powered by CADENAS

Social Share

Amazon

阿伏伽德罗定律 (14037 views - Chemistry)

阿伏伽德罗定律(英语:Avogadro's law)是意大利化学家阿伏伽德罗于1811年提出的一条假说,時稱“阿伏伽德罗假说”,后经大量实验证实為定律。 内容是:同温、同压時,同体积的任何气体含有相同数目之分子。可被记为: V ∝ n {\displaystyle V\propto n\,} 或 V n = a {\displaystyle \qquad {{V} \over {n}}=a} .其中: V :氣體體積 n :氣體摩爾數 a :常數阿伏伽德罗定律又可以引出另一個重要的定律: 对于任何气体,理想气体常数都具有相同的数值。 p 1 ⋅ V 1 T 1 ⋅ n 1 = p 2 ⋅ V 2 T 2 ⋅ n 2 = c o n s t {\displaystyle {\frac {p_{1}\cdot V_{1}}{T_{1}\cdot n_{1}}}={\frac {p_{2}\cdot V_{2}}{T_{2}\cdot n_{2}}}=const} 其中: p :氣體壓力 T :氣體溫度
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

阿伏伽德罗定律

阿伏伽德罗定律

阿伏伽德罗定律英语:Avogadro's law)是意大利化学家阿伏伽德罗于1811年提出的一条假说,時稱“阿伏伽德罗假说”,后经大量实验证实為定律。

内容是:同温、同压時,同体积的任何气体含有相同数目之分子。可被记为:

.

其中:

  • V :氣體體積
  • n :氣體摩爾
  • a :常數

阿伏伽德罗定律又可以引出另一個重要的定律: 对于任何气体,理想气体常数都具有相同的数值。

其中:

  • p :氣體壓力
  • T :氣體溫度

理想气体状态方程

将公式整合后,将 R 作为比例常数,得:

该公式即理想气体状态方程

摩尔体积

标准状况设定为 101.325 千帕斯卡、 273.15 K,我们得出一摩尔空气的体积:

在100.000 千帕斯卡、273.15 K 时, 理想气体的摩尔量是 22.712 dm3mol-1.

参见[编辑]



This article uses material from the Wikipedia article "阿伏伽德罗定律", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Chemistry

Chemistry, science