powered by CADENAS

Social Share

街机 (17647 views - Game & Play & Gamification)

街机亦稱大型電玩(在台灣又俗稱機台,英文:Arcade game)是放置於公共娱乐场所營業的游戏机,最早的街機雛型於1971年誕生於美國的電腦實驗室中,當時常放置於酒吧內。 在街机上运行的游戏為街机游戏。街机游戏发端于70年代初而盛行于70年代末至90年代中期。街机平台以横版过关游戏和格斗游戏见长,飞机射击游戏亦较为普及,而家用机上流行的RPG则不适合于街机。早先,家用机性能较弱,难以展现出街机游戏的形式和素质,而PC则偏向于专业和办公应用,家庭普及率较低并且同样难以体现出街机的素质。后来随着多媒体的发展,软硬件和操作系统界面的进步,PC和家用机的优势日益明显,街机游戏产业则日趋凋零。90年代后期,虽然SNK的拳皇和合金弹头依然颇受欢迎,但整个产业已经开始衰退。进入21世纪后,街机迅速衰弱,日益远离大众的视线。不同区域街机的状况有所不同,比如日本街机的衰弱速度就相对较慢,而在中国街机厅则受到政策的影响。 广义的街机亦包括麻将街机游戏、赛车街机游戏,甚至于娃娃机等。街机史上有名的厂商包括:Atari、世嘉、Capcom、Taito、Namco、SNK、Technos和彩京等。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

街机

街机

街机

街机亦稱大型電玩(在台灣又俗稱機台英文Arcade game)是放置於公共娱乐场所營業的游戏机,最早的街機雛型於1971年誕生於美國的電腦實驗室中,當時常放置於酒吧內。

在街机上运行的游戏為街机游戏。街机游戏发端于70年代初而盛行于70年代末至90年代中期。街机平台以横版过关游戏和格斗游戏见长,飞机射击游戏亦较为普及,而家用机上流行的RPG则不适合于街机。早先,家用机性能较弱,难以展现出街机游戏的形式和素质,而PC则偏向于专业和办公应用,家庭普及率较低并且同样难以体现出街机的素质。后来随着多媒体的发展,软硬件和操作系统界面的进步,PC和家用机的优势日益明显,街机游戏产业则日趋凋零。90年代后期,虽然SNK的拳皇合金弹头依然颇受欢迎,但整个产业已经开始衰退。进入21世纪后,街机迅速衰弱,日益远离大众的视线。不同区域街机的状况有所不同,比如日本街机的衰弱速度就相对较慢,而在中国街机厅则受到政策的影响。

广义的街机亦包括麻将街机游戏、赛车街机游戏,甚至于娃娃机等。街机史上有名的厂商包括:Atari世嘉CapcomTaitoNamcoSNKTechnos彩京等。

一般形式

常見的街機由兩個部分組成:框體機版

框體有兩種——直立框體和平躺框體,直立框體竪直立於地面,高度高於寬度,顯示器與地面成一定角度但不平行,通常適於站立進行遊戲;平躺框體橫置於地面,寬度大於高度,顯示器與地面平行,適於坐著進行遊戲。框體是由機器的外殼(通常是木制品)和内部電子元件構成,直立框體的外殼可分爲框頭、框面、控制面板、框腹、框側板和框後板。

  • 框頭是遊戲機正面可見的最高部分,是一塊長方形的半透明橫板,在内部可能有電燈揚聲器,外表貼有框頭貼畫以標明遊戲名稱和内容。在框面與框頭之間的内凹部分一般安裝有揚聲器。
  • 框面用來展現顯示器,位於框體正面的中間截面或外面竪直位置,内部分別放置斜立或直立顯示器,外表蓋以透明有機玻璃板,在板上可能有與遊戲有關的貼畫。
  • 控制面板是裝有遊戲搖桿、遊戲按鍵、遊戲旋鈕、遊戲軌跡球或遊戲光槍的一塊平板,位于框面的正面外側,正下方就是框腹,控制面板集成了遊戲的控制功能,是遊戲互動的輸入方式。
  • 框腹是遊戲機正面的下半部分,在其正中間安裝有投幣器或(和)退幣器,用以投入或退出遊戲幣。投幣器正下方是儲幣箱,投入的遊戲幣就落入其中。這三种裝置都在外部安裝有龕有暗鎖的鐵門,用來保証遊戲廳主的商業利益和完成遊戲消費與再生産的過程。
  • 框側板是遊戲機外殼兩側的兩個整塊板子,與整個正面部分牢固地結合在一起形成一個穩固的整體,是整個遊戲機的主要支撐部分。
  • 框後板是遊戲機外殼後面的一整塊可以打開或取下的板子,與外殼的其他部分結合成一封閉空間以保護遊戲機的内部元件。同時框后板也有散去機器運行產生的熱量的功能,對遊戲機的安全十分重要。

平躺框體的結構較直立框體簡單,外形似茶几,遊戲機的高度很低,遊戲的視角為俯視,所以沒有框頭,控制面板就在框面邊緣的兩頭,也有投幣器和儲幣箱,沒有框後板而是框底板,因爲體積小的原因,這些框體的組成部分都被壓縮得較小。這種平躺框體還有一個特別的功能,就是遊戲畫面可以翻轉或雙向,在早期的單打遊戲中遊戲的雙方就可以相向而坐,共同遊戲。

機版則是由專業的遊戲廠商製造的電子基版,如同個人電腦的主機板,上面有CPUROMRAM、顯存、輸入輸出接口等等,一般來說每台街機只載有一款遊戲。街机基板通常使用JAMMA接口连接I/O设备和电源,其中视频接口规格多为RGBS。早期街机基板上集成了游戏ROM,后期街机则将游戏分立出来成为子板或者卡带。街机一般可以通过更换基版或卡带来变更游戏,以吸引对原游戏已经腻味的玩家。当时流行的街机基板种类有CPS、Neo Geo、Namco System和Sega System。硬件方面,比如CPS1和Neo Geo街机基板,使用的是摩托罗拉的68000 CPU。

在街机上运行的游戏叫街机游戏。 经典街机游戏有:拳皇(KOF)、合金弹头雪人兄弟超级魂斗罗恶魔战士快打旋風双截龙雷电吞食天地等。

街機遊戲的組成(細分): 1.電腦主機 2. I/O板(鏈接電腦主機與除顯示器外的周邊裝置,如:操制裝置,投幣器,彩票機...) 3.投幣器 4.彩票機(部分機型) 5.讀卡器(部分機型) 6.顯示器 7.操控裝置(搖桿/按鈕/方向盤/槍/觸控屏/...) 8.音箱與喇叭 9.外殼

歷史著名街机游戏

本條目屬於
电子游戏系列

框體

  • SEGA Astro City
  • SEGA New Astro City
  • SEGA Blast City
  • SEGA Net City
  • Vewlix
  • Taito MT-5
  • Taito MM-5
  • Taito Canary
  • Taito Egret
  • Taito VewLix
  • Sammy Tosh
  • Sammy Seychelles
  • Sammy Atomiswave
  • Tecmo Urban
  • Tecmo Sound Lava
  • Tecmo Kyotaro Deluxe

街机模拟器

街机模拟器通常是指在其他计算机平台上,通过将街机平台的程序指令转换成本机可以识别的指令,来运行街机游戏程序的软件。有名的街机模拟器比如MAME,该模拟器可以模拟包括CPS1、CPS2、NEO GEO在内的多个平台的街机游戏,甚至一些2010年後的街机遊戲也能成功模擬。

參見

外部連結




This article uses material from the Wikipedia article "街机", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank