powered by CADENAS

Social Share

汽車速度記錄 (10735 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

这篇文章列出世界历史上车的最快速度。 1886年造出第一辆汽车的是Karl Benz的Benz Patent Motorwagen,这辆车被公认的唯一最快速度为16公里每小时(10英里每小时)。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

汽車速度記錄

汽車速度記錄

这篇文章列出世界历史上的最快速度。

1886年造出第一辆汽车的是Karl BenzBenz Patent Motorwagen,这辆车被公认的唯一最快速度为16公里每小时(10英里每小时)。


二十世紀末至今量产型汽车最快速度纪录

1993年,積架 XJ220创造了量产型汽车最快速度纪录,速度为343公里每小时(213英里每小时)。 次年1994年,麥拿輪F1(McLaren F1)创造了372公里每小时(231英里每小时)的最快速度纪录。 到了2005年2月,被Koenigsegg CCR创造的403.45公里每小时(250.7英里每小时)所打破。 同年4月,量产型汽车最快速度纪录再被打破,Bugatti Veyron 16.4创造了408.47公里每小时(253.81英里每小时)速度纪录。 这纪录一直到了2007年10月才被SSC Aero的限量版SSC Ultimate Aero TT所打破,世界上量产型汽车最快速度更改为412.99公里每小时(256.14英里每小时)。2010年8月,Bugatti Veyron Supersports再打破速度紀錄,時速為431.072 km/h(267 mph)。2014年比賽競技,科尼賽克One:1(Koenigsegg One:1)超越了Bugatti Veyron Supersports,以最大極速435km/h擊敗。而首次於2016年3月1日在日內瓦車展公開的Bugatti Chiron理論極速大約是463Km/h。

1903年-60英里每小时(96公里每小时)

几年之后Mercedes 35 hp的衍生物——Mercedes 60 HP,达到了60英里每小时(96公里每小时)。

1948年-160英里每小时(257公里每小时)

设计者花了45年的时间设计Mercedes 60 HP的外形,目的是让它更可靠和一贯性,最后速度达到了160英里每小时(257公里每小时)。1948 Jaguar XK120正好在年中创造出这一纪录。

第一辆法拉利汽车在1948年制造完成,使用了他们的V12国际汽车大奖赛(Grand Prix cars)车的发动机。410 Superamerica曾经在1948年末达到257公里每小时(160英里每小时)之上。

1961年-150英里每小时(241公里每小时)

Jaguar E-Type (或称XK-E)在1961年创下了150英里每小时(241公里每小时)的速度纪录,这几乎是一辆最便宜的法拉利汽车。

1962-1992年問題

在1962年已達185 mph (298 km/h),但在1966年僅有 170 mph (274 km/h),最快的車反而慢了,而在某些測試中當時的最快名車可達 300-320 km/h,但在另一些記錄僅有270-290 km/h,當時沒法作統一的測試。原因見talk:汽車速度記錄


1994 - 240 mph (386 km/h)

1994年,McLaren F1達到時速240英哩(386 公里)並且此記錄ㄧ直保持到2004年才被瑞典的Koenigsegg CCR以241.1英哩(388 公里)打破。

附一:在非量產車中的記錄

超音速推進號(Thrust SSC)在1997年創下了763英里每小時(1228公里每小時)的速度紀錄,速度超越音速(1224公里每小時),並於高速行駛其間發出音爆的巨響。迄今(2005年中)為止Thrust SSC是世界陸上極速紀錄冠軍。

附二:量產超跑的加速性的記錄

因為量產車是在有車速限制的街道上行駛,所以近年加速性能力比極速更受到注目。

參見

參考資料

  • Wood, Jonathan - The Ultimate History of Fast Cars - Parragon Publishing, 2005 - ISBN 1-4054-5467-9
  • Brown, Langworth, and Auto Editors of Consumer Guide - Great Cars of The 20th Century - Publications International, 1998 - ISBN 0-7853-2523-9


This article uses material from the Wikipedia article "汽車速度記錄", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer