powered by CADENAS

Social Share

互联网工程任务组 (15527 views - Standard Department Organisations)

互联网工程任务小组(英语:Internet Engineering Task Force,縮寫為 IETF)负责互联网标准的开发和推动。 它的组织形式主要是大量负责特定议题的工作组,每个都有一个指定主席(或者若干副主席)。工作组再用主题组织为领域(area);每个领域都有一个领域指导(area director,AD),大多数领域还有两个副AD;AD任命工作组主席。AD和IETF主席构成Internet Engineering Steering Group(IESG),负责IETF的整体运作。. IETF由互联网结构委员会(Internet Architecture Board, IAB)监督,IAB向互联网协会(Internet Society,ISOC)负责。现任IETF主席是Brian Carpenter。
Go to Article

互联网工程任务组

互联网工程任务组

互联网工程任务组
互联网工程任务组
Internet Engineering
Task Force[1]
簡稱 IETF[2]
成立時間 1986年1月16日,​31年前​(1986-01-16
類型 标准化组织
目標 创建自愿性标准,以保持和提高互联网易用性互操作性
服務地區
世界范围
IETF Chair
Jari Arkko
上級組織
互联网协会
網站 www.ietf.org

互联网工程任务小组英语:Internet Engineering Task Force,縮寫為 IETF)负责互联网标准的开发和推动。

它的组织形式主要是大量负责特定议题的工作组,每个都有一个指定主席(或者若干副主席)。工作组再用主题组织为领域(area);每个领域都有一个领域指导(area director,AD),大多数领域还有两个副AD;AD任命工作组主席。AD和IETF主席构成Internet Engineering Steering Group(IESG),负责IETF的整体运作。.

IETF由互联网结构委员会Internet Architecture Board, IAB)监督,IAB向互联网协会(Internet Society,ISOC)负责。现任IETF主席是Brian Carpenter

历史

1990年代以前,IETF曾为计算机出版界所宠爱。它宣称自己与迟钝、嘈杂的ISOITU-T的官僚作风比较,将是更敏捷、虚心和开放的标准化实体。不幸的是,IETF在1980年代的效率不过它相对规模较小的自然结果,之后便消失了。

1993年,大多数观察者清楚地发现,互联网正在成为下一个超级交流媒介;而与之竞争的OSI项目失败了。突然间,所有有点技术知识的家伙都试图通过参加IETF在计算机历史上留下一笔。工作组规模扩张,导致其效率降低。

IETF的问题中最恶名远扬和被充分记录的,可能是发生在蒂姆·伯纳斯-李万维网联盟(World Wide Web Consortium,W3C)领导人期间,他试图个人领导Web标准的发展。按照他后来在《编织網路》(Weaving the Web)一书的说法,在经历太多的每个人都想表述对自己的创新的未来的看法的IETF会议而又无所作为后,他失败了。

2003年和2004年,IETF主席Harald Alvestrand进行了适度的制度改革,以适应这样一个事实:IETF已经是一个庞大而成熟的标准化组织,不再是小小的特别工作组。

IETF历届主席

参见

参考资料

  1. ^ Internet Engineering Task Force (IETF). RIPE NCC. 10 August 2012 [13 October 2012]. 
  2. ^ O. Jacobsen, D. Lynch. A Glossary of Networking Terms. RFC 1208. March 1991 [13 October 2012]. 

外部链接



This article uses material from the Wikipedia article "互联网工程任务组", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE