powered by CADENAS

Social Share

汽车 (16193 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

汽車或機動車(英式英语:car;美式英语:automobile;美国口语:auto),即本身具有動力得以驅動,不須依軌道或電纜,得以動力行駛之車輛。廣義來說,具有四輪或以上行駛的車輛,普遍多稱為汽車。雖然,長久以來學術各界對「誰是第一位汽車發明者」皆有不同的看法及論述,未有完全一致性的看法,但是,絕大部份學者皆將德國工程師卡爾·本茨視為第一位發明者。美國人亨利·福特首先大量生產平價汽車,是使汽車得以普及化的人。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube

Tesla Model 3!

汽车

汽车

汽車機動車(英式英语:car;美式英语:automobile;美国口语:auto),即本身具有動力得以驅動,不須依軌道或電纜,得以動力行駛之車輛。廣義來說,具有四輪或以上行駛的車輛,普遍多稱為汽車。雖然,長久以來學術各界對「誰是第一位汽車發明者」皆有不同的看法及論述,未有完全一致性的看法,但是,絕大部份學者皆將德國工程師卡爾·本茨視為第一位發明者[1]美國亨利·福特首先大量生產平價汽車,是使汽車得以普及化的人[2]

定義

在一般用語中,汽車通常指四輪以上的內燃機迴力車 ,使用揮發性的燃油空氣混合,使著火爆發來產生原動力,主要在公路上行駛,用來載人或搬運貨物[3]

然而在交通管理規則上,部分國家作法則略有差異。以中華民國為例,非使用電力架線的電動車,以及二輪、三輪的動力車輛,也被視為汽車而納管[4]。在日本,使用內燃機動力的三輪車輛或排氣量大於125ml的二輪車輛,也被視同自動車(Automobile,即汽車)而納管。

但從開發的歷史和未來角度上汽車定義十分廣泛,英語的Automobile,即只需要有內置動力源和不需要外舖的軌道的陸上交通工具,包括了曾經被淘汰但因符合環保需要而復興的的新能源汽車,最近實現的科幻中的自動駕駛汽車等,乃至使用履帶行走的坦克車等。而在科幻文化中更把一些其實和其他交通工具重疊的機器當作汽車,如飛行車和步行車歸併入飛行器機器人更妥當。

歷史

早期

十五世紀時達文西在未確認的時代,設計出一輛發條驅動的車輛。

1649 ,德國鐘錶匠漢斯‧郝丘做出一輛用發條驅動的車子。

1620年,意大利人布兰卡发明「反击涡轮式蒸汽轮机」,用以带动轮车。

1766年,英国发明家詹姆斯·瓦特(1736-1819)改进了蒸汽机,拉开了第一次工业革命的序幕[5]

耶穌會南怀仁是曾在1672年設計一個用蒸汽作為動力來源的車給當時中國的皇帝,是一個65公分長的玩具車,無法載人或司機[6][7][8],不確定設計的車輛後來是否製作成功[7],這可能是最早設計的汽车。

1769年,法国陆军工程师尼古拉·约瑟夫·居纽(Nicolas-Joseph Cugnot)制造出第一辆蒸汽机驱动的汽车。由于试车时转向系统失灵,撞到般圣奴兵工厂的墙壁上粉身碎骨,这是世界上第一起机动车事故。[9]1771年,尼古拉·约瑟夫·居纽改进了蒸汽汽车,时速可达9.5千米,牵引4-5吨的货物。

1794年,英国人斯垂特首次提出把燃料和空气混合制成混合气体以供燃烧的构想。1796年,意大利科学家沃尔兹发明了世界上第一台蓄电池,这项发明为汽车的诞生和发展带来了历史性的转折。1801年,法国人勒本提出煤气机原理。

1803年,英国工程师理查·特里维西克(1771-1833)采用新型高压蒸汽机,可乘坐8人,在行驶中平均时速13km,从此,用蒸汽机驱动的汽车开始在实际中应用。

1838年,英国发明家亨纳特发明了世界第一台内燃机点火装置,该项发明被世人称之为“世界汽车发展史上的一场革命”。

1842年,美国查理·固特異发明了硬橡胶轮胎。1858年,法国工程师洛纳因发明了世界上第一只用陶瓷绝缘制成的电点火火星(花)塞。1859年,法国著名物理学家发明了铅酸蓄电池,为汽车的用电创造了条件,被称之为“意义深远的发明”。

1860年,法国电器工程师莱诺制成了第一部用电火花点燃煤气的煤气机。1862年,法国电器工程师莱诺研制出二冲程内燃机。其他人开始研究四冲程发动机。

1867年,德国工程师尼考罗斯·奥托(1832--1891)研制成功世界上第一台往复活塞式四冲程煤气发动机。1876年,尼考罗斯·奥托制造出第一台四部冲程内燃机制成了单缸卧式、压缩比为2.5的3千瓦内燃机。

1885年,这是真正的现代汽车诞生的时刻。这一年德国工程师卡爾·賓士在曼海姆制造成一辆装有0.85马力汽油机的三轮车。这一辆装有内燃动力机的汽车被认为才是世界上真正的第一辆汽车,因为它是真正以汽油为动力源的第一辆汽车,而不是蒸汽机。

1886年,曼海姆专利局批准卡爾·賓士为其在1885年研制成功的三轮汽车申请的专利,这一天被大多数人称为现代汽车诞生日。次年德国人戴姆勒制成世界上第一辆四轮汽车[9]。之后德国人尼考罗斯·奥托宣布放弃自己所获得的四冲程发动机专利,任何人都可根据需要随意制作。

1886年1月29日,卡爾·賓士取得世界第一項汽車引擎專利[10][9]。同年7月,世界第一部四輪汽車正式販售[11]。 1888年,法國自行车商人埃米爾·羅傑斯英语Emile Roger获得奔馳的许可,开始生产商用汽车。

1895年,平治推出了第一款客車Benz-Omnibus,首次汽車為買不起的人直接乘搭服務。

1899年英國首次把馬克沁機槍裝上汽車上。

二十世紀

緒論汽車的普及和汽車工業的定型

在十九世紀末時汽車和電單車在轉動系統開始定型,而以內燃機燃燒石油制品的液體燃料中的汽油柴油成為主流,但當時的汽車仍然是用手工業方式的制造,雖然已經由標準化的部件組成的量產車,但實際上汽車的產量仍很少。

汽車在實際上被定位為高端的奢侈品,但當時的所謂奢侈並不算很豪華,但只有富裕人士才買得起個人或家庭用的轎車

亨利·福特在二十世紀頭數年開始試制出一種可以大量生產低價出售的汽車,經六次創業失敗後,福特汽車終於在1908年成功把福特T型车放到裝配線上生產降低售價,又以分期付款進一步普及化了,而且品質甚至優於當時一些手工業制的高價車,因為它可以在爛地上行駛而不發生故障或意外。

福特主義不只是影響了汽車制造業,更是影響到各行各業猶其是廣義的制造業,這使到T型車和福特汽車帶領了美國和世界的經濟和文化發展,甚至改變了人的生活方式。

因為即使不會或不能駕駛汽車的人群,仍然可以乘搭公共汽車。並直接或間接受惠於軍車貨車特種車工程車輛等其他汽車,所以汽車實際變成了日用品和有取代人畜動力的車輛的趨勢 。

而T型車的成功也促成了現時所謂的新能源汽車,實際上是在內燃機之外的動力系統沒落,而加油站也不再提供汽油和柴油之外的燃料。

重大事件列表

1902年第一部軍用裝甲車Motor War Car在英國問世服役。

1908年福特T型车問世,成為第一種普及化的轎車,使汽車從奢侈品升格為日用品了。

1997年豐田普銳斯開始發售,成為第一種量產的混合動力汽車,並開始復興電動車了。

新世紀

因為進入二十一世紀才僅十多年故標緻性的事件不多。而最重要的是人工智能環保成為了新汽車的發展方向。

2001年首種混合動力電動車豐田普銳斯商業推出國際市場。

2009年首種純電動車三菱iMiEV电动汽车量產推出市面。

2012年無人駕駛汽車進行路面實際試驗。

2013年美國部分州通過自動駕駛汽車行駛法例。

分類

汽車的分類方式並無定論,若依使用性質區分,一般分為客車貨車客貨兩用車(或稱廂形車)及特種車。其中特種車種類繁多,包括警察車消防車救護車工程車吊車禮車、教練車、殘障用特製車、灑水車郵車垃圾車清掃車水肥車、囚車及靈車等。

若依所用燃料分類,則分為汽油車柴油車電動車氫氣車油電混合車瓦斯車能源車等。

對環境影響

汽車一般使用汽油、柴油等石化燃料作為動力來源,在車輛行動中會排放二氧化碳等廢氣,是造成空氣污染全球暖化酸雨的原因之一。美國環保署統計車輛每消耗一加侖汽油,會產生8,887克的二氧化碳,柴油車每消耗一加侖柴油,會產生10,180克的二氧化碳[12]。因此,提昇燃油效率以減少廢氣排放量,成為重要議題。許多國家使用像道路稅或是能源稅英语Energy Tax Act財政政策大眾減少車輛的購買[13]。,此外,為了解決這些問題,發展電動車混合動力車,也是熱門的發展方向,已吸引許多汽車製造商的投入研發。為此,許多發達國家都由政府推動各種獎勵措施,試圖解決大量使用汽車所造成的環境問題。像燃料稅就可以有效的獎勵效率更高或污染更少的車輛(如電動車混合動力車或是用替代燃料的車)。高燃料稅可以有效的使消費者考慮購買較小、較輕、較省油的車,或是甚至不開車。平均而言,現在的汽車中有75%是可以回收的,而使用回收的鋼鐵可以減少能源的消耗及污染[14]。美國國會會定期的針對聯邦政府訂定的燃油效率提出討論,客車的標準在1985年訂定,燃油效率為27.5英里每美制加侖(8.6公升每100公里;33.0英里每英制加侖),輕型卡車的標準在2007年修改,燃油效率為22.2英里每美制加侖(10.6公升每100公里;26.7英里每英制加侖)[15]

安全性

道路交通事故(或稱“車禍”),是涉及車輛在內的一種意外事件,可能造成重大的生命財產損失。由於現代運輸機動車輛是必須的,因此車禍在大多數人一生中都有機會遇上數次,而且在大部分國家,交通事故幾乎一定會在國民意外死因中,佔有非常前排的順位。

發生交通事故的原因很多,包括駕駛因素(例超速、超載、不當超車、未保持安全距離、酒後駕駛等)、車輛因素(例如機械故障、爆胎等)、路況因素(例如路面坑洞、交通號誌故障等)及天候因素(例如濃霧暴風雪豪雨等),都有可能危及駕駛、乘客、路人及其他車輛使用人的生命財產安全。

基本構造

說明:詞彙內容選用多數汽車公司所擁有的科技詞彙為對象,不計少數汽車公司的科技詞彙。詞彙名稱與中譯名稱皆以台灣汽車工業或學術机構常用的美式英語名稱為對象,不使用日式英語詞彙。另外,兩岸三地的汽車專業詞彙皆有所差異,故特意保留英文名稱,以便搜尋或創建。

技術與結構

零件與附件

汽車是複雜頗高的工業化產品,包含有各式各樣的主系統、次系統及零組件。以一般小轎車而言,就有引擎系統、底盤系統及電氣電子設備系統等主要系統;主系統之下又有冷卻系統、潤滑系統、點火系統、啟動系統、傳動系統、煞車系統、懸吊系統、轉向系統等次系統。一部車約有多達8千多個零組件、3萬多種零件[16]

冷卻系統

引擎最適當的工作溫度約為攝氏80~90度,過熱時容易加速機件的磨損,以及容易引起爆震、燃料系統汽阻、引擎無力等狀況;而溫度過低時,則會造成汽油汽化不完全。冷卻系統的功能即在於將燃燒過程中未使用的熱量散出去,使引擎可工作在正常溫度之下,一般引擎冷卻系統可分為空氣冷卻及水冷卻兩種。空氣冷卻主要是靠著引擎上的散熱片以及流動的氣流來進行冷卻。水冷卻是靠循環的冷卻水來進行冷卻,優點為馬力較大、冷度均勻、噪音小,缺點為重量大、保養不易且機械耗損較大。目前大多數汽車,使用的是水冷卻式系統。

舊式引擎大多採用自然對流的汽缸設計,利用水溫變化時的比重差異,達成冷熱水對流的冷卻效果。但由於目前引擎的轉速及馬力較大,自然對流循環的設計已無法達成有效的冷卻散熱,因此目前多已改採壓力強制循環式設計。

水冷卻系統主要是由汽缸、水幫浦、水箱、輸水管、冷卻風扇、節溫器等所共同組成。冷卻水循環又可分為小循環與大循環兩種,小循環是指冷卻水只在水幫浦與引擎處循環;而大循環是指冷卻水在水幫浦、引擎與水箱間循環。在引擎剛啟動時,為了讓引擎溫度能夠迅速的上升到適當的工作溫度,因此使用的是小循環;當引擎達到工作溫度後,冷卻水流向水箱的控制閥會開啟,讓溫度高的冷卻水流至水箱中散熱。[17][18][19]

潤滑系統

引擎的各機件,需要潤滑油以幫助降低摩擦,否則將導致引擎本體磨損、溫度過高等現象。潤滑油主要包含以下功能:

  • 潤滑作用:引擎活塞環與汽缸壁之間,目視看起來平滑,但若以顯微鏡觀察,其表面實際上仍有凹凸不平,將導致摩擦損耗。因此藉由機油,使金屬表面產生油膜,達到潤滑效果。
  • 冷卻作用:引擎內部各機件承受著活塞與汽缸壁運作時產生的熱,若只靠著冷卻系統,無法達到完全的散熱,因此需要機油將熱吸收送到外部冷卻。
  • 清潔作用:將摩擦產生的鐵屑等細微雜質加以過濾。
  • 緩衝作用:在摩擦的機件之間,產生一層油膜,具有緩衝作用,以減少震動。
  • 防蝕作用:燃料內所含的硫化物在燃燒後產生氧化硫,與水蒸氣結合後將產生具有腐蝕性的硫酸,會侵蝕活塞或軸承等內部機件。機油循環時,能將之帶走。
  • 密封作用:於汽缸壁及活塞之間產生油膜,具有密封作用,避免壓縮氣體外洩,能夠完全燃燒。
  • 防震作用:壓縮氣體燃燒爆發的瞬間,活塞銷與曲軸軸承受到衝擊力,潤滑油能承受此衝擊力。
  • 液壓作用:現代車輛大多採用液壓舉桿,潤滑油可充當液壓油。

潤滑系統可依照潤滑方式,分為下列幾種:

  • 噴濺式:當引擎運轉時,連桿上的油杓會將油槽中的潤滑油撥起,噴濺到需要潤滑的機件上。
  • 完全壓力式
  • 部分壓力式
  • 噴濺壓力式

潤滑系統主要包含以下機件:

  • 機油泵:常見的機油泵可依構造分為齒輪式、葉片式、轉子式、柱塞式等。
  • 機油濾清器:在引擎運作過程中,燃燒不完全的碳元素和機油因高溫氧化產生泥渣混入機油中,容易造成引擎機件磨損。機油濾清器可使機油經常保持清潔,延長引擎機件的使用壽命。依機油過濾方式,主要可分為全流式、旁通式、分流式機油濾清器。
  • 油尺:用來檢查引擎的機油量。
  • 機油壓力錶:用來確保機油壓力是否足夠,機油必須有足夠的壓力,才能確保潤滑系統的效能。

[20]

参考文獻

  1. ^ 燦爛燿眼的恆星 朋馳Mercedes-Benz. 台北市汽車代理商同業公會 (中文). [失效連結]
  2. ^ 1947年4月7日 福特汽车公司创始人亨利·福特. 歷史上的今天. 人民網. 2003-08-01 [2014-01-20] (中文). 
  3. ^ 汽車. 《教育部重編國語辭典修訂本》. 中華民國教育部. [2014-01-20] (中文). 
  4. ^ 《道路交通安全規則》第2、3條. 全國法規資料庫. 中華民國法務部. 2012-11-28 [2014-01-20] (中文). 
  5. ^ 第二章 工業革命與社會經濟文化的變遷. 羅東高中歷史教學網站. [2014-01-21] (中文). 
  6. ^ 1679-1681–R P Verbiest's Steam Chariot. History of the Automobile: origin to 1900. Hergé. [2009-05-08]. 
  7. ^ 7.0 7.1 A brief note on Ferdinand Verbiest. Curious Expeditions. 2 July 2007 [2008-03-18]. (原始内容存档于3 April 2008).  – Note that the vehicle pictured is the 20th century diecast model made by Brumm, of a later vehicle, not a model based on Verbiest's plans.
  8. ^ Setright, L. J. K. Drive On!: A Social History of the Motor Car. Granta Books. 2004. ISBN 1-86207-698-7. 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 陳炳聖. 《萬物簡史》. 源樺. 2007. ISBN 986828421X. 
  10. ^ 世界第一項汽車專利號碼:DRP-37435
  11. ^ Mercedes-Benz 歷史
  12. ^ US EPA. Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle ( (PDF). [2013-04-25]. 
  13. ^ A Review and Comparative Analysis of Fiscal Policies Associated with New Passenger Vehicle CO2 Emissions (PDF). International Council on Clean Transportation. February 2011 [15 October 2013]. 
  14. ^ Automobiles and the Environment. Greenercars.com. (原始内容存档于14 February 2008). 
  15. ^ CAFE Overview – Frequently Asked Questions. National Highway Traffic Safety Administration. 
  16. ^ 《汽車及其零件製造業》,行政院勞委會網站
  17. ^ 一冷二省三無聲─認識汽車的冷卻系統(一) http://www.cpc.com.tw/big5/content/index01.asp?sno=169&pno=107
  18. ^ http://www.carsblog.com.tw/?p=11
  19. ^ http://sleepingwolf.pixnet.net/blog/post/20577526-(%E8%BD%89%E8%B2%BC)%E8%AA%8D%E8%AD%98%E4%BD%A0%E8%BB%8A%E5%AD%90%E7%9A%84%E5%86%B7%E5%8D%BB%E7%B3%BB%E7%B5%B1
  20. ^ 行政院勞委會-汽車引擎修護能力本位訓練教材-http://www.vtu.nat.gov.tw/admin/abilityFront.do?act=load&materialId=null&countName=pdf&countId=3802&attName=uploadFile/material/3802/1043.pdf

外部連結

参见


V8发动机Alfa Romeo GiuliaAll-terrain vehicle阿斯顿·马丁雅士頓馬田DB5Aston Martin DBR1Aston Martin Vantage奥迪R8Audi RS 4Audi Sportback conceptBentley Continental賓利Continental GT盲點偵測系統布加迪威龙CarriageCaudron雪佛兰科尔维特Chevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChrysler Hemi engineCoandă-1910PBY卡特琳娜水上飛機Defect detectorDeLorean DMC-12迪羅倫時光機道奇毒蛇Ducati DiavelFerrari 250 GT法拉利加利福尼亚Ford Cortina吉普汽車蘭博基尼Aventador兰博基尼Huracán林寶堅尼Miura迈凯伦MP4-12C梅赛德斯 (消歧义)Mercedes-Benz 300 SL梅赛德斯-奔驰S级梅赛德斯-奔驰SLK级梅赛德斯-奔驰SLS AMG三菱集团日產汽車越野车欧宝Pagani HuayraPagani Zonda保时捷550保时捷911Rail transport轉轍器火箭Santos-Dumont 14-bis车速限制方向盘Trabant 大众汽车火花塞Scooter直升機Ball jointRim (wheel)载货汽车自行車廂型車跑车Formula one消音器拖拉机摩托車洗車標緻汽車輪胎Alfa Romeo 4CCar seat前轮驱动Hot rodLand Rover DefenderAbarthTrailer (vehicle)停車收費碼錶賽車場傳動輪街道交通工程賽車66号美国国道Custom car模型车Torque limiter四轮驱动底盘Exhaust manifold马自达手推車Bucket seatSpyker渦輪增壓器特斯拉 (公司)Antique carTow hitchPolestar劳斯莱斯汽车Morgan 3-WheelerFiat 500 (2007)Pendulum car老爷车轿车凯迪拉克V-16Green vehicle汽車設計蝙蝠車Spyker C8Daewoo MotorsPursuit SpecialFacel Vega Facel II塔塔汽車怪獸卡車Zastava 750Alloy wheelLjubljana Marshes Wheel雪鍊車禍Automobile safety座位安全帶机械增压器道奇挑戰者小馬車肌肉車2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesStock car racing斯特林·莫斯Mercedes-Benz 300 SLRFacel Vega豪華旅行車豪華汽車轎跑車ModularityLotus 49Team LotusTraffic sign道路公路遙控車Nitro engineOff-roadingFerrari 246 F1凌志ISCompact executive car紧凑型轿车Mid-engine designSport compact2002年世界一级方程式锦标赛全國運動汽車競賽協會Koenigsegg AgeraRenault Twizy电动汽车充电式电动车辆Quadricycle (EU vehicle classification)迷你车法蘭克福車展迈凯伦汽车柴油三級方程式賽車方程式赛车比赛開輪式賽車Auto Union racing car大奖赛赛车Road racing二級方程式賽車Lada Niva燃料BMW M6BMW 6系列漂浮滑板Hovercar反重力駕駛執照卡丁車Kart circuitPocketbike racingThree-wheeler嘟嘟車出租車Vehicle frameBody-on-frame客车制造Rolling chassisChevrolet CamaroGeneral Lee (car)Show car汽車展覽Mechanic警察車輛Emergency vehicle lighting载具后轮驱动Retractable hardtopHardtopAutomobile roofCar layoutPillar (car)达喀尔拉力赛Bead breakerTire beadBeadlockTire ironLug nut高球車米其林Cold start (automotive)

This article uses material from the Wikipedia article "汽车", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer