powered by CADENAS

Social Share

鑽頭 (14869 views - Tooling)

鑽頭是一种切削工具,可以通过旋转运动,去除材料从而產生孔。鑽頭具有許多尺寸和形狀,已经标准化(分公制和英制),其橫截面幾乎總是圓形,不过某些專用鑽頭可以產生非圓形橫截面的孔。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

鑽頭

鑽頭

鑽頭

鑽頭是一种切削工具,可以通过旋转运动,去除材料从而產生孔。鑽頭具有許多尺寸和形狀,已经标准化(分公制英制),其橫截面幾乎總是圓形,不过某些專用鑽頭可以產生非圓形橫截面的孔。[1]

形状尺寸

幾何形状[2]
工件材料 刀刃角 螺旋角 尖端角
90° ~ 135° 32° ~ 48° 12° ~ 26°
黃銅 90° ~ 118° 0° ~ 20° 12° ~ 26°
鑄鐵 90° ~ 118° 24° ~ 32° 7°~ 20°
軟鋼 118° ~ 135° 24° ~ 32° 7° ~ 24°
不銹鋼 118° ~ 135° 24° ~ 32° 7° ~ 24°
塑料 60° ~ 90° 0° ~ 20° 12° ~ 26°

材料涂层

钻头常用的材料有低碳鋼高碳鋼高速鋼鈷鋼碳化鎢、多晶金剛石等。表面涂层有黑色氧化物、氮化鈦(TiN)、氮化鈦鋁(TiAlN)、碳氮化钛(TiCN)和鑽石粉末等。

种类

机械加工的钻头可分为两大类,一类是扁钻、麻花钻、中心钻及深孔钻等钻孔刀具,另一类是扩孔钻、锪钻等扩孔钻头[3]。建筑工程中使用螺旋钻头外径在400至600毫米,长度在12米至8米之间,松散土层使用平底钻头,杂填土层使用耙式钻头,混凝土、条石等障碍物则使用筒式钻头。[4]

麻花鑽

麻花鑽頭是目前產量最大的類型。它包括在具有螺旋槽的圓柱形軸的尖端處的切割點,凹槽應用螺旋機制,藉著螺旋曲面繞著旋轉軸做旋轉運動,並將切屑從孔中取出。扭轉鑽頭的直徑從0.002至3.5英寸(0.051至88.900 mm)[5],长度到25.5英寸(650 mm)。[6]

階梯鑽頭

階梯鑽頭是一個具有樓梯輪廓的錐形的鑽頭,一個鑽頭可以鑽出檯面上所需的整個孔範圍,加速固定裝置的安裝。每個直徑之間的過渡是直的,以形成埋頭孔。這種風格的優點是兩種直徑具有相同的槽紋特性,當在較軟的材料(例如鋁)中鑽孔時防止鑽頭阻塞;相比之下,具有滑入套環的鑽頭不具有相同的益處。 大多數這些位是為每個應用程序定制的,這使得它們更昂貴。[7]

階梯鑽頭最常用於較軟的材料,如膠合板,刨花板,幹牆,丙烯酸和層壓板;也可以用在非常薄的金屬板上,但是金屬板往往導致鑽頭過早磨損和鈍化。[7]

參見

參考來源

引用

  1. ^ Practical demonstration of square-hole bit, YouTube video. Youtube.com. [2014-05-10]. 
  2. ^ Todd, Robert H.; Allen, Dell K.; Alting, Leo, Manufacturing Processes Reference Guide, Industrial Press Inc.: 43–48, 1994, ISBN 0-8311-3049-0. 
  3. ^ 王平嶂 2005,第72页
  4. ^ 任继良 2002,第44页
  5. ^ Oberg等 2000,第829,846页
  6. ^ Oberg等 2000,第846页
  7. ^ 7.0 7.1 Gillespie, Laroux, Countersinking Handbook, Industrial Press Inc.: 78–79, 2008, ISBN 978-0-8311-3318-4. 

書目

  • Oberg, Erik; Jones, Franklin D.; Horton, Holbrook L.; Ryffel, Henry H., Machinery's Handbook 26th, New York: Industrial Press Inc., 2000, ISBN 0-8311-2635-3. 
  • 王平嶂, 机械制造工艺与刀具, 清华大学出版社有限公司, 2005, ISBN 7302103674 
  • 任继良, 建筑施工技术, 清华大学出版社有限公司, 2002, ISBN 730205570X 

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "鑽頭", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing