Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Frettie).
电动单车(motorized bicycle / electric bicycle)俗称电动车或电瓶车、電動腳踏車,是一种以蓄电池为主要能源的交通工具,外观与单车或摩托车相似,屬摩托化单车的一種,部分車種還带有脚踏板、链条,可以用人力作为辅助动力(稱為电动輔助单车)。
在中国大陆,根据1999年《电动自行车通用技术条件》的规定:电动单车归为助动车,时速规定不得超过20公里,整车重量不得超过40公斤,是非机动车的一种[1]。
在臺灣,电动自行车指指經過型式審驗合格,以電力為動力來源,最高时速為25公里,且不含電池車重在四十公斤以下之二輪車輛,具備免考駕照、免掛車牌、免牌照稅與燃料稅、不排放汙染、低噪音、電費成本低廉等。
一般都采用铅酸蓄电池,电压大多为48V,也有少部分采用36V的。一般由4个12AH的12V免维护铅酸蓄电池串联而成。
现在也有不少厂商开发研制采用锂电池为能源的小型电动单车,并且已经有成品出现在市场。
控制器是利用霍尔传感器来控制电机转速的一个重要部件,一般具备无级调速、欠压保护、过流保护等功能。
电动自行车电机主要采用有刷直流电机驱动系统和无刷直流电机驱动系统,亦有少部分采用交流异步电机驱动系统,开关磁阻电机驱动系统等。
机械刹车与摩托车刹车相似,有抱剎和碟刹。同时由于电动自行车本身的特性,也有使用再生电刹车(eabs)的。
一般采用二阶段充电,即先恒压充电,充到一定程度再用小电流进行涓流充满。
启动时应慢速启动,有助力装置的应用脚踏启动。不可频繁刹车。电池应随用随充,避免造成深度放电。
维基共享资源中相关的多媒体资源:电动自行车 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "电动自行车", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht