Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Simplified planetary gear animation.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Wapcaplet).
行星齿轮(Epicyclic Gearing)是齿轮结构的一种,通常由一个或者多个外部齿轮围绕着一个中心齿轮旋转,就像行星繞著太陽公轉一樣,因而得名。除此之外,行星齿轮在最外部通常还有一个外齿圈,用来贴合行星齿轮绕行的轨迹。
行星齿轮通常可以分为简单行星齿轮和复杂行星齿轮。简单行星齿轮分别有一个太阳齿轮,一个外齿圈,一个行星齿轮和一个行星架。复杂行星齿轮通常指即包含行星轮系又包含太阳轮系的齿轮系。
复杂行星齿轮相对于简单行星齿轮有高减速比,高扭矩的特点。
通常来说各个轴是互相平行的,但是也有一些行星齿轮例如卷笔刀,其齿轮轴之间各成一定的角度,使用多个螺旋锥齿轮。
最早的差速行星齿轮是制造于公元前87年,古希腊的安提基特拉機械。[1]
该装置是一台极为精密,古希腊人用来计算年历,显示行星及月球运动轨迹的仪器,其先进性在其制成后千年间无人超越。
该装置1901年于安提凯特拉岛被发现,但直至近一个世纪后人们才发现其中的秘密。该装置目前藏于雅典国家考古博物馆。
该装置安装在一个大约340×180×90mm的木盒中,内含30个铜质齿轮。最大的齿轮,直径约140毫米,223齿。
14世纪英国数学家Richard of Wallingford利用行星齿轮建造了一个天文钟。
1588年,意大利军事工程师阿戈斯蒂诺拉梅利(Agostino Ramelli)发明了一种转动的书架,通过一个竖直放置的大型滚筒和二级行星齿轮结构来方便人们摆放书籍。
行星齿轮的优点在于承载能力大,体积小,纯扭矩传动,工作平稳。而且可以多个行星齿轮互相搭配作用。
由于行星齿轮是纯扭矩传动,其有着出色的传动效率。每一级齿轮传动之间的效率损失只有3%。基于如此高的传动效率,行星齿轮能够保证相当高的动力输出/输入比。
由于行星齿轮中每个外部齿轮分配到的动力是相等的,所以行星齿轮的动力输出非常平稳,也常用于各种大型机械和車輛的变速箱中。
行星齿轮的缺点在于其机械结构较为复杂,对制造工艺有一定的要求。
另一个主要的缺点是行星齿轮的效率随着传动比的增加而显著下降,但是这个特点恰好可以用于减速齿轮。
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "行星齿轮", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD