powered by CADENAS

Social Share

(17980 views - Periodic Table Of Elements)

钷(Promethium)為一化学元素,化学符号為Pm,原子序61,属于镧系元素與稀土元素,它所有同位素皆帶有放射性,半衰期最长只有17.7年,故常以人工合成的方法制得。 在原子序82号(鉛)以前只有两个元素没有稳定的同位素,其中一个即為鉕,另一个是锝。在化學上,钷是一種鑭系元素,會與其他元素形成鹽類。钷會以+3氧化態形成穩定的鹽,但是也有少數化合物中存在+2的钷。 在1902年時,布勞納预测在當時已知的釹(60)和釤(62)之間存在一個與它們性質相似的未知元素。1914年,亨利·莫塞萊利用原子序與原子核電荷之間的關係(莫塞萊定律),確認當時還未知的61號元素確實存在。不過他測定當時所有已知元素的原子序,却發現沒有任何元素的原子序是61。 1926年,兩個義大利佛羅倫薩的化學家声称他們發現了第61號元素,將其命名為Florentium(中文譯作鉘);同年,一批美國伊利諾大學的化學家亦宣布61號元素的發現,將其命名為Illinium(中文譯作鉯),但這兩個發現都被證實是錯誤的。 1938年,俄亥俄州立大學在進行核試驗的過程中,產生了一些放射性元素,且已确定不是釹或釤的放射性同位素。但此發現因缺乏化學證據證明那是61號元素,所以并沒有得到普遍的認可。1945年,美國橡樹嶺國家實驗室利用離子交換層析法(IEC)分析石墨核子反應堆中的鈾(235U)衰變產物,才真正发现並確認钷的存在。發現者原本打算以研究機構的名稱將之命名為Clintonium(源自橡樹嶺國家實驗室的前身柯林頓實驗室[The Clinton Engineer Works]),但之後提出的名稱為“Prometheum”(現改變為Promethium),來自普羅米修斯(祂在希臘神話中偷走了火,從奧林匹斯山帶给人類),以象徵“大膽”以及“人類才智的濫用”。第一件钷的金屬樣本於1963年被制造出來。 自然钷有兩個可能的來源:銪-151衰變(產生钷-147,和鈾(產生各種同位素)。實際應用方面,虽然钷-145是最穩定的钷同位素,但只有钷-147的化合物有实际运用,用於夜光漆,核電池和厚度測量裝置。钷在自然界非常稀有,製作钷常用的方法是用熱中子轟擊鈾-235(濃縮鈾)来產生钷-147。
Go to Article

钷   61Pm
-



外觀
金属光泽

钷的發射光譜
概況
名稱·符號·序數 钷(promethium)·Pm·61
元素類別 镧系元素
·週期· 不適用·6·f
標準原子質量 [145]
電子排布

[] 6s2 4f5
2, 8, 18, 23, 8, 2

歷史
發現 吳健雄, 埃米利奧·塞格雷, 漢斯·貝特(1942年)
分離 Charles D. Coryell, Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin, Harold G. Richter(1945年)
命名 Grace Mary Coryell(1945年)
物理性質
物態 固态
密度 (接近室温
7.26 g·cm−3
熔點 1315 K,1042 °C,1908 °F
沸點 3273 K,3000 °C,5432 °F
熔化熱 7.13 kJ·mol−1
汽化熱 289 kJ·mol−1
蒸汽壓
原子性質
氧化態 3 (弱性)
電負性 ? 1.13(鲍林标度)
電離能

第一:540 kJ·mol−1
第二:1050 kJ·mol−1

第三:2150 kJ·mol−1
原子半徑 183 pm
共價半徑 199 pm
雜項
晶體結構 六方晶格
磁序 顺磁性[1]
電阻率 (r.t.) est. 0.75 µ Ω·m
熱導率 17.9 W·m−1·K−1
膨脹係數 (r.t.) (α, 晶体)
est. 11 µm/(m·K)
楊氏模量 (α 式) est. 46 GPa
剪切模量 (α 式) est. 18 GPa
體積模量 (α 式) est. 33 GPa
泊松比 (α 式) est. 0.28
CAS號 7440-12-2
最穩定同位素

主条目:钷的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
145Pm 人造 17.7 年 ε 0.163 145Nd
146Pm 人造 5.53 年 ε 1.472 146Nd
β 1.542 146Sm
147Pm 微量 2.6234 年 β衰变 0.224 147Sm


钷(Promethium)為一化学元素化学符号Pm原子序61,属于镧系元素稀土元素,它所有同位素皆帶有放射性,半衰期最长只有17.7年,故常以人工合成的方法制得。 在原子序82号()以前只有两个元素没有稳定的同位素,其中一个即為鉕,另一个是。在化學上,钷是一種鑭系元素,會與其他元素形成鹽類。钷會以+3氧化態形成穩定的,但是也有少數化合物中存在+2的钷。

在1902年時,布勞納英语Bohuslav Brauner预测在當時已知的(60)和(62)之間存在一個與它們性質相似的未知元素。1914年,亨利·莫塞萊利用原子序原子核電荷之間的關係(莫塞萊定律),確認當時還未知的61號元素確實存在。不過他測定當時所有已知元素的原子序,却發現沒有任何元素原子序是61。

1926年,兩個義大利佛羅倫薩化學家声称他們發現了第61號元素,將其命名為Florentium(中文譯作);同年,一批美國伊利諾大學的化學家亦宣布61號元素的發現,將其命名為Illinium(中文譯作),但這兩個發現都被證實是錯誤的。[2] [3] 1938年,俄亥俄州立大學在進行核試驗的過程中,產生了一些放射性元素,且已确定不是的放射性同位素。但此發現因缺乏化學證據證明那是61號元素,所以并沒有得到普遍的認可。1945年,美國橡樹嶺國家實驗室利用離子交換層析法(IEC)分析石墨核子反應堆中的235U)衰變產物,才真正发现並確認钷的存在。發現者原本打算以研究機構的名稱將之命名為Clintonium(源自橡樹嶺國家實驗室的前身柯林頓實驗室[The Clinton Engineer Works]),但之後提出的名稱為“Prometheum”(現改變為Promethium),來自普羅米修斯(祂在希臘神話中偷走了火,從奧林匹斯山帶给人類),以象徵“大膽”以及“人類才智的濫用”。第一件钷的金屬樣本於1963年被制造出來。


自然钷有兩個可能的來源:-151衰變(產生钷-147,和鈾(產生各種同位素)。實際應用方面,虽然钷-145是最穩定的钷同位素,但只有钷-147的化合物有实际运用,用於夜光漆,核電池和厚度測量裝置。钷在自然界非常稀有,製作钷常用的方法是用熱中子轟擊鈾-235(濃縮鈾)来產生钷-147。

性質

物理性質

钷原子中有61個電子,电子组态為[Xe]4f56s2。在形成的化合物時,钷會失去其最外層的電子以及一個4f殼層電子,形成一個開放的子層。鉕的原子半徑在所有的鑭系元素中排名第三,只稍微比相鄰的元素大一點。


钷有許多特性介於的之間。例如熔點以及第一至第三電離能大但比少;沸點及離子(Pm3+)和單原子氣體的標準形成熱比大但比少。

钷具有雙六方晶系密堆積(DHCP)結構,硬度63 kg/mm2。其加熱至890℃時,会从常溫的α形式轉換成β形式(體心立方(bcc))。

化學特性和化合物

钷屬於鈰群鑭系元素,其化性和相鄰元素非常相近。由於钷非常不穩定,對於钷的化學研究並不完整,即使少部分的化合物已被合成,但它們亦沒有被充分研究。一般來說,钷化合物通常是粉紅色或紅色。將含有Pm3+離子的酸與反應, 會得出亮棕色的氫氧化钷( Pm(OH)3 )凝膠狀沈澱。將钷溶解在鹽酸中,會產生一種水溶性的黃色鹽類氯化钷(PmCl3)。同樣地,將钷溶解在硝酸中即生成硝酸钷(Pm(NO3)3)。硝酸钷易溶於水,乾燥後形成粉紅色晶體,與硝酸釹(Nd(NO3)3)類似。Pm3+的電子組態為[Xe]4f4,呈現粉紅色。基態符號為5I4。钷硫酸鹽微溶於水,如同其他的鈰群硫酸鹽。科學家在計算出八水合钷化合物的晶格常數後,導出八水合硫酸钷(Pm2(SO4)3·8 H2O)的密度是2.86 g/cm3。十水合草酸钷(Pm2(C2O4)3·10 H2O)具有所有鑭系元素草酸鹽中最低的溶解度。


雖然钷的硝酸鹽性質接近釹鹽,钷氧化物卻相似於釤鹽。利用加熱钷的草酸鹽等方法可合成钷氧化物,有不規則結構白色或薰衣草色粉末。這些粉末加熱到600℃就會得到立方晶系結晶。如果繼續加熱至 800℃之後退火,再加熱至 1750℃,立方晶系就會轉變爲單斜晶系六方晶系不可逆),晶格組成比例可以透過調整退火時間和溫度調整。

化學式 形式 空間群 No 皮爾遜符號 a (pm) b (pm) c (pm) Z 密度,

g/cm3

α-Pm dhcp P63/mmc 194 hP4 365 365 1165 4 7.26
β-Pm bcc Fm3m 225 cF4 410 410 410 4 6.99
Pm2O3 cubic Ia3 206 cI80 1099 1099 1099 16 6.77
Pm2O3 monoclinic C2/m 12 mS30 1422 365 891 6 7.40
Pm2O3 hexagonal P3m1 164 hP5 380.2 380.2 595.4 1 7.53

钷形成只有一個穩定氧化態+3,如同其他鑭系離子。(根據其在週期表中的位置,無法形成穩定呀+4及+2的氧化態)。用強的氧化劑或還原劑與含有Pm3+的化合物反應, 發現钷離子不容易被氧化或還原。

钷的鹵化物

化學式 顏色 配位數 對稱性 空間群 No 皮爾遜符號 m.p. (°C)
PmF3 粉紫色 11 六方晶 P3c1 165 hP24 1338
PmCl3 薰衣草色 9 六方晶 P63/mc 176 hP8 655
PmBr3 紅色 8 斜方晶 Cmcm 63 oS16 624
α-PmI3 紅色 8 斜方晶 Cmcm 63 oS16 α→β
β-PmI3 紅色 6 菱面體 R3 148 hR24 695

同位素

钷是唯一在鑭系元素中及唯二在之前沒有穩定的同位素的元素。钷是液滴模型的特例,而相鄰元素的穩定性也連帶影響钷的穩定。钷也是以前最不穩定的元素。钷的衰變產物主要是釹和釤同位素(钷-146衰變途徑有兩種:衰變成釹通常透過正電子衰變及電子捕獲,衰變成釤則是通過β衰變)。钷核異構體可能衰變為其他钷同位素,145Pm則有一種非常罕見的α衰變模式衰變為


钷最穩定的同位素是是钷-145,放射性強度為940居里(35TBq)/ g,半衰期為17.7年。因為它有84中子(剛好為魔數),它可以發射的α粒子(其中有2個中子),以形成鐠-141(擁有82個中子)。這是钷唯一從實驗觀察到的α衰變,其部分的α衰變的半衰期為大約是6.3×109年,145Pm細胞核以這種方式衰減的相對概率是2.8×10-7%。其他幾個Pm同位素(144Pm,146Pm,钷-147等)的也有正面α衰變的能量釋放;預測他們的α衰變會發生的但都沒有被觀察到。


該元素也有18個核的異構體,質量分別為133,142,144,148,149,152,和154(一些質量數有一個以上的異構體)。其中最穩定的是钷148m,有43.1天的半衰期; 這比除了钷143到钷147之外所有钷同位素基態的半衰期還要長(例如钷-148m半衰期比钷-148基態的半衰期長)。

發現

1934年,威拉德·利比發現在純釹裡的弱β活性,這是因為超過1012年的半衰期。近20年來,有人聲稱元素出現在自然釹的數量平衡,每克釹就有10-20克以下的钷。然而,這些意見都被新的調查否定了,因為七個釹同位素會自然產生,任何單一的的β衰變(可產生钷核素)被能源轉移禁止的。特別是仔細測量原子質量150Nd表示150Nd-150Pm 的質量差是負 (−87 keV),絕對防止單一的β衰變由150Nd衰變為150Pm。

自然銪的同位素有比其所有α潛能相加再加上一個α粒子的產物較大的質量,因此他們(在實際上穩定)可能α衰變。在 Laboratori Nazionali del Gran Sasso的研究上發現銪-151實驗性衰變成钷-147的半衰期為5×1018年。它已被證明銪在地殼上有12克的含量。銪-153的α衰變還沒有被發現,理論計算其半衰期很高(因為其低能量的衰減),這個過程可能永遠不會被觀察到。最後,钷能夠在自然中產生(鈾238的自發性裂變產物)。只有微量可以在礦石發現:瀝青鈾礦的樣本被發現含有少量钷。鈾在地殼上有560g的钷的含量。

钷已經在仙女座的HR465的光譜,HD101065和HD965的星被發現;由於钷同位素的半衰期很短,所以它們通常會在那些星的表面附近形成的。

歷史

元素61的搜索

1902年,捷克化學家博胡斯拉夫·布勞納發現的所有相鄰的鑭系元素釹和釤之間的差異是最大的,作為結論,他建議有一個元素有它們之間的中間性質。這一預測在1914年由亨利·莫斯利所證實,同時他發現有幾個原子序並沒有相對應的元素,分別為43,61,72,75,85,87。隨著對元素表中族與族之間知識的差距, 所以開始進行預測地球和自然環境中的稀有元素。

第一個發表其發現的是來自佛羅倫薩,意大利的路易·吉羅拉洛倫佐·費爾南德斯。利用巴西礦物獨居石的分級結晶分離一硝酸鹽的稀土元素後,它們得到的溶液主要含有釤。此溶液得到一X-ray的光譜屬於釤和元素61。為了紀念他們的城市,他們命名的元素61“florentium的。該研究結果發表在1926年,但科學家們聲稱的實驗是在1924年。此外,在1926年,一組科學家從伊利諾伊大學Urbana-Champaign分校,史密斯霍普金斯和萊昂英特馬公佈的元素61的發現。他們把它命名為"illinium"。這些發現被指出是錯誤的,因為在所謂元素61的光譜上的線跟釹是相同的, 這些線被發現是一些雜質(鋇,鉻和鉑)組成的。

1934年,Josef Mattauch終於制定了“同量異位素的規則。其中一個對於這些規則的間接後果是元素61無法形成穩定的同位素。1938年,進行了核試驗的HB法等。在俄亥俄州立大學。產生一定的核素釹和釤的放射性同位素和的名稱為“cyclonium”的提出,但是有一個缺乏化學證明元素61的產生和發現沒有廣泛承認。

钷金屬的發現和製造

在1945年,钷第一次在美國橡樹嶺國家實驗室(當時的克林頓實驗室)被發現,由Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin and Charles D. Coryell分離及分析照射在石墨的燃料的裂變產物。然而,因為在二戰期間忙於軍事有關的研究,他們直到1947年都沒有公佈他們的發現。钷原建議的名稱以發現機構柯林頓實驗室命名其為“Clintonium”,然而,發現者之一格雷斯的妻子瑪麗·科里爾提出“Prometheum”這個名字。此名是來自普羅米修斯,希臘神話中從奧林匹斯山偷火給人類使用的泰坦,象徵著「大膽」和「人類才智的濫用」。“Prometheum”最後改為和其他金屬較相像的「Promethium」 。

1963年,科學家利用钷(III)氟化物來製造钷金屬。用一個特製雙層坩堝,內層填充從,和的雜質純化而來的钷化合物, 外層則填充相對於內層十倍量的。抽真空後,將化學品進行混合,反應產生钷金屬:

PmF3 + 3 Li → Pm + 3 LiF

收集得的钷足以測量的一些金屬性質,如熔點

1963年,橡樹嶺國家實驗室使用離子交換法,從核反應堆中約10克的燃料加工廢棄物提煉出钷。到今天, 钷仍然從鈾裂變的副產品回收。

钷也可以透過用中子轟擊146Nd,經過β衰變(11天的半衰期)產生147Pm。

生產

製造方法會因為不同的同位素而變化, 而只有钷-147是可知的,因為它於工業應用上的同位素只有一個。钷-147由與熱中子轟擊鈾-235從而大量產生(與其他同位素相比)。在60年代,橡樹嶺國家實驗室可以每一年產生650克的钷和是世界唯一的大型的生產設備。革蘭氏規模化生產钷在20世紀80年代初在美國已經停產,但可能會在2010年後於在高通量同位素反應堆恢復。目前,俄羅斯是唯一一個大量生產钷-147的國家。

應用

大多數钷僅用於研究, 除钷-147外(可在實驗室之外的地方找到)。它是以氧化物或氯化物的形式得到。這種同位素不發射γ射線,並且它的輻射具有相對小的穿透深度和相對長的半衰期。一些信號燈使用的夜光塗料,含有的磷,吸收钷-147發射的β射線和發出的光。這種同位素不會跟α發射一樣會引起磷光體老化,因此光發射可穩定幾年。這本來是鐳-226的"工作"但後來被钷-147和氚(氫-3)取代。钷優於氚可能是出於安全理由。在原子電池,β粒子從钷-147發射出來,繼而轉為電流(由兩個半導體板之間夾一個小Pm來源),這些電池其使用壽命約五年。第一個钷系電池組裝和生成出現於1964年,生成的幾個毫瓦的功率從約2立方英寸的體積。钷是用來評估從钷源穿過樣品的輻射量,也可用於測量的材料的厚度。未來它有可能使用在可攜式X射線源,並作為輔助太空探測器和衛星的熱源或動力源(雖然α放射钚-238已經是可與太空探索作有關的用途)。

注意事項

钷與其他鑭系元素一樣,對生物不會產生明顯作用。钷-147會透過β衰變發射的X射線,對生命體構成危害。如果安全裝備做好(手套,鞋蓋,安全眼鏡),那與微量的钷-147是無害的。現在仍未知钷對人體器官的危害,目前推測可能會傷害人的骨組織。密封的钷-147是無害的,但如果包裝破損,那便會對環境和人類構成危險。如果發現放射性污染,受污染的地方應該用肥皂和水清洗。如果钷的發現洩漏,該地區應認定為危險,應立即疏散,並必須報警。

參考文獻

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  2. a b c d Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth–Heinemann. p. 1233. ISBN 0080379419.
  3. Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey (1988), Advanced Inorganic Chemistry (5th ed.), New York: Wiley-Interscience, pp. 776, 955, ISBN 0-471-84997-9
  4. a b Pallmer, P.G.; Chikalla, T.D. (1971). "The crystal structure of promethium". Journal of the Less Common Metals 24 (3): 233. doi:10.1016/0022-5088(71)90101-9.
  5. ^ a b c Gschneidner, K.A., Jr. (2005). "Physical Properties of the rare earth metals". In Lide, D. R.. CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
  6. ^ a bLavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 120.
  7. ^ a b cEmsley 2011, p. 429.
  8. ^ a bpromethium. Encyclopædia Britannica Online
  9. ^ a b c d Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 121.
  10. ^ Aspinall, H. C. (2001). Chemistry of the f-block elements. Gordon & Breach. p. 34, Table 2.1. ISBN 905699333X.
  11. ^ Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 122.
  12. ^ a b c Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 123.
  13. ^ a b c d Chikalla, T. D.; McNeilly, C. E.; Roberts, F. P. (1972). "Polymorphic Modifications of Pm2O3". Journal of the American Ceramic Society 55 (8): 428. doi:10.1111/j.1151-2916.1972.tb11329.x.
  14. ^ Cotton, Simon (2006). Lanthanide And Actinide Chemistry. John Wiley & Sons. p. 117. ISBN 978-0-470-01006-8.
  15. ^ a b c d G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties". Nuclear Physics A 729 (1): 3–128. Bibcode 2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
  16. ^ a b c d e f Hammond, C. R. (2011). "Prometium in "The Elements"". In Haynes, William M.. CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). CRC Press. p. 4.28. ISBN 1439855110.
  17. ^ Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 114.
  18. ^ a b c Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 117.
  19. ^ G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties". Nuclear Physics A 729: 3–128. Bibcode 2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
  20. ^ N. E. Holden (2004). "Table of the Isotopes". In D. R. Lide. CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.). CRC Press. Section 11. ISBN 978-0-8493-0485-9.
  21. ^ a b c d Belli, P.; Bernabei, R.; Cappella, F.; Cerulli, R.; Dai, C.J.; Danevich, F.A.; d'Angelo, A.; Incicchitti, A. et al. (2007). "Search for α decay of natural Europium". Nuclear Physics A 789 (1–4): 15–29. Bibcode 2007NuPhA.789...15B. doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.03.001.
  22. ^ Attrep, Moses, Jr. and Kuroda, P. K. (May 1968). "Promethium in pitchblende". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 30 (3): 699–703. doi:10.1016/0022-1902(68)80427-0.
  23. ^ C. R. Cowley, W. P. Bidelman, S. Hubrig, G. Mathys, and D. J. Bord (2004). "On the possible presence of promethium in the spectra of HD 101065 (Przybylski's star) and HD 965". Astronomy & Astrophysics 419 (3): 1087–1093. Bibcode 2004A&A...419.1087C. doi:10.1051/0004-6361:20035726.
  24. ^ Laing, Michael (2005). "A Revised Periodic Table: With the Lanthanides Repositioned". Foundations of Chemistry 7 (3): 203–233. doi:10.1007/s10698-004-5959-9.
  25. ^ Littlefield, Thomas Albert; Thorley, Norman (1968). Atomic and nuclear physics: an introduction in S.I. units (2nd ed.). Van Nostrand. p. 109.
  26. ^ a b c Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 108.
  27. ^ (German) Rolla, Luigi; Fernandes, Lorenzo (1926). "Über das Element der Atomnummer 61". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 157: 371. doi:10.1002/zaac.19261570129.
  28. ^ Noyes, W. A. (1927). "Florentium or Illinium?". Nature 120 (3009): 14. Bibcode 1927Natur.120...14N. doi:10.1038/120014c0.
  29. ^ Rolla, L.; Fernandes, L. (1927). "Florentium or Illinium?". Nature 119 (3000): 637. Bibcode 1927Natur.119..637R. doi:10.1038/119637a0.
  30. ^ Rolla, Luigi; Fernandes, Lorenzo (1928). "Florentium. II". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 169: 319. doi:10.1002/zaac.19281690128.
  31. ^ Rolla, Luigi; Fernandes, Lorenzo (1927). "Florentium". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 163: 40. doi:10.1002/zaac.19271630104.
  32. ^ Rolla, Luigi; Fernandes, Lorenzo (1927). "Über Das Element der Atomnummer 61 (Florentium)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 160: 190. doi:10.1002/zaac.19271600119.
  33. ^ Harris, J. A.; Yntema, L. F.; Hopkins, B. S. (1926). "The Element of Atomic Number 61; Illinium". Nature 117 (2953): 792. Bibcode 1926Natur.117..792H. doi:10.1038/117792a0.
  34. ^ Brauner, Bohuslav (1926). "The New Element of Atomic Number 61: Illinium". Nature 118 (2959): 84. Bibcode 1926Natur.118...84B. doi:10.1038/118084b0.
  35. ^ Meyer, R. J.; Schumacher, G.; Kotowski, A. (1926). "Über das Element 61 (Illinium)". Naturwissenschaften 14 (33): 771. Bibcode 1926NW.....14..771M. doi:10.1007/BF01490264.
  36. ^ Thyssen, Pieter; Binnemans, Koen; Shinohara, Hisanori; Saito, Yahachi; Gulay, Lubomir D.; Daszkiewicz, Marek; Yan, Chun-Hua; Yan, Zheng-Guan et al. (2011). Gschneider, Karl A., Jr.; Bünzli, Jean-Claude; Pecharsky, Vitalij K.. eds. Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier. p. 66. ISBN 978-0-444-53590-0. Retrieved January 14, 2012.
  37. ^ a b c d e f g h Emsley 2011, p. 428.

^ Marinsky, J. A.; Glendenin, L. E.; Coryell, C. D. (1947). "The chemical identification of radioisotopes of neodymium and of element 61". Journal of the American Chemical Society 69 (11): 2781–5. doi:10.1021/ja01203a059. PMID 20270831.

  1. ^ "Discovery of Promethium". ORNL Review 36 (1). 2003. Retrieved 2006-09-17.
  2. ^ Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001). Inorganic Chemistry. John Wiley and Sons. p. 1694. ISBN 0-12-352651-5.
  3. ^ Lee, Chung-Sin; Wang, Yun-Ming; Cheng, Wu-Long; Ting, Gann (1989). "Chemical study on the separation and purification of promethium-147". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Articles 130: 21. doi:10.1007/BF02037697.
  4. ^ Orr, P. B., Oak Ridge National Laboratory (1962). "Ion exchange purification of promethium-147 and its separation from americium-241, with diethylenetriaminepenta-acetic acid as the eluant". U.S. Atomic Energy Commission.
  5. ^ Gagnon, Steve. "The Element Promethium". Jefferson Lab. Science Education. Retrieved 26 February 2012.
  6. ^ Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 115.
  7. ^ a b Duggirala, Rajesh; Lal, Amit; Radhakrishnan, Shankar (2010). Radioisotope Thin-Film Powered Microsystems. Springer. p. 12. ISBN 1441967621.
  8. ^ Hänninen, Pekka; Härmä, Harri (2011). Applications of inorganic mass spectrometry. Springer. p. 144. ISBN 978-3-642-21022-8.
  9. ^ De Laeter, J. R. (2001). Applications of inorganic mass spectrometry. Wiley-IEEE. p. 205. ISBN 0471345393.
  10. ^ Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 116.
  11. ^ Gerber, Michele Stenehjem; Findlay, John M. (2007). On the Home Front: The Cold War Legacy of the Hanford Nuclear Site (3rd ed.). University of Nebraska Press. p. 162. ISBN 978-0-8032-5995-9.
  12. ^ a b c d Lavrukhina & Pozdnyakov 1966, p. 118.
  13. ^ Tykva, Richard; Berg, Dieter (2004). Man-made and natural radioactivity in environmental pollution and radiochronology. Springer. p. 78. ISBN 1-4020-1860-6.
  14. ^ Deeter, David P. (1993). Disease and the Environment. Government Printing Office. p. 187.
  15. ^ Flicker, H.; Loferski, J.J.; Elleman, T.S. (1964). "Construction of a promethium-147 atomic battery". IEEE Transactions on Electron Devices 11: 2. doi:10.1109/T-ED.1964.15271.
  16. ^ Jones, James William; Haygood, John R. (2011). The Terrorist Effect – Weapons of Mass Disruption: The Danger of Nuclear Terrorism. iUniverse. p. 180. ISBN 978-1-4620-3932-6. Retrieved January 13, 2012.
  17. ^ Stwertka, Albert (2002). A guide to the elements. Oxford University Press. p. 154. ISBN 978-0-19-515026-1.
  18. ^ Radioisotope Power Systems Committee, National Research Council U.S. (2009). Radioisotope power systems: an imperative for maintaining U.S. leadership in space exploration. National Academies Press. p. 8. ISBN 978-0-309-13857-4.
  19. ^ Simmons, Howard (1964). "Reed Business Information". New Scientist 22 (389): 292.
  20. ^ Operator, organizational, direct support, and general support maintenance manual: installation, operation, and checkout procedures for Joint-Services Interior Intrusion Detection System (J-SIIDS).. Headquarters, Departments of the Army, Navy, and Air Force. 1991. p. 5.
  21. ^ a b c Stuart Hunt & Associates Lt.. "Radioactive Material Safety Data Sheet".


  1. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆存檔,存档日期2011-03-03., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  2. ^ Noyes, W. A. Florentium or Illinium?. Nature. 1927, 120: 14. doi:10.1038/120014c0. 
  3. ^ Rolla, L. Florentium or Illinium?. Nature. 1927, 119: 637. doi:10.1038/119637a0. 


This article uses material from the Wikipedia article "钷", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element