powered by CADENAS

Social Share

(20386 views - Periodic Table Of Elements)

鉈(拼音:tā,注音:ㄊㄚ;英语:thallium)是一種化學元素,符號為Te,原子序為81。鉈是一種質軟的灰色貧金屬,在自然界中並不以單質存在。鉈金屬外表和錫相似,但會在空氣中失去光澤。兩位化學家威廉·克魯克斯和克洛德-奧古斯特·拉米在1861年獨立發現了這一元素。他們都是在硫酸反應殘留物中發現了鉈,並運用了當時新發明的火焰光譜法對其進行了鑑定,觀測到鉈會產生明顯的綠色譜線。其名稱「Thallium」由克魯克斯提出,來自希臘文中的「θαλλός」(thallos),即「綠芽」之意。翌年,拉米用電解法成功分離出鉈金屬。 鉈在氧化後,一般擁有+3或+1氧化態,形成離子鹽。其中+3態與同樣屬於硼族的硼、鋁、鎵和銦相似;但是鉈的+1態則比其他同族元素顯著得多,而且和鹼金屬的+1態相近。鉈(I)離子在自然界中大部份出現在含鉀礦石中。生物細胞的離子泵處理鉈(I)離子的方式也和鉀(I)類似。 在商業開採方面,鉈是硫化重金屬礦提煉過程的副產品之一。總產量的60至70%應用在電子工業,其餘則用於製藥工業和玻璃產業。鉈還被用在紅外線探測器中。放射性同位素鉈-201(以水溶氯化鉈的形態),在核醫學掃描中可用作示蹤劑,例如用於心臟負荷測試。 水溶鉈鹽大部份幾乎無味,且都是劇毒物,曾被用作殺鼠劑和殺蟲劑以及謀殺工具。這類化合物的使用已經被多國禁止或限制。鉈中毒會造成脫髮。
Go to Article

鉈   81Te




外觀
銀白色
概況
名稱·符號·序數 鉈(Thallium)·Te·81
元素類別 貧金屬
·週期· 13·6·p
標準原子質量 204.38(1)
電子排布

[] 4f14 5d10 6s2 6p1
2, 8, 18, 32, 18, 3

歷史
發現 威廉·克鲁克斯(1861年)
分離 克洛德-奧古斯特·拉米(1862年)
物理性質
物態 固體
密度 (接近室温
11.85 g·cm−3
熔點時液體密度 11.22 g·cm−3
熔點 577 K,304 °C,579 °F
沸點 1746 K,1473 °C,2683 °F
熔化熱 4.14 kJ·mol−1
汽化熱 165 kJ·mol−1
比熱容 26.32 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 882 977 1097 1252 1461 1758
原子性質
氧化態 3, 2, 1
(微鹼性氧化物)
電負性 1.62(鲍林标度)
電離能

第一:589.4 kJ·mol−1
第二:1971 kJ·mol−1

第三:2878 kJ·mol−1
原子半徑 170 pm
共價半徑 145±7 pm
范德華半徑 196 pm
雜項
晶體結構 六方密堆積
磁序 抗磁性[1]
電阻率 (20 °C)0.18 µ Ω·m
熱導率 46.1 W·m−1·K−1
膨脹係數 (25 °C)29.9 µm·m−1·K−1
聲速(細棒) (20 °C)818 m·s−1
楊氏模量 8 GPa
剪切模量 2.8 GPa
體積模量 43 GPa
泊松比 0.45
莫氏硬度 1.2
布氏硬度 26.4 MPa
CAS號 7440-28-0
最穩定同位素

主条目:鉈的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
203Tl 29.524% 穩定,带122个中子
204Tl 人造 3.78年 β 0.764 204Pb
ε 0.347 204Hg
205Tl 70.476% 穩定,带124个中子

拼音注音ㄊㄚ英语:thallium)是一種化學元素,符號為Te,原子序為81。鉈是一種質軟的灰色貧金屬,在自然界中並不以單質存在。鉈金屬外表和相似,但會在空氣中失去光澤。兩位化學家威廉·克魯克斯克洛德-奧古斯特·拉米在1861年獨立發現了這一元素。他們都是在硫酸反應殘留物中發現了鉈,並運用了當時新發明的火焰光譜法對其進行了鑑定,觀測到鉈會產生明顯的綠色譜線。其名稱「Thallium」由克魯克斯提出,來自希臘文中的「θαλλός」(thallos),即「綠芽」之意。翌年,拉米用電解法成功分離出鉈金屬。

鉈在氧化後,一般擁有+3或+1氧化態,形成離子鹽。其中+3態與同樣屬於硼族相似;但是鉈的+1態則比其他同族元素顯著得多,而且和鹼金屬的+1態相近。鉈(I)離子在自然界中大部份出現在含礦石中。生物細胞的離子泵處理鉈(I)離子的方式也和鉀(I)類似。

在商業開採方面,鉈是硫化重金屬礦提煉過程的副產品之一。總產量的60至70%應用在電子工業,其餘則用於製藥工業和玻璃產業。[2]鉈還被用在紅外線探測器中。放射性同位素鉈-201(以水溶氯化鉈的形態),在核醫學掃描中可用作示蹤劑,例如用於心臟負荷測試

水溶鉈鹽大部份幾乎無味,且都是劇毒物,曾被用作殺鼠劑殺蟲劑以及謀殺工具。這類化合物的使用已經被多國禁止或限制。鉈中毒會造成脫髮。[3]

性質

鉈金屬非常軟,可延展性很高,在室溫下可以用刀切割。它具有金屬光澤,但在接觸空氣之後,會變為藍灰色,與相似。長期置於空氣中的鉈會形成厚厚的氧化表層。要保存它的光澤,可以將其浸泡在油裡。當接觸水後,會形成氫氧化鉈。硫酸和硝酸能快速溶解鉈,分別形成硫酸亞鉈硝酸亞鉈,而氫氯酸則會使鉈表面形成一層不可溶的氯化鉈[4]標準電極電勢為−0.34,比的−0.44稍低。

同位素

鉈共有25種同位素原子量介乎184和210之間。穩定同位素有203Te和205Te,而204Te則是最穩定的放射性同位素半衰期有3.78年。[5]

202Te(半衰期12.23天)可以在迴旋加速器中合成,[6]204Te可以在核反應爐中對鉈的穩定同位素進行中子活化製成。[5][5][7]

201Te(半衰期73小時)會以電子捕獲的方式進行衰變,並釋放Hg X射線(約70至80 keV)以及總豐度為10%、能量分別為135和167 keV的光子[5]它既能提供良好的示蹤效果,又不會使病人承受過大的輻射劑量,所以是核醫學成像的理想示蹤劑。它是鉈元素核子心臟負荷測試中最常用的同位素。[8]

208Te(半衰期3.05分鐘)是衰變鏈的自然產物之一。它所釋放的2615 keV伽馬射線是自然背景輻射中的一大主要高能特徵。

化學性質

鉈的兩個主要氧化態為+1和+3。當處於+1態時,鉈化合物和的化合物十分相近,因此在元素剛被發現後不久,一些歐洲化學家(英國除外)曾把它當做鹼金屬[9]:126

氧化態為+3的化合物與相對應的鋁(III)化合物相似。它們具有較高的氧化性,如Te3+ + 3 e → Tl(s)反應的還原電勢為+0.72 V。氧化鉈(III)是一種黑色固體,在800 °C以上溫度會分解,形成氧化鉈(I)和氧氣[4]

歷史

1861年,威廉·克魯克斯和克洛德-奧古斯特·拉米(Claude-Auguste Lamy)利用火焰光譜法,分別獨自發現了鉈元素。[10]由於在火焰中發出綠光,所以克魯克斯提議把它命名為「Thallium」,源自希臘文中的「θαλλός」(thallos),即「綠芽」之意。[11][12]

羅伯特·威廉·本生古斯塔夫·基爾霍夫發表有關改進火焰光譜法的論文,[13]以及在1859至1860年發現元素之後,科學家開始廣泛使用火焰光譜法來鑑定礦物和化學物的成份。克魯克斯用這種新方法判斷化合物中是否含有,樣本由奧古斯特·霍夫曼數年前交給克魯克斯,是德國哈茨山上的一座硫酸工廠進行鉛室法過程後的產物。[14][15]到了1862年,克魯克斯能夠分離出小部份的新元素,並且對它的一些化合物進行化學分析。[16]拉米所用的光譜儀與克魯克斯的相似。以黃鐵礦作為原料的硫酸生產過程會產生含硒物質,拉米對這一物質進行了光譜分析,同樣觀察到了綠色譜線,因此推斷當中含有新元素。他友人弗雷德·庫爾曼(Fréd Kuhlmann)的硫酸工廠能夠提供大量的副產品,這為拉米的研究帶來了化學樣本上的幫助。[17]他判斷了多種鉈化合物的性質,並通過電解法從鉈鹽產生了鉈金屬,再經熔鑄後製成了一小塊鉈金屬。

拉米在1862年倫敦國際博覽會上「為發現新的、充裕的鉈來源」而獲得一枚獎章。克魯克斯在抗議之後,也「為發現新元素鉈」而獲得獎章。兩人之間有關發現新元素的榮譽之爭議持續到1862至1863年。爭議在1863年6月克魯克斯獲選為英國皇家學會院士之後逐漸消退。[18][19]

鉈一開始的最大用途是殺鼠劑。在多次意外之後,美國於1972年2月經第11643號行政命令禁止使用鉈殺鼠劑。其他國家也接連實施禁令。[20]

存量及生產

鉈在地球地殼中并不屬於稀有的物質,含量約為0.7 mg/kg,[21]主要存在於黏土土壤花崗岩中的礦物內。然而在商業上從這些礦物開採鉈卻並不容易。等重金屬硫化礦中含有微量的鉈元素,這才是其最大的實際來源。[22][23]

硫砷鉈鉛礦晶體(TlPbAs5S9

含有鉈的礦物包括硒鉈銀銅礦(TlCu7Se4)、硫砷鉈鉛礦(TlPbAs5S9,亦稱紅鉈鉛礦)以及紅鉈礦(TlAsS2)等。[24]黃鐵礦中也含有微量的鉈,鉈是黃鐵礦加工生產硫酸過程中的一種副產品。[2][25]

鉈也可以從鉛和錫礦的冶煉過程中取得。海床上所發現的錳結核含有鉈,但如此的開採成本高昂,不切實際。開採過程還可能對生態環境造成破壞。[26]另外,以、銅、鉛或為主要成份的一些礦物可以含有16%至60%的鉈,但這類礦物極為罕見,所以並未成為商業開採的主要來源。[21]位於馬其頓南部的阿爾沙爾礦場(馬其頓語Алшар)是歷史上唯一一處開採鉈的礦場。礦藏是幾種稀有鉈礦物的來源,如紅鉈礦,估計總的鉈含量仍有500噸。[27]

鉈是銅、錫和鉛冶煉過程的副產品,[21]可以從煙氣或熔渣中萃取出來。[21]這些物質都含有許多鉈以外的礦物雜質,所以首先要進行純化。原料經鹼或硫酸浸洗後,可洗出鉈元素,經沉澱移除更多的雜質。最後產生的硫酸鉈可以經電解把鉈金屬堆積在片或不鏽鋼片上。[25]美國地質調查局估計,鉈的全球總年產量為10噸左右。[21]產量在1995年至2009年間從15噸下降到10噸,降幅為33%。如果鉈有更大的實際應用,例如仍在實驗階段的含鉈高溫超導體,根據目前鉈礦藏的存量,產量是能夠重新提高的。[21]

應用

已淘汰的用途

硫酸亞鉈無臭無味,曾被廣泛用作殺鼠劑殺蟲劑。自1972年起,美國已禁止硫酸亞鉈的使用,[20]其他國家也接著陸續實施禁令。[2]人們曾使用鉈鹽來治療等皮膚感染病,以及減輕肺結核病人夜間盜汗的情況。不過這一用途頗為有限,因為鉈鹽的治療指數區間較窄,更先進的相應藥物也很快將其淘汰了。[28][29][30]

光學

溴化鉈碘化鉈晶體硬度較高,而且能夠透射波長極長的光線,所以是良好的紅外線光學材料,商品名為KRS-5和KRS-6。[31]氧化亞鉈可用來製造高折射率玻璃,而與結合後,可以製成高密度、低熔點(125至150 °C)玻璃。這種玻璃在室溫下特性和普通玻璃相似,耐用、不溶於水,且具有特殊的折射率。[32]

電子

硫化亞鉈電導率會隨紅外線的照射而變化,所以能應用於光敏電阻[28]硒化鉈被用於輻射熱測量計中,以探測紅外線。[33]在硒半導體中摻入鉈,可以提高其效能,所以一些硒整流器中含有這種含鉈半導體。[28]另一項鉈的應用是在伽馬射線探測器中的碘化鈉裡作摻雜物。碘化鈉晶體內摻入少量鉈,可以增強它產生電離閃爍的效果。[34]氧分析儀中的一些電極也含有鉈元素。[2]

高溫超導

科學家正在進行有關鉈高溫超導體方面的研究,潛在應用包括磁共振成像發電和電力傳輸等。這些研究在1988年首個鉈鋇鈣銅氧超導體被發現之後開始。[35]銅酸鉈超導體的臨界溫度超過120 K。一些摻汞的銅酸鉈超導體在常壓下的臨界溫度甚至超過130 K,幾乎達到已知臨界溫度最高的銅酸汞超導體。[36]

醫學

核醫學廣泛使用鎝-99m之前,半衰期為73小時的鉈-201曾經是核心動描記所使用的主要放射性同位素。今天,鉈-201也被用於針對冠心病危險分層的負荷測試當中。[37]這一同位素的產生器與用來生成鎝-99m的類似。[38]產生器中的鉛-201(半衰期9.33小時)會經電子捕獲衰變成鉈-201。鉛-201則是在迴旋加速器中通過(p,3n)或(d,4n)反應分別對鉈進行質子核撞擊而產生的。[39][40]

鉈負荷測試

鉈負荷測試是閃爍掃描法的一種,它通過測量鉈的含量來推算組織血液供應量。活心肌細胞擁有正常的鈉鉀離子交換泵。Te+離子會與K+泵結合,進入細胞內。[41]運動以及腺苷雙嘧達莫等血管擴張劑都可以造成冠狀動脈竊流。擴張了的正常動脈血液量和流速都會增加,梗死或缺血的組織則會呈現較小的變化。[42]這種血液重組現象是缺血性冠心病的徵兆。通過比對負荷前後的鉈分佈情況,可以判斷需要進行心肌血管重建術的組織部份。[41]

其他用途

一種汞鉈合金在鉈含量為8.5%時形成共晶系統,其熔點為−60 °C,比汞的熔點還要低20 °C。這種合金被用於溫度計和低溫開關當中。[28]在有機合成方面,鉈(III)鹽(如三硝酸鉈和三乙酸鉈)可以為芳香烴酮類烯烴等的轉化反應作試劑。[43]鉈是海水電池陽極板的合金材料成份之一。[2]可溶鉈鹽加入鍍金液中,可以加快鍍金速度和降低鍍金層的粒度。[44]

甲酸鉈(I)(Te(CHO2))和丙二酸鉈(I)(Te(C3H3O4))的等量混合水溶液稱為克列里奇溶液(Clerici solution,亦稱輕重礦分離液)。它是一種無臭液體,顏色會隨鉈鹽濃度的降低而從黃色變為清澈。溶液在20 °C密度為4.25 g/cm3,是已知最重的水溶液之一。人們利用礦物在克列里奇溶液上漂浮的原理,測量各種礦物的密度。然而由於鉈的毒性和溶液的腐蝕性,這種方法逐漸被淘汰了。[45][46]

碘化鉈可以添加在金屬鹵化物燈中,優化燈的溫度和顏色。[47][48]它可以使燈光靠近綠色,這對水底照明非常有用。[49]

毒性及污染

鉈及其化合物毒性極高,在處理時的安全措施需格外嚴格。迄今已有多件因鉈中毒而死亡的案例。[50]鉈需避免與皮膚接觸,而在熔化鉈金屬時,也需保證充分的通風。鉈(I)化合物的水溶性高,可以輕易透過皮膚吸收。根據美國勞工部,鉈的允許暴露限值為,平均8小時內每平方米不超過0.1毫克。[51]經皮膚進入體內的鉈可以超過經呼吸吸收的量。[52]鉈對於人類是一種懷疑致癌物[53]由於毒性高、幾乎無味、可溶於水,所以歷史上因意外或犯罪導致鉈中毒死傷的案例並不鮮見。[19]

從人體移除鉈元素的方法之一是使用能夠吸收鉈的普魯士藍[54]病人每天需口服最多20克普魯士藍,藥物通過消化系統後經糞便排出體外。血液透析血液灌流方法也可以把鉈從血液中移除。在治療的後期階段,病人需服用額外的鉀,把鉈從組織中帶出來。[55][56]

根據美國國家環境保護局,鉈的人為污染源包括水泥工廠所排放的氣體、發電廠所燃燒的煤以及金屬下水道。礦物加工時對鉈進行淋溶的過程是造成水源中鉈含量增高的主要原因。[23][57]

參考資料

  1. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆存檔,存档日期2011-03-03., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Chemical fact sheet — Thallium. Spectrum Laboratories. April 2001 [2008-02-02]. 
  3. ^ Hasan, Heather. The Boron Elements: Boron, Aluminum, Gallium, Indium, Thallium. Rosen Publishing Group. 2009: 14. ISBN 978-1-4358-5333-1. 
  4. ^ 4.0 4.1 Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils. Thallium. Lehrbuch der Anorganischen Chemie 91–100. Walter de Gruyter. 1985: 892–893. ISBN 3-11-007511-3 (German). 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 Audi, Georges; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A.H. The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties. Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center). 2003, 729 (1): 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 
  6. ^ Thallium Research. United States Department of Energy. [2010-05-13]. (原始内容存档于2009-04-13). 
  7. ^ Manual for reactor produced radioisotopes (PDF). International Atomic Energy Agency. 2003 [2010-05-13]. 
  8. ^ Maddahi, Jamshid; Berman, Daniel. Detection, Evaluation, and Risk Stratification of Coronary Artery Disease by Thallium-201 Myocardial Perfusion Scintigraphy 155. Cardiac SPECT imaging 2. Lippincott Williams & Wilkins. 2001: 155–178. ISBN 978-0-7817-2007-6. 
  9. ^ Crookes, William. On Thallium. The Journal of the Chemical Society, London (Harrison & Sons). 1864, XVII: 112–152 [January 13, 2012]. doi:10.1039/js8641700112. 
  10. ^ * (1861年3月30日)Crookes, William "On the existence of a new element, probably of the sulphur group," Chemical News, vol. 3, pp. 193–194; reprinted in: XLVI. On the existence of a new element, probably of the sulphur group. Philosophical Magazine. April 1861, 21 (140): 301–305. ;
    • (1861年5月18日)Crookes, William "Further remarks on the supposed new metalloid," Chemical News, vol. 3, p. 303.
    • (1862年6月19日)Crookes, William "Preliminary researches on thallium," Proceedings of the Royal Society of London, vol. 12, pages 150–159.
    • (1862年5月16日)Lamy, A. "De l'existencè d'un nouveau métal, le thallium," Comptes Rendus, vol. 54, pages 1255–1262.
  11. ^ Weeks, Mary Elvira. The discovery of the elements. XIII. Supplementary note on the discovery of thallium. Journal of Chemical Education. 1932, 9 (12): 2078. Bibcode:1932JChEd...9.2078W. doi:10.1021/ed009p2078. 
  12. ^ Liddell, Henry George and Scott, Robert (eds.) "θαλλος", in A Greek–English Lexicon, Oxford University Press.
  13. ^ G. Kirchhoff, R. Bunsen. Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen. Annalen der Physik und Chemie. 1861, 189 (7): 337–381. Bibcode:1861AnP...189..337K. doi:10.1002/andp.18611890702. 
  14. ^ Crookes, William. Preliminary Researches on Thallium. Proceedings of the Royal Society of London,. 1862–1863, 12 (0): 150–159. JSTOR 112218. doi:10.1098/rspl.1862.0030. 
  15. ^ Crookes, William. On Thallium. Philosophical Transactions of the Royal Society of London,. 1863, 153 (0): 173–192. JSTOR 108794. doi:10.1098/rstl.1863.0009. 
  16. ^ DeKosky, Robert K. Spectroscopy and the Elements in the Late Nineteenth Century: The Work of Sir William Crookes. The British Journal for the History of Science. 1973, 6 (4): 400–423. JSTOR 4025503. doi:10.1017/S0007087400012553. 
  17. ^ Lamy, Claude-Auguste. De l'existencè d'un nouveau métal, le thallium. Comptes Rendus. 1862, 54: 1255–1262. 
  18. ^ James, Frank A. J. L. Of 'Medals and Muddles' the Context of the Discovery of Thallium: William Crookes's Early. Notes and Records of the Royal Society of London. 1984, 39 (1): 65–90. JSTOR 531576. doi:10.1098/rsnr.1984.0005. 
  19. ^ 19.0 19.1 Emsley, John. Thallium. The Elements of Murder: A History of Poison. Oxford University Press. 2006: 326–327. ISBN 978-0-19-280600-0. 
  20. ^ 20.0 20.1 Staff of the Nonferrous Metals Division. Thallium. Minerals yearbook metals, minerals, and fuels 1. United States Geological Survey. 1972: 1358. 
  21. ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 Guberman, David E. Mineral Commodity Summaries 2010: Thallium (PDF). United States Geological Survey. [2010-05-13].  引用错误:带有name属性“USGS-CS2010”的<ref>标签用不同内容定义了多次
  22. ^ Zitko, V.; Carson, W. V.; Carson, W. G. Thallium: Occurrence in the environment and toxicity to fish. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 1975, 13 (1): 23–30. PMID 1131433. doi:10.1007/BF01684859.  编辑
  23. ^ 23.0 23.1 Peter, A; Viraraghavan, T. Thallium: a review of public health and environmental concerns. Environment International. 2005, 31 (4): 493–501. PMID 15788190. doi:10.1016/j.envint.2004.09.003. 
  24. ^ Shaw, D. The geochemistry of thallium. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1952, 2 (2): 118–154. Bibcode:1952GeCoA...2..118S. doi:10.1016/0016-7037(52)90003-3. 
  25. ^ 25.0 25.1 Downs, Anthony John. Chemistry of aluminium, gallium, indium, and thallium. Springer. 1993: 90 and 106. ISBN 978-0-7514-0103-5. 
  26. ^ Rehkamper, M; Nielsen, Sune G. The mass balance of dissolved thallium in the oceans. Marine Chemistry. 2004, 85 (3–4): 125–139. doi:10.1016/j.marchem.2003.09.006. 
  27. ^ Jankovic, S. The Allchar Tl–As–Sb deposit, Yugoslavia and its specific metallogenic features. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1988, 271 (2): 286. Bibcode:1988NIMPA.271..286J. doi:10.1016/0168-9002(88)90170-2. 
  28. ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 Hammond, C. R. The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition. CRC press. ISBN 0-8493-0485-7. 
  29. ^ Percival, G. H. The Treatment of Ringworm of The Scalp with Thallium Acetate. British Journal of Dermatology. 1930, 42 (2): 59–69. doi:10.1111/j.1365-2133.1930.tb09395.x. 
  30. ^ Galvanarzate, S; Santamarı́a, A. Thallium toxicity. Toxicology Letters. 1998, 99 (1): 1–13. PMID 9801025. doi:10.1016/S0378-4274(98)00126-X. 
  31. ^ Rodney, William S.; Malitson, Irving H. Refraction and Dispersion of Thallium Bromide Iodide. Journal of the Optical Society of America. 1956, 46 (11): 338–346. doi:10.1364/JOSA.46.000956. 
  32. ^ Kokorina, Valentina F. Glasses for infrared optics. CRC Press. 1996. ISBN 978-0-8493-3785-7. 
  33. ^ Nayer, P. S, Hamilton, O. Thallium selenide infrared detector. Appl. Opt. 1977, 16 (11): 2942. Bibcode:1977ApOpt..16.2942N. doi:10.1364/AO.16.002942. 
  34. ^ Hofstadter, Robert. The Detection of Gamma-Rays with Thallium-Activated Sodium Iodide Crystals. Physical Review. 1949, 75 (5): 796–810. Bibcode:1949PhRv...75..796H. doi:10.1103/PhysRev.75.796. 
  35. ^ Sheng, Z. Z.; Hermann A. M. Bulk superconductivity at 120 K in the Tl–Ca/Ba–Cu–O system. Nature. 1988, 332 (6160): 138–139. Bibcode:1988Natur.332..138S. doi:10.1038/332138a0. 
  36. ^ Jia, Y. X.; Lee, C. S.; Zettl, A. Stabilization of the Tl2Ba2Ca2Cu3O10 superconductor by Hg doping. Physica C. 1994, 234 (1–2): 24–28. Bibcode:1994PhyC..234...24J. doi:10.1016/0921-4534(94)90049-3. 
  37. ^ Jain, Diwakar; Zaret, Barry L. Nuclear imaging in cardiovascular medicine. (编) Clive Rosendorff. Essential cardiology: principles and practice 2. Humana Press. 2005: 221–222. ISBN 978-1-58829-370-1. 
  38. ^ Lagunas-Solar, M. C.; Little, F. E.; Goodart, C. D. Abstract An integrally shielded transportable generator system for thallium-201 production 请检查|url=值 (帮助). International Journal of Applied Radiation Isotopes. 1982, 33 (12): 1439–1443. PMID 7169272. doi:10.1016/0020-708X(82)90183-1. 
  39. ^ Thallium-201 production 互联网档案馆存檔,存档日期2006-09-13. from Harvard Medical School's Joint Program in Nuclear Medicine
  40. ^ Lebowitz, E.; Greene, M. W.; Fairchild, R.; Bradley-Moore, P. R.; Atkins, H. L.; Ansari, A. N.; Richards, P.; Belgrave, E. Thallium-201 for medical use. The Journal of Nuclear Medicine. 1975, 16 (2): 151–5. PMID 1110421. 
  41. ^ 41.0 41.1 Taylor, George J. Primary care cardiology. Wiley-Blackwell. 2004: 100. ISBN 1-4051-0386-8. 
  42. ^ Akinpelu, David. Pharmacologic Stress Testing. Medscape. [2014-03-21]. 
  43. ^ Taylor, Edward Curtis; McKillop, Alexander. Thallium in organic synthesis. Accounts of Chemical Research. 1970, 3 (10): 956–960. doi:10.1021/ar50034a003. 
  44. ^ Pecht, Michael. Integrated circuit, hybrid, and multichip module package design guidelines: a focus on reliability. 1994-03-01: 113–115. ISBN 978-0-471-59446-8. 
  45. ^ Jahns, R. H. Clerici solution for the specific gravity determination of small mineral grains (PDF). American mineralogist. 1939, 24: 116. 
  46. ^ Peter G. Read. Gemmology. Butterworth-Heinemann. 1999: 63–64. ISBN 0-7506-4411-7. 
  47. ^ Reiling, Gilbert H. Characteristics of Mercury Vapor-Metallic Iodide Arc Lamps. Journal of the Optical Society of America. 1964, 54 (4): 532. doi:10.1364/JOSA.54.000532. 
  48. ^ Gallo, C. F. The Effect of Thallium Iodide on the Arc Temperature of Hg Discharges. Applied Optics. 1967, 6 (9): 1563–5. Bibcode:1967ApOpt...6.1563G. PMID 20062260. doi:10.1364/AO.6.001563. 
  49. ^ Wilford, John Noble. UNDERSEA QUEST FOR GIANT SQUIDS AND RARE SHARKS. 1987-08-11. 
  50. ^ A 15-year-old case yields a timely clue in deadly thallium poisoning. NJ.com (2011-02-13). Retrieved on 2013-09-03.
  51. ^ Chemical Sampling Information | Thallium, soluble compounds (as Tl). Osha.gov. Retrieved on 2013-09-05.
  52. ^ Safety and Health Topics | Surface Contamination. Osha.gov. Retrieved on 2013-09-05.
  53. ^ Biology of Thallium. webelemnts. [2008-11-11]. 
  54. ^ Yang, Yongsheng; Faustino, Patrick J.; Progar, Joseph J.; 等. Quantitative determination of thallium binding to ferric hexacyanoferrate: Prussian blue. International Journal of Pharmaceutics. 2008, 353 (1–2): 187–194. PMID 18226478. doi:10.1016/j.ijpharm.2007.11.031. 
  55. ^ Prussian blue fact sheet 互联网档案馆存檔,存档日期2013-10-20.. US Centers for Disease Control and Prevention
  56. ^ Malbrain, Manu L. N. G.; Lambrecht, Guy L. Y.; Zandijk, Erik; Demedts, Paul A.; Neels, Hugo M.; Lambert, Willy; De Leenheer, André P.; Lins, Robert L.; Daelemans, Ronny;. Treatment of Severe Thallium Intoxication. Clinical Toxicology. 1997, 35 (1): 97–100. PMID 9022660. doi:10.3109/15563659709001173. 
  57. ^ Factsheet on: Thallium (PDF). US Environmental Protection Agency. [2009-09-15]. 

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "铊", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element