powered by CADENAS

Social Share

(26912 views - Periodic Table Of Elements)

氙(注音:ㄒㄧㄢ,漢語拼音:xiān;舊譯作氠、氥、
Go to Article

注意:本页面含有Unihan新版用字:「𣱧」。有关字符可能會错误显示,詳见Unicode扩展汉字

氙   54Xe




外觀
无色气体,在高压放电管中呈现蓝色


氙的光谱线
概況
名稱·符號·序數 氙(Xenon)·Xe·54
元素類別 稀有气体
·週期· 18·5·p
標準原子質量 131.293(6)
電子排布

[] 5s2 4d10 5p6
2, 8, 18, 18, 8

歷史
發現 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗斯(1898年)
分離 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗斯(1898年)
物理性質
物態 气态
密度 (0 °C, 101.325 kPa
5.894 g/L
沸點時液體密度 3.057[1] g·cm−3
熔點 (101.325 kPa)161.4 K,-111.7 °C,-169.1 °F
沸點 (101.325 kPa)165.03 K,-108.12 °C,-162.62 °F
三相點 161.405 K(−112 °C),81.6[2] kPa
臨界點 289.77 K,5.841 MPa
熔化熱 (101.325 kPa)2.27 kJ·mol−1
汽化熱 (101.325 kPa)12.64 kJ·mol−1
比熱容 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 83 92 103 117 137 165
原子性質
氧化態 0, +1, +2, +4, +6, +8
(很少大于0)
(氧化物具弱酸性)
電負性 2.6(鲍林标度)
電離能

第一:1170.4 kJ·mol−1
第二:2046.4 kJ·mol−1

第三:3099.4 kJ·mol−1
共價半徑 140±9 pm
范德華半徑 216 pm
雜項
晶體結構 面心立方
磁序 抗磁性[3]
熱導率 5.65×10-3  W·m−1·K−1
聲速 (液态)1090 m/s;(气态)169 m·s−1
CAS號 7440-63-3
最穩定同位素

主条目:氙的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
124Xe 0.095% >4.8×1016 β+β+ 0.825 124Te
125Xe 人造 16.9小时 ε 1.652 125I
126Xe 0.089% 穩定,带72个中子
127Xe 人造 36.345 ε 0.662 127I
128Xe 1.91% 穩定,带74个中子
129Xe 26.4% 穩定,带75个中子
130Xe 4.07% 穩定,带76个中子
131Xe 21.2% 穩定,带77个中子
132Xe 26.9% 穩定,带78个中子
133Xe 人造 5.247 β 0.427 133Cs
134Xe 10.4% >1.1×1016 ββ 2.864 134Ba
135Xe 人造 9.14小时 β 1.16 135Cs
136Xe 8.86% 2.11×1021[4] ββ 2.45783[5] 136Ba

注音:ㄒㄧㄢ,漢語拼音:xiān;舊譯作[6][7]𣱧[8])是一種化學元素化學符號Xe原子序為54。氙是一種無色、無味的稀有氣體地球大氣層中含有痕量的氙。 [9]雖然氙的化學活性很低,但是它仍然能夠進行化學反應,例如形成六氟合鉑酸氙──首個被合成的稀有氣體化合物[10][11][12]

自然產生的氙由8種穩定同位素組成。氙還有40多種能夠進行放射性衰變的不穩定同位素。氙同位素的相對比例對研究太陽系早期歷史有重要的作用。[13]具放射性的氙-135是核反應爐中最重要的中子吸收劑,可通過-135的核裂變產生。[14]

氙可用在閃光燈[15]弧燈中,[16]或作全身麻醉藥[17]最早的准分子激光設計以氙的二聚體分子(Xe2)作為激光介質,[18]而早期激光設計亦用氙閃光燈作激光抽運。[19]氙還可以用來尋找大質量弱相互作用粒子[20],或作航天器離子推力器推進劑[21]

歷史

英國化學家威廉·拉姆齊莫里斯·特拉弗斯(Morris Travers)在發現了後,於1898年7月12日在蒸發液態空氣後的殘留物中發現了氙。[22][23]拉姆齊建議把這一新元素命名為「xenon」,源自希臘語ξένον」(xenon),即「ξένος」(xenos)的中性單數形,意為外來者、陌生人或異客。[24][25]1902年,拉姆齊估算氙在地球大氣中的含量為2千萬分之一。[26]

1930年代,美國工程師哈羅德·尤金·艾杰頓(Harold Eugene Edgerton)開始為高速攝影研究頻閃燈,并發明了氙閃光燈。在氙閃光燈中,電流短暫通過含有氙氣的玻璃管,使其發光。到了1934年,艾杰頓已經能夠產生1微秒長的閃光。[15][27][28]

1939年,美國醫生阿爾伯特·本克Albert R. Behnke Jr.)著手研究深海潛水員有「酒醉感」的原因。他在測試對象所呼吸的氣體中調整各種氣體的比例,并發現潛水員對深度的感覺有所變化。他以此推論,氙氣能夠用於麻醉俄羅斯毒理學家尼克拉·拉薩列夫(Nikolay V. Lazarev)曾在1941年研究過氙麻醉藥,但直到1946年美國醫學家約翰·勞倫斯(John H. Lawrence)才發表了他對老鼠進行的一項實驗研究,首次證實了氙作為麻醉藥的效用。1951年,美國麻醉師斯圖爾特·科林(Stuart C. Cullen)第一次使用氙麻醉藥,并成功為兩名病人進行了手術。[29]

氙以及其他稀有氣體曾一直被認為是完全惰性的,無法形成化合物。不過,化學家尼爾·巴特萊特(Neil Bartlett)在不列顛哥倫比亞大學任教時,發現六氟化鉑(PtF6)氣體是一種強氧化劑,能夠氧化氧氣(O2),形成六氟合鉑酸氧(O2+[PtF6])。[30]因為O2和氙的第一電離能幾乎相同,所以巴特萊特猜想,氙也有可能可以被六氟化鉑氧化。1962年3月23日,他將這兩種氣體混合,產生了第一種稀有氣體化合物六氟合鉑酸氙[31][12]他當時認為該氣體產物為Xe+[PtF6],但之後的分析表明該氣體很可能是多種氙鹽的混合物。[32][33][34]此後,許多其他的氙化合物也陸續被發現,[35]而同時被發現的還包括等稀有氣體的化合物,如氟氬化氫(HArF)、[36]二氟化氪(KrF2[37][38]二氟化氡[39]到了1971年,已知的氙化合物已經超過了80種。[40][41]

性质

氙的原子序為54,即每一个氙原子核中共有54顆質子。在標準溫度和壓力下,純氙氣的密度為5.761 kg/m3,也就是地球地面大氣密度(1.217 kg/m3)的4.5倍左右。[42]當處於液態時,氙的密度可高達3.100 g/mL,最高密度在三相點處達到。[43]固態氙的密度為3.640 g/cm3,比花崗岩的2.75 g/cm3更高。[43]壓力超過10億帕斯卡時,氙會呈金屬態。[44]

在大約140 GPa壓力下,固體氙的晶體結構會從面心立方轉變為六方密排,并開始呈現金屬特性。氙在155 GPa壓力以上完全進入金屬態。這時候的氙會吸收紅光,因此會呈天藍色。這一特性在金屬中較為罕見,原因是氙在金屬態下的電子能帶寬度較小。[45][46]

氙的化合價為0,與其他零價元素同屬於稀有氣體,亦稱惰性氣體。氙對大部份化學反應都呈惰性(如燃燒反應),因為它有8個價電子。這使外層電子處於最低能量組態,因此非常穩定。[47]

電弧通過裝有氙氣的玻璃管時,氙會被激發而發出藍至淡紫色光。氙的發射譜線橫跨整個可見光譜[48]其最強的光譜線位於藍光部份,所以整體發藍光。[49]

存量及生產

氙是地球大氣層中的一種微量氣體,含量約為10億分之87±1(nL/L),亦即1150萬分之一。[50]某些天然礦泉也會釋放出含有氙的氣體。[51][52]

氙是空氣氮氧分離過程的副產品。這一過程一般在雙柱式分餾塔中進行,所產生的液氧中會含有少量的氪和氙。再進行更多的分餾步驟之後,液氧中的氪和氙含量可以提高至0.1至0.2%。這些氪和氙可以通過硅膠吸附或蒸餾提取出來,混合物再經蒸餾分離成氪和氙。[53][54]從大氣層中提取一升氙氣需要220瓦小時的能量。[55]1998年,全球氙產量為5千至7千 m3[56]由於含量稀少,氙的價格比其他更輕的稀有氣體高許多:1999年歐洲的氙氣價格為每升10歐元,氪氣每升1歐元,氖氣每升0.20歐元,[56]

太陽系以內,氙元素的核素比例為1.56 × 10−8,質量豐度為63萬分之一。[57]太陽大氣層、地球小行星彗星中的氙含量很低。木星大氣層含有異常高的氙元素,含量約為太陽的2.6倍。[58][注 1]這一現象的原因不詳,但有可能是因為在太陽系形成早期太陽星雲溫度提升之前,微行星迅速堆積所致。[59]地球上的氙存量很低,這可能是由於氙和氧在石英中產生共價鍵,從而減少氙被釋入大氣層的量。[60]

與輕稀有氣體不同的是,恒星核合成過程無法製造氙元素。所有包括氙在內比鐵-56更重的元素經核聚變合成時,會產生凈能量損失,因此無法在恒星內部形成。[61]能夠形成氙的自然過程包括:超新星爆炸,[62]紅巨星用盡氫燃料進入漸近巨星分支後的慢中子捕獲過程(s-過程),[63]一般新星爆炸,[64]以及等元素的放射性衰變。 [65]

同位素

自然形成的氙共由8種穩定同位素組成,在各元素中排第二位。第一位是,其穩定同位素共有10個。穩定同位素數量高於7個的元素只有氙和錫。[66]同位素124Xe和134Xe根據預測能夠進行雙重β衰變,但這未經實驗證明,因此這兩種同位素仍被認為是穩定的。[67]除這些穩定同位素之外,氙還有40多種不穩定同位素。其中壽命最長的為136Xe,它會進行雙β衰變,半衰期為2.11×1021年。[4]129Iβ衰變後,會產生129Xe同位素。該反應的半衰期為1600萬年。另外131mXe、133Xe、133mXe和135Xe都是235U239Pu核裂變產物,[65]因此被用作探測核爆炸的發生。[68]

氙的其中兩種穩定同位素129Xe和131Xe具有非零的固有角動量自旋,可用於核磁共振)。利用圓極化光氣體,氙的核自旋對齊可以超越普通的極化。[69]如此產生的自旋極化能夠超過其最高可能值的50%,遠遠大於玻爾茲曼分佈的平衡值(在室溫下通常不超過最高值的0.001%)。這種非平衡態的自旋對齊是短暫的,稱為超極化現象。對氙進行超極化的過程叫做光抽運(但不同於激光抽運)。[70]

由於129Xe原子核的自旋為1/2,所以其四極矩為零,故129Xe核在與其他原子撞擊時,不會有任何四極相互作用。這使得它的超極化狀態能夠持續更長的時間,甚至在激光束關閉及鹼氣體在室溫表面冷凝後,仍能保留該狀態。129Xe的自旋極化在血液中能持續數秒,[71]氣態下持續數小時,[72]并在深度冷凍的固態下持續數天。[73]相比之下,131Xe的核自旋為3/2,四極矩不為零,其T1弛豫時間位於毫秒區間內。[74]

氙的某些同位素,如133Xe和135Xe,可在核反應爐中對可以裂變物質進行中子照射產生。[10]135Xe在核裂變反應爐中具有重要的作用。135Xe的熱中子截面很高(2.6×106靶恩),[14]因此可用作中子吸收劑中子毒物,從而減慢或停止連鎖反應。美國曼哈頓計劃中用來產生元素的最早期反應爐就用到了氙的這一作用。[75]135Xe在反應爐中作為中子毒物,對切爾諾貝爾核事故有著重要的影響。[76]反應爐的關閉或功率的降低可以造成135Xe的積聚,使反應爐進入所謂的氙中毒狀態(又稱氙坑、碘坑)。[77][78]

在不利條件下,高濃度的放射性氙同位素可以從核反應爐中釋放出來,來源包括裂變產物從開裂的燃料棒中釋出,[79]或冷卻水中的鈾進行裂變。[80]

隕石中的氙同位素比例可以用來研究太陽系的形成和演化碘氙放射性定年法可以測定核合成太陽星雲中固體物體縮合之間的時間。1960年,物理學家約翰·雷諾(John H. Reynolds)發現某些隕石中的氙-129含量異常高。他推斷這是碘-129的衰變產物。這一同位素可經宇宙射線散裂核裂變緩慢產生,但只有在超新星爆炸中才能大量產生。由於129I的半衰期(1600萬年)相對宇宙時長來說非常短,因此可推論從超新星爆炸到隕石凝固之間經過的時間很短。一顆超新星在太陽系形成前不久爆炸,產生129I同位素之餘,可能也導致了前太陽氣體雲的收縮。[81][82]

利用類似的方法,其他氙同位素比例也可以用來研究行星分化和氣體釋放過程,包括129Xe/130Xe和136Xe/130Xe。[13]例如,火星大氣層的氙含量與地球相似,約為百萬分之0.08,[83]但其129Xe比例比地球和太陽高。這一同位素是由放射性衰變產生的,所以火星很可能在形成後約1億年以內喪失了大部份的原始大氣。[84][85]美國新墨西哥州二氧化碳井氣中所發現的高比例129Xe是地球形成不久後經地幔核衰變產生的氣體之一。[65][86]

化合物

尼爾·巴特萊特在1962年發現氙能夠形成化合物之後,許多其他的氙化合物也陸續被發現和研究。幾乎所有氙化合物都含有電負性高的或者[87]

鹵化物

氙共有三種已知氟化物二氟化氙XeF2)、四氟化氙XeF4)及六氟化氙XeF6)。理論預測XeF是不穩定的。[88]幾乎所有氙化合物都含有電負性原子氟或氧。[89]

二氟化氙(XeF2)是一種固體晶體,在氟與氙混合物經紫外光照射後形成,[90](使用一般日光含的紫外光就已足夠。)[91]XeF2在高溫下用NiF2催化劑長時間加溫會產生XeF6[92]XeF6NaF中經熱裂解後可以形成高純度XeF4[93]

氙的氟化物都可以作為氟離子受體和予體,形成如XeF+Xe
2
F+
3
等正離子,以及XeF
5
XeF
7
XeF2−
8
等負離子。XeF2經氙氣還原後,會形成綠色的順磁性Xe+
2
離子。[87]

XeF2可以與過渡金屬離子形成配合物。已知的配合物已超過30種。[92]

雖然人們對氙的氟化物已有一定的了解,但是對其他的鹵化物則幾乎一無所知。唯一已知的鹵化物為二氯化氙(XeCl2)。二氯化氙是一種吸熱的無色晶體,在80°C以上會分解成其組成元素。對氙、氟及四氯化硅四氯化碳的混合物進行高頻率光照射會形成二氯化氙。[94]但是人們未知XeCl2是確實的化合物,還是由氙原子和Cl2分子弱結合形成的范德華分子[95]理論計算指出,直線型XeCl2分子比范德華分子較不穩定。[96]

氧化物及鹵氧化物

氙共有三種已知氧化物:二氧化氙XeO2)、三氧化氙XeO3)及四氧化氙XeO4)。二氧化氙在2011年被發現,配位數為4,[97]XeO2是在四氟化氙與水冰反應後形成的。其晶體結構特殊,有可能能夠取代硅酸鹽礦物中的[98]科學家利用紅外光譜分析在固體當中發現了XeOO+正離子。[99]固態三氧化氙和四氧化氙都是爆炸性很強的物質。[100][101]

氙不會和氧直接進行反應。三氧化氙是經XeF6水解反應形成的:[102]

XeO3具弱酸性,會在鹼中溶解成含HXeO
4
負離子的不穩定氙酸鹽。這些不穩定鹽會很快歧化成氙氣和含XeO4−
6
負離子的高氙酸鹽[103]

高氙酸鈉或高氙酸鋇在濃硫酸中會產生淺黃色固態四氧化氙:[94]

氙有多個已知的氟氧化物,包括二氟一氧化氙(XeOF2)、四氟一氧化氙XeOF4)、二氟二氧化氙(XeO2F2)及二氟三氧化氙(XeO3F2)。二氟化氧OF2)與氙氣在低溫下反應會形成XeOF2XeF4的部份水解也可產生XeOF2。它在−20℃以上會歧化成XeF2XeO2F2[104]XeF6的部份水解會產生XeOF4[105]XeF6與高氙酸鈉(Na4XeO6)反應後也可形成XeOF4。第二種反應會同時產生少量的XeO3F2XeOF4CsF反應後會形成XeOF
5
負離子,[104][106]而XeOF3會和KFRbF和CsF反應形成XeOF
4
負離子。[107]

氙的氟化物都与水发生反应,XeF2在水中的溶解度为0.15 mol/L(273K),能将水氧化。

XeF4与水的反应中,一半用于氧化水,另外一半发生了歧化反应。总反应为:

XeF6有强氧化性,但由于生成的XeO3在水中溶解且稳定,XeF6在水中只发生水解反应。

其他化合物

科學家近期開始研究氙能否與電負性比氟和氧低的元素形成化合物,其中特別包括[108]要使這些化合物穩定,必須使用吸電子基團,如經氟取代形成的基團。[103]已知的含碳化合物包括:[104][109]

  • C6F5–Xe+–N≡C–CH3,其中的C6F5是五氟苯基。
  • [C6F5]2Xe
  • C6F5–Xe–X,X可以是CN、F或Cl。
  • R–C≡C–Xe+,R可以是C2F
    5
    叔丁基
  • C6F5–XeF+
    2
  • (C6F5Xe)2Cl+

其他含有電負性較低的氙化合物包括F–Xe–N(SO2F)2F–Xe–BF2F–Xe–BF2可以從四氟硼酸二氧O2BF4在−100 °C溫度下合成。[104][110]

四氙合金(II)離子AuXe2+
4
)非常特殊,它含有氙﹣金鍵。[111]氙和金都是極不活躍的元素,成鍵時以氙作為過渡金屬配位體。之一離子出現在AuXe4(Sb2F11)2當中。

Xe2Sb2F11含有氙﹣氙鍵,這是兩個元素間已知最長的鍵(308.71 pm = 3.0871 Å)。[112]

1995年,芬蘭赫爾辛基大學的馬爾庫·拉薩寧(Markku Räsänen)等人宣佈成功合成HXeH,并其後宣佈合成HXeOH、HXeCCH以及其他氙化合物分子。[113]2008年,利奧尼德·赫里亞切夫(Leonid Khriachtchev)等人宣佈,他們在低溫氙基體內對水進行光解後合成了HXeOXeH。[114]他們也合成了含的分子,如HXeOD和DXeOH。[115]

包合物及準分子

除了可以在化合物中形成化學鍵之外,氙原子還能嵌在另一種化合物的晶體結構當中,形成包合物。這包括水合氙(Xe·5.75 H2O),其中氙原子位於水分子形成的晶體結構空隙中。[116]這種包合物的熔點為24 °C。[117]科學家也改用合成了該包合物。[118]這類水合包合物可以在高壓條件下自然形成,例如南極洲冰蓋下的沃斯托克湖[119]包合物的形成可以用在分餾過程中,以分離氙、氬和氪。[120]

氙還可以形成內嵌富勒烯化合物,即內嵌氙原子的富勒烯分子。富勒烯裡面的氙原子可以通過129Xe核磁共振光譜分析來觀測。科學家可利用這種方法分析富勒烯分子的化學反應,因為其中的氙原子對周圍環境十分敏感,并進行化學位移。然而,氙原子也會對富勒烯的化學活性產生影響。[121]

當氙原子處於基態的時候,會互相排斥,無法成鍵。但當它們受到激發後,就能夠形成準分子(激發態二聚體),直到電子回到基態。氙原子一般會填滿其最外電子層,鄰近的氙原子就可以為其提供電子。氙準分子的一般存留時長為1至5納秒,其衰變會釋放波長約為150和173納米的光子[122][123]氙還能與其他元素結合成準分子,例如[124]

應用

照明及光學

氣體放電燈

氙可用於發光,應用包括:用於攝影的氙閃光燈[15]激發激光媒介以產生相干光,以及[125]殺菌燈等。[126]1960年發明的首個固態激光器[19]及推動慣性約束聚變的激光器都用到了氙閃光燈作激光抽運。[127]

氙弧燈能夠連續發光,其色溫近似於正午的日光,因此被用於模擬陽光。1940年氙弧燈進入市場後,開始淘汰壽命較短的碳弧燈作為電影放映機的光源。[16]這種光源被用在一般35毫米膠片IMAX和新型數碼投影機的電影投影、高強度氣體放電燈車頭燈、高端戰術電筒以及其他專業用途。這種弧燈能發出短波長紫外線,以及可被用於夜視鏡的近紅外線

等離子顯示器中的發光體裝有氙和氖,并經電極轉化成等離子狀態。該等離子體與電極之間的作用會產生紫外光,從而激發顯示器前部的質塗層,發出可見光。[128][129]

氙也被用於啟動高壓鈉燈。氙的熱導率電離能是所有非放射性稀有氣體中最低的。其化學惰性能避免對化學反應的干預;低熱導率可降低燈在運作時的熱能損失;低電離能則使氙在非高溫狀態下的擊穿電壓相對較低,令燈更容易啟動。[130]

激光

1962年,貝爾實驗室研究人員發現了氙的激光作用,[131]又接著發現在激光介質中加入能夠提升激光增益。[132][133]首個準分子激光使用電子來激發氙的二聚體(Xe2),以產生波長為176納米的紫外光,該過程稱為受激發射[18]氯化氙和氟化氙準分子也可用於激光器中。[134]例如,皮膚病學就用到氯化氙準分子激光。[135]

醫學

麻醉

氙是一種全身麻醉劑。氙較為昂貴,但由於回收循環技術的提升和成本的降低,使用氙的麻醉機將在不久後進入歐洲市場。[55][136]

氙會和多種不同受體離子通道相互作用。根據理論,這種多模態吸入性麻醉劑很可能具互補性。氙是一種具高親和力的甘氨酸結合部位NMDA受體拮抗劑[137]不過,與其他的NMDA受體拮抗劑不同的是,氙不具神經毒性,且能夠抑制氯胺酮一氧化二氮的神經毒性。[138][139]氙不會像氯胺酮和一氧化二氮一樣刺激伏隔核釋放多巴胺[140]

氙是血清素5-HT3的競爭性抑製劑。這並不產生麻醉或鎮痛的效果,但可以減少麻醉劑相關的噁心和嘔吐感。[141]

氙在40歲人體內的最小肺泡濃度為72%,所以麻醉效果比N2O強44%。[142]因此相對氧氣的使用濃度無需太高,有助避免缺氧。另外與一氧化二氮不同的是,氙不是溫室氣體,所以較為環保。[143]

成像

放射性同位素133Xe的伽馬射線可用來對心、肺和腦進行成像,例如單光子發射電腦攝影133Xe也被用於測量血流[144][145][146]

氙是一種很好的磁共振成像(MRI)造影劑。氙氣可以用來對多孔組織的空間和肺泡進行成像。超極化129Xe同位素在磁共振成像儀中更易檢測,所以被用於研究包括肺在內的各種器官,例如肺內氣體的流動。[147][148]氙可溶於水,又可溶於疏水性溶劑,這有助於對軟組織進行成像。[149][150][151]

核磁共振波譜法

由於氙擁有較大、較敏感的外電子層,所以其核磁共振光譜會對氙原子周圍的化學條件有相應的變化。例如,溶於水、疏水性溶劑和某些蛋白質的氙可通過核磁共振波譜法區分開來。[152][153]

氙也應用在表面科學中。核磁共振一般很難檢測樣本的表面,因為表面底下的大量原子核會完全蓋過有用的信號。超極化的氙氣能夠將自身的自旋只傳遞到固體表面,使表面所發出的信號可以與樣本內部的信號區分開來。[154][155]

其他

原子核物理學氣泡室可以使用氙。[156]氙也可用於任何需要高分子(原子)質量、低反應性物質的用途。核武器試驗所產生的副產品中有具放射性的氙-133和氙-135。通過測量這些同位素,人們可以判斷是否有國家進行核試驗,[157]其中包括朝鮮[158]

正在美國太空總署噴氣對進實驗室進行測試的氙離子發動機。

科學家利用液態氙熱量計[159]來測量伽馬射線,并用液態氙尋找大質量弱相互作用粒子(WIMP)。理論預測,當WIMP撞擊氙原子核,會移除一顆電子,產生閃爍。如果使用氙,這一閃爍可以輕易地從其他由宇宙射線所造成的能量爆發分辨開來。[20]不過,意大利大薩索國家實驗室(Laboratori Nazionali del Gran Sasso)的「XENON」實驗以及英國伯比地底實驗室(Boulby Underground Laboratory)的ZEPLIN-II和ZEPLIN-III實驗都還沒有找到證實WIMP存在的證據。雖然沒有發現WIMP,但這些實驗有助於縮小暗物質的可能屬性範圍,以及改進相關的物理模型。[160][161]

氙的電離能很低,是一種很好的航天器離子推力器推進劑。氙在室溫下能夠以液態儲存,在推力器運作時可輕易轉化為氣體。由於氙的化學惰性,它不會對環境造成破壞,或像等其他燃料一樣侵蝕離子推進器。1970年代,某些人造衛星開始使用氙離子推進器。[162]美國的深空一號曙光號探測器以及歐洲的SMART-1飛行器都用到了氙離子推進器。[21][163]

高氙酸鹽可在分析化學中用作氧化劑二氟化氙是一種的腐蝕劑,應用在微機電系統中。[164]二氟化氙與尿嘧啶反應後,會產生抗癌藥物5-氟尿嘧啶[165]氙在X射線晶體學中可用來研究蛋白質的結構和功用。氙氣在壓力為0.5至5 MPa(5至50 atm)的時候,其原子會結合到蛋白質晶體的疏水性孔穴中。這一產物含有更高質量的原子,但不改變原先的晶體結構,因此可被用於解相位問題[166][167]

安全

許多含氧的氙化合物都是具有毒性的強氧化劑。同時因為很容易分解成氙元素和氧分子(O2),這些化合物還具有爆炸性。[168]

氙氣在標準溫度和壓力下可以安全地存放在一般的玻璃或金屬容器中。由於氙可溶於大部份塑料橡膠,因此會從這些材料的容器中慢慢逃逸出去。[169]氙本身並不具毒性,但它可溶於血,並且可以穿透血腦屏障。氙與氧氣混合後吸入,可以達到手術麻醉劑的效果。[168]

氙氣中的音速為每秒169米,比空氣中的音速低。[注 2]這是由於氙原子較氧和氮分子重,因此平均速度較低。當聲道中充滿氙氣時,共振頻率會降低。因此吸入氙氣後說話的音色會比正常低沉,與吸入氦氣後音色提高的現象相反。氙的麻醉效果比一氧化二氮強,而過量吸入氙氣也會造成窒息。因此,許多大學在進行有關氣體改變音色的化學演示時,已不再使用氙氣,而改用分子量相近的六氟化硫氣體。雖然過量吸入六氟化硫仍會造成窒息,但是它不具麻醉效果。[171]

如果氙氣與氧氣混合,而氧氣含量至少有20%,那人體是可以安全吸入的。80%氙氣和20%氧氣的混合氣體會迅速使人失去意識,因此在醫學手術中被用作全身麻醉劑。呼吸作用會有效地混合不同密度的氣體,所以較重的氙氣並不會積聚在肺的底部,而是會和其他氣體一起呼出。[172]然而如果大量氙氣在密閉空間中洩漏出來,會在底部積聚。由於氙無色、無味,所以當人員進入該空間時,很可能會不經意地吸入大量的氙氣。一般的氙氣儲存量并不足以導致這種情況的發生,但在任何缺乏通風的空間中存放氙都具有以上的潛在危險。[173]

備註

  1. ^ 計算所用的太陽系平均原子質量為1.29 amu
  2. ^ 在0 °C,107 KPa條件下,氙氣的音速為169.44 m/s,空氣的音速為344 m/s。[170]

參考資料

  1. ^ Krypton. Gas Encyclopedia. Air Liquide. 2009 [2013-12-13]. 
  2. ^ Section 4 "Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements" in Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5 
  3. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5 
  4. ^ 4.0 4.1 Ackerman, N.; et.al. Observation of Two-Neutrino Double-Beta Decay in 136Xe with the EXO-200 Detector. Physical Review Letters. 2011, 107 (21): 212501. Bibcode:2011PhRvL.107u2501A. doi:10.1103/PhysRevLett.107.212501. 
  5. ^ Redshaw, Matthew; 等. Mass and Double-Beta-Decay Q Value of 136Xe. Physical Review Letters. 2007年2月, 98 (5) [2013-12-13]. doi:10.1103/PhysRevLett.98.053003. 
  6. ^ 異體字字典
  7. ^ 異體字字典
  8. ^ 異體字字典
  9. ^ Staff. Xenon. Columbia Electronic Encyclopedia 6th. Columbia University Press. 2007 [2013-12-13]. (原始内容存档于2013-10-02). 
  10. ^ 10.0 10.1 Husted, Robert; Boorman, Mollie. Xenon. Los Alamos National Laboratory, Chemical Division. 2003-12-15 [2013-12-13]. (原始内容存档于2013-02-14). 
  11. ^ Rabinovich, Viktor Abramovich; Vasserman, A. A.; Nedostup, V. I.; Veksler, L. S. Thermophysical properties of neon, argon, krypton, and xenon English-language. Washington, DC: Hemisphere Publishing Corp. 1988 [2013-12-13]. ISBN 0-89116-675-0.  —National Standard Reference Data Service of the USSR. Volume 10.
  12. ^ 12.0 12.1 Freemantel, Michael. Chemistry at its Most Beautiful (PDF). Chemical & Engineering News. 2003-08-25 [2013-12-13]. 
  13. ^ 13.0 13.1 Kaneoka, Ichiro. Xenon's Inside Story. Science. 1998, 280 (5365): 851–852. doi:10.1126/science.280.5365.851b. 
  14. ^ 14.0 14.1 Stacey, Weston M. Nuclear Reactor Physics. Wiley-VCH. 2007: 213 [2013-12-13]. ISBN 3-527-40679-4. 
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 Burke, James. Twin Tracks: The Unexpected Origins of the Modern World. Oxford University Press. 2003: 33. ISBN 0-7432-2619-4. 
  16. ^ 16.0 16.1 Mellor, David. Sound Person's Guide to Video. Focal Press. 2000: 186 [2013-12-13]. ISBN 0-240-51595-1. 
  17. ^ Sanders, Robert D.; Ma, Daqing; Maze, Mervyn. Xenon: elemental anaesthesia in clinical practice. British Medical Bulletin. 2005, 71 (1): 115–135. PMID 15728132. doi:10.1093/bmb/ldh034. 
  18. ^ 18.0 18.1 Basov, N. G.; Danilychev, V. A.; Popov, Yu. M. Stimulated Emission in the Vacuum Ultraviolet Region. Soviet Journal of Quantum Electronics. 1971, 1 (1): 18–22. Bibcode:1971QuEle...1...18B. doi:10.1070/QE1971v001n01ABEH003011. 
  19. ^ 19.0 19.1 Toyserkani, E.; Khajepour, A.; Corbin, S. Laser Cladding. CRC Press. 2004: 48 [2013-12-13]. ISBN 0-8493-2172-7. 
  20. ^ 20.0 20.1 Ball, Philip. Xenon outs WIMPs. Nature. 2002-05-01 [2007-10-08]. 
  21. ^ 21.0 21.1 Saccoccia, G.; del Amo, J. G.; Estublier, D. Ion engine gets SMART-1 to the Moon. ESA. 2006-08-31 [2007-10-01]. 
  22. ^ Ramsay, W.; Travers, M. W. On the extraction from air of the companions of argon, and neon. Report of the Meeting of the British Association for the Advancement of Science. 1898: 828. 
  23. ^ Gagnon, Steve. It's Elemental – Xenon. Thomas Jefferson National Accelerator Facility. [2013-12-13]. (原始内容存档于2013-02-16). 
  24. ^ Anonymous. Daniel Coit Gilman, Harry Thurston Peck, Frank Moore Colby, 编. The New International Encyclopædia. Dodd, Mead and Company. 1904: 906. 
  25. ^ Staff. The Merriam-Webster New Book of Word Histories. Merriam-Webster, Inc. 1991: 513 [2013-12-13]. ISBN 0-87779-603-3. 
  26. ^ Ramsay, William. An Attempt to Estimate the Relative Amounts of Krypton and of Xenon in Atmospheric Air. Proceedings of the Royal Society of London. 1902, 71 (467–476): 421–426. doi:10.1098/rspl.1902.0121. 
  27. ^ Anonymous. History. Millisecond Cinematography. [2007-11-07]. (原始内容存档于2006-08-22). 
  28. ^ Paschotta, Rüdiger. Lamp-pumped lasers. Encyclopedia of Laser Physics and Technology. RP Photonics. 2007-11-01 [2013-12-13]. (原始内容存档于2013-12-12). 
  29. ^ Marx, Thomas; Schmidt, Michael; Schirmer, Uwe; Reinelt, Helmut. Xenon anesthesia (PDF). Journal of the Royal Society of Medicine. 2000, 93 (10): 513–517 [2007-10-02]. PMC 1298124. PMID 11064688. 
  30. ^ Bartlett, Neil; Lohmann, D. H. Dioxygenyl hexafluoroplatinate (V), O2+[PtF6]. Proceedings of the Chemical Society (London: Chemical Society). 1962, (3): 115. doi:10.1039/PS9620000097. 
  31. ^ Bartlett, N. Xenon hexafluoroplatinate (V) Xe+[PtF6]. Proceedings of the Chemical Society (London: Chemical Society). 1962, (6): 218. doi:10.1039/PS9620000197. 
  32. ^ Graham, L.; Graudejus, O.; Jha N.K.; Bartlett, N. Concerning the nature of XePtF6. Coordination Chemistry Reviews. 2000, 197 (1): 321–334. doi:10.1016/S0010-8545(99)00190-3. 
  33. ^ Holleman, A. F.; Wiberg, Egon. Bernhard J. Aylett, 编. Inorganic Chemistry. translated by Mary Eagleson and William Brewer. San Diego: Academic Press. 2001. ISBN 0-12-352651-5.  ; translation of Lehrbuch der Anorganischen Chemie, originally founded by A. F. Holleman, continued by Egon Wiberg, edited by Nils Wiberg, Berlin: de Gruyter, 1995, 34th edition, ISBN 978-3-11-012641-9.
  34. ^ Steel, Joanna. Biography of Neil Bartlett. College of Chemistry, University of California, Berkeley. 2007 [2007-10-25]. 
  35. ^ Bartlett, Neil. The Noble Gases. Chemical & Engineering News (American Chemical Society). 2003-09-09, 81 (36) [2013-12-13]. 
  36. ^ Khriachtchev, Leonid; Pettersson, Mika; Runeberg, Nino; Lundell, Jan; Räsänen, Markku. A stable argon compound. Nature. 2000-08-24, 406 (6798): 874–876 [2008-06-04]. PMID 10972285. doi:10.1038/35022551. 
  37. ^ Lynch, C. T.; Summitt, R.; Sliker, A. CRC Handbook of Materials Science. CRC Press. 1980. ISBN 0-87819-231-X. 
  38. ^ MacKenzie, D. R. Krypton Difluoride: Preparation and Handling. Science. 1963, 141 (3586): 1171. Bibcode:1963Sci...141.1171M. PMID 17751791. doi:10.1126/science.141.3586.1171. 
  39. ^ Paul R. Fields, Lawrence Stein, and Moshe H. Zirin. Radon Fluoride. Journal of the American Chemical Society. 1962, 84 (21): 4164–4165. doi:10.1021/ja00880a048. 
  40. ^ Xenon. Periodic Table Online. CRC Press. [2009-02-08]. (原始内容存档于2009-02-08). 
  41. ^ Moody, G. J. A Decade of Xenon Chemistry. Journal of Chemical Education. 1974, 51 (10): 628–630 [2007-10-16]. Bibcode:1974JChEd..51..628M. doi:10.1021/ed051p628. 
  42. ^ Williams, David R. Earth Fact Sheet. NASA. April 19, 2007 [2007-10-04]. 
  43. ^ 43.0 43.1 Aprile, Elena; Bolotnikov, Aleksey E.; Doke, Tadayoshi. Noble Gas Detectors. Wiley-VCH. 2006: 8–9 [2013-12-13]. ISBN 3-527-60963-6. 
  44. ^ Caldwell, W. A.; Nguyen, J.; Pfrommer, B.; Louie, S.; Jeanloz, R. Structure, bonding and geochemistry of xenon at high pressures. Science. 1997, 277 (5328): 930–933. doi:10.1126/science.277.5328.930. 
  45. ^ Fontes, E. Golden Anniversary for Founder of High-pressure Program at CHESS. Cornell University. [2009-05-30]. 
  46. ^ Eremets, Mikhail I.; Gregoryanz, Eugene A.; Struzhkin, Victor V.; Mao, Ho-Kwang; Hemley, Russell J.; Mulders, Norbert; Zimmerman, Neil M. Electrical Conductivity of Xenon at Megabar Pressures. Physical Review Letters. 2000, 85 (13): 2797–800. Bibcode:2000PhRvL..85.2797E. PMID 10991236. doi:10.1103/PhysRevLett.85.2797. 
  47. ^ Bader, Richard F. W. An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules. McMaster University. [2007-09-27]. 
  48. ^ Talbot, John. Spectra of Gas Discharges. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. [2006-08-10]. 
  49. ^ Watts, William Marshall. An Introduction to the Study of Spectrum Analysis. London: Longmans, Green, and co. 1904. 
  50. ^ Hwang, Shuen-Cheng; Robert D. Lein, Daniel A. Morgan. Noble Gases. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology 5th. Wiley. 2005. ISBN 0-471-48511-X. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01. 
  51. ^ Patricia A. McCrory, James E. Constantz, and Andrew G. Hunt. Noble Gas Isotopes in Mineral Springs within the Cascadia Forearc, Washington and Oregon (PDF). USGS. 2014 [2016-12-16]. 
  52. ^ Caracausi, Antonio; Avice, Guillaume; Burnard, Peter G.; Füri, Evelyn; Marty, Bernard. Chondritic xenon in the Earth's mantle. Nature. 2016, (533): 82–85. doi:10.1038/nature17434. 
  53. ^ Kerry, Frank G. Industrial Gas Handbook: Gas Separation and Purification. CRC Press. 2007: 101–103 [2013-12-13]. ISBN 0-8493-9005-2. 
  54. ^ Xenon – Xe. CFC StarTec LLC. August 10, 1998 [2007-09-07]. 
  55. ^ 55.0 55.1 Singh, Sanjay. Xenon: A modern anaesthetic. Indian Express Newspapers Limited. May 15, 2005 [2007-10-10]. (原始内容存档于2007-08-13). 
  56. ^ 56.0 56.1 Häussinger, Peter; Glatthaar, Reinhard; Rhode, Wilhelm; Kick, Helmut; Benkmann, Christian; Weber, Josef; Wunschel, Hans-Jörg; Stenke, Viktor; Leicht, Edith; Stenger, Hermann. Noble Gases. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 6th. Wiley. 2001. ISBN 3-527-20165-3. doi:10.1002/14356007.a17_485. 
  57. ^ Arnett, David. Supernovae and Nucleosynthesis. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1996 [2013-12-13]. ISBN 0-691-01147-8. 
  58. ^ Mahaffy, P. R.; Niemann, H. B.; Alpert, A.; Atreya, S. K.; Demick, J.; Donahue, T. M.; Harpold, D. N.; Owen, T. C. Noble gas abundance and isotope ratios in the atmosphere of Jupiter from the Galileo Probe Mass Spectrometer. Journal of Geophysical Research. 2000, 105 (E6): 15061–15072. Bibcode:2000JGR...10515061M. doi:10.1029/1999JE001224. 
  59. ^ Owen, Tobias; Mahaffy, Paul; Niemann, H. B.; Atreya, Sushil; Donahue, Thomas; Bar-Nun, Akiva; de Pater, Imke. A low-temperature origin for the planetesimals that formed Jupiter. Nature. 1999, 402 (6759): 269–70. Bibcode:1999Natur.402..269O. PMID 10580497. doi:10.1038/46232. 
  60. ^ Sanloup, Chrystèle; 等. Retention of Xenon in Quartz and Earth's Missing Xenon. Science. 2005, 310 (5751): 1174–7. Bibcode:2005Sci...310.1174S. PMID 16293758. doi:10.1126/science.1119070. 
  61. ^ Clayton, Donald D. Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis. University of Chicago Press. 1983 [2013-12-13]. ISBN 0-226-10953-4. 
  62. ^ Heymann, D.; Dziczkaniec, M. Xenon from intermediate zones of supernovae. Proceedings 10th Lunar and Planetary Science Conference. Houston, Texas: Pergamon Press, Inc.: 1943–1959. March 19–23, 1979. Bibcode:1979LPSC...10.1943H. 
  63. ^ Beer, H.; Kaeppeler, F.; Reffo, G.; Venturini, G. Neutron capture cross-sections of stable xenon isotopes and their application in stellar nucleosynthesis. Astrophysics and Space Science. November 1983, 97 (1): 95–119. Bibcode:1983Ap&SS..97...95B. doi:10.1007/BF00684613. 
  64. ^ Pignatari, M.; Gallino; Straniero; Davis; Gallino, R.; Straniero, O.; Davis, A. The origin of xenon trapped in presolar mainstream SiC grains. Memorie della Societa Astronomica Italiana. 2004, 75: 729–734. Bibcode:2004MmSAI..75..729P. 
  65. ^ 65.0 65.1 65.2 Caldwell, Eric. Periodic Table – Xenon. Resources on Isotopes. USGS. January 2004 [2007-10-08]. 
  66. ^ Rajam, J. B. Atomic Physics 7th. Delhi: S. Chand and Co. 1960. ISBN 81-219-1809-X. 
  67. ^ Barabash, A. S. Average (Recommended) Half-Life Values for Two-Neutrino Double-Beta Decay. Czechoslovak Journal of Physics. 2002, 52 (4): 567–573. Bibcode:2002CzJPh..52..567B. arXiv:nucl-ex/0203001. doi:10.1023/A:1015369612904. 
  68. ^ Butler, Declan; Gibney, Elizabeth. What kind of bomb did North Korea detonate?. Nature. 2016-01-08 [2016-12-18]. doi:10.1038/nature.2016.19132. 
  69. ^ Otten, Ernst W. Take a breath of polarized noble gas. Europhysics News. 2004, 35 (1): 16. Bibcode:2004ENews..35...16O. doi:10.1051/epn:2004109. 
  70. ^ Ruset, I. C.; Ketel, S.; Hersman, F. W. Optical Pumping System Design for Large Production of Hyperpolarized 129Xe. Physical Review Letters. 2006, 96 (5): 053002. Bibcode:2006PhRvL..96e3002R. doi:10.1103/PhysRevLett.96.053002. 
  71. ^ Wolber, J.; Cherubini, A.; Leach, M. O.; Bifone, A. On the oxygenation-dependent 129Xe T1 in blood. NMR in Biomedicine. 2000, 13 (4): 234–7. PMID 10867702. doi:10.1002/1099-1492(200006)13:4<234::AID-NBM632>3.0.CO;2-K. 
  72. ^ Chann, B.; Nelson, I. A.; Anderson, L. W.; Driehuys, B.; Walker, T. G. 129Xe-Xe molecular spin relaxation. Physical Review Letters. 2002, 88 (11): 113–201. Bibcode:2002PhRvL..88k3201C. doi:10.1103/PhysRevLett.88.113201. 
  73. ^ von Schulthess, Gustav Konrad; Smith, Hans-Jørgen; Pettersson, Holger; Allison, David John. The Encyclopaedia of Medical Imaging. Taylor & Francis: 194. 1998 [2013-12-13]. ISBN 1-901865-13-4. 
  74. ^ Warren, W. W.; Norberg, R. E. Nuclear Quadrupole Relaxation and Chemical Shift of Xe131 in Liquid and Solid Xenon. Physical Review. 1966, 148 (1): 402–412. Bibcode:1966PhRv..148..402W. doi:10.1103/PhysRev.148.402. 
  75. ^ Staff. Hanford Becomes Operational. The Manhattan Project: An Interactive History. U.S. Department of Energy. [2007-10-10]. (原始内容存档于2009-12-10). 
  76. ^ Pfeffer, Jeremy I.; Nir, Shlomo. Modern Physics: An Introductory Text. Imperial College Press. 2000: 421 ff. [2013-12-13]. ISBN 1-86094-250-4. 
  77. ^ DOE Fundamentals Handbook: Nuclear Physics and Reactor Theory Volume 2 (PDF). U.S. Department of Energy. 1993: 35–42 [2016-12-18]. 
  78. ^ Kruglov, Arkadii. The History of the Soviet Atomic Industry. : 57, 60. ISBN 0-41526-970-9. 
  79. ^ Laws, Edwards A. Aquatic Pollution: An Introductory Text. John Wiley and Sons. 2000: 505 [2013-12-13]. ISBN 0-471-34875-9. 
  80. ^ Staff. A Nuclear Nightmare. Time. April 9, 1979 [2007-10-09]. 
  81. ^ Clayton, Donald D. Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis 2nd. University of Chicago Press. 1983: 75 [2013-12-13]. ISBN 0-226-10953-4. 
  82. ^ Bolt, B. A.; Packard, R. E.; Price, P. B. John H. Reynolds, Physics: Berkeley. The University of California, Berkeley. 2007 [2007-10-01]. 
  83. ^ Williams, David R. Mars Fact Sheet. NASA. September 1, 2004 [2007-10-10]. 
  84. ^ Schilling, James. Why is the Martian atmosphere so thin and mainly carbon dioxide?. Mars Global Circulation Model Group. [2007-10-10]. (原始内容存档于2010-08-31). 
  85. ^ Zahnle, Kevin J. Xenological constraints on the impact erosion of the early Martian atmosphere. Journal of Geophysical Research. 1993, 98 (E6): 10,899–10,913. Bibcode:1993JGR....9810899Z. doi:10.1029/92JE02941. 
  86. ^ Boulos, M. S.; Manuel, O.K. The xenon record of extinct radioactivities in the Earth. Science. 1971, 174 (4016): 1334–6. Bibcode:1971Sci...174.1334B. PMID 17801897. doi:10.1126/science.174.4016.1334. 
  87. ^ 87.0 87.1 Harding, Charlie; Johnson, David Arthur; Janes, Rob. Elements of the p block. Great Britain: Royal Society of Chemistry. 2002: 93–94 [2013-12-13]. ISBN 0-85404-690-9. 
  88. ^ Dean H Liskow, Henry F I I I Schaefer, Paul S Bagus, Bowen Liu. Probable nonexistence of xenon monofluoride as a chemically bound species in the gas phase. J Amer Chem Soc. 1973, 95 (12): 4056–4057. doi:10.1021/ja00793a042. 
  89. ^ Harding, Charlie; Johnson, David Arthur; Janes, Rob. Elements of the p block. Great Britain: Royal Society of Chemistry. 2002: 93–94. ISBN 0-85404-690-9. 
  90. ^ Weeks, James L.; Chernick, Cedric; Matheson, Max S. Photochemical Preparation of Xenon Difluoride. Journal of the American Chemical Society. 1962, 84 (23): 4612. doi:10.1021/ja00882a063. 
  91. ^ Streng, L. V.; Streng, A. G. Formation of Xenon Difluoride from Xenon and Oxygen Difluoride or Fluorine in Pyrex Glass at Room Temperature. Inorganic Chemistry. 1965, 4 (9): 1370–1371. doi:10.1021/ic50031a035. 
  92. ^ 92.0 92.1 Tramšek, Melita; Žemva, Boris. Synthesis, Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride (PDF). Acta Chimica Slovenica. December 5, 2006, 53 (2): 105–116 [2009-07-18]. doi:10.1002/chin.200721209. 
  93. ^ Ogrin, Tomaz; Bohinc, Matej; Silvnik, Joze. Melting-point determinations of xenon difluoride-xenon tetrafluoride mixtures. Journal of Chemical and Engineering Data. 1973, 18 (4): 402. doi:10.1021/je60059a014. 
  94. ^ 94.0 94.1 Scott, Thomas; Eagleson, Mary. Xenon Compounds. Concise encyclopedia chemistry. Walter de Gruyter: 1183. 1994 [2013-12-13]. ISBN 3-11-011451-8. 
  95. ^ Proserpio, Davide M.; Hoffmann, Roald; Janda, Kenneth C. The xenon-chlorine conundrum: van der Waals complex or linear molecule?. Journal of the American Chemical Society. 1991, 113 (19): 7184. doi:10.1021/ja00019a014. 
  96. ^ Richardson, Nancy A.; Hall, Michael B. The potential energy surface of xenon dichloride. The Journal of Physical Chemistry. 1993, 97 (42): 10952. doi:10.1021/j100144a009. 
  97. ^ Brock, D.S..; Schrobilgen, G.J. Synthesis of the missing oxide of xenon, XeO2, and its implications for earth's missing xenon. Journal of the American Chemical Society. 2011, 133 (16): 6265–9. PMID 21341650. doi:10.1021/ja110618g. 
  98. ^ Chemistry: Where did the xenon go?. Nature. 2011, 471 (7337): 138–138. doi:10.1038/471138d.  编辑
  99. ^ Zhou, M.; Zhao, Y.; Gong, Y.; Li, J. Formation and Characterization of the XeOO+ Cation in Solid Argon. Journal of the American Chemical Society. 2006, 128 (8): 2504–5. PMID 16492012. doi:10.1021/ja055650n. 
  100. ^ John H. Holloway. Explosion hazards with xenon trioxide solutions ("xenic acid"). Talanta. 1967, 14 (7): 871-873. doi:10.1016/0039-9140(67)80112-7. 
  101. ^ Selig, Henry; Claassen, Howard H.; Chernick, Cedric L.; Malm, John G.; Huston, John L. Xenon Tetroxide: Preparation and Some Properties. Science. 1964, 143: 1322-1323. 
  102. ^ Holloway, John H.; Hope, Eric G. A. G. Sykes, 编. Advances in Inorganic Chemistry Press. Academic. 1998: 65 [2013-12-13]. ISBN 0-12-023646-X. 
  103. ^ 103.0 103.1 Henderson, W. Main group chemistry. Great Britain: Royal Society of Chemistry. 2000: 152–153 [2013-12-13]. ISBN 0-85404-617-8. 
  104. ^ 104.0 104.1 104.2 104.3 Mackay, Kenneth Malcolm; Mackay, Rosemary Ann; Henderson, W. Introduction to modern inorganic chemistry 6th. CRC Press. 2002: 497–501 [2013-12-13]. ISBN 0-7487-6420-8. 
  105. ^ Smith, D. F. Xenon Oxyfluoride. Science. 1963, 140 (3569): 899–900. Bibcode:1963Sci...140..899S. PMID 17810680. doi:10.1126/science.140.3569.899. 
  106. ^ K. O. Christe, D. A. Dixon, J. C. P. Sanders, G. J. Schrobilgen, S. S. Tsai, W. W. Wilson. On the Structure of the [XeOF5] Anion and of Heptacoordinated Complex Fluorides Containing One or Two Highly Repulsive Ligands or Sterically Active Free Valence Electron Pairs. Inorg. Chem. 1995, 34 (7): 1868–1874. doi:10.1021/ic00111a039. 
  107. ^ K. O. Christe, C. J. Schack, D. Pilipovich. Chlorine trifluoride oxide. V. Complex formation with Lewis acids and bases. Inorg. Chem. 1972, 11 (9): 2205–2208. doi:10.1021/ic50115a044. 
  108. ^ Holloway, John H.; Hope, Eric G. Advances in Inorganic Chemistry. Contributor A. G. Sykes. Academic Press. 1998: 61–90 [2013-12-13]. ISBN 0-12-023646-X. 
  109. ^ Frohn, H; Theißen, Michael. C6F5XeF, a versatile starting material in xenon–carbon chemistry. Journal of Fluorine Chemistry. 2004, 125 (6): 981. doi:10.1016/j.jfluchem.2004.01.019. 
  110. ^ Goetschel, Charles T.; Loos, Karl R. Reaction of xenon with dioxygenyl tetrafluoroborate. Preparation of FXe-BF2. Journal of the American Chemical Society. 1972, 94 (9): 3018. doi:10.1021/ja00764a022. 
  111. ^ Li, Wai-Kee; Zhou, Gong-Du; Mak, Thomas C. W. Gong-Du Zhou; Thomas C. W. Mak, 编. Advanced Structural Inorganic Chemistry. Oxford University Press. 2008: 678 [2013-12-13]. ISBN 0-19-921694-0. 
  112. ^ Li, Wai-Kee; Zhou,, Gong-Du; Mak, Thomas C. W. Advanced Structural Inorganic Chemistry. Oxford University Press. 2008: 674. ISBN 0-19-921694-0. 
  113. ^ Gerber, R. B. Formation of novel rare-gas molecules in low-temperature matrices. Annual Review of Physical Chemistry. 2004, 55 (1): 55–78. Bibcode:2004ARPC...55...55G. PMID 15117247. doi:10.1146/annurev.physchem.55.091602.094420. 
  114. ^ Khriachtchev, Leonid; Isokoski, Karoliina; Cohen, Arik; Räsänen, Markku; Gerber, R. Benny. A Small Neutral Molecule with Two Noble-Gas Atoms: HXeOXeH. Journal of the American Chemical Society. 2008, 130 (19): 6114–8. PMID 18407641. doi:10.1021/ja077835v. 
  115. ^ Pettersson, Mika; Khriachtchev, Leonid; Lundell, Jan; Räsänen, Markku. A Chemical Compound Formed from Water and Xenon: HXeOH. Journal of the American Chemical Society. 1999, 121 (50): 11904–11905. doi:10.1021/ja9932784. 
  116. ^ Pauling, L. A molecular theory of general anesthesia. Science. 1961, 134 (3471): 15–21. Bibcode:1961Sci...134...15P. PMID 13733483. doi:10.1126/science.134.3471.15.  Reprinted as Pauling, Linus; Kamb, Barclay (编). Linus Pauling: Selected Scientific Papers 2. River Edge, New Jersey: World Scientific. 2001: 1328–1334. ISBN 981-02-2940-2. 
  117. ^ Henderson, W. Main group chemistry. Great Britain: Royal Society of Chemistry. 2000: 148 [2013-12-13]. ISBN 0-85404-617-8. 
  118. ^ Ikeda, Tomoko; Mae, Shinji; Yamamuro, Osamu; Matsuo, Takasuke; Ikeda, Susumu; Ibberson, Richard M. Distortion of Host Lattice in Clathrate Hydrate as a Function of Guest Molecule and Temperature. Journal of Physical Chemistry A. 2000-11-23, 104 (46): 10623–10630. doi:10.1021/jp001313j. 
  119. ^ McKay, C. P.; Hand, K. P.; Doran, P. T.; Andersen, D. T.; Priscu, J. C. Clathrate formation and the fate of noble and biologically useful gases in Lake Vostok, Antarctica. Geophysical Letters. 2003, 30 (13): 35. Bibcode:2003GeoRL..30m..35M. doi:10.1029/2003GL017490. 
  120. ^ Barrer, R. M.; Stuart, W. I. Non-Stoichiometric Clathrate of Water. Proceedings of the Royal Society of London. 1957, 243 (1233): 172–189. Bibcode:1957RSPSA.243..172B. doi:10.1098/rspa.1957.0213. 
  121. ^ Frunzi, Michael; Cross, R. James; Saunders, Martin. Effect of Xenon on Fullerene Reactions. Journal of the American Chemical Society. 2007, 129 (43): 13343–6. PMID 17924634. doi:10.1021/ja075568n. 
  122. ^ Silfvast, William Thomas. Laser Fundamentals. Cambridge University Press. 2004 [2013-12-13]. ISBN 0-521-83345-0. 
  123. ^ Webster, John G. The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. Springer. 1998 [2013-12-13]. ISBN 3-540-64830-5. 
  124. ^ McGhee, Charles; Taylor, Hugh R.; Gartry, David S.; Trokel, Stephen L. Excimer Lasers in Ophthalmology. Informa Health Care. 1997 [2013-12-13]. ISBN 1-85317-253-7. 
  125. ^ Staff. Xenon Applications. Praxair Technology. 2007 [2007-10-04]. 
  126. ^ Baltás, E.; Csoma, Z.; Bodai, L.; Ignácz, F.; Dobozy, A.; Kemény, L. A xenon-iodine electric discharge bactericidal lamp. Technical Physics Letters. 2003, 29 (10): 871–872. Bibcode:2003TePhL..29..871S. doi:10.1134/1.1623874. 
  127. ^ Skeldon, M.D.; Saager, R.; Okishev, A.; Seka, W. Thermal distortions in laser-diode- and flash-lamp-pumped Nd:YLF laser rods (PDF). LLE Review. 1997, 71: 137–144 [2007-02-04]. (原始内容 (PDF)存档于October 16, 2003). 
  128. ^ Anonymous. The plasma behind the plasma TV screen. Plasma TV Science. [2007-10-14]. 
  129. ^ Marin, Rick. Plasma TV: That New Object Of Desire. The New York Times. 2001-03-21 [2009-04-03]. 
  130. ^ Waymouth, John. Electric Discharge Lamps. Cambridge, MA: The M.I.T. Press. 1971. ISBN 0-262-23048-8. 
  131. ^ Patel, C. K. N.; Bennett Jr., W. R.; Faust, W. L.; McFarlane, R. A. Infrared spectroscopy using stimulated emission techniques. Physical Review Letters. 1962-08-01, 9 (3): 102–104. Bibcode:1962PhRvL...9..102P. doi:10.1103/PhysRevLett.9.102. 
  132. ^ Patel, C. K. N.; Faust, W. L.; McFarlane, R. A. High gain gaseous (Xe-He) optical masers. Applied Physics Letters. 1962-12-01, 1 (4): 84–85. Bibcode:1962ApPhL...1...84P. doi:10.1063/1.1753707. 
  133. ^ Bennett, Jr., W. R. Gaseous optical masers. Applied Optics Supplement. 1962, 1: 24–61. Bibcode:1962ApOpt...1S..24B. doi:10.1364/AO.1.000024. 
  134. ^ Laser Output. University of Waterloo. [2007-10-07]. 
  135. ^ Baltás, E.; Csoma, Z.; Bodai, L.; Ignácz, F.; Dobozy, A.; Kemény, L. Treatment of atopic dermatitis with the xenon chloride excimer laser. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2006, 20 (6): 657–60. PMID 16836491. doi:10.1111/j.1468-3083.2006.01495.x. 
  136. ^ Tonner, P. H. Xenon: one small step for anaesthesia ... ? (editorial review). Current Opinion in Anaesthesiology. 2006, 19 (4): 382–4. PMID 16829718. doi:10.1097/01.aco.0000236136.85356.13. 
  137. ^ Banks, P; Franks, NP; Dickinson, R. Competitive inhibition at the glycine site of the N-methyl-D-aspartate receptor mediates xenon neuroprotection against hypoxia-ischemia. Anesthesiology. 2010, 112 (3): 614–22. PMID 20124979. doi:10.1097/ALN.0b013e3181cea398. 
  138. ^ Ma, D; Wilhelm, S; Maze, M; Franks, NP. Neuroprotective and neurotoxic properties of the 'inert' gas, xenon. Br J Anaesth. 2002, 89 (5): 739–46. PMID 12393773. doi:10.1093/bja/89.5.739. 
  139. ^ Nagata, A; Nakao Si, S; Nishizawa, N; Masuzawa, M; Inada, T; Murao, K; Miyamoto, E; Shingu, K. Xenon inhibits but N(2)O enhances ketamine-induced c-Fos expression in the rat posterior cingulate and retrosplenial cortices. Anesth Analg. 2001, 92 (2): 362–8. PMID 11159233. doi:10.1213/00000539-200102000-00016. 
  140. ^ Sakamoto, S; Nakao, S; Masuzawa, M; Inada, T; Maze, M; Franks, NP; Shingu, K. The differential effects of nitrous oxide and xenon on extracellular dopamine levels in the rat nucleus accumbens: a microdialysis study. Anesth Analg. 2006, 103 (6): 1459–63. PMID 17122223. doi:10.1213/01.ane.0000247792.03959.f1. 
  141. ^ Suzuki, T; Koyama, H; Sugimoto, M; Uchida, I; Mashimo, T. The diverse actions of volatile and gaseous anesthetics on human-cloned 5-hydroxytryptamine3 receptors expressed in Xenopus oocytes. Anesthesiology. 2002, 96 (3): 699–704. PMID 11873047. doi:10.1097/00000542-200203000-00028. 
  142. ^ Nickalls, R. W. D; Mapleson, W.W. Age‐related iso‐MAC charts for isoflurane, sevoflurane and desflurane in man. British Journal of Anesthesiology. 
  143. ^ Goto, T; Nakata Y, Morita S. Will xenon be a stranger or a friend?: the cost, benefit, and future of xenon anesthesia. Anesthesiology. 2003, 98 (1): 1–2 [2010-09-15]. PMID 12502969. doi:10.1097/00000542-200301000-00002. 
  144. ^ Van Der Wall, Ernst. What's New in Cardiac Imaging?: SPECT, PET, and MRI. Springer. 1992 [2013-12-13]. ISBN 0-7923-1615-0. 
  145. ^ Frank, John. Introduction to imaging: The chest. Student BMJ. 1999, 12: 1–44 [2008-06-04]. 
  146. ^ Chandak, Puneet K. Brain SPECT: Xenon-133. Brigham RAD. July 20, 1995 [2008-06-04]. 
  147. ^ Albert, M. S.; Balamore, D. Development of hyperpolarized noble gas MRI. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 1998, 402 (2–3): 441–53. Bibcode:1998NIMPA.402..441A. PMID 11543065. doi:10.1016/S0168-9002(97)00888-7. 
  148. ^ Irion, Robert. Head Full of Xenon?. Science News. March 23, 1999 [2007-10-08]. (原始内容存档于January 17, 2004). 
  149. ^ Wolber, J.; Rowland, I. J.; Leach, M. O.; Bifone, A. Intravascular delivery of hyperpolarized 129Xenon for in vivo MRI. Applied Magnetic Resonance. 1998, 15 (3–4): 343–352. doi:10.1007/BF03162020. 
  150. ^ Driehuys, B.; Möller, H.E.; Cleveland, Z.I.; Pollaro, J.; Hedlund, L.W.;. Pulmonary perfusion and xenon gas exchange in rats: MR imaging with intravenous injection of hyperpolarized 129Xe. Radiology. 2009, 252 (2): 386–93. PMC 2753782. PMID 19703880. SSRN 2. doi:10.1148/radiol.2522081550. 
  151. ^ Cleveland, Z.I.; Möller, H.E.; Hedlund, L.W.; Driehuys, B. Continuously infusing hyperpolarized 129Xe into flowing aqueous solutions using hydrophobic gas exchange membranes. The journal of physical chemistry. 2009, 113 (37): 12489–99. PMC 2747043. PMID 19702286. doi:10.1021/jp9049582. 
  152. ^ Luhmer, M.; Dejaegere, A.; Reisse, J. Interpretation of the solvent effect on the screening constant of Xe-129. Magnetic Resonance in Chemistry. 1989, 27 (10): 950. doi:10.1002/mrc.1260271009. 
  153. ^ Rubin, Seth M.; Spence, Megan M.; Goodson, Boyd M.; Wemmer, David E.; Pines, Alexander. Evidence of nonspecific surface interactions between laser-polarized xenon and myoglobin in solution. Proceedings of the National Academy of Science USA. August 15, 2000, 97 (17): 9472–5. Bibcode:2000PNAS...97.9472R. PMC 16888. PMID 10931956. doi:10.1073/pnas.170278897. 
  154. ^ Raftery, Daniel; MacNamara, Ernesto; Fisher, Gregory; Rice, Charles V.; Smith, Jay. Optical Pumping and Magic Angle Spinning: Sensitivity and Resolution Enhancement for Surface NMR Obtained with Laser-Polarized Xenon. Journal of the American Chemical Society. 1997, 119 (37): 8746. doi:10.1021/ja972035d. 
  155. ^ Gaede, H. C.; Song, Y. -Q.; Taylor, R. E.; Munson, E. J.; Reimer, J. A.; Pines, A. High-field cross polarization NMR from laser-polarized xenon to surface nuclei. Applied Magnetic Resonance. 1995, 8 (3–4): 373. doi:10.1007/BF03162652. 
  156. ^ Galison, Peter Louis. Image and Logic: A Material Culture of Microphysics. University of Chicago Press. 1997: 339 [2013-12-13]. ISBN 0-226-27917-0. 
  157. ^ Fontaine, J.-P.; Pointurier, F.; Blanchard, X.; Taffary, T. Atmospheric xenon radioactive isotope monitoring. Journal of Environmental Radioactivity. 2004, 72 (1–2): 129–35. PMID 15162864. doi:10.1016/S0265-931X(03)00194-2. 
  158. ^ Garwin, Richard L.; von Hippel Frank N. A Technical Analysis: Deconstructing North Korea's October 9 Nuclear Test. Arms Control Today (Arms Control Association). 2006年11月, 38 (9) [2009-03-26]. 
  159. ^ Gallucci, G. The MEG liquid xenon calorimeter. Journal of Physics: Conference Series. 2009, 160 (1): 012011. Bibcode:2009JPhCS.160a2011G. doi:10.1088/1742-6596/160/1/012011. 
  160. ^ Schumann, Marc. XENON announced new best limits on Dark Matter. Rice University. 2007-10-10 [2007-10-08]. 
  161. ^ Lebedenko, V. N.; 等. Results from the first science run of the ZEPLIN-III dark matter search experiment. Physical Review D. 2009, 80 (5): 052010. Bibcode:2009PhRvD..80e2010L. arXiv:0812.1150. doi:10.1103/PhysRevD.80.052010. 
  162. ^ Zona, Kathleen. Innovative Engines: Glenn Ion Propulsion Research Tames the Challenges of 21st century Space Travel. NASA. 2006-03-17 [2013-12-13]. (原始内容存档于2013-11-23). 
  163. ^ Dawn Launch: Mission to Vesta and Ceres (PDF). NASA. [2007-10-01]. 
  164. ^ Brazzle, J. D.; Dokmeci, M. R.; Mastrangelo, C. H. Modeling and Characterization of Sacrificial Polysilicon Etching Using Vapor-Phase Xenon Difluoride. Proceedings 17th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS). Maastricht, Netherlands: IEEE: 737–740. 1975-07-28 to 1975-08-01. ISBN 978-0-7803-8265-7. 
  165. ^ Staff. Neil Bartlett and the Reactive Noble Gases. American Chemical Society. 2007 [2013-12-13]. 
  166. ^ Staff. Protein Crystallography: Xenon and Krypton Derivatives for Phasing. Daresbury Laboratory, PX. 2004-12-21 [2007-10-01]. (原始内容存档于2005-03-16). 
  167. ^ Drenth, Jan; Mesters, Jeroen. The Solution of the Phase Problem by the Isomorphous Replacement Method. Principles of Protein X-Ray Crystallography 3rd. New York: Springer. 2007: 123–171. ISBN 978-0-387-33334-2. doi:10.1007/0-387-33746-6_7. 
  168. ^ 168.0 168.1 Finkel, A. J.; Katz, J. J.; Miller, C. E. Metabolic and toxicological effects of water-soluble xenon compounds are studied. NASA. 1968-04-01 [2007-10-04]. 
  169. ^ LeBlanc, Adrian D.; Johnson, Philip C. The handling of xenon-133 in clinical studies. Physics in Medicine and Biology. 1971, 16 (1): 105–9. Bibcode:1971PMB....16..105L. PMID 5579743. doi:10.1088/0031-9155/16/1/310. 
  170. ^ Vacek, V.; Hallewell, G.; Lindsay, S. Velocity of sound measurements in gaseous per-fluorocarbons and their mixtures. Fluid Phase Equilibria. 2001, 185 (1–2): 305–314. doi:10.1016/S0378-3812(01)00479-4. 
  171. ^ Spangler, Steve. Anti-Helium – Sulfur Hexafluoride. Steve Spangler Science. 2007 [2010-11-14]. (原始内容存档于2010-11-14). 
  172. ^ Yamaguchi, K.; Soejima, K.; Koda, E.; Sugiyama, N. Inhaling Gas With Different CT Densities Allows Detection of Abnormalities in the Lung Periphery of Patients With Smoking-Induced COPD. Chest Journal. 2001, 51 (6): 1907–16. PMID 11742921. doi:10.1378/chest.120.6.1907. 
  173. ^ Staff. Cryogenic and Oxygen Deficiency Hazard Safety. Stanford Linear Accelerator Center. 2007-08-01 [2007-10-10]. (原始内容存档于2007-06-09). 

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "氙", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element