powered by CADENAS

Social Share

(23755 views - Periodic Table Of Elements)

磷(拉丁語:Phosphorum,化学符号:P)是一种化学元素,它的原子序数是15。
Go to Article

磷

磷   15P




外觀
無色、蠟狀、深紅、

由左而右分別是:蠟狀白磷(黃色切面), 顆粒狀紅磷,塊狀紅磷、紫磷
概況
名稱·符號·序數 磷(phosphorus)·P·15
元素類別 非金屬
·週期· 15·3·p
標準原子質量 30.973762(2)
電子排布

[] 3s2 3p3
2, 8, 5

歷史
發現 亨尼格·布蘭德(1669年)
確認其為一元素者 安東萬·拉瓦節[1] (1777)
物理性質
物態 固態
密度 (接近室温
(白磷) 1.823, (紅磷) ≈ 2.2 – 2.34, (紫磷) 2.36, (黑磷) 2.69 g·cm−3
熔點 (白磷) 44.2 °C, (黑磷) 610 °C
昇華點 (紅磷) ≈ 416 – 590  °C, (紫磷) 620 °C
沸點 (白磷) 280.5 °C
熔化熱 (白磷) 0.66 kJ·mol−1
汽化熱 (白磷) 12.4 kJ·mol−1
比熱容 (白磷)
23.824 J·mol−1·K−1

蒸汽壓((白磷))

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 279 307 342 388 453 549
蒸汽壓((紅磷, 沸點 431 °C))
壓(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫(K) 455 489 529 576 635 704
原子性質
氧化態 5, 4, 3, 2[2], 1[3], −1, −2, −3
(弱性氧化物)
電負性 2.19(鲍林标度)
電離能

第一:1011.8 kJ·mol−1
第二:1907 kJ·mol−1
第三:2914.1 kJ·mol−1

更多
范德華半徑 180 pm
雜項
晶體結構 体心立方
磁序 (白,紅,紫,黑) 抗磁性[4]
熱導率 (白磷) 0.236, (黑磷) 12.1 W·m−1·K−1
體積模量 (白磷) 5, (紅磷) 11 GPa
CAS號 7723-14-0
最穩定同位素

主条目:磷的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物
31P 100% 穩定,带16个中子
32P syn 14.28 天 β 1.709 32S
33P syn 25.3 天 β 0.249 33S

拉丁語Phosphorum化学符号P[5]是一种化学元素,它的原子序数是15。

性状

是一种易起化学反应的、有毒的氮族非金属元素。它的化学反应活性和毒性取决于形态不同而有所区别。

磷化氫燃烧的火叫鬼火

单质磷的同素异形体

  • 黑磷(金属磷)
    • 化學結構類似石墨,因此可導電。
    • 化學式一般寫為P。
    • 深黑色粉末
  • 白磷(黃磷)
    • 化學式:P4
    • 淡黃蠟似半透明可結晶的固體,於黑暗中能發光。放置一段時間部份表面白磷會形成紅磷,使白磷變成淡黃色。不溶於水,但可溶於苯、乙醚,需保存於水中。有特臭,劇毒。比重1.83,熔點44.4,沸點287度。可作武器,吸入人體會燃燒形成磷酸酐,造成呼吸道及肺部灼傷,磷酸酐溶於水形成磷酸,具強脫水性,使呼吸道及肺部脫水。
    • 遇熱時會在大氣中自燃,與氧氣産生P2O5 ,P2O5 當被吸入時會與肺裏水分形成磷酸並產生大量熱能使肺部灼傷。
  • 红磷(赤磷)
    • 化學結構為巨型共價分子。
    • 化學式一般寫為P。
    • 鮮紅色粉末,無毒,比重2.296,熔點725度,是黃磷於壓力下稀有气体中加熱8-10日而成,白磷隔除空氣加熱至250度可得紅磷。
  • 紫磷
    • 化學結構為層狀,但與黑磷不同。
    • 化學式一般寫為P。

化学性质

磷可以在空气中燃烧,生成大量五氧化二磷白烟:4P+5O2→2P2O5

在有催化剂存在的情况下,白磷、红磷和水经过几步反应生成H3PO4H2及很少量的H3PO3PH3: P4(l)+16H2O(l)=4H3PO4(85%)+10H2(g)[6]

发现

化学史上第一个发现磷元素的人,当推十七世纪的一个德国汉堡商人波兰特(Henning Brand,约1630年~约1710年)。他是一个相信炼金术的人,由于他曾听传说从尿里可以制得“金属之王”黄金,于是抱着图谋发财的目的,便用尿作了大量实验。1669年,他在一次实验中,将木炭石灰等和尿混合,加热蒸馏,虽没有得到黄金,而竟意外地得到一种十分美丽的物质,它色白质软,能在黑暗的地方放出闪烁的亮光,于是波兰特给它取了个名字,叫“冷光”,这就是今日称之为白磷的物质。波兰特对制磷之法,起初极守秘密,不过,他发现这种新物质的消息立刻传遍了德国。

德国化学家孔克尔曾用尽种种方法想打听出这一秘密的制法,终于探知这种所谓发光的物质,是由尿里提取出来的,于是他也开始用尿做试验,经过苦心摸索,终于在1678年也告成功。他是把新鲜的尿蒸馏,待蒸到水分快干时,取出黑色残渣,放置在地窑里,使它腐烂,经过数日后,他将黑色残渣取出,与两倍于“尿渣”重的细砂混合。一起放置在曲颈瓶中,加热蒸馏,瓶颈则接连盛水的收容器。起初用微火加热,继用大火干馏,及至尿中的挥发性物质完全蒸发后,磷就在收容器中凝结成为白色蜡状的固体。后来,他为介绍磷,曾写过一本书,名叫《论奇异的磷质及其发光丸》。

在磷元素的发现上,英国化学家罗伯特·波义耳差不多与孔克尔同时,用与他相近的方法也制得了磷。波义耳的学生汉克维茨(Codfrey Hanckwitz)曾用这种方法在英国制得较大量的磷,作为商品运到欧洲其他国家出售。他在1733年曾发表论文,介绍制磷的方法,不过说得十分含糊,以后,又有人从动物骨质中发现了磷。

名称由来

由于单质磷在空气中会自燃或缓慢氧化而放热发光,因此磷的拉丁文名称Phosphorum来源于希腊文Φωσφόρος拉丁化,原指“启明星”,意为“光亮”。而在中文裡,磷的本字為粦,根據《博物志》記載,「戰鬬死亡之處,有人馬血,積中爲粦,著地入艸木,如霜露不可見。有觸者,著人體後有光,拂拭即散無數,又有吒聲如鬻豆。舛者,人足也。言光行著人。」可見上部"米"字乃代表鬼火之"炎"字轉寫,下部"舛"字則指人足部,後加石字偏旁以作為元素性質之辨。 此與"磷"之原來諸義皆有所不同,如司馬相如在作賦時將其與"嶙"、"粼"混用,或者玉篇中記載為雲母之意。

分布

磷在地壳中的含量为0.09%。磷不以单质存在,通常在磷酸盐中天然存在,尤其是磷灰石。磷也存在于生物体当中,是原生质的基本成分。

制备

磷的现代制法是将磷酸钙与砂(主要成分为二氧化硅)及焦炭一起放在电炉中加热。为使反应式易于理解,可写成两步如下:

  • Ca3(PO4)2+3SiO2→3CaSiO3+P2O5
  • P2O5+5C→2P+5CO

同位素

已发现磷的同位素共有13种,包括磷27磷39,其中只有磷31是稳定的,其他同位素都带有放射性

化合物

含氧酸

磷的含氧酸非常丰富,结构较为复杂,且大多具有商业价值。这些含氧酸都有和氧相连的氢原子,可以体现酸性,也有些有不体现酸性的直接连在磷上的氢原子。纵然许多磷的含氧酸已经被合成,但仅有以下几种是较常见的。其中的三种——次磷酸亚磷酸磷酸尤为重要。


名称 化学式 磷的氧化数化合价 结构式 N元酸 化合物形态
次磷酸 H3PO2 +1 1 酸、盐
亚磷酸 H3PO3 +3 2 酸、盐
偏亚磷酸 HPO2 +3 1
原亚磷酸(与亚磷酸为互变异构体 H3PO3 +3 3 酸、盐
连二磷酸 H4P2O6 +4 4 酸、盐
n(聚)偏磷酸 (HPO2)n +5 n 盐(n=3、4、6)
磷酸(正磷酸) H3PO4 +5 (n聚磷酸n=1时) 3 酸、盐
n(聚)磷酸 H(HPO3)nOH +5 n+2 酸、盐(n=1-6)
焦磷酸 H4P2O7 +5 (n聚磷酸n=2时) 4 酸、盐
三磷酸 H5P3O10 +5 (n聚磷酸n=3时) 5

磷(V)化合物

含氧化合物

最常见的磷化合物磷酸盐(PO43-),它是一个呈四面体阴离子[7]其一个很重要的作用是用作化肥。磷酸根离子是(正)磷酸的共轭碱。磷酸是一个三元酸,所以它可以逐步转变为以下三种共轭碱:

H3PO4 + H2O H3O+ + H2PO4       Ka1= 7.25×10−3
H2PO4 + H2O H3O+ + HPO42−       Ka2= 6.31×10−8
HPO42− + H2O H3O+ +  PO43−        Ka3= 3.98×10−13

磷酸及其衍生物有聚合成链或环而形成P-O-P键的倾向。目前已知的聚磷酸衍生物已经有很多,比如ATP。它们通过磷酸氢盐(例如HPO42-和H2PO4-)脱水得到。例如,下列缩合反应在工业上非常广泛地用于生产三磷酸钠(俗称五钠):

2 Na2[(HO)PO3] + Na[(HO)2PO2] → Na5[O3P-O-P(O)2-O-PO3] + 2 H2O

十氧化四磷(P4O10)是磷酸的酸酐。它是白色的固体,与水反应非常剧烈。

PCl5和PF5两种化合物具有共同点:它们都较不稳定,且都是白色或浅色的。PCl5和PF5空间构型都是五角双锥,并且它们都是路易斯酸。后者可以形成PF6离子,它和SF6互为等电子体。至于另外两种磷的卤化物PBr5和PI5都是极不稳定的。而磷最主要的卤氧化物是三氯氧磷(POCl3),它的空间构型是四面体型的。

以往一直认为磷(V)化合物中磷的d轨道参与了杂化。然而经过计算机大量计算,事实并非如此:磷只用了s和p轨道杂化[8]。这可用分子轨道理论来解释。

含硫化合物

磷酸根中的氧可以被取代,如硫代磷酸。

多种硫化磷也是已知的。

用途

磷可用于安全火柴烟花燃烧弹化肥,还可以保护金属表面免于腐蚀

磷酸的用途也十分广泛。

对人体的影响

磷是骨骼牙齿的构成材料之一。正常成年人骨中的含磷总量约为600~900克,人体每100毫升全血中含磷35-45毫克。磷能保持人体内代谢平衡,在调节能量代谢过程中发挥重要作用。它是生命物质核苷酸的基本成分。它参与体内的酸碱平衡的调节,参与体内脂肪的代谢。

磷缺乏可以出现低磷血症,引起红细胞白细胞血小板的异常,软骨病。磷过多将导致高磷血症,使血液中血钙降低导致骨质疏松。

参考文献

  1. ^ cf. "Memoir on Combustion in General" Mémoires de l'Académie Royale des Sciences 1777, 592–600. from Henry Marshall Leicester and Herbert S. Klickstein, A Source Book in Chemistry 1400–1900 (New York: McGraw Hill, 1952)
  2. ^ webelements
  3. ^ Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. Phosphorus(I) Iodide: A Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State Phosphorus Compounds. Inorganic Chemistry. 2006, 45 (17): 6864–74. PMID 16903744. doi:10.1021/ic060186o. 
  4. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆存檔,存档日期2012-01-12., in Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5 
  5. ^ 夏征农陈至立 (编). 《辞海》第六版彩图本. 上海: 上海辞书出版社. 2009年: 第3227页. ISBN 9787532628599. 
  6. ^ 无机化学丛书.第四卷.P195.张青莲 主编
  7. ^ D. E. C. Corbridge "Phosphorus: An Outline of its Chemistry, Biochemistry, and Technology" 5th Edition Elsevier: Amsterdam 1995. ISBN 978-0-444-89307-9.
  8. ^ Kutzelnigg, W. Chemical Bonding in Higher Main Group Elements (PDF). Angewandte Chemie Int. (English) Ed. 1984, 23 (4): 272–295. doi:10.1002/anie.198402721. 




This article uses material from the Wikipedia article "磷", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element