powered by CADENAS

Social Share

(19815 views - Periodic Table Of Elements)

氖(舊譯作氝,訛作氞)是一种化学元素,它的化学符号是Ne,它的原子序数是10,是一种无色的稀有气体,把它放电时呈橙红色。氖最常用在霓红灯之中。空气中含有少量氖。
Go to Article

氖   10Ne




外觀
氣體:無色;在高壓電場發出橙紅色光芒


氖的光譜線
概況
名稱·符號·序數 氖(Neon)·Ne·10
元素類別 稀有气体
·週期· 18·2·p
標準原子質量 20.1797(6)
電子排布

1s2 2s2 2p6
2, 8

物理性質
物態 氣體
密度 (0 °C, 101.325 kPa
0.9002 g/L
沸點時液體密度 1.207[1] g·cm−3
熔點 24.56 K,-248.59 °C,-415.46 °F
沸點 27.07 K,-246.08 °C,-410.94 °F
三相點 24.5561 K(−249 °C),43[2][3] kPa
臨界點 44.4 K,2.76 MPa
熔化熱 0.335 kJ·mol−1
汽化熱 1.71 kJ·mol−1
比熱容 20.786 J·mol−1·K−1

蒸汽壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 12 13 15 18 21 27
原子性質
氧化態 未知
電離能

第一:2080.7 kJ·mol−1
第二:3952.3 kJ·mol−1
第三:6122 kJ·mol−1

更多
共價半徑 58 pm
范德華半徑 154 pm
雜項
晶體結構 面心立方
磁序 反磁性[4]
熱導率 49.1x10-3  W·m−1·K−1
聲速 (gas, 0 °C) 435 m·s−1
體積模量 654 GPa
CAS號 7440-01-9
最穩定同位素

主条目:氖的同位素

同位素 豐度 半衰期 方式 能量MeV 產物

(舊譯作,訛作)是一种化学元素,它的化学符号是Ne,它的原子序数是10,是一种无色的稀有气体,把它放电时呈橙红色。氖最常用在霓红灯之中。空气中含有少量氖。

特征

  • 氖是第二轻的稀有气体,在放电管里它发红色-橙色的光。氖的制冷量比液高40倍,比液高三倍。对比起氦来在大多数情况下它是一种比较廉价的冷却液。在所有稀有气体中氖的放电在同样电压和电流情况下是最强烈的。
  • 氖是非常典型的氣體,非常不容易變成液體或固體,必須要在零下二百四十八點六度才會凝固成固態。
  • 氖是一種非常不活潑的元素,幾乎不和其他元素相化合,屬於惰性氣體的一種。
  • 氖的汽化膨脹比(液體時体积,和在室溫一大氣壓力下,氣體時体积的比)為1:1445,是氣體中最高的[5]

应用

氖常被用作霓虹灯,它发典型的红橙色的亮光。其它颜色都是使用汞蒸汽放电来激发磷发的磷光

氖发射的明亮的红橙色的光常被用来做霓虹灯做广告。其它应用有:

  • 真空管
  • 高压指示器
  • 避雷针
  • 电视机荧光屏
  • 氦-氖激光英语Helium–neon laser
  • 液氖被用作冷却液
  • 用于高能物理研究,让氖充满火花室来探测微粒的行径。
  • 填充水银灯和钠蒸气灯。

历史

1898年苏格兰化学家威廉·拉姆瑟和英格兰化学家莫理斯·特拉维斯Morris Travers)在倫敦发现了氖,其名稱來自於希臘語Neos(νέος,新的)。

出现

标准状态下氖是单原子的气体。在地球大气层中氖非常稀少,只占其65,000分之一。工业使用液化空气冷却分离的方法来生产氖。

化合物

使用光谱和质谱分析观察到的含氖的离子包括Ne+(NeAr)+(NeH)+(HeNe)+。氖的水合物很不稳定。

同位素

已知的氖的同位素共有11种,包括氖17至氖27,其中氖20(90.48%)、氖21(0.27%)、氖22(9.25%)是稳定的。氖21和氖22是核分裂产物,它们的来源已经很清楚了。氖20不是核分裂产物,对于其在地球上的丰度的来源有很激烈的争论。导致氖的核反应24和镁25的中子发射α衰变,其产物相应的是氖21和氖22。α衰变主要是从裂变系列来的,而中子则是α衰变的次级反应。总的来说这个反应系列导致低的氖20:氖22比例和在含铀岩石中(比如花岗岩)可以观察到的高的氖21:氖22比例。这个同位素是通过镁、衰变导致的。通过对这三个同位素之间的比例的分析可以将宇宙部分的氖与岩浆里的氖和核反应产生的氖区分开来。这说明氖可能可以用来确定岩石和陨石的暴露时间[6]

火山气体中含的氖中氖20的成分比较高。这些地幔中的氖同位素与大气中的氖的来源可能不同。其中氖20的高含量可能来源于地球形成前,可能代表着太阳系的氖。金刚石中的氖20的含量也比较高,说明这个高含量可能的确来自于地球形成前太阳系星云的来源[7]

參考資料

  1. ^ Hammond, C.R. The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition (PDF). CRC press. 2000: 19. ISBN 0849304814. 
  2. ^ Preston-Thomas, H. The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90). Metrologia. 1990, 27: 3–10. 
  3. ^ Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements. CRC Handbook of Chemistry and Physics 85th edition. Boca Raton, Florida: CRC Press. 2005. 
  4. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆存檔,存档日期2012-01-12., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  5. ^ Handbook of Compressed Gases. Compressed Gas Association. Springer Science & Business Media. 2012-12-06: 82 [8 March 2016]. ISBN 9781461306733. 
  6. ^ http://www.onafarawayday.com/Radiogenic/Ch11/Ch11-2.htm
  7. ^ http://www.mantleplumes.org/Ne.html




This article uses material from the Wikipedia article "氖", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

Element