Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
聯軸器是一種機械元件,可以連接二個不同機器的軸,在傳動過程中一起旋轉。一般來說在聯軸器運作過程中,二個軸不會脫開,不過有些有扭力限制功能的聯軸器,在扭力過大時會使二軸有速度差,甚至脫開的功能。在加工车间和工厂内,也被广泛称为“靠背轮”。
聯軸器的主要用途是結合二個旋轉件,在一定程度的軸向、角度偏差或端面位移時仍能正常的運作。若妥善的選擇、安裝及維護聯軸器,可以減少大量的維修費用及停機時間[1]。
在機器中安裝聯軸器有許多不同的目的,最常見的目的如下:
剛性聯軸器的好處是可以精確的傳遞扭矩,不過對於二個軸的同心度要求非常高,也就是說要求二個轉軸要在同一直線上,若同心度偏差過大,不但影響聯軸器的性能,甚至可能影響其壽命。剛性聯軸器可分為以下幾類:
撓性聯軸器允許在有軸向、徑向或角度偏差時傳遞力矩,舉例如下:
扭力限制聯軸器可以保護系統,避免出現過大的扭力。
一般而言,好的聯軸器需符合以下的條件:
在安裝連軸器時,一般會建議配合製造商的目標中心點偏移值,使機器維持在一個非零的偏移值,其目的是使得當實際運轉時,因著溫度的變化使著偏移值維持在一個理想的範圍內。
軸心偏移可以利用针盘量规(dial gauge)或测隙规(feeler gage)來量測。不過在量測時要考慮支架的凹陷及視差的影響。
軸心偏移的校正可以使用雷射軸心校正,精準度很高。
聯軸器的保養一般比較簡單,檢查項目如下:
不過即使聯軸器有定期保養,還是有可能損壞,以下即為在定期保養下,聯軸器損壞的原因:
若要提昇聯軸器的壽命,就需要在更換下一個聯軸器之前,先了解其造成其損壞的原因,以下是一些聯軸器異常時,可能會出現的情形:
聯軸器一般在出廠前就會作轉動平衡校正,不過偶爾會在使用中會出現大幅的平衡偏差。聯軸器的轉動平衡校正非常困難及昂貴,一般只有在運轉公差要求很高時,才有必要進行平衡校正。系統可允許的聯軸器不平衡程度和聯接的機器特性有關,可以用詳細的分析或是經驗得知。
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "联轴器", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD