powered by CADENAS

Social Share

Amazon

勒·柯布西耶 (14337 views - Inventors & Engineers)

科比意(法文:Le Corbusier,1887年10月6日-1965年8月27日,又譯柯布西埃或柯比西埃,原名Charles-Édouard Jeanneret-Gris),法國建築師、室內設計師、雕塑家、畫家,是20世纪最重要的建筑师之一,是功能主義建築的泰斗,被称为“功能主義之父”。他和巴克敏斯特·富勒、密斯·凡·德羅并称为国际形式建筑派的主要代表。 勒·柯布西耶致力於讓居住在擁擠都市的人們有更好的生活環境,在都市計劃有相關的影響,也是国际现代建筑协会(CIAM)的創始成員。
Go to Article

勒·柯布西耶

勒·柯布西耶

勒·柯布西耶
勒·科比意
Le Corbusier
勒·科比意,摄于1933年
出生 Charles-Édouard Jeanneret-Gris
(1887-10-06)1887年10月6日
瑞士拉绍德封
逝世 1965年8月27日(1965-08-27)(77歲)
法國羅屈埃布蘭卡馬爾坦
国籍 法國瑞士
职业 建筑师
建筑 法國普瓦西薩伏伊別墅
法國廊香市镇的廊香教堂
法国马赛的马赛公寓
埃及阿萊曼紀念碑的諸多建築
签名

科比意法文Le Corbusier,1887年10月6日-1965年8月27日,又譯柯布西埃柯比西埃,原名Charles-Édouard Jeanneret-Gris),法國建築師室內設計師雕塑家畫家,是20世纪最重要的建筑师之一,是功能主義建築的泰斗,被称为“功能主義之父”[1]。他和巴克敏斯特·富勒密斯·凡·德羅并称为国际形式建筑派的主要代表。

勒·柯布西耶致力於讓居住在擁擠都市的人們有更好的生活環境,在都市計劃有相關的影響,也是国际现代建筑协会英语Congrès International d'Architecture Moderne(CIAM)的創始成員。[2][3][4][5]

生平

柯布西耶出生于瑞士西北纳沙泰尔州汝拉山區的拉绍德封,父母在昂熱大學從事研究工作,少年时曾在故乡的酒廠学习釀酒。從小对美术感兴趣,1907年先后到布達佩斯巴黎学习建筑,在巴黎到以运用钢筋混凝土著名的建筑师維克多·拉盧处学习,由於柯布西耶患有癲癇症,遭維克多·拉盧驅逐。於是到德国孟德爾松事务所工作,埃瑞許·孟德爾松事务所以尝试用新的建筑处理手法设计新颖的工业建筑而闻名,在那里他遇到了同时在那里工作的巴克敏斯特·富勒和密斯·凡·德·罗,他们互相之间都有影响,一起开创了功能主義建筑的思潮。他又到埃及土耳其周游,参观探访古代建筑群和伊斯蘭文化建筑。

他于1917年定居巴黎,同时从事绘画室內設計,与新派立体主义的画家诗人合编杂志《華麗精神》,按自己外祖父的姓取笔名为勒·柯布西耶,他在第一期就写到:“一个新的时代开始了,它植根于一种新的精神,有明确目标的一种建设性和综合性的新精神。”后来他把其中发表的一些关于建筑的文章整理汇集出版单行本书《走向新建筑》,激烈否定十九世纪以来的因循守旧的建筑观点、复古主义的建筑风格,歌颂现代工业的成就,提出“我们的时代正在每天决定自己的样式”,称颂工程师的工作方法,“工程师受经济法则推动,受数学公式所指导,使我们与自然法则一致,达到了和谐。”提出“住房是居住的机器”,鼓吹以工业的方法大规模地建造房屋“建筑的首要任务是促进降低造价,减少房屋的组成构件。”对建筑设计强调“原始的形体是美的形体”,赞美简单的几何形体。

1926年柯布西耶就自己的住宅设计提出著名的“新建筑五点”(Cinq points de l'architecture moderne),它们是:

  • 底层架空(les pilotis):主要層離開地面。獨特支柱使一樓挑空。
  • 屋顶花园(le toit-terrasse):將花園移往視野最廣、濕度最少的屋頂。
  • 自由平面(le plan libre):各層牆壁位置端看空間的需求來決定即可。
  • 横向长窗(la fenêtre-bandeau):大面開窗,可得到良好的視野。
  • 自由立面(la façade libre):由立面來看各個樓層像是個別存在的樓層間不互相影響。

按照“新建筑五点”的要求设计的住宅都是由于采用框架结构,墙体不再承重以后产生的建筑特点。勒·柯布西耶充分发挥这些特点,在三十年代设计了一些同传统的建筑完全异趣的住宅建筑。萨伏伊別墅是一个著名的代表作。柯布西耶的建筑设计充分发挥了框架结构的特点,由于墙体不再承重,可以设计大的横向长窗,他的有些设计当时不被人们接受,许多设计被否决,但这些结构和设计形式在以后被其他建筑师推广应用,如逐层退后的公寓,悬索结构的展览馆等,他在建筑设计的许多方面都是一位先行者,对现代建筑设计产生了非常广泛的影响。

勒·柯布西耶还对城市規劃提出许多设想,他一反当时反对大城市的思潮,主张全新的城市规划,认为在现代技术条件下,完全可以既保持人口的高密度,又形成安静卫生的城市环境,首先提出高层建筑和立体交叉的设想,是极有远见卓识的。他在20和30年代始终站在建筑发展潮流的前列,对建筑设计和城市规划的现代化起了推动作用。

第二次世界大战期间,由於他祖母有猶太人血統,遭受維琪政府迫害,許多親戚被逮捕,迫使他逃亡到阿爾及利亞突尼西亞工作。遭受此次打擊后,他的建筑设计风格明显起了变化,从注重功能转向注重外觀的華麗;从重视现代工业技术转向重视視覺體验;从追求平整光洁转向追求別樹一幟,引人注目。因此他在战后的新建筑流派中处于顯耀地位。他的设计理念直到去世,都对世界各国的建筑师有很大的启发作用。他的设计经常引起很大的争议,他设计的聖文森教堂的怪异外观,令守旧派异常愤怒,又飽受革新派批評。他为日内瓦国际联盟总部设计的方案引起评审团长时间的争论,最后由政治家裁决否定。他的马赛公寓,被法国风景保护协会提出控告,到后来,又成为当地的名胜;他为的黎波里市做的规划和建筑设计被格達費当局否决,但后来其中的逐层后退设计方法却被许多非洲地中海的沿海国家采纳。1965年,前往度假勝地歐帕提亞避暑,在海邊游泳時,癲癇發作,不慎溺死。

科比意的建築思想

  • 科比意在他24歲(1911年)的時候,開始他個人三次遊歷歐洲的壯遊,其行經的路線從中歐君士坦丁堡,再從君士坦丁堡到義大利,最後才回到他自己的家鄉瑞士。在壯遊的歷程中,科比意開始逐步建構他的建築思想。他認為現代建築必須要向古典主義(特別是米開朗基羅巴洛克風格之前)的建築學習,滿足簡單的生活機能即可,不必再加上瑣碎的、頹廢的、裝飾的、貴族的美學風格。
  • 接著在科比意27歲(1914年)的時候,他提出了Dom-ino System(多米諾、骨牌屋)住宅的概念,特別是「構架結構」(Frame Architecture)的思想:將牆跟結構分離,牆不再跟結構產生關係。因為這樣子的關係,形成了他自由平面(Free Plan)的想法,柯比意認為透過「牆柱分離」才能產生自由化的建築。
  • 著名的「新建築五點英语Le Corbusier's Five Points of Architecture」是柯比意在39歲(1926年)時所建構出的美學理論,而此五項原則與柯比意早先發展之Dom-Ino系統有著一些原則上之關連。簡言之,柯比意於1914年發展出Dom-Ino系統的構造研究,此系統是他從鋼筋混凝土邏輯中所發展出的技術概念,這種概念中他提出Dom-Ino為一種配備,就其形狀及拼合方式成為一種產品設計,用來正視住宅問題,而得到「住宅機器」(House Machine),因而滿足了戰後重建、大量生產、標準化、可自由之拼組之需要。而柯比意的五項原則正是Dom-Ino觀念的具體化。而如1922年柯比意由Dom-Ino系統所建造出的一架空支承於托柱上的Citrohan住宅也很接近的預示了柯比意的五項原則。[6]

簡歷

  • 1911年(24歲):到希臘和土耳其周遊,參訪古代建築和民間建築
  • 1914年(27歲):提出Dom-ino System(多米諾、骨牌屋)住宅的概念
  • 1926年(39歲):提出「新建築五點」
  • 1917-1928年(30-41歲):回到巴黎,以新的的構築方法,如"Dom-ino"為基礎,著手大量產生的工業居住建築

評論

在科比意死後,隨著當代建築中建築設計價值英语Architectural design values及其伴隨概念的轉變,包括在學校教授的內容及建築師的實務都有變化,也有許多針對科比意作品的熱烈評論[7]。在建築的層次上,他後期的作品呈現了對現代化衝擊的理解,但他的城市設計受到許多評論者的嘲笑。

建築評論家劉易斯·芒福德在《明日的昨日城市》提到勒·柯布西耶摩天大樓的誇張高度,除了表示在此概念在工程上是可行的之外,沒有其他值得存在的理由。他核心概念中的開放空間也沒有理由存在。芒福德認為,在柯布西耶理想的規劃中,沒有在工作日讓行人在辦公區遊走的動力,「柯布西耶將摩天大樓城市的實用性及經濟形象和有機環境的羅馬印象結合,結果孕育了一個不育的雜種。」

勒·柯布西耶影響了公營住宅的計劃,不過有些觀點認為公房將一片的高樓大厦中隔離出一些貧困的族群,切斷了族群發展整合需要的社會連結。簡·雅各布斯一直是批評柯布西耶的人士中最有力的一位,在其著作《美國大城的死與生英语The Death and Life of Great American Cities》中嚴厲批評柯布西耶的城市計劃理論。[來源請求]

影響

勒·柯布西耶對城市計劃的影響很大,是国际现代建筑协会英语Congrès International d'Architecture Moderne(CIAM)的創始成員之一。柯布西耶也是頭幾位理解汽車會改善人類群體的人之一,他描述未來的城市是由許多的公寓組成,公寓是分散在一個類似公園的地方,下方由底层架空柱英语piloti支撐。英國的城市計劃者在1950年代末期開始使用柯布西耶的「Cities in the Sky」,認為可以較廉價提供公營住宅的方法[8]。在建築設計本身,勒·柯布西耶批評所有裝飾性的效果。

許多著名的建築師都曾在勒·柯布西耶的工作室工作過,包括也是畫家的建築師那德爾·亞馮梭,他將勒·柯布西耶的概念吸收到他的美學理論中,盧西奧·科斯塔英语Lúcio Costa巴西利亞都市規劃[9][10],以及František Lydie Gahura對捷克工業城茲林的規劃都是受到勒·柯布西耶的概念所影響,印度的昌迪加爾是勒·柯布西耶所設計的[11]。勒·柯布西耶的思想也對於蘇聯的城市規劃及建築有顯著的影響,特別是構成主義建築英语Constructivist architecture的領域。

紀念

瑞士法郎的10元紙幣上勒·柯布西耶的頭像,上面有他與眾不同的眼鏡。

以下是一些以勒·柯布西耶為名的地名。

重要建築與規劃

2016年第40届世界遗产大会上,勒·柯布西耶的位于7个国家的17件作品被列入世界遗产

编号 中文译名 法语名 图片 地点 完成年份
1321-001 拉罗什住宅和让讷雷住宅 Maisons La Roche et Jeanneret  法国-巴黎 1925
1321-002 莱芒湖畔小居 Petite villa au bord du lac Léman  瑞士-科尔索 1923
1321-003 弗吕杰城 Cité Frugès  法国-佩萨克 1925
1321-004 吉耶特住宅 Maison Guiete  比利時-安特卫普 1925
1321-005 白院聚落 Maisons de la Weissenhof-Siedlung  德國-斯图加特 1927
1321-006 萨伏伊别墅及门卫室 Villa Savoye et loge du jardiner  法国-普瓦西 1931
1321-007 克拉泰公寓 Immeuble Clarté  瑞士-日内瓦 1932
1321-008 摩利托门租住公寓 Immeuble locatif à la Porte Molitor  法国-巴黎 1934
1321-009 马赛公寓 Unité d’habitation Marseille  法国-马赛 1952
1321-010 圣迪耶工厂 La Manufacture à Saint- Dié  法国-圣迪耶 1946
1321-011 库鲁切特博士住宅 Maison du docteur Curutchet  阿根廷-拉普拉塔 1953
1321-012 廊香教堂 Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp  法国-廊香 1954
1321-013 勒-柯布西耶棚屋 Cabanon de Le Corbusier  法国-罗屈埃布兰卡马尔坦 1951
1321-014 政治中心建筑群 Complexe du Capitole  印度-昌迪加尔 1955
1321-015 圣玛丽-图雷特隐修院 Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette  法国-里昂附近 1960
1321-016 日本国立西洋美术馆 Musée National des Beaux-Arts de l'Occident  日本-东京 1959
1321-017 费尔米尼文化中心 Maison de la Culture de Firminy  法国-费尔米尼 1964

被否决的方案

外部链接

参考文献



This article uses material from the Wikipedia article "勒·柯布西耶", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Inventors & Engineers

3D - 3D Models - 3D CAD - 3D Library - Da Vinci Gauss Newton