Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
本条目翻譯品質不佳。 翻譯者可能不熟悉中文或原文語言,也可能使用了機器翻譯,請協助翻譯本條目或重新編寫。明顯拙劣的機器翻譯請改掛 {{Delete|G13}} 提交刪除。
|
Solomon R. Guggenheim Museum | |
從第五大街所攝的古根漢美術館正面 | |
成立日期 | 1937年 |
---|---|
地址 | 美國紐約 |
参观人數 | 1,107,054(2011年)[1] |
網站 | www.guggenheim.org/new-york |
所羅門·R·古根漢美術館(The Solomon R. Guggenheim Museum)是一座位於紐約市曼哈頓上東城的現代美術館,成立於1937年。它是古根漢基金會(Solomon R. Guggenheim Foundation)名下所持有的幾間美術館之中最著名的一間,而且通常簡稱古根漢,它是紐約市最著名的美術館之一。原先稱作"The Museum of Non-Objective Painting",古根漢成立以來展示了許多早期現代派藝術家如康定斯基和皮特·蒙德里安的前衛藝術品。
1943年著名建築師法蘭克·勞埃德·萊特收到古根漢基金會創辦人古根漢先生的邀請設計這座美術舘,至1944年,萊特已經提出美術館的建築具體方案,但礙於第二次世界大戰剛剛結束,以及古根漢先生的逝世,工程一直被拖延到1956年才動工,在1959年時,萊特已將目前建地的設計案完成,萊特卻於同年四月去世,至同年十月,古根漢才搬到了它位在第五大道和第89街路口的現址,對街即為中央公園。
這棟特殊的建築物,是赖特后期的重要作品。建成后,得到建築業界兩極化的評价,[2],然而時至今日它已廣泛被接納。[3] 從街上看過去,這棟建築物看起來似乎像是沿著柱狀方向纏繞堆起的白色頭帶,而且從底部往上稍微不斷的加寬。古根漢的外觀與它周圍四四方方、典型的曼哈頓建築物相較之下,更形成了強烈的對比,赖特曾表示他的美術館使得附近的大都會美術館 看起來像個「異教徒的空屋」。[2]
從內部來看,觀景廊從地面形成緩緩升高的螺旋走道,直達建築物頂部。藝術品沿著螺旋環繞的牆面依序陳列,有些也展示於走廊上台階處的展示間內。
對這棟建築物大多的評價,主要在於廳內展示的藝術品都是設計成遮蔽式的,而且在中央螺旋四周又淺又無窗的展示壁內,要適當地擺設畫作是件十分困難的事情。雖然圓形大廳藉著一扇大型天窗顯得十分明亮,但展示壁卻因為走道的關係顯得非常的陰暗,使得藝術品只得大量地使用人工補光的方式來加強。牆上的壁龕既不是垂直也不是平的,大多數僅稍微凹入一些,這表示畫作必須得掛在牆面上。壁龕有限的空間也意味著雕刻品通常只能擺放到螺旋走道的地上。在古根漢開幕前,有21位藝術家簽署了一封信,抗議他們的畫作展示於這樣的空間內。[2]
1992年時,建築物加蓋了一棟由 Gwathmey Siegel 建築師事務所設計的方塔,该方塔比原先的螺旋型建物還高。这也是使得赖特的设计备受争议的原因之一。
维基共享资源中相关的多媒体资源:所羅門·古根漢美術館 |
坐标:40°46′58.71″N 73°57′32.37″W / 40.7829750°N 73.9589917°W / 40.7829750; -73.9589917
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "所羅門·古根漢美術館", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London