Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Fabien1309).
化石時期: 53–0 Ma 晚始新世-全新世 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在吃牧草中的兔子
| ||||||||||
科學分類 | ||||||||||
| ||||||||||
模式屬 | ||||||||||
兔屬 Lepus Linnaeus, 1758 | ||||||||||
屬 | ||||||||||
兔,又称兔子,在汉语中是哺乳类兔形目兔科(学名:Leporidae)物种的总称。
此章節未列出参考或来源。(2012年11月12日) |
兔子沒有汗腺,所以不會流汗,耳朵可以散熱。兔子的排尿機制屬濃縮性,對水分的需求比其他動物來的少,有些野兔只要靠青草上的露水即可,或是從蔬菜攝的水分,故很少看到兔子到河邊喝水。兔子的腸胃道內有相當多的各式菌種以維持體內腸胃消化的平衡,野外的兔子若喝過量的生水有可能因其內部細菌破壞腸胃內的菌種平衡導致身體不適,甚至引起死亡。但认为兔子不喝水则是误解。因食用乾式飼料與牧草的關係,需要給予豢養的寵物兔足量乾淨的飲水,以維持身體的必要運作功能。
兔子在自然界能生存的原因來自於逃跑時能快速轉彎變換逃生方向,兔在全世界除了大洋洲以外都是原生的動物。澳洲因為以前兔子入侵,現在成了一大物種災難。
有人认為兔子只喜歡吃胡蘿蔔、高麗菜,所以只需給牠這些食物;還有兔子不喝水,否則會造成肚瀉;這些都是嚴重的錯誤觀念。寵物兔的正常健康食物應是無限量牧草、適量乾糧和潔淨的飲水。
現在飼養的兔子大部分出生時體內带有球蟲菌,球蟲菌可令幼兔致命,对成年兔則無害。所以在幼兔成年前需要餵食球蟲藥。可将球蟲藥0.5/ml滴入幼兔飲用水中,讓幼兔随意飲用,幼兔成年前每个月一次,一次療程为七天。
另外,兔子的耳朵有很多微血管與感知神經,捕捉時不可抓取耳部,長期可能會使其部位受創,應該要以手持腹部或臀部為主要施力點。
兔子生下小寶寶後有時會拔下自己的毛來給寶寶做窩。
在英语中,兔科下属所有的屬,除了兔屬(Lepus)以外,通常称为“rabbit”(中文常译为“兔子”);而兔屬大約占近一半的種類則常稱為“hare”(常中译为“野兔”)。然而,在這兩種俗名的區別並不應用於現在的科學分類,例如长耳大野兔是兔屬的成員,而岩兔屬(Pronolagus)和粗毛兔屬(Caprolagus)有時稱為“hare”。
野兔在體育界的某些項目中被認為是速度的象征,一些以速度見長的運動員被冠以野兔的花名,如澳洲著名網球運動員萊頓·休伊特[1]。
维基共享资源中相關的多媒體資源:
|
维基物种中的分类信息:
|
十二生肖 |
---|
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
This article uses material from the Wikipedia article "兔", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus