powered by CADENAS

Social Share

標緻汽車 (15997 views - Brands)

标致(Peugeot,美國 /puːˈʒoʊ/; 英國 /ˈpɜːrʒoʊ/; 法语发音:[pøʒo])是法国标致雪铁龙集团(PSA Peugeot Citroën),是一間歷史久遠且對汽車工業的發展有重大貢獻的汽車厂。旗下的汽车、機車、自行车品牌,总部位于法国索紹。寶獅汽車主要生產中小型家用房車,但也有生產一些像運動或競技用跑車、軍用越野車或大型豪華轎車之類。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

標緻汽車

標緻汽車

標緻汽車

Licensed under 本圖是某組織、物品,或活動、事件、比赛等的標誌(logo)或商標(trademark),受到版权法和商标法的保護。 (Unkown).

標緻汽車
Peugeot S.A.
公司類型 公開上市
标致雪铁龙集团子公司
成立 1882年
代表人物 Christian Streiff (CEO)
Jean-Pierre Ploue(設計長)
總部 法國杜省索紹
产业 製造業
產品 汽車
營業額 563億歐元(2005年度)
净利润 10億歐元(2005年度)
員工人數 207,200 (2005)
网站 Peugeot.com

标致Peugeot美國 /pˈʒ/; 英國 /ˈpɜːrʒ/; 法语发音:[pøʒo])是法国标致雪铁龙集团PSA Peugeot Citroën),是一間歷史久遠且對汽車工業的發展有重大貢獻的汽車厂。旗下的汽车機車自行车品牌,总部位于法国索紹。寶獅汽車主要生產中小型家用房車,但也有生產一些像運動或競技用跑車、軍用越野車或大型豪華轎車之類。

历史

虽然标致工厂从事制造业已经年代久遠,但标致进入有轮交通工具领域,还是因为自行车阿尔芒·标致(Armand Peugeot)于1882年推出了“Le Grand Bi”的penny-farthing及其随后的一系列自行车。

阿尔芒·标致在与戈特利布·戴姆勒(Gottlieb Daimler)会面之后,就开始对汽车发生兴趣。1889年,标致生产了其第一辆汽车(三轮蒸汽动力)。惟蒸汽机笨重且体积巨大,且在开动前,需要作很长时间准备。所以随着燃油内燃机发动机出现,蒸汽机很快被淘汰。1890年,第一辆使用戴姆勒发动机的燃油四轮标致车问世。

1892年,标致共生产了29辆车。标致也是那年第一家在汽油动力汽车上采用橡胶轮胎的制造商。

1896年,标致推出了自己的发动机,从此不再依靠戴姆勒提供。汽车的技术也不断进步,发动机从汽车下面被移到了前面发动机盖下面,方向盘也被采用,这时的车看起来已经非常像现代的汽车了。

1903年,标致还推出了摩托车并使用标致的品牌直到今天。

1913年,朱尔·古(Jules Goux)驾驶标致赢了印地安纳波利斯500大赛(Indianapolis 500)。这辆汽车使用由埃内斯特·亨利(Ernest Henry)设计的直列四缸发动机,它同样赢了国际汽车大奖赛(Grand Prix)。这项设计对赛车产生巨大的影响。当第一次世界大战期间滞留在美国的标致赛车手参加1914年赛季时,由于不能从法国运来零部件,所以车主就将它送到哈里·阿米纽斯·米勒(Harry Arminius Miller)和年轻的机械师弗雷德·奥芬豪瑟(Fred Offenhauser)的修车行去保养。他们对标致发动机的熟悉成就了著名的米勒赛车用发动机,后来又发展成奥芬豪瑟赛车用发动机。

那一年,标致生产了法国一半的汽车。1916年和1919年再次赢得了印地安纳波利斯500大赛。

1914年至1918年期间,标致转型为主要的武器和军车生产商,包括自行车、坦克和炮弹。战后,汽车的生产又重回正轨,汽车也不再是富人们的玩具,成了大众可以承受的消费品。

1929年,标致201推出,这是标致第一次使用数字---中间为“0”的三个数字---对产品进行命名,这也成为以后标致命名的方法。这也是第一款量产的独立前悬挂的汽车。1934年標緻推出全球第一輛電動金屬車頂的敞篷車402 BL Éclipse Décapotable,這種成本較高的可摺疊金屬車頂設計在90年代後又開始在敞篷車中流行起來。

1945年第二次世界大戰結束,1948年标致重新生产汽车,推出标致203。随后又推出了多种型号,其中不少都是由意大利賓尼法利纳公司(Pininfarina)设计。1958年,标致进入美国市场。一如其他欧洲制造商,标致从1966年至1972年,分别与雷诺沃尔沃共同生产汽车。

1974年,标致收购了雪鐵龍30的股份,并在1976年法国政府注入大量资金后,完全接管了新公司。雪鐵龍的支持者抱怨这样的合并令雪铁龙的创新传统和特色无法传承。合并后的母公司叫PSA (Peugeot Société Anonyme) 集团,两个品牌仍然独立存在,但是共享工程和技术资源。

1978年,由于克莱斯勒陷入困境,集团买下克莱斯勒欧洲分部(前身是Rootes和Simca公司)。这些工厂设备陈旧,款式过时,这笔投资也给PSA集团带来了财务问题,但1979年Chrysler/Simca Horizon仍獲選為歐洲Car of the year。自此之后克莱斯勒/Simca的车型改用Talbot这一品牌,直到1986年停产。标致买下的克莱斯勒欧洲分部共生产克莱斯勒的Sunbeam, Horizon, Avenger和Alpine这几种款式。在80年代初期,还推出了Talbot牌的新款式--Solara(Alpine掀背车的四门款), Samba(替代Sunbeam的小型掀背车),以及Tagora(以标致505为原型的大型四门轿车)。

1983年,标致205大获成功,使得整个方向转好,之后一系列成功车型陆续推出。

1986年,Talbot这一品牌被取消,Horizon/Alpine/Solara等车型全部停止生产。Talbot牌Arizona型车改称309,在 Ryton 和 Poissy 的生产流水线也相应改为生产标致车。这是一个重要的时刻,因为这意味着标致第一次在英国生产。Talbot品牌在一些商用车辆上还存活了一段时间,1992年,它被完全的取消掉了。

2004和11年,標緻香港代理權兩度由森那美奪得。

2010年,配合品牌創立200週年,寶獅汽車公開經過修改的新版品牌識別標緻,並同時更新了其全球企業形象標語,從原本所使用的「Engineered to be Enjoyed」(享樂的工藝)改為「Motion & Emotion」(動感與感性)[1]

汽车运动

标致公司是長年參與世界拉力锦标赛(WRC)的車廠之一,曾在1970年代與1980年代分別以504法语Peugeot 504205 Turbo 16等車款參賽WRC,並奪得多屆冠軍。1999年時,寶獅推出以206為基礎改良而成的越野競賽專用車款206 WRC英语Peugeot 206 WRC角逐WRC賽場,擊敗速霸陸Impreza福特Focus RS WRC英语Ford Focus RS WRC三菱Lancer Evolution等冠军常客,拿下2000到2002年連續三個賽季的車廠綜合冠軍。2004年時,車廠以307的雙門版本307 CC為基礎,開發出WRC專用的競技版本307 WRC參賽。但除了零星的幾場單場冠軍外,307 WRC未曾奪得過年度冠軍,整體表現較之206 WRC就顯得逊色。

在1990年代中期,车坛传奇人物--蒂姆哈维(Tim Harvey)驾驶标致406四门车在世界很多国家取得了量产车赛的冠军,包括法国、德国和澳大利亚,但是没有在最重要的英国量产车赛上获胜。

1996年,参赛的车辆外装为红色,1997-98年采用醒目的绿色和金色火焰设计。最初406未获冠军,大家都认为是悬挂系统的问题,但现在很清楚原因是当时车队缺少资金支持,另外引擎在直道加速上存在不足。

2001年,标致用三辆406两门版赛车参加英国量产车赛,竞争对手是Vauxhall的Astra两门版,不幸的是406两门版已经是产品生命期的尽头,尽管它也有回光返照,但竞争力实在有限,著名车手史蒂夫索珀在赛道上领先了大半时间,到了最后几圈因为引擎故障而失去冠军。当年末,406两门版正式退出,而取代它的是标致307,当然在2002年也所向披靡。

2005年末307退役,标致用307cc参加世界拉力锦标赛。另外,从1987年到1990年,标致连续4年获得了以赛程严酷知名的巴黎-达喀尔拉力赛冠军。

90年代,标致公司派出Peugeot 905参加勒芒24小时车赛,并取得了92 (905)年和93 (905 Evo 1b)年的冠军。2007年标致还会参加,参赛的车辆采用柴油发动机 , 最後於2009年成功打敗Audi R15 TDI , 得到2009年利曼24小時耐力賽終總冠軍和第二名。之後憑著Peugeot 908 / 908 HDi FAP於2010年和2011年都得到Intercontinental Le Mans Cup車廠冠軍 。

标致还为一级方程式车队提供支持,最主要的包括1998至2000赛季支持普罗斯特车队法语Prost Grand Prix

产品型號

标致车型的命名采用x0y格式。x表明汽车的大小(也就是级别),y表明型号(数字越大,型号越新)。因此,一部标致406肯定比一部标致305更大更新。这一通用规则也有例外。例如标致309(Simca的车型编号)就比306更老些。另外一些例外都是因为车型改进款,如206 sw,它基本和4系列的车差不多大小。

这一传统是从1929年标致201下线开始的。从101到909的各个组合数字都已经被注册了。因此1963年保时捷不得不把它新的901两门版改名为911。某些型号的法拉力和布里斯托尔车被允许使用与标致相同的车号。一种未被证实的说法是中间的“0”是用来遮挡早期车型车头发动车辆的摇把孔的。但是系列的第一个车型(如301,401和601)都没用这个“把戏”,到反而是后续型号,如302和402是这样子的。现在307cc和607上,打开后备箱的按钮就是型号上的那个“0”。

标致计划在将来采用中间为两个“0”的四位数字来命名新产品。这个方法已在概念车4002上试用了。2005年推出的标致1007正式采用了这个体系。

获得年度欧洲汽车大奖冠军的标致汽车:

获得年度欧洲汽车大奖第二、三名的标致汽车:

其它产品

标致还生产电动工具胡椒研磨器和研磨器。

标致从1882年开始就生产自行车(在1903-1983年间共获得10次环法自行车赛冠军)。生产汽车和摩托车是从1889年开始的。可能因为它的设计理念和标准比别的自行车更严格。大家都认为标致是法国最好的自行车。在80年代后期,标致将“标致自行车”的北美地区使用权卖给了加拿大的ProCycle公司(也叫CCM公司),欧洲的使用权卖给了Cycleurope S.A.

标致公司仍然是法国市场是最重要的机动脚踏车(摩托車)生产商。

汽车型号

全电动车

其他


标致標緻雪鐵龍集團旗下品牌 — 1950年代至今車款 編輯
時間軸 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
城市车 107 108
次紧凑型 104 106 207 208
203 204 205 206 206+
紧凑型 304 309 306 308
305 307 408
中型 403 504 405 406 407 508
404 505
大型 604 605 607
小型MPV 1007
紧凑型MPV 5008
大型MPV 806 807
跨界休旅車 2008
3008
SUV P4 4007 4008

參考文獻

  1. ^ Peugeot Rebrands with New Brand Identity. 朗標( Labbrand). [2015-08-26]. (原始内容存档于2014-04-19) (英语). 

外部链接

官方網站:


Alfa Romeo GiuliaAll-terrain vehicle阿斯顿·马丁雅士頓馬田DB5Aston Martin DBR1Aston Martin Vantage奥迪R8Audi RS 4Audi Sportback conceptBentley Continental賓利Continental GT自行車Bicycle fork盲點偵測系統Bowl sink布加迪威龙公共汽車汽车CarriageCaudron雪佛兰科尔维特Chevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChrysler Hemi engineCoandă-1910PBY卡特琳娜水上飛機Defect detectorDeLorean DMC-12道奇毒蛇Ducati DiavelFarman SportFerrari 250 GT法拉利加利福尼亚Fish-class sloopFokker SpinFord CortinaFuji FA-200 Aero Subaru直升機吉普汽車JNR Class C62朱诺号Kayak克卜勒太空望遠鏡Lake Renegade蘭博基尼Aventador兰博基尼Huracán林寶堅尼Miura迈凯伦MP4-12C梅赛德斯 (消歧义)Mercedes-Benz 300 SL梅赛德斯-奔驰S级梅赛德斯-奔驰SLK级梅赛德斯-奔驰SLS AMG三菱集团摩托車日產汽車越野车欧宝Pagani HuayraPagani Zonda標緻汽車保时捷550保时捷911螺旋槳Rail transport轉轍器火箭Santos-Dumont 14-bis新幹線Ship雪橇车速限制Steamroller方向盘潛艇噴火戰鬥機Trabant 拖拉机Train自行三轮车V8发动机大众汽车迪羅倫時光機捷豹BMW司麥特 (汽車)标致207阿尔法·罗密欧Arash 别克Zenvo ST1沃尔沃集团佛賀汽車TVR鈴木 (公司)起亚汽车科尼賽克Lagonda路虎凌志Lister StormMarussia Motors瑪莎拉蒂Mercury (automobile)摩根汽車帕加尼速霸陸汽車雪铁龙大宇集团大發工業株式會社達特桑福特汽车GMC (汽車)霍顿汽车英菲尼迪五十鈴Cheetah Racing CarsMotorhome奥迪斯柯达汽车雷诺麥克貨車麦格纳马自达Automobile Dacia光岡大蛇德士古Amazon Echo亞馬遜公司杰弗里·贝索斯华特迪士尼影片維氏品牌

This article uses material from the Wikipedia article "標緻汽車", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good