Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
旋转动能或角动能是物体旋转的动能,是物体总动能的一部份。固定参考系于物体的质心,则旋转动能与物体的转动惯量之关系是
特别注意,在平移运动与旋转运动裡,动能的方程式的相似:
在旋转系裡,转动惯量代替了质量
的角色;角速度
代替了直线速度
的角色。
地球的自转周期大约是23.93小时。它的角速度是7.29×10-5 rad·s-1。假设地球形状是完美的球形,它的质量密度非常的均匀。那麼,它的转动惯量是 = 9.72×1037 kg·m2。因此,它拥有旋转动能2.58×1029焦耳。
如此巨大的动能,如果能加以利用,肯定会造福人群。借着潮汐能,可以开发出一部份旋转动能。但是,这方法也添加全球性浪潮的摩擦力,微量的减慢地球的角速度。依照角动量守恒定律,月亮环绕地球运行的角动量、距离、周期都会因此增加。
This article uses material from the Wikipedia article "旋转动能", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Flächenträgheitsmoment