Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) 請協助改善此條目。參見WP:LINKSTYLE、WP:MOSIW以了解細節。突出显示跨语言链接可以便于检查。 |
Technogym | |
---|---|
成立 | 1983年 |
代表人物 | 创始人内里奥·亚历山大 |
總部 | 義大利 , 切塞纳 |
標語口號 | The wellness company |
产业 | 健身 |
產品 | 健身器材 |
員工人數 | 1400(2005年) |
网站 | http://www.technogym.com/ |
泰诺健(英语:Technogym),是一家意大利的健身器材设计生产商,于1983年10月20日,由内里奥·亚历山大(Nerio Alessandri)创建。
泰诺健公司目前总部设在意大利切塞纳,在欧洲、亚洲和美国开设了12家直属分公司,在全球拥有1400多名员工,大约85% 的产品销售至全球100多个国家,器材全部在意大利设计和制造。泰诺健是2000年悉尼、2004年雅典、2006年都灵[1]及2008年北京举办的奥运会和残疾人奥运会[2]以及2006年亚运会和2007年泛美运动会與2016年夏季奧林匹克運動會[3]的官方供应商。
泰诺健倡导“Wellness全面健康,全面健康”[4]。wellness面向的是所有人群,保持身心的健康舒适是每个人都需要的。曾获得2003年欧洲 “Great Place to Work (理想工作场所)”奖 [5]。
产品主要分为商业健身和家庭健身两类,包括以下几个系列。
这是一篇與公司和企业相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
This article uses material from the Wikipedia article "泰诺健", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good