Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Tristan Nitot).
塔式建築(Tower)或作塔、臺,是指高大但細長的結構物,在不同的环境中可以发挥不同作用,完成不同的功能。
在汉语中,塔(Pagoda)本來指源於佛教於東亞文化圈及印度文化圈中常見的高層建築,後來也常用於稱呼其他地區一些高大建築,如埃菲尔铁塔、比萨斜塔、电视塔、金字塔、灯塔。在现代建筑中,塔也被用来称呼一些極其高大的单体建筑,比如曾经矗立在纽约曼哈顿岛上的世界贸易中心,就被称作“双塔”,这些摩天大楼属于大楼的形式之一。
人類自史前時代起就已經開始建造臺與塔。聖經的創世記中即有人類想要建造巴別塔的記載。已知最古老的塔是耶利哥牆(英语:Wall of Jericho)的圓形石塔,約在西元前八千年。蘇美人在西元前四世紀也建造了金字形神塔,其中最出名的是西元前三世紀烏爾金字形神塔(英语:Ziggurat of Ur)。中國在西周時便建造了許多烽火台來傳遞訊息。[1]
在一定高度以下的塔,可以用二對互相平行的側面來支撐結構的重量。但若超過一定高度時,其壓應力會超過材料強度,塔會倒塌,因此較高的塔其支撐結構會設計成錐形,越高層的面積較小,以避免壓縮負載造成塔的倒塌。
另一個會影響塔的因素是挫曲,是指細長形的物體在有側面受力的情形下,在壓應力尚未超過材料強度時就出現物體彎曲變形的情形。因此結構需有足夠的剛性以避免變形。許多很高的塔其支撐結構在塔的周圍,也可以提昇其剛性。
塔的動態特性也是在設計時需考慮的限制之一。塔會受到風力變化、涡旋脱落(英语:vortex shedding)及地震的影響,一般會用強度和剛性的加強來處理,也有些會利用調諧質量阻尼器(英语:tuned mass damper)來減小塔在外力下的運動。若塔在不同高度的截面不同,或是越高層的面積較小,也都可以避免整個塔同時受到涡旋脱落的影響。
排序 | 名称 | 高度 | 位置 | 国家及地區 | 竣工 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东京晴空塔 | 634m | 东京 | 日本 | 2012年 |
2 | 广州塔 | 600m | 广州 | 中国 | 2010年 |
3 | 加拿大国家电视塔 | 553m | 多伦多 | 加拿大 | 1976年 |
4 | 莫斯科电视塔 | 537m | 莫斯科 | 俄羅斯 | 1967年 |
5 | 上海东方明珠电视塔 | 468m | 上海 | 中国 | 1994年 |
6 | Milad Tower | 435m | 德黑兰 | 伊朗 | 2003年 |
7 | 吉隆坡塔 | 421m | 吉隆坡 | 马来西亚 | 1995年 |
8 | 天津广播电视塔 | 415m | 天津 | 中国 | 1991年 |
9 | 中央广播电视塔 | 405m | 北京 | 中国 | 1992年 |
10 | 基辅电视塔 | 385m | 基辅 | 烏克蘭 | 1973年 |
维基共享资源中相关的多媒体资源:塔式建筑 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "塔式建築", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library