藍寶堅尼 | |
---|---|
原文名稱 | Lamborghini |
持有者 | 大众集团旗下藍寶堅尼汽车公司(1999起) |
國家 | 義大利 |
目標市場 | 汽车 |
前任持有者 |
1995–1998 V'Power and Mycom Sedtco 1994–1995 Megatech Control Ltd. 1987–1994 克莱斯勒公司 1984-1987 Patrick Mimran 1977-1984 破产托管 1972-1977 Georges-Henri Rossetti 和René Leimer 1963-1972 費魯齊歐·藍寶堅尼 |
藍寶堅尼汽車公司(意大利語:Automobili Lamborghini S.p.A.,義大利語:[lamborˈɡiːni] 聆聽)是一家集设计、工程、制造与销售于一身的超级跑车制造商,坐落於意大利聖亞加塔·波隆尼。1963年由費魯齊歐·藍寶堅尼創立[1]。在2011年,藍寶堅尼的831名员工总共生产了1,711辆汽车。
公司成立之初,曾因營運不善而數度易手。但多年來公司皆視意大利另一超級跑車品牌法拉利汽車為主要競爭對手。该公司的第一款车型,生产于20世纪60年代中期,并以精致,性能和舒适著称。在1966年因藍寶堅尼Miura跑车而获得了广泛好评,该车配有中置後驅(以量產型汽車來說是新賞試),此后成为一般人眼中超级跑车的标准配置。而林寶堅尼的產品保持了從晚六十年代到八十年代初的世界最快速極產車記錄。
藍寶堅尼在最初建立的十年里获得快速的发展,然而1973年末,伴随着股市崩盘和石油危机,藍寶堅尼的销售开始变得困难起来。作為對傳統跑車的兩大大名牌法拉利和保時捷的挑戰者來說命途多變,有些像英系名牌的蓮花汽車,而兩者都多年在跑車名牌的第三四位間爭持。
藍寶堅尼的風格是較硬朗和誇張,因為近年的賠蝕,所以較少涉足實際賽車運動,並把車款集中在種類較少的車系,也意味不存在明確的旗艦和入門車款之別,大致上所有現行新產品,都有實際上超級跑車的實力。
此后公司三度易手,在1987年克莱斯勒汽车公司控制之前,藍寶堅尼一度接近倒闭。由于盈利不佳,克莱斯勒于1994年将公司出售给马来西亚的投资商Mycom Setdco和印尼的V'Power Corporation。整个1990年代里几乎没有获得成功,直到Mycom Setdco和V'Power Corporatio在1998年5月27日把公司转手卖给大众集团旗下的奥迪汽车。奥迪的接手对藍寶堅尼来说进入了一个拥有强大而稳定的生产力的时代。在21世纪初期,销售额以接近10倍的速度增长,并在2007年至2008年达到有史以来的销售额的巅峰。2008年的全球金融危机使得全球的豪华车市场受到了重创,由此而导致销售额跌了50%。
費魯齊歐·藍寶堅尼是一个生活在意大利北部的艾米利亚-罗马涅大区费拉拉省的viticulturists的青年。在二战期间是一名意大利皇家空军的机械师,在那之后他进入一家基于二战军事设施建造的商业拖拉机厂。在20世纪50年代中期,藍寶堅尼的拖拉机厂,即藍寶堅尼拖拉机有限公司,已成为全国最大的农业设备制造商之一。同时他还拥有一个成功的燃气热水器和空调生产商。
不断的财富积累使得費魯齊歐·藍寶堅尼在童年时期就对汽车产生了很大的兴趣,并且渴望拥有一批高档汽车,包括:阿尔法罗密欧,蓝旗亚,玛莎拉蒂和梅赛德斯-奔驰。1958年他购买了第一辆法拉利汽车,一台250GT,之后又买了一些。費魯齊歐·藍寶堅尼很喜欢法拉利汽车,但是他认为,对于普通的道路来说,法拉利汽车显得十分粗狂和嘈杂,显然更适合赛道。当費魯齊歐·藍寶堅尼的法拉利汽车离合器出现问题后,他发现法拉利所使用的汽车离合器竟然和藍寶堅尼拖拉机所使用的离合器一模一样。費魯齊歐·藍寶堅尼去找法拉利要求其更换一个质量更好的离合器却遭到了拒绝。法拉利说,費魯齊歐·藍寶堅尼只是一个拖拉机制造商,因此对于运动跑车他一无所知。于是藍寶堅尼觉得应该建立一个汽车制造工厂来实现他对于运动跑车的完美追求。
在创办自己的公司之前,兰博基尼已将委托工程公司SOCIETA AUTOSTAR设计的V12发动机用在他的新汽车上。兰博基尼希望可以采用类似于法拉利的3升V12引擎,但他希望引擎的设计纯粹是为了在普通道路上使用。对比了修改后的法拉利公路车使用的引擎。 AUTOSTAR 委托当时创造了著名的法拉利250 GTO工程师的“五人帮”的成员 Giotto Bizzarrini,他在1961年后离开了法拉利公司创始人恩佐·法拉利,宣布打算重新组织工程技术人员。 Giotto Bizzarrini为兰博基尼设计的发动机拥有3.5升的排量,9.5:1的压缩比,并且转速为9800转,最大输出为360马力。但是兰博基尼对发动机的高转数和干式油底壳润滑系统很不满意,因为两种特性的都是赛车引擎所使用的,他根本不希望使用在兰博基尼汽车上。当Bizzarrini拒绝改变发动机的设计,以使其更加的“彬彬有礼”。兰博基尼便拒绝支付商定的4.5万意大利里拉的费用(加上奖金为每个单元的制动马力的发动机可以产生对等的法拉利引擎)。起初兰博基尼并不能付清设计师提出的价格,直到法院下令这样做。
第一个兰博基尼的底盘是由意大利著名的底盘工程师来自法拉利公司的吉安·保罗·达拉和玛莎拉蒂设计的,其一个团队包括的Paolo Stanzani,一个应届毕业生和鲍勃·华莱士,华莱士是个新西兰人,在玛莎拉蒂中他以敏锐的的底盘处理和极好的反馈以及出色的技能而著名。车身则是由相对未知的的设计师Franco Scaglione所设计,他被费鲁齐欧·兰博基尼看中后,设计了很多备受推崇的品牌,包括Vignale,Ghia,博通和宾尼法利纳。
目前,流傳有數個版本關於費魯齊歐·兰博基尼為什麼開設汽車製造公司的原因,多數版本都指向與恩佐·法拉利有關聯。
然而,上述那些的說法,並非事實。歐洲的大眾媒體也許經常做把這當成真實新聞,這誤會也經日本的汽車相關媒體順著引入日本國內,並給予都市傳說化罷了。往後,更形成狂熱愛好者和反對狂熱愛好者之間的流言斐語。
日本的雜社曾經專訪過費魯齊歐·兰博基尼的妻子,她則當下立即反對此類說法。依據她的談話指出:『費魯齊歐·兰博基尼以自己使用車輛的結果,找到那品質的疑問是事實。但是,之後的部分,卻有所不同』。實際上,費魯齊歐·兰博基尼將改善車輛的部分想法,提案寫成書信寄給對方,但始終得不到回應。既然如此,不如自己來挑戰做做看汽車行業,即為事實的真相。
目前,較為普遍的說法是,創業者費魯齊歐·兰博基尼出生於1916年4月28日,當天正巧屬於金牛座,故以此為徽章。近來,另有「蠻牛」(兰博基尼徽章)抗衡「躍馬」(法拉利徽章)的傳言產生。
依車型生產年度及順序排列。車型列表如下:
車輛型號 | 製造年度 | 引擎型式 | 排氣量 | 極速 |
---|---|---|---|---|
350GTV | 1963 |
Lamborghini V12 | 3464 cc | 280 km/h |
350GT | 1964-1968 | Lamborghini V12 | 3464 cc | 240 km/h |
400GT 2+2 | 1966-1968 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 250 km/h |
Miura | 1966-1973 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 288 km/h |
Espada | 1968-1978 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 245 km/h |
Islero | 1968-1970 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 248 km/h |
Jarama | 1970-1978 | Lamborghini V12 | 3929 cc | 240 km/h |
Urraco | 1970-1979 | Lamborghini V8 | 2463/2996/1994 cc | 230 km/h |
Countach | 1974-1989 | Lamborghini V12 | 3929/4754/5167 cc | 315 km/h |
Silhouette | 1976-1977 | Lamborghini V8 | 2996 cc | 260 km/h |
Jalpa | 1982-1989 | Lamborghini V8 | 3485 cc | 240 km/h |
LM002 | 1986-1992 | Lamborghini V12 | 5167 cc | 210 km/h |
Diablo | 1990-2001 | Lamborghini V12 | 5707/5992 cc | 325-338 km/h |
Murciélago | 2001-2010 | Lamborghini V12 | 6496 cc | 330-345 km/h |
Gallardo | 2003-2013 | Lamborghini V10 | 5200 cc | 325 km/h |
Reventón | 2007 | Lamborghini V12 | 6496 cc | 340 km/h |
Reventón Roadster | 2009 | Lamborghini V12 | 6496 cc | 330 km/h |
Aventador | 2011-至今 | Lamborghini V12 | 6496 cc | 350 km/h |
Urus | 2012-至今 | Lamborghini V? | ? cc | 329 km/h |
Veneno | 2013-至今 | Lamborghini V12 | 6496 cc | 355 km/h |
Huracán | 2014-至今 | Lamborghini V10 | 5200 cc | 325 km/h |
Centenario | 2016-至今 | Lamborghini V12 | 6496 cc | 355 km/h |
車輛型號 | 製造年度 | 引擎型式 | 排氣量 | 極速 | |
---|---|---|---|---|---|
350 GTV Concept | 1963 | Lamborghini V12 | 3464 cc | 280 km/h | |
Flying Star II Concept | 1966 | Lamborghini V12 | ? cc | 225 km/h | |
Marzal Concept | 1967 | Lamborghini V12 | ? cc | 225 km/h | |
Bravo Concept | 1974 | Lamborghini V8 | ? cc | ? km/h | |
Cheetah Concept | 1977 | ? | ? cc | ? km/h | |
Athon | 1980 | Lamborghini V8 | ? cc | ? km/h | |
LM001 | 1981 | Lamborghini V8 | 5900 cc | ? km/h | |
Marco Polo Concept | 1982 | ? | ? cc | ? km/h | |
LMA002 | 1982 | Lamborghini V12 | 5167 cc | ? km/h | |
Portofino Concept | 1987 | Lamborghini V8 | 3485 cc | ? km/h | |
Genesis Concept | 1988 | Lamborghini V12 | ?cc | ? km/h | |
P140 Concept | 1988 | Lamborghini V10 | 3961 cc | 299.3 km/h | |
Italdesign Cala Concept | 1995 | Lamborghini V10 | 3900 cc | 290 km/h | |
Zagato Raptor | 1996 | Lamborghini V12 | 5700 cc | 330 km/h | |
Murcielago Barchetta Concept | 2002 | Aluminum Alloy | 6192 cc | ? km/h | |
Concept S | 2005 | Lamborghini V10 | 4961 cc | ? km/h | |
Miura concept | 2006 | Lamborghini V12 | ? cc | ? | [4] |
Sesto Elemento | 2010 | Lamborghini V10 | 5200 cc | 412 km/h | [5] |
Egoista | 2013 | Lamborghini V10 | 5200 cc | ? km/h | |
Asterion LP 910-4 | 2014 | Lamborghini V10 | 5200cc | 320km/h |
早期,曾因公司營運不善,數度易手經營權。相關列表如下:
年度 | 經營者/經營公司 | 股/年 | 性質 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1963年-1972年 | 費魯齊歐·兰博基尼(Ferruccio Lamborghini) | 100%/1963年-1972年 49%/1972年-1974年 |
實際經營 協助經營 |
|
1972年-1977年 | 喬治·亨利·羅塞帝(Georges-Henri Rossetti) 勒內·萊莫(René Leimer) |
51%/1972年-1977年 49%/1974年-1977年 |
實際經營 股份持有 |
|
1977年-1984年 | 休伯特·哈內(Hubert Hahne) 雷蒙德·諾依瑪(Raymond Noima) 佐坦·雷帝(Zoltan Reti) 喬治·米龍(Giorgio Mirone) 阿萊桑德羅·阿特斯(Alessandro Artese) |
?%/1977年—1978年 ?%/1977年—1978年 100%/1977年-1978年 ?%/1978年-1984年 ?%/1978年-1984年 |
實際經營 股份持有 宣告破產 債權持有 債權持有 |
|
1984年-1987年 | 派屈克·米勒曼(Patrick Mimram) | ?%/1980年—1984年 | 實際經營 | |
1987年-1994年 | 克萊斯勒/李·艾科卡(Lee Iacocca) | 100%/1987年—1994年 | 實際經營 | |
1994年-1995年 | Megatech Control Ltd. | 100%/1994年-1995年 | 實際經營 | |
1995年-1998年 | V'Power Corporation Mycom/湯米·蘇哈托(Tommy Suharto) |
40%/1995年-1998年 60%/1995年-1998年 |
實際經營 股份持有 |
|
1998年-至今 | 奧迪汽車/大众集團 | 100%/1998年-至今 | 實際經營 |
近年來,「大众集團」積極推廣「Lamborghini®」的品牌名稱,採取「異業結盟」的合作方式,提高品牌的附加價值。
This article uses material from the Wikipedia article "藍寶堅尼", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good