powered by CADENAS

Social Share

Matrox (94 views - Manufacturer & Supplier)

Matrox Electronic Systems Ltd是一家加拿大公司,中文名为迈创。公司位在加拿大的魁北克省(Quebec)南部的多瓦勒(Dorval)市,该公司专注于个人计算机内的显示卡,而创办人为Lorne Trottier与Branko Branko Matić,该公司的命名也来自于此:Matić的"Ma"与Trottier的"tro",最后再加上x(x取自英文「excellence,优秀、卓越」的x)就成了Matrox。 过去很长一段时间,Matrox的显卡一直有着最佳的2D显示效能,因此被ZD Davis的PC绘图视频测试软件认定为2D显示效能的测试基准,以Matrox的效能表现为100分,测试其它业者的显卡能获取几分。 Matrox在专业多重显示的显卡上相当独到,多重显示可以让一张显卡同时对多个显示器进行画面输出。除此之外,Matrox的目标客户相当广泛,举凡有2D视频、3D视频、影像视频等需求者,以及科学、医疗、军用(防御)、财务等影像绘图工作站需求者,都是Matrox的目标客户、目标使用者。 在1990年代期间,Matrox公司的Millennium系列显卡在2D方面的速度、质量都有极佳的表现,不过在3D显卡方面的效能、市占都逐渐落后于其它业者,虽然该公司曾努力维持自身在产业界的地位。最后,Matrox转专注到特有、利基的视频需求市场,导致了近几年在整体显卡市场中仅剩不足1%的占有率。
Go to Article

Matrox

Matrox

Matrox
Matrox Electronic Systems Ltd
公司類型上市公司
成立1976
代表人物Lorne Trottier
Branko Branko Matić
總部加拿大魁北克省
標語口號Graphics for professionals
产业半导体
產品显示卡
員工人數900+
网站Matrox

Matrox Electronic Systems Ltd是一家加拿大公司,中文名为迈创。公司位在加拿大的魁北克省(Quebec)南部的多瓦勒(Dorval)市,该公司专注于个人计算机内的显示卡,而创办人为Lorne Trottier与Branko Branko Matić,该公司的命名也来自于此:Matić的"Ma"与Trottier的"tro",最后再加上x(x取自英文「excellence,优秀、卓越」的x)就成了Matrox。

过去很长一段时间,Matrox的显卡一直有着最佳的2D显示效能,因此被ZD Davis的PC绘图视频测试软件认定为2D显示效能的测试基准,以Matrox的效能表现为100分,测试其它业者的显卡能获取几分。

Matrox在专业多重显示的显卡上相当独到,多重显示可以让一张显卡同时对多个显示器进行画面输出。除此之外,Matrox的目标客户相当广泛,举凡有2D视频、3D视频、影像视频等需求者,以及科学、医疗、军用(防御)、财务等影像绘图工作站需求者,都是Matrox的目标客户、目标使用者。

在1990年代期间,Matrox公司的Millennium系列显卡在2D方面的速度、质量都有极佳的表现,不过在3D显卡方面的效能、市占都逐渐落后于其它业者,虽然该公司曾努力维持自身在产业界的地位。最后,Matrox转专注到特有、利基的视频需求市场,导致了近几年在整体显卡市场中仅剩不足1%的占有率。

显卡型号:

Inconcise list

  • Matrox Ultima
  • Matrox Impression
  • Matrox Mystique
  • Matrox Millennium
  • Matrox Mystique 220
    • Matrox Mystique 220 Business
  • Matrox Millennium II
  • Matrox m3D
  • Matrox MGA G100
  • Matrox Productiva G100
    • Matrox Productiva G100 MMS
  • Matrox Mystique G200
  • Matrox Millennium G200
    • Matrox Millennium G200 LE
    • Matrox Millennium G200 DVI
    • Matrox Millennium G200 MMS
  • Matrox Marvel G200
  • Matrox Millennium G250
    • Matrox Millennium G250 LE
  • Matrox Millennium G400
    • Matrox Millennium G400 MAX
  • Matrox Marvel G400
  • Matrox Millennium G450
    • Matrox Millennium G450 DVI
    • Matrox Millennium G450 MMS
    • Digital First Millennium G450
  • Matrox Marvel G450 eTV
  • Matrox Millennium G550
    • Digital First Millennium G550
    • Matrox Millennium G550 DVI
    • Matrox Millennium G550 Dual-DVI
    • Matrox G550 PCIe X1
    • Matrox G550 PCIe x1 LP (LHF60)
  • Matrox Parhelia (2002)[註 1]
    • Matrox Millennium P650 64M
    • Matrox Millennium P750 64M
    • Matrox Parhelia-512 128M(PH-128B)
    • Matrox Parhelia-512 128M(PH-128R)
    • Matrox Parhelia-512 256M(PH-A256)
    • Matrox Parhelia PCI64 256M
    • Matrox Parhelia HR256 256M
    • Matrox Parhelia Precision SGT 256M
    • Matrox Parhelia QID/QID PRO
    • Matrox Parhelia APVe PCIe 16x 128M
    • Matrox QID PCI-E PCIe 16x 128M (Quad Port)
    • Matrox QID PCI 128M (Quad Port)
    • Matrox P650 PCIe 16x 128M
    • Matrox P650LP PCIe 16x 64M
    • Matrox P650LP PCIe 16x 128M
    • Matrox P650 PCIe 1x 128M
    • Matrox P690 PCIe 16x
    • Matrox P690 PCI 128M
    • Matrox P690LP PCIe 16x 128M
    • Matrox P690LP PCIe 16x 256M
    • Matrox P690LP PCIe 1x

多重显示用的可携式掌上盒

针对医疗影像需求所推出的显卡:

(Inconcise list)

  • MED Series:
    • MED2mp
    • MED3mp
    • MED5mp
  • RAD Series:
    • RAD2mp
    • RAD3mp
    • RAD9mp
    • RADQ2mp
  • TheatreVUE Series:
    • TheatreVUE T20
    • TheatreVUE T30

Matrox也有研制一些实时视频编辑卡,例如RT.X100

显卡所搭售、随附(bundle)的游戏列表

注释

  1. ^ Parhelia系列显示卡能支持三显示输出,并成为首款能部份支持DirectX 9.0的显示卡。

参考文献

外部链接

参见



This article uses material from the Wikipedia article "Matrox", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Manufacturer & Supplier

3D,supplier,distributor,manufacturer,B2B, purchase, procure, sourcing,e-procurement,buy,sell,products