powered by CADENAS

Social Share

QCad (11425 views - CAD & CAM (Mechanical) Dictionary)

QCad是一个用于二维设计及绘图的计算机辅助设计(computer-aided design, CAD)软件,支持Linux、Mac OS X、Unix及Microsoft Windows操作系统。Qcad的社区版功能要比完全版稍少,但它是使用GPL协议发布。对于一些Linux平台也有预编译的包可以使用,如Debian。 QCad由RibbonSoft从1999年10月开始开发,代码基础是CAM Expert。而QCad 2的开发则始于2002年5月。 QCad使用了很多和AutoCAD相似的接口及概念。QCad支持AutoCAD DXF文件格式的读写,并可以导入或导出位图。 QCad在KDE平台有一个修改版本,称为KDE辅助设计(KDE aided design, KAD)。
Go to Article

QCad

QCad

QCad
開發者 RibbonSoft
穩定版本 3.16.5.4(2017年3月2日,​5個月前​(2017-03-02
操作系统 类Unix系统/Windows/Linux/Mac OS X
类型 计算机辅助设计
许可协议 带时间限制的免费试用(专业版)/GPL(社区版)
網站 http://www.qcad.org/
源代码库 github.com/qcad/qcad

QCad是一个用于二维设计及绘图的计算机辅助设计(computer-aided design, CAD)软件,支持LinuxMac OS XUnixMicrosoft Windows操作系统。Qcad的社区版功能要比完全版稍少[1],但它是使用GPL协议发布。对于一些Linux平台也有预编译的包可以使用,如Debian。

QCad由RibbonSoft从1999年10月开始开发,代码基础是CAM Expert。而QCad 2的开发则始于2002年5月。

QCad使用了很多和AutoCAD相似的接口及概念。QCad支持AutoCAD DXF文件格式的读写,并可以导入或导出位图[2]

QCad在KDE平台有一个修改版本,称为KDE辅助设计(KDE aided design, KAD)[3]

参考文献

  1. ^ QCad FAQ. [2008-03-06] (英语). 
  2. ^ QCad Features. [2008-03-06] (英语). 
  3. ^ KAD - KDE aided design. [2008-03-06] (英语). 

参见

外部链接



This article uses material from the Wikipedia article "QCad", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD CAM (Mechanical) Dictionary

3D,Models,Catalogs,Drawings,Library,Symbols,Objects,OEM