powered by CADENAS

Social Share

(28666 views - Material Database)

鋼或稱鋼鐵、鋼材,是一種由鐵與其他元素結合而成的合金,當中最普遍的是碳。碳約佔鋼材重量的0.2%至2.1%,視乎鋼材的等級。其他有時會用到的合金元素還包括錳、鉻、釩和鎢。碳與其他元素有硬化劑的作用,能夠防止鐵原子的晶格因原子滑移過其他原子而出現位錯。調整合金元素的量,及其存在與鋼中的形式(溶質元素及參與相),就能夠控制鋼成品的特性,例如硬度、延展性及強度。加了碳的鋼會比純鐵更硬更強,但是這種鋼的延展性會比鐵差。 含碳量高於2.1%的合金叫鑄鐵,因為這種合金的熔點較低,可鑄性強。鋼又跟熟鐵不同,熟鐵可以含有少量的碳,但這些碳雜質都是夾雜在鋼中的殘留熔渣。鋼有兩種跟鑄鐵和熟鐵不同的特性,就是鋼的耐鏽度較高,以及可焊度更佳。 儘管在文藝復興之前很久,人們已經懂得使用各種低效的方法來生產鋼,但是鋼的普及化要等到十七世紀,也就是有了更高效的生產法之後。自從在十九世紀發明了貝塞麥煉鋼法之後,鋼就成了一種可大量生產的廉價材料。後來煉鋼法經過更多的改進,例如碱性氧氣煉鋼,使得鋼的生產價格更低,但同時品質更好。時至今日,鋼已經成為世界上普遍的材質,年生產量達十三億噸。在各種建築、基礎設施、工具、船隻、汽車、機械、電器及武器中,鋼都是一種主要的成份。現代鋼鐵一般用各種標準化團體所制定的不同品質標準來區分。
Go to Article

钢

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Original svg file by en:User:A1. Chinese translation by Choihei).

的顯微組織

肥粒鐵(α-Fe)
奥氏体(γ-Fe)
马氏体
波來鐵(88%肥粒鐵,12%碳化三铁)
變韌鐵
粒滴斑铁(肥粒鐵及碳化三铁
的共晶混合物,含碳量4.3%)
碳化三铁(Fe3C)
β铁(β-Fe)
ε铁(ε-Fe)

坩埚钢
碳鋼(含量≤2.1%)
彈簧鋼(低或無合金
合金鋼(含有碳以外的元素)

马氏体时效钢(含鎳)
不鏽鋼(含鉻量≥10.5%)
耐候钢
工具鋼(工具用的合金鋼)
其他含鐵材料

鑄鐵(含碳量>2.1%)

白鑄鐵
灰鑄鐵
可鍛鑄鐵
球墨鑄鐵
蠕墨铸铁
锻铁(含有熔渣)

或稱鋼鐵鋼材,是一種由與其他元素結合而成的合金,當中最普遍的是。碳約佔鋼材重量的0.2%至2.1%,視乎鋼材的等級。其他有時會用到的合金元素還包括[1]。碳與其他元素有硬化劑的作用,能夠防止鐵原子的晶格因原子滑移過其他原子而出現位錯。調整合金元素的量,及其存在與鋼中的形式(溶質元素及參與),就能夠控制鋼成品的特性,例如硬度延展性強度。加了碳的鋼會比純鐵更硬更強,但是這種鋼的延展性會比鐵差。

含碳量高於2.1%的合金叫鑄鐵,因為這種合金的熔點較低,可鑄性[1]。鋼又跟熟鐵不同,熟鐵可以含有少量的碳,但這些碳雜質都是夾雜在鋼中的殘留熔渣。鋼有兩種跟鑄鐵和熟鐵不同的特性,就是鋼的耐度較高,以及可焊度更佳。

儘管在文藝復興之前很久,人們已經懂得使用各種低效的方法來生產鋼,但是鋼的普及化要等到十七世紀,也就是有了更高效的生產法之後。自從在十九世紀發明了貝塞麥煉鋼法之後,鋼就成了一種可大量生產的廉價材料。後來煉鋼法經過更多的改進,例如碱性氧氣煉鋼,使得鋼的生產價格更低,但同時品質更好。時至今日,鋼已經成為世界上普遍的材質,年生產量達十三億噸。在各種建築、基礎設施、工具、船隻、汽車、機械、電器及武器中,鋼都是一種主要的成份。現代鋼鐵一般用各種標準化團體所制定的不同品質標準來區分。

材質屬性

地球地殼上所有的天然都是以礦石的形式存在,一般為氧化鐵,例如磁鐵礦赤鐵礦等。要提取鐵,就要把鐵礦中的氧移除,讓氧與其他的化學元素結合,例如碳。這個過程叫熔煉,最早應用於熔點較低的金屬,例如熔點約為250 °C的及熔點約為1,100 ℃的。而鑄鐵的熔點則為1,375 ℃。這種溫度用青銅時代已經有的古老方法就可以達到。由於氧化率在800 ℃以上時會急劇增加,所以保持冶煉環境低氧是很重要的。跟銅與錫不同的是,液態鐵能夠很容易地溶解碳。熔煉所生成的合金(生鐵)含碳量過高,因此還不能叫作鋼[2]。後續的步驟會把多餘的碳和氧除掉。

很多時候會向鐵/碳化合物加入其他材料,來達至所需的特性。在鋼裏加入會增加鋼的強度,並使沃斯田鐵的化學性質更加穩定,加入會使硬度及熔點上昇,加入也可以使硬度上昇,但同時更會減輕金屬疲勞所帶來的效應。為了防止腐蝕,最少會要加入11%的鉻,這樣表面就會生成一層硬的氧化物;這種合金叫不鏽鋼。鎢能干預滲碳體的生成,使馬氏體得以在較低的淬火率下生成,這樣的成品叫高速鋼。另一方面,會使鋼變得更脆弱,因此必須從礦石中除掉這些普遍存在的元素[3]

鋼的密度會隨合金的成份而改變,但一般介与7,750至8,050 kg/m3[4]

即使在不同鋼裏面的濃度差異是如此的小,碳-鋼混合物還是可以形成一些不同的結構,這些結構各自有着很不一樣特性。要煉出高品質的鋼,是必須明白這些特性的。在室溫下,鐵最穩定的形式是體心立方晶格結構的α-鐵素體。這是一種頗軟的金屬材料,而且只能溶解很小量的碳,於723 ℃時上限為0.021 wt%,而0 ℃時則為0.005%。在煉的溫度下,若鋼的含碳量超過0.021%,它就會轉化為面心立方晶格的結構,叫沃斯田鐵,或γ-鐵。它亦是一種軟的金屬材料,但是它能溶解相當多的碳,於1,148 ℃達2.1%[5],反映出鋼的含碳量上限[6]

當鋼的含碳量少於0.8%時(叫亞共析鋼),混合物會從沃斯田鐵相冷卻下來,嘗試回到鐵素體相,並因此會有多餘的碳。其中一種能讓碳脫離沃斯田鐵的方法是,等滲碳體因沉澱離開混合物,這樣剩下的鐵純度若足夠地高,就能形成鐵素體,得出滲碳體-鐵素體混合物。滲碳體是一種既硬且脆的金屬互化物,化學式為Fe3C。当钢的含碳量为0.8%时(共析钢),冷卻的結構會形成珠光體,名稱來自於與珍珠母類似的光澤。當鋼的含碳量超過0.8%(过共析钢),冷卻的結構則會形成珠光體和渗碳体[7]

也許最重要的同質多形體馬氏體,因為它是一種介穩相,所以比其他鋼相的強度要高很多。當鋼處於沃斯田鐵相時,再受到淬火後會形成馬氏體,這是因為當晶格架構從面心立方轉成體心立方時,原子需要被“凍結”在原位的緣故。視乎沃斯田鐵相的碳含量,會形成不同的結構。當含碳量低於0.2%時,會形成體心立方結構的α-鐵素體,而當含碳量較高時則會形成體心四方結構。從沃斯田鐵到馬氏體的變換,並不需要活化能。而且沒有成份改變,因此原子一般保留變換前的鄰居[8]

馬氏體的密度比沃斯田鐵低,因此兩者在互相變換時體積也會改變。所以在沃斯田鐵轉成馬氏體時,會發生膨脹。這種膨脹所做成的內部應力,一般會對馬氏體的晶體進行壓縮,同時對餘下的鐵素體施行張力,並且還有相當量的剪應力作用於這兩種成份上。如果淬火做得不完全的話,內部應力可能把會在冷卻時導致斷裂。在最低限度上,還會導致內部加工硬化及其他微觀上的瑕疵。用水作冷卻處理時,很多時候會形成斷裂,儘管裂痕不一定可見[9]

熱處理

鋼有多種不同的熱處理過程。最常見的是退火调质(淬火後回火)。退火是把鋼高溫加熱到軟化的過程。這個過程發生時會經過三個相:回復再結晶晶粒成長。鋼退火所需的溫度取決於退火的類型,以及合金的成份[10]

调质(淬火後回火)在一開始時先把鋼加熱至沃斯田鐵相,再用進行冷卻。急速的冷卻導致馬氏體結構既硬且脆[8]。此時再把鋼作回火處理,其實就是一種更專門的退火形式。這樣的退火(回火)過程會把一部份的馬氏體轉化成滲碳體,或球化珠光體,轉化會減少鋼內部的應力和瑕疵,因此鋼最後會變得更有韌性,更不易斷[11]

鋼材的生產

當鐵礦準備被商業過程提煉前,鐵礦的含碳量仍然是太高。要得到鋼,必須把礦石熔掉,並重新處理來減低含碳量至適當水平,而在這個時候還可以加入其他元素。然後把液體用連續鑄造法鑄成厚鋼板,又或是用鑄造法鑄成鋼錠。大約96%的鋼是用連續鑄造法處理,而只有4%的鋼被鑄成鋼錠[12]。之後把鋼放進均熱爐裏加熱,再用熱軋軋成厚鋼板、鋼塊或鋼。厚鋼板會被熱或冷軋成鋼片或薄鋼板。鋼坯會被熱或冷軋成鋼條、鋼棒及鋼線。鋼塊則會被被熱或冷軋成結構鋼,如工字梁鐵路軌道。在現代鑄造廠中,這些過程一般會以裝配線的形式運作,也就是鑄造廠輸入礦石,輸出鋼成品[13]。有時鋼在軋完以後會再接受一次熱處理,來增加強度,然而會這樣做的廠商是相對地少[14]

煉鋼的歷史

中世紀時的鍛鐵爐熔煉

古代鋼

自古以來,人們已經知道鋼的存在,當時的熔煉可能是用鍊鋼爐,或其他熔鐵設施,而裏面燒的是碳[15]

已知最早的鋼成品是一塊鐵器,出土於土耳其安那托利亞卡曼-卡萊赫于克遺跡,約有四千年的歷史[16]。其他古代鋼來自東非,可追溯至公元前1400年[17]。在公元前4世紀,伊比利亞半島出產了像利刃彎刀這種鋼兵器,而古羅馬軍隊則在用諾里庫姆出產的鋼兵器[18]。中國人早在戰國時代(公元前403-221年)就已經懂得用淬火來硬化鋼材[19],而到了漢朝(公元前202-公元220年),中國人更創造出用熟鐵鑄鐵熔在一起煉鋼,於是用這種技術在公元一世紀就做出了中碳鋼[20][21]。東非的哈亞人在接近2,000年前就發明了一種高熱高爐,使得他們在那個時候能用1,802 ℃的高溫來鍛造碳鋼[22]

烏茲鋼(大馬士革鋼)

高碳鋼最早的生產證據出現於印度次大陸,出土地為斯里蘭卡的莎瑪納拉威瓦。[23]印度在公元前300年就開始生產烏茲鋼[24]。自從烏茲鋼的鍛造法在公元五世紀從印度傳入了中國,中國人除了使用他們本身原創的鍛鋼法,也採用了烏茲鋼的生產法[25],做出來的鋼叫做鑌鐵。在斯里蘭卡,這種早期的煉鋼法用到一種特殊的送風式爐,它用的風是季風,能夠生產出高碳鋼[26]。烏茲鋼也叫大馬士革鋼,以其耐用性,與所製刀刃不易損而聞名。最早是由多種不同的材料製成,當中包括各種稀有元素。它本質上是一種以鐵為主的複雜合金。最近研究指出,它的內部結構中含有碳納米管,所以這可能就是它那有名特性的來源,介於當時的鑄造技術有限,做出這種結構大概是出於偶然,而不是有意[27]。送風式爐用的是天然風,爐內放置含鐵的土壤,並用木材加熱。古代的僧伽羅人成功從每兩噸的土壤中提煉出一整噸的鋼材,當時來說可謂成就卓越。考古學家在莎瑪納拉威瓦找到了這樣的一個爐,並成功用古人的方法來生產鋼鐵[26][28]

把純鐵與碳(一般是木炭)放在一起於坩堝內慢慢加熱,冷卻後就能得到坩堝鋼,在公元九至十世紀前,梅爾夫這個地方就已經在生產坩堝鋼。在十一世紀,有證據指出宋朝的中國共有兩種煉鋼法:一種把小量熟鐵跟鑄鐵熔在一起,用於生產不均勻的次等鋼;另一種是現代貝塞麥煉鋼法的前身,透過在冷爐風下的重覆鍛造,達到不完全除碳的效果[29]

現代煉鋼

從十七世紀起,歐洲式煉鋼的第一步就是用高爐把鐵礦煉成生鐵[30]。最早期爐子裏燒的是木炭,現代方法則改為燒焦炭,事實證明後者要比前者便宜得多[31][32][33]

從鐵條開始的過程

在這些過程中,生鐵需要在精煉廠中接受精煉,以生產出鐵條(熟鐵),之後再拿鐵條去煉鋼[30]

滲碳法煉鋼的程序被記載於一篇在1574年布拉格出版的論文中,並且早在1601年紐倫堡人就在用這方法煉鋼。一本在1589年那不勒斯出版的書中有提及相近的方法,用於製作經表面硬化的盔甲與銼。這套程序在1614年被引入英格蘭,而巴茲爾·布魯克爵士於1610年代在什羅普郡柯爾布魯德爾生產這種鋼[34]。這套方法的原材料是熟鐵造的鐵條。在十七世紀期間,最好的熟鐵是瑞典斯德哥爾摩以北所產的厄勒格倫德鐵。到了十九世紀這種鐵還是最常用的原料,也就是在用這套方法的期間,幾乎用的都是這種鐵[35][36]

坩堝裏燒出來的鋼叫坩堝鋼,它是沒有經過鍛造的,因此成品會比均勻。以前大部份的爐都不能達到能熔掉鋼的溫度。現代的坩堝鋼工業最早是由本傑明·漢特斯曼於1740年代的發明所衍生的。一般會把滲碳鋼(以滲碳法製成的鋼)放在坩堝或熔爐裏面熔掉,然後鑄成鋼錠[36][37]

從生鐵開始的過程

煉鋼的現代史從1858年[38][39] 引進亨利·貝塞麥貝塞麥煉鋼法開始。他的原料是生鐵[40]。他的煉鋼法讓低成本大量生產變得可行,因此從前用熟鐵的地方現在都用軟鋼[41]。吉爾克萊斯特-托馬斯煉鋼法(或基本貝塞麥煉鋼法)是貝塞麥煉鋼法的改良版,就是在轉爐內部鋪上一層鹽基材料,以達到除磷的效果。煉鋼的另一項改良就是西門子-馬丁煉鋼法,能夠補足貝塞麥煉鋼法的缺點[36]

在使用碱性氧氣煉鋼林茨-多納維茨煉鋼法出現後,上述的煉鋼法都被淘汰了,碱性氧氣煉鋼法及其他氧氣煉鋼法是在1950年代被開發出來的。碱性氧氣煉鋼法比其他方法優勝是因為,被泵到表面上的氧氣會限制雜質,而從前雜質能夠從所用的空氣中進入[42]。時至今日,用電弧爐來重新處理廢金屬是很常見的,處理後能生產出新的鋼。它也可用於把生鐵轉化成鋼,但需要使用大量電力(每噸需要約440 kWh),所以一般只能在有大量廉價電力供應的情況下才有經濟效益[43]

鋼鐵工業

英國的一家煉鋼廠
2007年各國鋼鐵產量

現在我們都把鋼和鐵工業合稱為“鋼鐵工業”,好像它們本身就是一個個體,但是在歷史上它們是不同的產品。鋼工業通常被用作經濟進度的指標,因為鋼在基礎設施與整體經濟發展中有着舉足輕重的角色[44]

在1980年,美國共有500,000名鋼鐵工人。到2000年,數量減至224,000人[45]

中國印度經濟的急劇增長,導致近年對鋼鐵的需求量也跟着大量增加。在2000年至2005年之間,世界鋼鐵的需求量共增加了6%。自2000年起,好幾家印度[46]及中國鋼鐵商成功突圍而出,晉身世界一流,例如塔塔鋼鐵(於2007年收購柯以斯集團)、上海寶鋼集團江蘇沙鋼集團。然而,安賽樂米塔爾仍然是世界最大的鋼鐵生產商。

英國地質調查局指出,在2005年中國是世界第一名的鋼鐵生產國,佔全球總產量的三分之一,而第二、三、四名分別為日本、俄羅斯及美國[47]

倫敦金屬交易所於2008年開始將鋼材列入交易範圍。在2008年底,鋼鐵工業面對了一場激烈的衰退,因此做了不少削減[48]

現代鋼材

為了滿足各樣不同的用途,現代鋼材有着各種不同的合金金屬組合[3]碳鋼的構成很簡單,只有碳和鐵兩種元素,佔鋼材生產量的90% [1]高強度低合金鋼含有小量其他元素(正常重量最多佔鋼的2%),一般為1.5%錳,用於增加鋼的強度,這樣價格會高一點[49]低合金鋼是與其他元素合成的鋼,通常為、鎂、鉻或鎳,總加入量上限為鋼重量的10%,用於加強厚部份的可硬化性[1]。不鏽鋼及手術用不鏽鋼為了抵抗腐蝕(生鏽),需要加入最少11%的鉻,通常還會再加鎳。一些不鏽鋼,如鐵素體不鏽鋼帶磁性,而沃斯田鐵不鏽鋼則不帶磁性[50]

其他更現代的鋼材還包括工具鋼,合金元素為大量的或其他元素,它們能夠使固體溶液強化的效果最大化。同時還使析出硬化變得可行,並因此加強了鋼的耐熱性[1]。工具鋼一般用於製作斧頭、鑽頭及其他需要又鋒利又耐久刃面的設備。其他特殊用的鋼還包括耐候鋼,例如高登鋼,在風化作用下會生成一層穩定的氧化表層,因而可以在不需塗漆就能在戶外使用[51]

還有其他高強度鋼,例如雙相鋼,它是用熱處理來使其鋼體同時含有鐵素體及馬氏體微結構,因此強度較一般鋼高[52]變態誘發塑性鋼本身是沒有沃斯田鐵的低合金鋼,但用了特殊的合金和熱處理,因此其沃斯田鐵的量能夠在室溫中穩定下來。在這種鋼上施加應力,就能夠在沒有加熱的情況下,將沃斯田鐵相變成馬氏體[53]馬氏體時效鋼是鐵、鎳及其他元素的合金,但與其他鋼不同的是,它基本上不含碳,所以就生成了一種強度非常高,但同時帶有延展性的金屬[54]雙晶誘發塑性鋼用一種特殊的應變,來增加加工硬化對合金的有效度[55]埃格林鋼用了超過十二種的元素,以不同量的組合來做出一種可用於碉堡破壞彈等武器的合金,而且成本相對地低。哈特菲鋼(以羅伯特·哈特菲爵士命名)含有12-14%的錳,能在磨損時生成一層極硬的表層,防止磨耗。應用例子包括坦克履帶推土機上的推土刀邊緣,以及生命之鉗的切割刃[56]

大部份常用鋼鐵合金,一般用各種標準化團體所制定的不同品質標準來區分。例如,汽車工程師協會有一系列的等級,區分很多種不同的鋼鐵[57]美國材料和試驗協會有另外一套標準,將合金進行區分,例如美國最常用的結構鋼A36鋼[58]

將鋼熱浸於中或在鋼上電鍍上一層鋅,這樣能保護表層防止生鏽,雖然這種鍍鋅鋼不是一種合金,但是它也是一種常用的鋼[59]

用途

鐵和鋼都被廣泛地應用於建造道路、鐵路、其他基礎設施、設備與建築。大部份的現代架構,諸如體育場摩天大樓橋樑機場,都是用鋼製的支架來支撐。就算是用混凝土的結構,也要用鋼筋來加固。此外,鋼在家用電器汽車製造都有廣泛應用。儘管用的汽車主體正在增加,但是它們的主要材料仍然是鋼。鋼也被用於各種建造用的材料,例如螺栓釘子螺絲[60]。其他常見應用還包括造船輸送管道採礦離岸建設航天白色家電(如洗衣機)、工程作業車輛(如推土機)、辦公室家具、鋼棉工具及個人用背心式盔甲載具裝甲(當中最有名的是軋壓均質裝甲)。鋼還是不少現代雕塑家喜用的金屬素材。

歷史上

在引進貝塞麥煉鋼法及其他現代方法以前,鋼是價值不菲的,所以只在沒有更便宜替代品的情況下使用,尤其是各種需要又硬又鋒利刀刃的切割工具,例如刀子、刮鬍刀、劍等。鋼也被用於製作彈簧,包括鐘錶裏的彈簧[36]。自從生產方法改進,變得更迅速更節約後,要得到鋼就比較容易,價格也因而降下來,二十世紀後期塑膠的出現,使得鋼的一些應用被取代,因為塑膠成本更低,而且重量更輕[61]

長鋼

扁碳鋼

不鏽鋼

低背景鋼

由於核武器測試的關係,所以在第二次世界大戰之後生產的鋼,會受到放射性同位素污染。於是1945年之前生產的鋼,被稱為低背景鋼,用於對輻射敏感的特定用途,例如蓋革計數器輻射屏蔽

鋼鐵業

  • 2016年:英国,印度塔塔钢铁公司11日售出名下位于英格兰北部的部分钢厂。整桩交易仅象征性收取1英镑费用,显示塔塔钢铁抛售在英资产的急切心情,更折射出英国乃至全球钢铁业举步维艰的困境。[62]

另見

參考資料

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Ashby, Michael F. and Jones, David R. H. Engineering Materials 2 with corrections. Oxford: Pergamon Press. 1992 [1986]. ISBN 0-08-032532-7. .
  2. ^ Smelting. Encyclopædia Britannica. 2007.  .
  3. ^ 3.0 3.1 Alloying of Steels. Metallurgical Consultants. 2006-06-28 [2007-02-28]. .
  4. ^ Elert, Glenn. Density of Steel. [2009-04-23]. .
  5. ^ 這個數值在各種資料來源中有所出入,因此四捨五入為2.1%,但其精確值是很理論的,因為很少會做出含碳量如此的純碳鋼。見:
  6. ^ Smith & Hashemi 2006,第363页.
  7. ^ Smith & Hashemi 2006,第365–372页.
  8. ^ 8.0 8.1 Smith & Hashemi 2006,第373–378页.
  9. ^ Smith & Hashemi 2006,第388页.
  10. ^ Smith & Hashemi 2006,第249页.
  11. ^ Smith & Hashemi 2006,第388页.
  12. ^ Smith & Hashemi 2006,第361页
  13. ^ Smith & Hashemi 2006,第361–362页.
  14. ^ Bugayev等 Savin,第225页
  15. ^ Wagner, Donald B. Early iron in China, Korea, and Japan. [2007-02-28]. (原始内容存档于2007-02-05). 
  16. ^ Ironware piece unearthed from Turkey found to be oldest steel. The Hindu (Chennai, India). 2009-03-26 [2009-03-27]. (原始内容存档于2009-03-29). 
  17. ^ Civilizations in Africa: The Iron Age South of the Sahara. Washington State University. [2007-08-14]. (原始内容存档于2007-06-19). 
  18. ^ "Noricus ensis," Horace, Odes, i. 16.9
  19. ^ Wagner, Donald B. Iron and Steel in Ancient China: Second Impression, With Corrections. Leiden: E.J. Brill. 1993: 243. ISBN 90-04-09632-9. 
  20. ^ Needham, Joseph. Science and Civilization in China: Volume 4, Part 3, Civil Engineering and Nautics. Taipei: Caves Books, Ltd. 1986: 563. 
  21. ^ Gernet, 69.
  22. ^ Africa's Ancient Steelmakers. Time Magazine, Sept. 25, 1978.
  23. ^ Wilford, John Noble. Ancient Smelter Used Wind To Make High-Grade Steel. The New York Times. 1996-02-06. 
  24. ^ Ann Feuerbach, 'An investigation of the varied technology found in swords, sabres and blades from the Russian Northern Caucasus' IAMS 25 for 2005, pp. 27–43 (p. 29) 互联网档案馆存檔,存档日期2011-04-30., apparently ultimately from the writings of Zosimos of Panopolis.
  25. ^ Needham, Volume 4, Part 1, p. 282.
  26. ^ 26.0 26.1 Juleff, G. An ancient wind powered iron smelting technology in Sri Lanka. Nature. 1996, 379 (3): 60–63. Bibcode:1996Natur.379...60J. doi:10.1038/379060a0. 
  27. ^ Sanderson, Katharine. Sharpest cut from nanotube sword. News nature (Nature). 2006-11-15. doi:10.1038/news061113-11. 
  28. ^ Wayman, M L and Juleff, G. Crucible Steelmaking in Sri Lanka. Historical Metallurgy. 1999, 33 (1): 26. 
  29. ^ Hartwell, Robert. Markets, Technology and the Structure of Enterprise in the Development of the Eleventh Century Chinese Iron and Steel Industry. Journal of Economic History. 966, 26: 53–54. 
  30. ^ 30.0 30.1 Tylecote, R. F. A history of metallurgy 2 edn, Institute of Materials, London 1992, pp. 95–99 and 102–105.
  31. ^ Raistrick, A. A Dynasty of Ironfounders (1953; York 1989)
  32. ^ Hyde, C. K. Technological Change and the British iron industry (Princeton 1977)
  33. ^ Trinder, B. The Industrial Revolution in Shropshire (Chichester 2000)
  34. ^ Barraclough, K. C. Steel before Bessemer: I Blister Steel: the birth of an industry (The Metals Society, London, 1984), pp. 48–52.
  35. ^ King, P. W. The Cartel in Oregrounds Iron: trading in the raw material for steel during the eighteenth century. Journal of Industrial History. 2003, 6 (1): 25–49. 
  36. ^ 36.0 36.1 36.2 36.3 Iron and steel industry. Britannica. Encyclopædia Britannica. 2007. 
  37. ^ K. C. Barraclough, Steel before Bessemer: II Crucible Steel: the growth of technology (The Metals Society, London, 1984).
  38. ^ Erickson, Charlotte. British industrialists: steel and hosiery 1850-1950. Cambridge University Press. 1986: 141–142 [1959]. ISBN 0-566-05141-9. 
  39. ^ Bessemer, Sir Henry. An Autobiography. London: Engineering. 1905: 176, 180. 
  40. ^ Swank, James Moore. History of the Manufacture of Iron in All Ages. 1892. ISBN 0-8337-3463-6. 
  41. ^ Bessemer process 2. Encyclopædia Britannica. 2005: 168. 
  42. ^ Basic oxygen process. Encyclopædia Britannica. 2007. 
  43. ^ Jones, J.A.T. ; Bowman, B. and Lefrank, P.A. Electric Furnace Steelmaking, in The Making, Shaping and Treating of Steel, pp. 525–660. R.J. Fruehan, Editor. 1998, The AISE Steel Foundation: Pittsburgh.
  44. ^ Steel Industry. [2009-07-12]. 
  45. ^ "Congressional Record V. 148, Pt. 4, April 11, 2002 to April 24, 2002". United States Government Printing Office.
  46. ^ India's steel industry steps onto world stage. [2009-07-12]. 
  47. ^ Long-term planning needed to meet steel demand. The News. 2008-03-01 [2010-11-02]. (原始内容存档于2010-11-02). 
  48. ^ Uchitelle, Louis. Steel Industry, in Slump, Looks to Federal Stimulus. The New York Times. 2009-01-01 [2009-07-19]. 
  49. ^ High strength low alloy steels. Schoolscience.co.uk. [2007-08-14]. 
  50. ^ Steel Glossary. American Iron and Steel Institute (AISI). [2006-07-30]. 
  51. ^ Steel Interchange. American Institute of Steel Construction Inc. (AISC). [2007-02-28]. (原始内容存档于2007-12-22). 
  52. ^ Dual-phase steel. Intota Expert Knowledge Services. [2007-03-01]. 
  53. ^ Werner, Ewald. Transformation Induced Plasticity in low alloyed TRIP-steels and microstructure response to a complex stress history. [2007-03-01]. (原始内容存档于2007-12-23). 
  54. ^ Properties of Maraging Steels. [2009-07-19]. 
  55. ^ Mirko, Centi; Saliceti Stefano. Transformation Induced Plasticity (TRIP), Twinning Induced Plasticity (TWIP) and Dual-Phase (DP) Steels. Tampere University of Technology. [2007-03-01]. (原始内容存档于2008-03-07). 
  56. ^ Hadfield manganese steel. Answers.com. McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, McGraw-Hill Companies, Inc., 2003. Retrieved on 2007-02-28.
  57. ^ Bringas, John E. Handbook of Comparative World Steel Standards: Third Edition (PDF) 3rd. ASTM International. 2004: 14. ISBN 0-8031-3362-6. (原始内容 (PDF)存档于2007-01-27). 
  58. ^ Steel Construction Manual, 8th Edition, second revised edition, American Institute of Steel Construction, 1986, ch. 1 page 1-5
  59. ^ Galvanic protection. Encyclopædia Britannica. 2007. 
  60. ^ Ochshorn, Jonathan. Steel in 20th Century Architecture. Encyclopedia of Twentieth Century Architecture. 2002-06-11 [2010-04-26]. 
  61. ^ Materials science. Encyclopædia Britannica. 2007. 
  62. ^ 英国钢厂1镑出售 折射出全球钢铁业举步维艰| 新华网 > 国际 > 正文 | 20160413 | 新华社

參考書目

  • Ashby, Michael F.; Jones, David Rayner Hunkin. An introduction to microstructures, processing and design. Butterworth-Heinemann. 1992. 
  • Bugayev, K.; Konovalov, Y.; Bychkov, Y.; Tretyakov, E.; Savin, Ivan V. Iron and Steel Production. The Minerva Group, Inc. 2001 [2009-07-19]. ISBN 978-0-89499-109-7. .
  • Degarmo, E. Paul; Black, J T.; Kohser, Ronald A. Materials and Processes in Manufacturing 9th. Wiley. 2003. ISBN 0-471-65653-4. 
  • Gernet, Jacques (1982). A History of Chinese Civilization. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Smith, William F.; Hashemi, Javad. Foundations of Materials Science and Engineering 4th. McGraw-Hill. 2006. ISBN 0-07-295358-6. 

延伸閱讀

外部連結


擠型Arsenical copperMercuryAluminium-lithium alloy鋁鎳鈷合金Birmabright杜拉鋁HiduminiumHydronaliumItalma镁铝合金鋁合金Y alloy伍德合金Rose's metalChromium hydrideNichromeMegalliumStellite維塔立合金Beryllium copperBillon (alloy)黃銅Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)Tombac青铜Aluminium bronzeArsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluSpeculum metal康銅氢化亚铜Copper–tungstenCorinthian bronzeCunife白铜Cymbal alloysDevarda's alloy琥珀金HepatizonManganinMelchior (alloy)Nickel silverMolybdochalkos北歐金ShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstan白金 (合金)銠金礦Crown goldElinvarField's metalFernicoFerroalloyFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouranium不變鋼铸铁Iron–hydrogen alloy生鐵Kanthal (alloy)KovarStaballoyBulat steelCrucible steel41xx steel大馬士革鋼Mangalloy高速鋼Mushet steel马氏体时效钢High-strength low-alloy steelReynolds 531电工钢Spring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainless马氏体不锈钢Sanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelTool steel耐候钢烏茲鋼銲料TerneType metalElektron (alloy)汞齊Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes International英高鎳合金MonelNicrosilNisilNickel titaniumΜ合金透磁合金超導磁率合金Nickel hydridePlutonium–gallium alloy钠钾合金MischmetalTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydride釤鈷磁鐵Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTi Beta-C.Titanium alloy氢化钛Gum metalTitanium gold氮化钛巴氏合金Britannia metalPewterQueen's metalWhite metal氢化铀ZamakZirconium hydride甲烷Mezzanine原子陶瓷器铁砧煉鋼廠Steelmaking铁矿高爐冶炼Shear (sheet metal)材料科学Ironworks水碓凸轮凸轮轴Stamp millHammermill

This article uses material from the Wikipedia article "钢", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material