powered by CADENAS

Social Share

Amazon

生命 (4077 views - Human)

生命泛指一类具有稳定的物质和能量代谢现象并且能回应刺激、能进行自我复制(繁殖)的半开放物质系统。簡單來說,也就是具有生命機制的物体。生命个体一定会经历出生、成长、衰老和死亡。生命种群则在一代代个体的更替中经过自然选择发生进化以适应环境。生物學則是以研究生命為中心的科學。 生命的最小單位是生物,生物是由一個或多個細胞組成,能够新陳代謝,維持恆定性,可以成長,回应刺激,可以繁殖甚至演化,以適應外界環境,繼續繁殖并產生後代。在地球的生物圈內可以找到許多不同的生物,在這些生物中(包括植物、動物、真菌、原生生物、古菌及細菌),都有共同的特徵,都是由以碳和水為基礎的細胞構成,有其組織以及可以遺傳的基因資訊。 地球約在45.4億年前形成。最早的生命至少約在35億年產生。當時是始太古代,冥古宙熔化的地殼已經固化。地球上最早的生物證據是在西格陵蘭發現的37億年前變質岩中的生物物質石墨,及西澳洲34.8億年前砂岩中的远古生物化石。不過很多研究推測地球在更早之前就已有生命。根據其中一種研究,可能在42.5億年前就已有生命,另一個研究則認為是44億年前。目前仍不確定地球上產生生命的機制,不過已有許多的生命起源假說。生命形成後,變成許多不同的形式,生物學家則將其分類成許多分類單元的體系。生命可以在許多不同的條件下生存。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

生命

生命

生命

Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (James Shook).

 
生命
化石時期: 4280–0Ma

生物存活于石山之上
科學分類
總域: 生命

生命泛指一类具有稳定的物质能量代谢现象并且能回应刺激、能进行自我复制(繁殖)的半开放物质系统。簡單來說,也就是具有生命機制的物体[1][2]。生命个体一定会经历出生成长衰老死亡。生命种群则在一代代个体的更替中经过自然选择发生进化以适应环境。生物學則是以研究生命為中心的科學

生命的最小單位是生物,生物是由一個或多個細胞組成,能够新陳代謝,維持恆定性,可以成長,回应刺激,可以繁殖甚至演化,以適應外界環境,繼續繁殖并產生後代[1]。在地球的生物圈內可以找到許多不同的生物,在這些生物中(包括植物動物真菌原生生物古菌細菌),都有共同的特徵,都是由以英语carbon-based life為基礎的細胞構成,有其組織以及可以遺傳基因資訊。

地球約在45.4億年前形成。最早的生命至少約在35億年產生。[3][4][5]當時是始太古代冥古宙熔化的地殼已經固化。地球上最早的生物證據是在西格陵蘭發現的37億年前變質岩中的生物物質英语Biogenic substance石墨[6],及西澳洲34.8億年前砂岩中的远古生物化石[7][8]。不過很多研究推測地球在更早之前就已有生命[9]。根據其中一種研究,可能在42.5億年前就已有生命[10],另一個研究則認為是44億年前[11]。目前仍不確定地球上產生生命的機制,不過已有許多的生命起源假說。生命形成後,變成許多不同的形式,生物學家則將其分類成許多分類單元的體系。生命可以在許多不同的條件下生存。

生命現象

另外,新陈代谢和自我复制的能力有时被视判断生命的根本条件,称之为生命现象病毒在有寄主可寄生的時候,會表現出生命現象;但在沒有寄主可寄生的時候,不會表現生命現象,所以病毒是介於生命與非生命之間的一種奇妙的有机物。

定義

生命沒有公認定義,不同的科學家曾提出過各種定義。[12][13]

傳統定義

科學家經常認為只有生物體會展現以下全部現象:

  1. 體內平衡:能够調節體內環境以維持身體處於一個相对恆定的狀態,例如恒温动物能發汗来降低过热的體溫,也能靠发抖来产生额外的热量以保持体温。
  2. 組織性:由一個或以上的生物基本單位──細胞所組成。
  3. 新陳代謝:能够轉換非生物為細胞成分(組成代謝)以及分解有機物(分解代謝)来获取和转化能量。生物體需要能量来維持體內平衡及产生其他生命现象。
  4. 生長:使組成代谢的速率高於分解代谢的速率来让细胞体积增大,并在细胞分裂后使细胞成长。一個生長中的有機體增加其细胞的数量和体积,而不止是将得到的物質积存起来。某些物种的个体可以长得很巨大,例如蓝鲸。
  5. 適應:對環境变化作出反應的能力,与生物当前的身体构造、生活习性及遺傳有关。這種能力對生存是很重要的。生物可以通过進化适应环境。
  6. 對刺激作出反應:反應可以以很多方式進行,从單細胞变形虫被触碰时的收縮到高等生物在不同情况下的複雜反射。最常见的反应是運動,例如植物的葉片轉向太陽以及動物追捕其獵物。
  7. 繁殖:能够產生新的個體。包括只需一個親本的無性生殖和需要至少兩個親本的有性生殖

大部分科學家稱這樣的現象為生命的表現方式。通常必須具備全部七個特徵才能被视作生命。

但是,這個定義也有局限性[14]。例如:有些生物体不能繁殖,因為它們是正常物种中自然形成的。这些生物体仍是生命。有些人說生命的特性是可遺傳的;因此,这些不能繁殖的有機體也还是有生命的,它们仍可以通过親屬選擇等機理来产生新个体。

有些人认为病毒和朊毒體(能够进行自我复制的蛋白质)是可以自行複製的毒素而不是生命体,因為它們不能在没有其他细胞的情况下表现出生命现象。但是,立克次體衣原體等有类似細菌的细胞结构的生物也不能獨立執行很多重要的生物過程,它们也要进入真核生物宿主細胞的細胞質內進行生長和自我複製。另外,幾乎所有的生命都倚賴其他物種提供食物,并且归根结底需要地球上某些细胞的特殊化學作用来提供能量源,如光合作用和海底热泉细菌的硫化作用。

系統性的生命定義是,生物是自我組織並自我製造的。這些物質不與耗散結構混淆(如:火)。

這個定義變種包括了斯图亚特·考夫曼(Stuart Kauffman)定義生命為能夠複製自己或他人的一種自主主体(autonomous agent)或一種多主体系统(multi-agent system),並最少完成一次熱力學循環[15]

其他定義包括:

  1. 生命是具自我組織、自相殘殺的系統的特徵,而其中包含了可以突變的族群。這定義不包括某些哲學定義為有生命的火焰,但包括了工蟻、病毒。自我複製以及能量消耗只是系統要保持延續的方法之一。這解釋了為何蜂有生命但又會為了保護蜂巢而自殺。在這個個案中整個群體運作的方式與生物無異。[來源請求]
  2. 一種製造不同且可變複雜性的互動物質組織,透過利用物質和能量複製「接近完美」的個體。這個定義中的「接近完美」便是複製中有利於使生物適應環境的突變。[來源請求]
卡尔·林奈
1735[16]
恩斯特·海克尔
1866[17]
埃德·查頓英语Édouard Chatton
1925[18]
赫伯特·科普蘭英语Herbert Copeland
1938[19]
羅伯特·惠特克英语Robert Whittaker
1969[20]
卡尔·乌斯 et al.
1990[21]
湯瑪斯·卡弗利爾-史密斯
1998[22]
2 界 3 界 2域系統英语two-empire system 界 (生物) 界 (生物) 三域系統 界 (生物)
(not treated) 原生生物 原核生物 原核生物界 原核生物界 细菌 细菌
古菌
真核生物 原生生物 原生生物 真核生物 原生動物
色藻界
植物 植物 植物 植物 植物
真菌 真菌
动物 动物 动物 动物 动物

生命的起源

儘管不能準確地找到確實時間,但有證據表現地球上的生命已存在了大約37[23]

雖然沒有標準表示生命起源的模型,但現時最為公認的科學模型[24]建立於一個或更多包括下面的發現之上,可以粗略地列出有以下假設:

  1. 模擬真實的史前生物環境以製造形成生命的基本細小分子。這已由米勒-尤里實驗以及Sidney W. Fox的工作所證明。
  2. 磷脂自發地形成脂双分子层,而脂雙層是細胞膜的基本結構。
  3. 製造隨機核糖核酸分子的過程可能製造出核酶,而可以在非常特殊的環境下製造更多核糖核酸。

很多不同的假說认为早期地球上的簡單有機分子能够轉变為原始細胞并进行新陳代謝。很多模型可分為「先有基因」或「先有新陳代謝」兩類,但最近流行的混合模型並不属于任何一類[25]。現時所推測的生命歷史还有很多疑点,生命的起源對科學家而言仍是一個很大的謎團。

外星生命

宇宙中,地球是人類已知的唯一存有生命的星球。德雷克公式可以估算其他地方出現生命的機率,但科學家不同意很多公式中變量的值(嚴格地說,德雷克公式計算的是处於銀河系中且我們可能接觸的外星生物的數量,而不是有生命的機率)。取決於不同的值,方程式可以暗示生命的形成是頻繁或稀少的。德雷克計算我們在任何時間可能接觸的外星生命只有1個。

有關地球生命的起源,胚種論也被称为外源性起源认为生命來自宇宙,通過隕石彗星宇宙塵等天體到達地球。但是這些理論對解釋生命的起源沒有幫助。

生命的終結

即生命體之死亡階段或狀態。以人類為例,一般以呼吸心臟跳動停止和腦部完全停止活動(非暫時性的停止)為判定死亡的標準。

生命体的死亡可以是因为细胞分裂的次数达到极限而衰亡,也可以是被毒素、自然灾害或其他生物杀死。

任何一个个体的死亡并不会威胁物种的存在,反而是维持物种延续的重要环节。如果年老的个体永远不死,新的个体会失去生存空间和生存必需的资源。但个体大量死亡至难以维持繁殖时,物种就可能灭绝。

已经死亡的细胞不能重建生命活动。已经死亡的生物个体不能复活。这是生命的基本特征之一。

參見

参考文献

  1. 1.0 1.1 Koshland, Jr., Daniel E. The Seven Pillars of Life. Science. March 22, 2002, 295 (5563): 2215–2216 [2009-05-25]. PMID 11910092. doi:10.1126/science.1068489. 
  2. The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th edition, published by Houghton Mifflin Company, via Answers.com:
    • "The property or quality that distinguishes living organisms from dead organisms and inanimate matter, manifested in functions such as metabolism, growth, reproduction, and response to stimuli or adaptation to the environment originating from within the organism."
    • "The characteristic state or condition of a living organism."
  3. Schopf, JW, Kudryavtsev, AB, Czaja, AD, and Tripathi, AB. (2007). Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils. Precambrian Research 158:141-155.
  4. Schopf, JW (2006). Fossil evidence of Archaean life. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 29;361(1470) 869-85.
  5. Hamilton Raven, Peter; Brooks Johnson, George. Biology. McGraw-Hill Education. 2002: 68 [2013-07-07]. ISBN 978-0-07-112261-0. 
  6. Ohtomo, Yoko; Kakegawa, Takeshi; Ishida, Akizumi; Nagase, Toshiro; Rosing, Minik T. Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks. Nature Geoscience. 8 December 2013. doi:10.1038/ngeo2025. 
  7. Borenstein, Seth. Oldest fossil found: Meet your microbial mom. AP News. 13 November 2013. 
  8. Noffke, Nora; Christian, Daniel; Wacey, David; Hazen, Robert M. Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia. Astrobiology (journal). 8 November 2013, 13 (12): 1103–24. Bibcode:2013AsBio..13.1103N. PMC 3870916. PMID 24205812. doi:10.1089/ast.2013.1030. 
  9. Tenenbaum, David. When Did Life on Earth Begin? Ask a Rock. Astrobiology Magazine. October 14, 2002 [April 13, 2014]. 
  10. Courtland, Rachel. Did newborn Earth harbour life?. New Scientist. July 2, 2008 [April 13, 2014]. 
  11. Steenhuysen, Julie. Study turns back clock on origins of life on Earth. Reuters. May 20, 2009 [April 13, 2014]. 
  12. 存档副本. [2008-11-02]. (原始内容存档于2008-10-13). 
  13. http://www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/97e.defLife.v3f.html
  14. http://forums.hypography.com/biology/6702-what-exactly-constitutes-life.html 页面存档备份,存于互联网档案馆  實際上是甚麼構成生命?
  15. Kaufmann, Stuart. Barrow, John D.; Davies, P. C. W.; Harper Jr., C. L., 编. Autonomous agents. Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology, and Complexity (Cambridge University Press). 2004: 654–666. ISBN 052183113X. 
  16. Linnaeus, C. Systemae Naturae, sive regna tria naturae, systematics proposita per classes, ordines, genera & species. 1735. 
  17. Haeckel, E. Generelle Morphologie der Organismen. Reimer, Berlin. 1866. 
  18. Chatton, É. Pansporella perplexa. Réflexions sur la biologie et la phylogénie des protozoaires. Annales des Sciences Naturelles - Zoologie et Biologie Animale. 1925, 10–VII: 1–84. 
  19. Copeland, H. The kingdoms of organisms. Quarterly Review of Biology. 1938, 13: 383–420. doi:10.1086/394568. 
  20. Whittaker, R. H. New concepts of kingdoms of organisms. Science. January 1969, 163 (3863): 150–60. Bibcode:1969Sci...163..150W. PMID 5762760. doi:10.1126/science.163.3863.150. 
  21. Woese, C.; Kandler, O.; Wheelis, M. Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya.. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1990, 87 (12): 4576–9. Bibcode:1990PNAS...87.4576W. PMC 54159. PMID 2112744. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. 
  22. Cavalier-Smith, T. A revised six-kingdom system of life. Biological Reviews. 1998, 73 (03): 203–66. PMID 9809012. doi:10.1111/j.1469-185X.1998.tb00030.x. 
  23. http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibits/historyoflife.php
  24. http://www.scribd.com/doc/1569/Origin-of-Life-in-Universe
  25. http://www.journals.royalsoc.ac.uk/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1098/rsif.2005.0045[永久失效連結]

外部链接



This article uses material from the Wikipedia article "生命", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D