powered by CADENAS

Social Share

Amazon

舵手 (2901 views - Transportation - Air Water Earth)

舵手(英語:helmsman、helm)又稱掌舵人,是指駕駛輪船、帆船,潛艇、其他類型的海上船隻或太空載具的人。在小型船舶上,特別是私人擁有的非商業船隻,船長和舵手的功能可以合併為一個人。在較大的船隻上,有一名單獨的船副,負責船舶的安全航行並向舵手發出命令。在商船中,舵手通常是一名幹練船員,特別是在船舶抵港、離港、限制水域或其他需要精確轉向的情況下操縱舵輪。一名普通海員通常只能在開放水域或安全水域中操縱舵輪。此外,軍艦可能是由船副掌舵。專業舵手需要保持穩定的路線,正確執行所有方向舵命令,並使用與船舶航向和轉向相關的導航術語與艦橋人員溝通。舵手依靠視覺參考、陀螺儀、陀螺羅盤以及舵角指示器(rudder angle indicator)來控制穩定的航向。舵手和船副之間需要有清晰準確的溝通,這對於安全航行和船舶處理至關重要。接收一組標準轉向指令後,舵手必須重複任何口頭命令,以表明命令已經確實聽到並理解,這是海運業廣泛認可的規則。《航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約》(STCW)要求舵手能夠理解並回應英語中的掌舵命令。一名優秀舵手可以展現良好的轉向,使船舶更快地到達目的地,還能提高了該船的聲譽,減少轉向傷亡的可能性,對船舶安全相當重要。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

舵手

舵手

舵手

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Randy C. Bunney, Great Circle Photography).

舵手(英語:helmsmanhelm)又稱掌舵人,是指駕駛輪船、帆船,潛艇、其他類型的海上船隻或太空載具的人。在小型船舶上,特別是私人擁有的非商業船隻,船長和舵手的功能可以合併為一個人。在較大的船隻上,有一名單獨的船副,負責船舶的安全航行並向舵手發出命令。在商船中,舵手通常是一名幹練船員英语Able Seaman,特別是在船舶抵港、離港、限制水域或其他需要精確轉向的情況下操縱舵輪英语Ship's wheel。一名普通海員英语Ordinary seaman通常只能在開放水域或安全水域中操縱舵輪。此外,軍艦可能是由船副掌舵。專業舵手需要保持穩定的路線,正確執行所有方向舵命令,並使用與船舶航向和轉向相關的導航術語與艦橋人員溝通。舵手依靠視覺參考、陀螺儀陀螺羅盤英语Gyro compass以及舵角指示器(rudder angle indicator)來控制穩定的航向英语Course (navigation)。舵手和船副之間需要有清晰準確的溝通,這對於安全航行和船舶處理至關重要。接收一組標準轉向指令後,舵手必須重複任何口頭命令,以表明命令已經確實聽到並理解,這是海運業廣泛認可的規則。《航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約》(STCW)要求舵手能夠理解並回應英語中的掌舵命令[1]。一名優秀舵手可以展現良好的轉向,使船舶更快地到達目的地,還能提高了該船的聲譽,減少轉向傷亡的可能性,對船舶安全相當重要[2]

參考來源

  1. ^ "Approval of programs leading to certification as a rating forming part of a navigational watch," United States Coast Guard National Maritime Center.
  2. ^ Helmsman. avy Administration Training Manuals. 2014-04-22 [2018-07-02]. 

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "舵手", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht