powered by CADENAS

Social Share

Amazon

冬季 (10435 views - Nature & Plants)

冬季是部分地区一年四季中的第四季,由于天气转冷(赤道地區除外),在很多地區都意味着沉寂和冷清。生物在寒冷來襲的時候會減少生命活動,很多植物會落葉,動物會休眠,有的稱作冬眠。候鳥會飛到較為溫暖的地方過冬。以北半球為例,除了赤道一帶其他地方都有冬季:曼谷冬季約兩個月、北極冬季約七個月(另外五個月為夏季)。用來形容冬天的成語:天寒地凍、冰天雪地。而有趣的是,有些地區的冬季氣溫平均並沒有非常低,但體感溫度却低于实际温度,这是因为这些地方空氣濕度较高。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

冬季

冬季

冬季

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Benjamin Hollis from Seattle, WA, USA).

冬季是部分地区一年四季中的第四季,由于天气转冷(赤道地區除外),在很多地區都意味着沉寂和冷清。生物在寒冷來襲的時候會減少生命活動,很多植物會落葉,動物會休眠,有的稱作冬眠候鳥會飛到較為溫暖的地方過冬。以北半球為例,除了赤道一帶其他地方都有冬季:曼谷冬季約兩個月、北極冬季約七個月(另外五個月為夏季)。用來形容冬天的成語:天寒地凍、冰天雪地。而有趣的是,有些地區的冬季氣溫平均並沒有非常低,但體感溫度却低于实际温度,这是因为这些地方空氣濕度较高。

划分

天文学上的冬季在南北半球所处的时间不同。在北半球,从立冬开始,到立春结束。

气象学上以连续5天平均气温低于10摄氏度为进入冬季的标志。

在中国农历中,冬季从立冬开始,到立春结束;在西方,有人根据气温变化认为从冬至春分為冬季。

冬的定义

节气

  • 立冬:太阳位于黄经225°,11月7-8日交节
  • 小雪:太阳位于黄经240°,11月21-23日交节
  • 大雪:太阳位于黄经255°,12月6-8日交节
  • 冬至:太阳位于黄经270°,12月21-23日交节
  • 小寒:太阳位于黄经285°,1月5-7日交节
  • 大寒:太阳位于黄经300°,1月19-21日交节

气象

北半球,冬季是最寒冷的季节,即使温带气温也可能降到0℃以下。

在冬季,很多地方会经历降雪,有些地方的冰雪到春天才融化。

天文

冬季太阳直射点向南移动到南回归线,再折回向北。

参见

冬天圖集



This article uses material from the Wikipedia article "冬季", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure