Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
Koordinatlar: 28°36′36″K 77°13′48″D / 28.61°K 77.23°D / 28.61; 77.23
Delhi'nin Hindistan'daki konumu | |
Koordinatlar: 28°36′36″K 77°13′48″D / 28.61°K 77.23°D / 28.61; 77.23 | |
Ülke | Hindistan |
---|---|
Yönetim | |
- Vali | Tejendra Khanna |
- Belediye başkanı | Kanwar Sain |
Yüzölçümü | |
- Kent | 1.484 km2 (573 sq mi) |
Rakım | 239 m (784 ft) |
Nüfus (2001) | |
- Kent | 13.782.976 |
- Yoğunluk | 11.463/km² (29.689/sq mi) |
- Şehir | 15,9 milyon |
Zaman dilimi | IST (GMT+5:30) |
İnternet sitesi: delhigovt.nic.in |
Delhi (Hintçe: दिल्ली; Pencapça: ਦਿੱਲੀ; Urduca: دلی; UFA: [d̪ɪlːiː]; bazen Dilli şeklinde adlandırılır. dinle (yardım·bilgi)), 17 milyon nüfus sayısı[1] ile Hindistan'ın en büyük ikinci metropolüdür. Hindistan'ın kuzeyinde yapılan arkeolojik araştırmalara göre Yamuna Nehri'nin kıyısında bulunan Delhi, MÖ 6. yüzyıldan beri yaşanmaktadır.[2]
Orta Çağ'da Delhi birçok Hint imparatorluğunun başkenti idi ve kuzeybatı Hindistan ile Hint-Ganj ovaların arasındaki eski ticaret yollarında bulunan önemli bir şehir idi. Birçok antik ve ortaçağ abide, arkeolojik alanı ve kalıntının bulunduğu yerdir. 1639'da Babür imparatoru Şah Cihan Delhi'de yeni bir duvarlı kent yaptırdı ve Dehli, 1649 ile 1857 yılları arasında Babür İmparatorluğu'nun başkenti idi.[3][4]
Britanya, 19. yüzyılda Hindistan'ı ele geçirdikten sonra V. George, 1911'de başkentin tekrar Delhi olacağını ilan etmesine kadar başkent Kalküta'ya taşındı. 1920'ler boyunca yeni bir başkent, Yeni Delhi, yapılıyordu. 1947'de Hindistan'ın Britanya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından Yeni Delhi, ülkenin başkenti ve hükûmet koltuğu olarak seçildi.
Ülkenin her dört köşesinden Delhi'ye yapılan göçten dolayı Delhi çok karışık ve kozmopolit bir şehir olmuştur. Şehrin hızlı gelişimi ve kentleşmesi, nüfusun yüksek ortalama geliri ile şehri değiştirdi.[5] Günümüzde Delhi, Hindistan'ın en önemli kültürel, siyasî ve ticarî merkezlerinden biridir.
Delhi - Lotus çiçeği biçiminde yaplmış Bahai tapınağı.
Delhi - Unesco Dünya mirası listesinde yer alan "Red Fort".
Wikimedia Commons'ta Delhi ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
Hindistan'ın en üst düzey idari birimleri | ||
---|---|---|
Eyaletler | Andhra Pradeş • Arunaçhel Pradeş • Assam • Batı Bengal • Bihar • Cemmu ve Keşmir • Çhattisgar • Goa • Gucerat • Haryana • Himaçel Pradeş • Carkand • Karnataka • Kerala • Madhya Pradeş • Maharaştra • Manipur • Meghalaya • Mizoram • Nagaland • Orissa • Pencap • Racastan • Sikkim • Tamil Nadu • Telangana • Tripura • Uttar Pradeş • Uttarakhand | |
Birlik toprakları |
Bir Milyondan Fazla Nüfuslu Hindistan Şehirleri Listesi | |
---|---|
Agra · Ahmedabad · Allahabad · Amritsar · Asansol · Bangalore · Bhopal · Bhubaneswar · Çandigarh · Chennai · Coimbatore · Delhi · Dhanbad · Guwahati · Gwalior · Hyderabad · Indore · Jabalpur · Jaipur · Jamshedpur · Jodhpur · Kanpur · Kochi · Kolhapur · Kolkata · Kozhikode · Lucknow · Ludhiana · Madurai · Meerut · Mumbai · Navi Mumbai · Nagpur · Nashik · Patna · Pune · Rajkot · Ranchi · Sagar · Solapur · Srinagar · Surat · Thiruvanathapuram · Tiruchirappalli · Ujjain · Varanasi · Vijayawada · Visakhapatnam |
Kaynak: The Economist Pocket World in Figures - 2011 Edition (İngilizce). Profile Books. 2010. ss. s. 20. ISBN 978-1-84668-372-5. |
This article uses material from the Wikipedia article "Delhi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,Landscape,Maps,Terrain,Profile,LIDAR,Earth,360 Grad,Panorama,GIS,generator,reality,online,Scenes,cartography,topology,Geo,ESRI,CityGML,KML