powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Frankfurt Otomobil Fuarı (15159 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Frankfurt Otomobil Fuarı, International Motor Show veya Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), dünyanın en büyük motor fuarı. Internationale Automobil-Ausstellung iki yılda bir Frankfurt, Almanya'da yapılır. IAA Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından düzenlenir. 1989'dan sonra yoğun ilgiden dolayı fuar, binek otomobil ve kamyon/otobüs sergileri olarak ikiye ayrılmıştır: Tek sayılı yıllarda Hannover'da ticari araçlar, çift sayılı yıllarda Frankfurt'ta yolcu otomobilleri ve motosikletler için fuar düzenlenir. 2009 yılında toplam 100 dünya prömiyeri gösterilmiştir. Bunlardan 55 tanesi Alman üreticilerdendi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Frankfurt Otomobil Fuarı

Frankfurt Otomobil Fuarı

Frankfurt Otomobil Fuarı, International Motor Show veya Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), dünyanın en büyük motor fuarı.

Internationale Automobil-Ausstellung iki yılda bir Frankfurt, Almanya'da yapılır.

IAA Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından düzenlenir. 1989'dan sonra yoğun ilgiden dolayı fuar, binek otomobil ve kamyon/otobüs sergileri olarak ikiye ayrılmıştır: Tek sayılı yıllarda Hannover'da ticari araçlar, çift sayılı yıllarda Frankfurt'ta yolcu otomobilleri ve motosikletler için fuar düzenlenir. 2009 yılında toplam 100 dünya prömiyeri gösterilmiştir. Bunlardan 55 tanesi Alman üreticilerdendi.




2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAntique carAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptOtomobil yarışıAutomobile safetyAutomotive designBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S1000RRBriggs Automotive CompanyBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportOtobüsCadillac V-16CampervanOtomobilCar seatCaterpillar 797Yürür şasiChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RAlçak motosikletChrysler Hemi engineAlt orta sınıfCompact executive carConcept carConfederate MotorsCosworth DFVCoupeCruiser (motorcycle)Custom carCustom motorcycleDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelElektrikli otomobilFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 246 F1Ferrari 250 GTFerrari 488Ferrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat 500Fiat 500 (2007)Fire engineBoksör tipi motorFord CortinaFord GTFord MustangFormula 1 aracı4WDÖnden çekişG-PowerGrand TourerGreen vehicleHamann MotorsportHarley-DavidsonHighwayHonda NSX (second generation)Hot rodIndependent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10RKoenigsegg AgeraLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLand Rover SeriesLexus ISLithium iron phosphate batteryLjubljana Marshes WheelYükleyiciLogging truckLotus 49Lüks araçMcLarenMcLaren 12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz 190 SLMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz A SerisiMercedes-Benz CLS SerisiMercedes-Benz G SerisiMercedes-Benz S SerisiMercedes-Benz SLK SerisiMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMichael SchumacherMikro otomobilOrtadan motorOrta sınıf otomobilMiniModel carMonster truckMobiletMorgan 3-WheelerMotor sporlarıMuscle carNASCARNissan GT-RNitro engineOff-roadPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Plug-in electric vehiclePony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Production car speed recordPursuit SpecialQuadricycle (EU vehicle classification)Radio-controlled carRenaultRenault TwizyYolRoadsterRolls-Royce Motor CarsScuderia FerrariEmniyet kemeriSequential manual transmissionShelby MustangKar zinciriBujiHız göstergesiSport compactSpor otomobilSpyker C8Square wheelDireksiyonStirling MossStok otomobil yarışıStreet name signSüperşarjSüspansiyon (taşıt)Tata MotorsTeam LotusOtomobil lastiğiTouring carToyota Land Cruiser PradoTrafik kazasıTraffic signTreylerKamyonTweelV tipi motorVanVespaViper engineVolvo TrucksWire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZİS-5Road racingKillinger and Freund MotorcycleAlmanyaMünihMotorized tricycleShow carOtomobil fuarı

This article uses material from the Wikipedia article "Frankfurt Otomobil Fuarı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus