Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Yıldız Savaşları araç | |
X-wing | |
---|---|
İmalatçı | Incom Corporation |
Sınıflandırma | T-65 X-wing starfighter |
Tip | Üstün özellikli uzay savaş gemisi (starfighter) |
Uzunluk | 12,5 m. |
Silahlar | 4 Taim & Bak KX9 lazer topu; 2 Krupx MG7 proton torpido ateşleyici (her seferde üç torpido) |
Kalkan | İleri/geri-yönlü Chempat yansıtıcı kalkanlar |
Araç yapısı | Titanyum alaşımı |
Mürettebat | 1 pilot, 1 droid |
En yüksek hız | 80 MGLT (uzayda), 1,050 km/sa. (atmosferde), Sınıf 1 hipersürücü |
Bölük taşıma kapasitesi | Yok |
İlgili birlik | Asi Güçleri, Yeni Cumhuriyet |
Kargo kapasitesi | Yok |
Yolcu kapasitesi | Pilot |
[1]Incom T65 X-wing, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinde geçen hayali bir uzay aracıdır.
İlk olarak Yeni Bir Umut filminde görünmüşlerdir. Luke Skywalker'ın Ölüm Yıldızı'nı yok etmek için kullandığı araçtır. Asi Güçleri tarafından hava (uzay) savaşlarında kullanılan birincil araçtır.
En önemli özelliklerinden biri hızı, silah gücünü ve kalkan gücünü dengelemesidir.
Savaş durumunda açılıp kapanabilen kanatlara ("S-Foil" de denir) sahiptir ve kanatlar kapalı pozisyondayken daha fazla hız yapabilmesine karşın ateş edemez.
Her kanadının ucunda bir tane olmak üzere 4 adet lazer topu ve iki adet torpido fırlatıcısı vardır.[2]
Yıldız Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "X-wing", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic