powered by CADENAS

Social Share

Mitsuoka Orochi (9958 views - Brands)

Mitsuoka Orochi (Japonca: 光岡大蛇), Mitsuoka tarafından 2006-2015 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modelidir. Araç adını Yamata no Orochi adında efsanevi sekiz başlı bir Japon ejderhasından almaktadır. Orochi ilk olarak 2001 yılında 35. Tokyo Otomobil Fuarı'nda Honda NSX temelli bir konsept olarak tanıtıldı. Araç 2003 ve 2005 yıllarında revize edildi ve 2005 Tokyo Otomobil Fuarı'nda Orochi Nude Top adında cabriolet modeli tanıtıldı. Ekim 2006 tarihinde Mitsuoka resmi olarak Orochi'nin üretimine başladı ve Ocak 2007'de ilk teslimatları yapıldı. Araçta motor olarak Toyota'dan alınma 230 bg (172 kW) gücünde 3.3L V6 3MZ-FE ile 5 ileri U151E otomatik şanzıman kullanılmıştır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mitsuoka Orochi

Mitsuoka Orochi

Mitsuoka Orochi
Genel Bakış
Üretici Mitsuoka
Üretim yıl(lar)ı 2006-2015
Montaj Toyama, Japonya
Gövde ve Şasi
Sınıf Spor otomobil
Gövde tipi 2 kapılı coupe
2 kapılı cabriolet
Düzen Ortadan motorlu, arkadan itişli
Güç özellikleri
Motor 3.3 L 3MZ-FE V6
Şanzıman 5 ileri U151E otomatik
Boyutlar
Uzunluk 4,560 mm
Genişlik 2,035 mm
Yükseklik 1,180 mm
Curb ağırlık 1,580 kg

Mitsuoka Orochi (Japonca: 光岡大蛇), Mitsuoka tarafından 2006-2015 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modelidir. Araç adını Yamata no Orochi adında efsanevi sekiz başlı bir Japon ejderhasından almaktadır.[1]

Orochi ilk olarak 2001 yılında 35. Tokyo Otomobil Fuarı'nda Honda NSX temelli bir konsept olarak tanıtıldı.[2][3] Araç 2003 ve 2005 yıllarında revize edildi ve 2005 Tokyo Otomobil Fuarı'nda Orochi Nude Top adında cabriolet modeli tanıtıldı.[4] Ekim 2006 tarihinde Mitsuoka resmi olarak Orochi'nin üretimine başladı ve Ocak 2007'de ilk teslimatları yapıldı.[5]

Araçta motor olarak Toyota'dan alınma 230 bg (172 kW) gücünde 3.3L V6 3MZ-FE ile 5 ileri U151E otomatik şanzıman kullanılmıştır.[5]

Medya

Mitsuoka Orochi Auto Modellista video oyununda konsept olarak yer almıştır.

30 Kasım 2006 tarihinde Japon otomobil dergileri tarafından internette yapılan bir oylama sonucu yılın aracı seçilmiştir.

Mitsuoka Orochi görünümü ve tasarımı nedeniyle bir takım yorumcular tarafından büyük bir eleştiri gördü ve Jalopnik tarafından "Dünyanın En Çirkin Otomobili"[6][7] olarak adlandırıldı.

Top Gear'in 11. sezonunun son bölümünde James May tarafından kullanılmıştır.[8]

Kaynakça

  1. ^ Greene, Benjamin. "2011 Mitsuoka Orochi Car Reviews & Specs". duPont Registry. 18 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110818135533/http://www.dupontregistry.com:80/autos/NewsCenter/NewsCenterDetails.aspx?mmysid=4081. Erişim tarihi: 19 Kasım 2016. 
  2. ^ "Mitsuoka Orochi - 2001 Tokyo Auto Show". Car and Driver. Ekim 2001. 20 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161120005807/http://www.caranddriver.com/news/mitsuoka-orochi-auto-shows. Erişim tarihi: 19 Kasım 2016. 
  3. ^ Spinelli, Mike (20 Ekim 2005). "Mitsuoka Motors Shows Droptop Orochi Concept in Tokyo". Jalopnik. http://jalopnik.com/132292/mitsuoka-motors-shows-droptop-orochi-concept-in-tokyo. Erişim tarihi: 19 Kasım 2016. 
  4. ^ Neff, John (14 Ekim 2005). "Mitsuoka Orochi Nude Top concept". Autoblog. http://www.autoblog.com/2005/10/14/mitsuoka-orochi-nude-top-concept/. Erişim tarihi: 19 Kasım 2016. 
  5. ^ a b Nunez, Alex (3 Ekim 2006). "Mitsuoka Orochi specs, pricing announced". Autoblog. http://www.autoblog.com/2006/10/03/mitsuoka-orochi-specs-pricing-announced/. Erişim tarihi: 19 Kasım 2016. 
  6. ^ Hardigree, Matt (3 Mayıs 2010). "World's Ugliest Car Made Slightly Less Ugly". Jalopnik. http://jalopnik.com/5529647/worlds-ugliest-car-made-slightly-less-ugly. Erişim tarihi: 19 Kasım 2016. 
  7. ^ Wert, Ray (28 Temmuz 2008). "Top Gear Drives Mitsuoka Orochi, Proves It's Still The Ugliest Car In Existence". Jalopnik. http://jalopnik.com/399339/top-gear-drives-mitsuoka-orochi-proves-its-still-the-ugliest-car-in-existence. Erişim tarihi: 19 Kasım 2016. 
  8. ^ TopGear Series 11 Preview

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Mitsuoka Orochi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good