powered by CADENAS

Social Share

Shinkansen (14010 views - Transportation - Air Water Earth)

Shinkansen (Japonca: 新幹線, yeni ana hat), Japonya'da Japan Railways tarafından işletilen hızlı tren ağıdır. Ağın en yüksek işletme hızı 240–320 km/h arasında olup, kuzeyde Hokkaido'da devam eden bir bağlantı inşaatı ile birlikte Honshu ve Kyushu adalarındaki çoğu büyük şehri birbirlerine bağlamaktadır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Shinkansen

Shinkansen

Shinkansen

Shinkansen (Japonca: 新幹線, yeni ana hat), Japonya'da Japan Railways tarafından işletilen hızlı tren ağıdır. Ağın en yüksek işletme hızı 240–320 km/h arasında olup, kuzeyde Hokkaido'da devam eden bir bağlantı inşaatı ile birlikte Honshu ve Kyushu adalarındaki çoğu büyük şehri birbirlerine bağlamaktadır.

Tarihçe

İlk Shinkansen hattı olan Tōkaidō Shinkansen, Tokyo Olimpiyatları için 1 Ekim 1964 tarihinde açıldı.[1] Aynı zamanda 200 km/h hızıyla dünyanın ilk ticari amaçlı hızlı tren hattıydı. Bu hizmet, 13 Temmuz 1967 tarihinde en az üç yıl içinde 100 milyon yolcuya ve 1976 yılında bir milyar yolcuya ulaşma başarısını gösterdi.

Hatlar

Ana Shinkansen hatları:

Shinkansen ağının genişletilmesi günümüzdede devam edilmektedir. Hokkaidō Shinkansen Hattı'nın 2035 yılına kadar Sapporo'ya ulaştırılması planlanılmaktadır.

1970'lerden bu yana Tokyo ve Osaka arasında maglev temelli Chūō Shinkansen hattı planlanılmaktadır. 2 Aralık 2003 tarihinde Yamanashi'de inşa edilen 18 kilometrelik test hattında MLX01 deney treni saatte 581 km/h hıza ulaşmıştır.[2]

Kaynaklar

  1. ^ Fukada, Takahiro, "Shinkansen about more than speed", The Japan Times, 9 December 2008, p. 3.
  2. ^ "Japan's maglev train sets speed record". The Globe and Mail. 2 Aralık 2003. http://www.theglobeandmail.com/news/technology/article1023844.ece. Erişim tarihi: 15 Mart 2015. 

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Shinkansen", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht