Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
There have been several big, mid-engined, V-12 Lamborghinis over the years. Starting with the sinfully gorgeous Miura, through to the spaceship-looking, brand defining Countach, to the sinister Diablo, to the origamiish Murcielago, to the modern day Aventador, they’ve all been loud, sexy, attention-garnering beasts. But have they been any good to drive? Honestly? No, not especially. Not in the driver’s car sense of the word. Well friends, meet the latest Lambo Superveloce on this week’s episode of Ignition presented by Tire Rack (http://www.tirerack.com). Power is up, weight is down, and key handling bits are all new. Does the red monster live up to its name, which literally translates to “super fast?” Watch as Jonny Lieberman finds out! Ignition appears every other Monday on the Motor Trend Youtube channel. http://www.youtube.com/motortrend Subscribe now to make sure you're in on all the action! http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=motortrend Facebook - http://facebook.com/motortrendmag & https://www.facebook.com/mt.ignition Twitter - http://twitter.com/motortrend & https://twitter.com/mt_ignition Google+ - https://plus.google.com/+motortrend/p... Instagram - @mt_ignition Website - http://www.motortrend.com
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Autoviva).
Lamborghini Aventador | |
---|---|
Üretici | Automobili Lamborghini S.p.A |
Diğer adı | LP 700-4 |
Üretim | 2011– |
Montaj | Sant'Agata Bolognese, İtalya |
Tasarım | Filippo Perini |
Sınıf | Spor araba |
Gövde tipi | 2-kapı coupé |
Düzen | Mid-engine, four-wheel drive |
Benzerleri |
Lamborghini Reventon Lamborghini Sesto Elemento |
Motor | 6.5 L V12 (L539) |
Şanzıman | 7-ileri single clutch gearbox |
Dingil mesafesi | 2,700 mm (106.30 in) |
Uzunluk | 4,780 mm (188.19 in) |
Genişlik | 2,030 mm (79.92 in) (w/mirrors: 2,265 mm (89.17 in)) [1] |
Yükseklik | 1,136 mm (44.72 in) |
Curb ağırlık | 1,575 kg (3,472 lb) |
Selefi | Lamborghini Murciélago |
Lamborghini Aventador LP700-4, Lamborghini'nin Murcielago modelinin yerine geçmesi için üretilen model.
6498cc kapasiteye sahip 60 derece V12 motora sahiptir. Ve bu motor beygir gücü/tork oranlarına bakılırsa 700bg/690 nm değerlere sahiptir. 0–100 km/h arasını 2.9 saniye içinde alabilir ve max. hızı 350 km/h'dir. Emisyon değeri kilometre başına 398 gramdır. Araç "All-Drive" denen yürüyen aksama sahiptir (4X4) ve her 100 kilometrelik yolda 17.2 litre yakıt tüketmektedir. Araç 7 ileri vitese sahiptir ve her vites arasında 50ms'lik bir fark vardır.
Lamborghini Aventador, Reventon'a çok benzemektedir. Ancak Aventador LP700-4, Reventon'dan daha güçlüdür.
1966'da "Miura" modelinden 8 yıl sonra onun yerini "Countach" modeli aldı. "Countach", Aventador'un kuşağındaki en uzun süre üretilen modeldir. (1974-1990) Countach'ın yerine, ona benzeyen, ancak çok güçlü olan "Diablo" modeli geçti. 90'ların ünlü spor arabası, 2000'lerde yerini "Murcielago"ya bıraktı. İlk olarak 605bg'lik V12 motoruyla üretilmiştir. Sonra LP-640, LP670-4 SuperVeloce modelleri üretildi. Şimdi Muricelago'nun yeri Aventador'a ait. Yani Aventador, Miura'nın 5. nesilidir.
Aventador, "All-Drive" yürüyen aksam türüne sahiptir. Ön lastikleri 255/30 ZR19, arka lastikleri 335/30 ZR20 ebatlarındadır. Yakıt kapasitesi 90 litredir.
2012 yılında, Aventador için LB835 Roadster modeli düşünülmektedir.
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Lamborghini Aventador", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus