Кибертрон — планета, являющаяся родиной трансформеров[1]. Согласно некоторым версиям, Кибертрон является альт-формой Праймуса — бога-создателя трансформеров, и тоже может трансформироваться, превращаясь в гигантского робота.
Располагается в звёздной системе Альфы Центавра[источник не указан 3526 дней]. Состоит целиком из металлических руд разного физического свойства. Значительно больше луны, но меньше Земли[2][3].
В фильме Трансформеры: Последний рыцарь Кибертрон, пропахав Луну, стыкуется с Землёй, из-за чего на ней начинаются повсеместные разрушения.
Население Кибертрона составляют Трансформеры или кибертронцы, могучие роботы, умеющие превращаться (трансформироваться) в различные транспортные средства и другую технику. В незапамятные времена они были рабами Квинтессонов[4], но затем восстали против своих жестоких хозяев и изгнали их с Кибертрона. Впоследствии трансформеры разделились на две могущественные враждующие фракции — автоботов и десептиконов, которые вступили в войну за владычество над планетой и её источниками энергии.
Кроме десептиконов и автоботов, не́когда на планете обитала раса маленьких (ростом с человеческого ребёнка), но очень одарённых и трудолюбивых роботов — мини-конов, которых каждая из воюющих группировок стремилась взять под свой контроль. Желая сохранить свободу и не быть использованными в качестве оружия, мини-коны покинули родную планету[5] и вернулись только после прекращения военных действий.
Когда в результате миллионолетних войн энергоресурсы планеты сократились до критических величин, часть оставшихся на Кибертроне трансформеров обеих фракций развила в себе способность потреблять органические соединения и эволюционировала в технорганические существа (животных и растения). Так появились максималы и предаконы. Получение доступа к новым, сравнительно слабым, но зато многочисленным и способным самостоятельно возобновляться источникам энергии ослабило конкуренцию между трансформерами и дало возможность, наконец, достичь мира между фракциями.
Однако трансформеры — не единственные жители планеты: вдали от цивилизации, в глухих и малоизученных районах Кибертрона с незапамятных времён скрываются таинственные расы аборигенов, полуразумных, но умеющих трансформироваться, чрезвычайно сильные и опасные — Пустынные охотники (родичи Скорпонока), инсектиконы и предаконы.
Кибертрон окружён кислородной атмосферой, которая близка по составу к земной (хотя трансформеры в принципе не нуждаются в кислороде для дыхания, люди могут находиться на Кибертроне без скафандра[6]). Есть сведения о наличии атмосферных осадков (дождя)[6].
В далёком прошлом (не менее 7 миллионов лет назад) на Кибертроне были реки, причём достаточно мощные для того, чтобы сооружать на них гидроэлектростанции[7]. В настоящее время ни рек, ни морей, по-видимому, нет, зато есть масляные озёра, и даже болота[8]. Значительная часть планеты покрыта пустынями; одна из них так велика, что её стали называть «Ржавым морем».
Звезда, вокруг которой обращается Кибертрон, не установлена. Период обращения неизвестен. Данные о смене времён года отсутствуют. Освещённость поверхности планеты слабая, видимое небо всегда тёмное; на этом основании можно предположить, что Кибертрон находится на очень значительном удалении от своего «солнца». Сила тяжести такая же, как и на Земле (во всяком случае, ни трансформеры на Земле, ни люди на Кибертроне не испытывают проблем в этом отношении).
У планеты есть два больших спутника, также металлических, но лишённых атмосферы и практически необитаемых[9]. (Согласно версии мультсериала «Трансформеры: Армада», одним из спутников Кибертрона являлся замаскированный и деактивированный Юникрон). К 2005 году автоботы, готовясь отвоевать Кибертрон у десептиконов, превратили эти спутники в свои опорные базы и разместили на них свой штаб, а также заводы по производству оружия и боеприпасов[10], однако оба они были поглощены Юникроном[11].[12]
В фильмах М.Бэя Кибертрон является более непригодным для жизни.
В Прайме Кибертрон имел, по словам персонажей, более благоприятные условия для существования людей и кибертронцев, но сам по себе, в результате многовековых войн, Кибертрон стал мёртвой планетой, один из его спутников в результате этой войны взорвался и стал полупоясом из астероидов. Так же неизвестно, была ли на Кибертроне органическая жизнь или же одни лишь предаконы.
На Кибертроне имеются богатые месторождения различных металлов, в большинстве своём аналогичных земным, за исключением кибертрониума. О происхождении и физико-химических свойствах и характеристиках данного металла сведений нет — известно только, что он жизненно важен для трансформеров: без него они теряют способность контролировать свои действия и слабеют[13]. Руда кибертрониума имеет вид зеленоватых кристаллов, испускающих слабое свечение (вероятно, вследствие радиоактивности). Залегает глубоко под поверхностью планеты и добывается в шахтах[14].
Изначально богатая энергетическими ресурсами, за время войны планета настолько истощилась, что многие её жители были вынуждены искать энергию в других местах — в частности, на Земле. Этот период получил название Великого Упадка Кибертрона. Он продолжался много лет, и за это время большие массы энергии восстановились, поэтому Взрывале удалось завершить его, реактивировав Кибертрон.[источник не указан 3523 дня]Полное восстановление, однако, не было достигнуто, и это привело, в частности, к уменьшению габаритов трансформеров до размеров, приблизительно равных человеческим, поскольку это позволяло потреблять меньше энергии и более эффективно её использовать.
По имеющимся сведениям, на Кибертроне существует своеобразная робо-фауна: водятся механические птицы, рыбы[15], и другие живые существа. Некоторые из них отнюдь не безопасны: например, в компьютерном центре живут летучие мыши[16], пиявки, питающиеся энергией, и странные, покрытые шипами крысо-ящеры, зубы которых могут прокусить корпус трансформера[17]. Однако, помимо механических, на планете обитают (или, по крайней мере, обитали в прошлом) и органические формы жизни, внешне похожие на земные[18].
В бытность свою на Кибертроне Квинтессоны одно время ставили эксперименты по созданию технорганических живых существ, но в дальнейшем отказались от своей затеи, поскольку «трансорганоиды» получились слишком опасными и непредсказуемыми в своих действиях. Почти все «трансорганоиды» были умерщвлены, и лишь несколько экземпляров осталось в живых и было замуровано в недрах Кибертрона. Однако в 2006 году самый ужасный из них — гигантский энергетический вампир, известный как «Обитатель» — был выпущен на волю, и автоботам лишь с огромным трудом удалось от него избавиться[19]
В сериале Прайм существуют так же Скраплеты - что-то вроде местных хищников, эти существа маленькие, и покажутся сперва милыми, но сами Скраплеты кровожадные маленькие чудовища, жадно поедающие металл, по утверждению Блакхэда "не оставляют даже фар". Также доисторические монстры - Предаконы чьё КНК Шоквейв использовал для клонирования и отправки на Землю для охраны местных залежей энергона(Оптимус выдвигал предположение, что легенды о чудищах и великих героях это пересказы о встречах с предаконами).
В фильмах существовует Дриллер - огромный червеподобный монстр, что роет огромные и очень запутанные туннели. Принадлежит Шоквейву и выполняет его команды.
Кибертрон является полностью металлическим, от полюсов до экватора. При взгляде из космоса планета кажется как бы «обгрызанной»; её поверхность неровная, значительная её часть покрыта горами и ущельями, но неясно, являются ли эти формы рельефа естественными или возникли в результате разрушений, причинённых многомиллионнолетними войнами. Под видимой частью поверхности — громоздкая и запутанная система механизмов и туннелей, ведущих вглубь планеты. В них нетрудно заблудиться даже трансформеру; лишь очень немногие знают, как пройти к Сигма Компьютеру — главному компьютеру Кибертрона, и только единицы осведомлены о том, что 12-ю этажами ниже Сигма Компьютера находится камера с плазменной энергией[20].
Территория Кибертрона была традиционно разбита на большие самоуправляющиеся города-государства. Главная столица располагалась в Иаконе (англ. Iacon) (после окончания Великих войн Иакон был скрыт под поверхностью планеты и превращён в своеобразный мемориал, посвящённый памяти автоботов[21], а столицу перенесли в Киберполис — огромный город, в котором проживало около 10 миллионов трансформеров[22]). Кроме того, значительными центрами были города Ка́он (впоследствии ставший столицей десептиконов)[23], Колькулар (цитадель Мегатрона), Тарн (город-резиденция Взрывалы), Вос(город сикеров) и Кибертитан, так же Никель, Гелекс, Тайгер Пакс(возможная родина Ориона Пакса/Оптимуса Прайма), и был самый прекрасный и культурный центр Кибертрона - город искусств Симфур, но прекратил существовать промышленный центр Технагар. Самым красивым считался Кристаллический город (позднее разрушенный Конструктиконами)[24]. Кристаллический город долгое время хранил множество тайн, включая самую страшную — глубоко под ним был, в специальном хранилище, замурован артефакт чудовищной силы, Темная искра.[25]
Мини-коны жили (до их бегства с Кибертрона) в отдельных посёлках. Но в комиксах Dreamwave встречаются упоминания о Кибер-сити — городе мини-конов.
Во время войн большинство городов было уничтожено или просто заброшено, ввиду того, что основная масса жителей Кибертрона либо погибла в боях, либо переселилась на другие планеты (например, на Антиллу[26], Парадрон[27] и Мастер[28]). После окончания боевых действий часть беженцев вернулась на Кибертрон, где для их расселения был отведён особый район.
This article uses material from the Wikipedia article "Кибертрон", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic