powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Медуза (9500 views - Animals)

Меду́за, или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα) — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик. Такое строение обеспечивает способность к реактивному движению путём сокращения мышц стенки колокола. Тело медузы на 98 % состоит из воды. Даже самые крупные медузы, чьи линейные размеры превышают метр, а масса доходит до нескольких центнеров, не способны противостоять морским течениям, поэтому рассматриваются в составе планктона. У трахилид и пелагии чередование поколений утрачено, медуза развивается из яйца. Обычно медузы образуются в результате почкования полипов и размножаются половым путём, давая начало свободно плавающим личинкам — планулам. Некоторые гидроидные медузы способны и к бесполому размножению (путём почкования или поперечного деления). В качестве источника пищи медузы используют зоопланктон, поедая в том числе икру и личинки некоторых видов рыб. В свою очередь, сами медузы становятся жертвами взрослых пелагических рыб. Стрекательные клетки некоторых видов кубомедуз и гидромедуз способны вызвать у человека болезненные ожоги. Название медузы произошло от мифологической античной Медузы.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Медуза

Медуза

Медуза

Меду́за, или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα) — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик[1]. Такое строение обеспечивает способность к реактивному движению путём сокращения мышц стенки колокола[1]. Тело медузы на 98 % состоит из воды[2]. Даже самые крупные медузы, чьи линейные размеры превышают метр, а масса доходит до нескольких центнеров, не способны противостоять морским течениям, поэтому рассматриваются в составе планктона.

У трахилид и пелагии чередование поколений утрачено, медуза развивается из яйца[3].

Обычно медузы образуются в результате почкования полипов и размножаются половым путём, давая начало свободно плавающим личинкам — планулам[1]. Некоторые гидроидные медузы способны и к бесполому размножению (путём почкования или поперечного деления)[1]. В качестве источника пищи медузы используют зоопланктон, поедая в том числе икру и личинки некоторых видов рыб[4]. В свою очередь, сами медузы становятся жертвами взрослых пелагических рыб[4].

Стрекательные клетки некоторых видов кубомедуз и гидромедуз способны вызвать у человека болезненные ожоги[1].

Название медузы произошло от мифологической античной Медузы.

Строение

Различающиеся по строению медузы разных классов стрекающих получили собственные названия:

Последние два термина также употребляют для обозначения всех стадий жизненного цикла представителей соответствующих классов, поскольку они наиболее известны именно по стадии медузы[1].

Строение на примере Ушастой аурелии

Примером сцифомедузы может служить Ушастая аурелия (Aurelia aurita).

Медуза дышит всем телом. В студенистом и прозрачном теле медузы нет глаз. По периметру тела выступают чувствительные тельца (ропалии), воспринимающие различные импульсы среды, например свет. Ротовое отверстие служит медузе как для употребления пищи, так и для удаления её остатков. Остатки пищи, не переваренные до конца, выводятся через то же отверстие. Около ротового отверстия находятся 4 ротовых лопасти, снабжённые стрекательными клетками, в них же содержится «обжигающее» вещество, служащее для обороны и для добычи пищи. В связи с тем, что медуза в основном состоит из воды, её жизнь на суше невозможна. Когда медузу выбрасывает на берег, она погибает, высыхая на солнце.

Жизненный цикл

Медуза размножается половым путём. Мужские особи производят сперматозоиды, женские — яйцеклетки, после слияния образуется личинка — планула, оседающая на дне. Из планулы вырастает полип (бесполое поколение). Когда полип достигает полной зрелости, от него почкованием отрываются молодые медузы. У сцифоидных только что отделившаяся медуза сильно отличается от зрелой формы и носит название эфира[1].

Стрекательные клетки

Для охоты на добычу и защиты от врагов щупальца медуз снабжены специальными стрекательными клетками, или книдоцитами. Книдоциты бывают различных типов:

  • пенетранты — остроконечные нити, втыкаются в тело жертвы, впрыскивая жгущую субстанцию;
  • глютинанты — длинные нити, покрытые липкой субстанцией, обездвиживают жертву, облепляя её множеством таких книдоцитов; также участвуют в пассивном передвижении полипа, прицепляясь к движущемуся объекту;
  • вольвенты — короткие нити, запутывающие жертву.
и другие (см. Разновидности книдоцитов)

Рисунки Эрнста Геккеля


ЖивотныеАквариумРукокрылыеЖесткокрылыеПтицыBird feederКостьCatКороваКурицаCrocodileDeep seaДилофозаврДинозаврыСобакаДельфиныДомашний кроликРазнокрылые стрекозыПьющая птичкаУткиОрлиныеПасхальный заяцЯйцоСлонFairy TailСветлякиРыбыНелетающие птицыБольшая пандаЖирафыGrasshopperВолкМолотоголовые акулыНастоящие ежиДомашняя лошадьПодковаХаскиНастоящие игуаныInsectLegendary creatureЛевЯщерицыБогомоловыеСурикатОбезьяныЧудовищеКомарыДомовые мышиГнездоОсьминогиСовообразныеПопугаеобразныеПингвиновыеФениксКабаныСвиноводствоPlaterodrilusКроликиПресмыкающиесяПетухСкорпионыМореМорские конькиРаковинаАкулыСимбаЗмеиВоробьиныеКальмарыПауки-птицеедыИглобрюхиеThunderbird (cryptozoology)ТукановыеТираннозаврВенесуэльский мотылёк-пудельWater birdДикая лошадьЗебрыMarine lifeЧёрная пантераРыбная ловляСпортивное рыболовствоФаунаOceaniumДельфинарийАквариумистикаClamУстрицаЗоопарк

This article uses material from the Wikipedia article "Медуза", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus