powered by CADENAS

Social Share

Дроиды (Звёздные войны) (8069 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

Дроиды (англ. droid — от гр. android — «человекоподобный») — выдуманные Джоржем Лукасом роботы, которые использовались в несуществующем мире известного режиссёра «Звёздные войны». В английском языке an — это форма неопределённого артикля, что и вызвало редукцию слова. Хотя андроидами правильно называть только человекоподобных роботов, слово «дроид» в мире «Звёздных войн» означает робота вообще. Дроиды использовались и как военная сила, и как помощники.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Дроиды (Звёздные войны)

Дроиды (Звёздные войны)

Дроиды (англ. droid — от гр. android — «человекоподобный») — выдуманные Джоржем Лукасом роботы, которые использовались в несуществующем мире известного режиссёра «Звёздные войны».

В английском языке an — это форма неопределённого артикля, что и вызвало редукцию слова.

Хотя андроидами правильно называть только человекоподобных роботов, слово «дроид» в мире «Звёздных войн» означает робота вообще. Дроиды использовались и как военная сила, и как помощники.

Боевые Дроиды

Сепаратистские боевые дроиды B1 — стандартные дроиды, использовались для охраны торговых судов и в качестве армии (при нападении на Набу) Торговой Федерацией, а после её присоединения к Конфедерации Независимых Систем (КНС), они стали основой Сепаратистской Армии Дроидов.

Боевые супердроиды B2— перед началом Войн клонов к сепаратистам примкнули новые системы, и одна из них предоставила улучшенную модель дроида В1. Боевое крещение они прошли в битве при Геонозисе.Дроидеки (дроиды-разрушители) — обладали скорострельными спаренными бластерами-автоматами и генератором щита, отражавшим или поглощавшим любые виды энергетических зарядов. Также имели возможность складываться в шар для ускоренного перемещения. Появились в дополнении к игре «Star Wars: Empire at War».

IG-100 «МагнаСтражи» — элитные войска, использовались как охрана лидеров сепаратистов от джедаев.

Дроиды-диверсанты — элитные дроиды армии КНС, использовавшиеся в годы Войны Клонов. В основном приспособлены для саботажей, убийств и незаметных проникновений на засекреченные объекты.

Тактический дроид — модель боевого дроида, созданного инженерами КНС во время Войны Клонов для управления войсками и обладающий незаурядными познаниями в области стратегии и тактики.

Карликовый дроид-паук — боевой дроид использовавшийся на передовой, как авангард.

Дроид краб LM-432 — благодаря мощным сервомоторам, которые перемещают ноги, тяжело бронированный краб с неплохой скоростью и проворством передвигается по неровному ландшафту и даже по скалистым поверхностям.

Боевые дроиды Октаптарра — боевые автоматы, использовавшиеся для борьбы с пехотой и техникой республиканцев.

Базз дроиды — использовались КНС в космических сражениях против истребителей, выводя из строя системы управления.

Аквадроиды — боевые дроиды, приспособленные для боёв в водных мирах.

Дроиды-убийцы — использовались охотниками за головами.

После исполнения Приказа 66 Император Палпатин приказал отключить сепаратистских дроидов.


НК-47

Уникальный протокольный дроид-убийца, сконструированный владыкой-ситхом Реваном из игры KotOR1. Реван лично программировал и собирал HK-47, в частности после случая, когда HK обозвал Дарта Малака «мешком с мясом», Реван сделал так, чтобы HK обращался так ко всем. В разгар войны дроид был отправлен на задание, но не смог вернуться. Побывал у многих владельцев, после чего был куплен Реваном, у которого на тот момент джедаи стерли память. После событий первой игры достался Изгнаннику, вместе с которым очистил галактику от своих пиратских копий — HK-50 и HK-51.

Гражданские дроиды

Наряду с боевыми моделями дроидов, в галактике также использовались разнообразные дроиды, использовавшиеся в разнообразных мирных сферах жизни.

Развед-дроиды (дроиды-зонды)

Развед-дроиды (дроиды-зонды) — специальные имперские дроиды-разведчики, которые были отправлены в разные уголки Галактики для обнаружения базы повстанцев. Оснащены легким бластером, системой межпланетной связи, всеми возможными и невозможными датчиками (у дроида даже было чувство обоняния) специальными механическими руками, которые использовались для взятия образцов разных предметов и системой самоуничтожения. Способны были функционировать десятилетиями; многие из них пережили Империю, но продолжали выполнять свою задачу.

Дроиды-помощники

Протокольные Дроиды — использовались для записи и сохранения словесной информации, а также перевода языков других народов и бинарного языка («пищания») астромеханических дроидов на язык хозяина. Примерами являются всем известный C-3PO и ТС-14 (Протокольный дроид с одного из кораблей Торговой Федерации. Встречался в первом эпизоде саги.).

Дроиды—аккумуляторы

Неприметные дроиды, выглядящие, как небольшие ящики с ногами. Ходят очень медленно, общаются странными низкими гудками.

Несмотря на свою неприметность, незаменимы для истребителей, так как являются единственным источником энергии.

Астромеханические Дроиды (дроиды-механики)

Астромеханические дроиды (слева направо) R5, R4, R7

Астромеханические Дроиды (дроиды-механики) — маленькие дроиды, раскрашенные в различные цвета, использующиеся для обслуживания тяжёлой техники, космических кораблей, а также управления компьютерными системами. Обычно оснащены различного рода инструментами и датчиками, но дроид R2-D2, один из героев фильма, оснащён также ракетными двигателями, разъёмом для хранения карт памяти, голографическим проигрывателем, маленькой дисковой пилой, электрошокером (им он убил базз-дроида в битве за Корусант) и маленькой магнитной присоской (с её помощью, во время битвы на Джеонозисе, он вернул голову C-3PО «на место», заменив голову дроида, случайно скреплённую с туловищем C-3PО). Астродроиды помогают при пилотировании истребителей, а на кораблях и базах противника являются просто незаменимыми благодаря возможности внедряться в компьютерные системы управления. В Старой Республике Астромеханики были обычно коричневого цвета с хорошим знанием компьютера. На иллюстрации показаны самые распространённые астромеханические дроиды R-серии. Дроид BB-8 из седьмого эпизода саги, в отличие от привычной R-серии, имеет шарообразную форму; неизвестно, является ли он серийным изделием, или же BB-8 уникален. Уникальным был дроид ручной сборки Т3-М4, он был сделан на Тарисе продавщицей дроидов и позднее куплен Реваном и принадлежал Дарт Трейе, Джедаю Изгнаннику и прочим владельцам Эбэнового Ястреба.

Дроиды циклопы «Вак» — маленькие человекоподобные дроиды с одним глазом-кнопкой, отвечающей за включение/отключение, использующиеся для переноски грузов малой и средней тяжести, а также пилотирования звездолётов. Не оснащены никакими дополнительными инструментами.



This article uses material from the Wikipedia article "Дроиды (Звёздные войны)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic