powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Слот-машина (14986 views - Game & Play & Gamification)

Слот-машина (от англ. slot — отверстие для опускания монет), также однорукий бандит, — игровой автомат, дающий шанс выиграть сумму, во много раз бо́льшую чем размер ставки. Цель игры — собрать, вращая барабаны, выигрышную комбинацию символов. Чем лучше комбинация, тем больше выигрыш.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Слот-машина

Слот-машина

Слот-машина (от англ. slot — отверстие для опускания монет), также однорукий бандит, — игровой автомат, дающий шанс выиграть сумму, во много раз бо́льшую чем размер ставки. Цель игры — собрать, вращая барабаны, выигрышную комбинацию символов. Чем лучше комбинация, тем больше выигрыш.

Виды слотов

В настоящий момент слоты можно разделить на две большие группы:

  • механические слоты — те самые «однорукие бандиты» с рычагом для запуска игры, обычно имеют три барабана и от одной до пяти игровых линий. Существуют и автоматы с кнопочным пуском, в настоящее время не так популярны.
  • видео-слоты — более современный вид слотов, где для изображения барабанов используется экран. В видео-слотах может быть до пяти барабанов и до 243 линий для игры. Благодаря использованию компьютерных технологий, в таких игровых автоматах игроку предоставляется широкий набор дополнительных возможностей, повышающих интерес к игре, таких как бонусные игры и бонусные раунды, «разбросанные» символы, «дикие» символы и так далее.

Для игрока большую роль в выборе игрового автомата играет наличие накопительных джекпотов. Слот-машины, имеющие общую накопительную систему, называются прогрессивными. С игровых автоматов, находящихся в сети, в призовой фонд отчисляется определённый процент, который и составляет джекпот. Чтобы выиграть джекпот, как правило, игрок должен поймать самую высшую комбинацию символов по самой большой ставке.

Кроме того, в эпоху развития интернета большое распространение получили слот-игры в онлайн-казино. Каждый год появляются новые слоты и их разновидности, в которых упор идёт на современные 3D технологии.
Для привлечения новых игроков и закрепления старых некоторые интернет-казино разрешают ограниченное количество бесплатных оборотов в слотах на реальные деньги.

Описание

Слот-машины имеют различное количество барабанов и игровых линий.[1] Все кнопки на слот-машине имеют постоянное значение, хотя встречаются и исключения. Как правило, на английском языке на каждой кнопке написано какое действие будет выполнено после её нажатия:

  • Spin — кнопка запуска игры.
  • Bet — выставление ставки игрока, по которой он собирается играть.
  • N lines — игра по N линиям.
  • Line 1, Line 2, Line 3, … — даёт игроку возможность выбирать игровые линии самостоятельно.

В современных слот-машинах обычно присутствуют 9 (1-3-5-7-9) или 20 (1-5-10-15-20) линий, причём первые 10 чаще всего имеют центральную симметрию, а следующие 10 — осевую. Очень редко встречаются слоты, в которых до 100 играющих линий. Иногда «приобретаются» игроком позиции на барабане, что в поле 5*3 соответствует игре от 5 до 243 комбинаций.

  • Collect — фиксация игры и депозита игрока для последующего его снятия.
  • Bet one — игра по одной ставке.
  • Bet х2 — игра по ставке, умноженной на два.
  • Bet х3 — игра по ставке, умноженной на три.
  • Bet х5 — игра по ставке, умноженной на пять.

(в современных слот-машинах обычно присутствует максимальное умножение ставки х10 или х100.

  • Bet Max — выставление максимальной ставки, на которую рассчитан игровой автомат. В некоторых автоматах нажатие кнопки Bet Max запускает барабаны с максимальной ставкой.
  • Last bet — возможность повторить предыдущую ставку.

Слот-машины имеют специальные обозначения на экране автомата:

  • Credit — счёт игрока в условных единицах.
  • Win — выпала выигрышная комбинация.
  • Paid — общая выплата.

Все слот-машины имеют таблицу выплат по символам, таким образом, игрок всегда может узнать, что ему причитается при выпадении тех или иных комбинаций.

Чтобы начать игру, игроку необходимо сделать ставку и раскрутить барабаны. Если на линии выигрыша после остановки барабанов выпала выигрышная комбинация, выигрыш определяется по таблице выигрышей.

Игровые символы

Традиционными символами для слот-машин являются изображения фруктов, вишни, колокола и цифры «7». Наибольший выигрыш обычно назначался при выпадении всех семёрок или колоколов по одной игровой линии, наименьший — при выпадении вишен. При этом, очень часто выпадение хотя бы одного изображения вишни по играющей линии означало «нулевой выигрыш», то есть возвращение сделанной ставки на счёт игрока.

Позже к ним добавились изображения золотых слитков, в некоторых машинах — чёрные прямоугольники с надписью «BAR». На символах было изображено различное количество слитков — чаще всего один, два или три, иногда — больше. При этом любая комбинация изображений слитков вдоль одной играющей линии является выигрышной и её ранг определяется изображением с наименьшим числом слитков. Например, для трёх барабанов комбинация «3»-«1»-«3» равнозначна комбинации «1»-«1»-«1».

После появления 5-барабанных машин с большими барабанами были добавлены к цифре «7» изображения с цифрами «2» — «9» и числом «10», а также буквы игральных карт — «J», «Q», «K», «A». К таблице выигрышей были добавлены покерные комбинации. Иногда также присутствует и «Joker».

Набор символов современных слот-машин очень велик и разнообразен.

Слот-клубы

Многие американские казино предлагают игрокам бесплатное членство в слот-клубах, которые возвращают некоторый процент от проигранной суммы, которая выплачивается в виде бонусов — бесплатная еда, напитки, гостиничные номера, или просто ценные подарки, реже бонусы выплачиваются наличными деньгами (с условием, что наличные деньги будут выплачены позднее).

Для получения преимущества от членства в клубе требуется, чтобы игроки использовали специальные карты, вставляемые в слоты, что позволяет игорному дому отслеживать действия игрока (какие он ставки делает и как долго играет), что часто используется, чтобы установить определённый уровень игры для игрока, имеющего право на дополнительные бонусы. Бонусы или возврат денег от этих клубов могут значительно вырасти в размере, если играть на протяжении долгого времени.

В России слот-клубы появились достаточно поздно, только в 1992 году, до этого игровые автоматы стояли только в казино и в небольших магазинах, но позже слот-клубы начали разрастаться по всей стране. Самыми популярными и многочисленными были клубы «Вулкан 777» и «Тадж Махал»; также были менее известные, которые открывались в огромных количествах, после того как в 2001 упростили процедуру получения лицензии. После 2009 года, когда ввели запрет на азартные заведения, почти на всей территории страны слот-клубы исчезли и появились в специально разрешённых игорных зонах, вдобавок множество заведений перешло в онлайн бизнес. Существуют также нелегальные слот-клубы, но с ними активно ведут борьбу правоохранительные органы.

Слотосфера

Слотосфера (Slotosfera) — это казино для любителей слот-машин, как понятно из названия, в таких заведениях нет рулетки, блэкджека и покера, а только одни игровые аппараты. Понятие «слотосфера» появилось в период активного развития игорного бизнеса в Америке и игровых автоматов в частности; впервые казино только с игровыми автоматами появились в Атлантик Сити, и после стали бестселлером Лас Вегаса. Открывать такие казино было достаточно выгодно, владельцы экономили на персонале, а именно крупье, достаточно было маркера и администратора, а столы с рулеткой перекочевали в игровые автоматы, также в слотах отразились и другие популярные карточные игры.

Разработчики

На сегодняшний день, несмотря на динамику рынка, установились лидеры среди разработчиков слотов:

  • BetSoft
  • Microgaming
  • Playtech
  • NetEntertainment
  • RTG
  • Rival Gaming
  • Novomatic
  • Betconstruct

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Слот-машина", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank