Джерри | |
Джеральд Джонстон ван Маус[источник не указан 285 дней] | |
Персонаж мультсериала «Том и Джерри» | |
---|---|
Первое появление | Puss Gets the Boot |
Последнее появление | Tom and Jerry and the Wizard of Oz |
Пол | Мужской |
Волосы | коричневые |
Глаза | чёрные |
Кожа | коричневая шерсть |
Дата рождения | 18 мая 1939 |
Место работы | преподавание (иногда) |
Звание | профессор |
Дети |
|
Родители |
|
Семья |
|
Отношения с другими персонажами |
|
Создатель | Уильям Ханна, Джозеф Барбера |
Джерри (англ. Jerry) — коричневый антропоморфный самец мыши, впервые появившийся на экране в 1940 году. Второй главный герой мультфильма «Том и Джерри».
Является основной целью в различного рода погонях и схватках для кота Тома, и старается постоянно устроить Тому какую-нибудь пакость. Ведёт независимый и приспособленческий образ жизни, в промежутках между стычками с Томом ворует продукты из холодильника на кухне, либо отдыхает.
У Джерри есть сходство с Томом тем, что они оба любят вкусно поесть, проявлять интерес к знакомым кошечкам (хотя у Джерри были подружки мышки, но в некоторых сериях ему удается завоёвывать сердца подружек Тома). Мышонок любит есть сыр, лазить по холодильникам, также он любитель отдыхать и спать. В одной из серий видно, что Джерри лунатик. Чаще любит поиздеваться над Томом, неважно, ловит Том его или занят своими делами.
Также Джерри любит спорт, играет в Бейсбол, теннис[1], гольф[2], бильярд[3], боулинг[4] и другие виды спорта, любит порыбачить[5]. Сначала Джерри вместе с Томом жил в доме Мамочки-Два-Тапочка в неком провинциальном городке (или пригороде), но в более поздних сериях переехал в особняк в Нью-Йорке, где он паразитировал у молодой пары — Джордж и Джоан, владельцев Тома. Но в нескольких сериях было показано, что Джерри ночевал и внутри пианино, и внутри стола для бильярда, и на почте.
У Джерри имеется черта — доброта, он не бросает Тома в беде, даже если они друг с другом либо враждуют, либо дружат. Джерри также стал опекуном мышонка Таффи, в некоторых сериях он защищает своих друзей от Тома и его дворовых котов, часто исполняет просьбы своих товарищей, попадающих в беду, пользуется поддержкой пса Спайка против Тома и помогает ему. Иногда Джерри может подставить Тома, что он взял щенка Тайка. Спайк все это видит и защищает сына от кота.
Джерри необычайно силён для своих размеров - так, он может поднимать или кидать тяжелые предметы много крупнее себя. Так же он может сильно ударить или избить Тома, когда сильно разозлён или загнан в угол.
В 1990 году Джерри носит красный бант, и у него на голове клок волос. Он часто насмехается над Томом (в виде котёнка), в большинстве случаев Джерри выигрывает. Иногда, в некоторых эпизодах, он дружит с Томом.
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "Джерри (мышь)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic