powered by CADENAS

Social Share

Система управления полётом самолёта (18973 views - Transportation - Air Water Earth)

Система управления полётом (англ. Aircraft flight control system, FCS) обычных самолётов — совокупность управляющих поверхностей и соответствующих устройств и механизмов (электронно-вычислительных, электрических, гидравлических, механических), обеспечивающих выбор и поддержание направления полёта самолёта. Управления авиационными двигателями для изменения скорости также рассматриваются как элемент управления полётом. Основы управления самолётом объясняются на рисунке, где механизмы управления показаны в динамике. Основная система, используемая на самолете, впервые появилась в легко узнаваемом виде уже в апреле 1908 года, на Блерио-VIII Луи Блерио, моноплане эпохи начала самолётостроения.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Система управления полётом самолёта

Система управления полётом самолёта

Система управления полётом самолёта

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Piotr Jaworski; PioM EN DE PL (Poznań/Poland)).

Система управления полётом (англ.  Aircraft flight control system, FCS) обычных самолётов — совокупность управляющих поверхностей и соответствующих устройств и механизмов (электронно-вычислительных, электрических, гидравлических, механических), обеспечивающих выбор и поддержание направления полёта самолёта[1]. Управления авиационными двигателями для изменения скорости также рассматриваются как элемент управления полётом.

Основы управления самолётом объясняются на рисунке, где механизмы управления показаны в динамике. Основная система, используемая на самолете, впервые появилась в легко узнаваемом виде уже в апреле 1908 года, на Блерио-VIII Луи Блерио, моноплане эпохи начала самолётостроения.

Виды систем управления

  • Не автоматические — перемещения органов управления выполняют люди посредством только мускульной энергии.
  • Полуавтоматические — система ручного управления подаёт сигналы на механические, гидравлические и электрические устройства, которые перемещают органы управления.
  • Автоматические — сигналы для механического перемещения органов управления формируются в автоматических устройствах (автопилот, система сопровождения цели).
  • Комбинированные — комбинация нескольких систем управления в одном летательном аппарате (например, пассажирский самолёт имеет как полуавтоматические, так и автоматические системы управления).

Элементы системы управления

Система управления состоит из механизмов, рычагов, тяг, качалок, дающая возможность членам экипажа самолёта управлять рулями, элеронами и различными агрегатами самолёта и его силовой установки. В управление самолётом входят: командные рычаги; система проводок; органы управления (аэродинамические рули самолёта).

К командным рычагам управления (КРУ)относятся: ручка управления самолётом (РУС), или штурвал — для управления рулём высоты и элеронами; педали управления рулём направления и различные рукоятки, на которые воздействует пилот.

В систему проводок включаются: тросы; тяги; качалки; рычаги на рулях и всех управляемых агрегатах, кинематические механизмы (нелинейные, дифференциальные); гидроусилители.

Типы проводок:

  • Мягкая проводка управления — связь между командными рычагами и рулями самолёта осуществляется только при помощи тросов или проволоки.
  • Жёсткая проводка управления — связь между командными рычагами и рулями самолёта осуществляется при помощи жёстких тяг — труб с шарнирными наконечниками регулируемой длины.
  • Смешанная проводка управления — связь между командными рычагами и рулями самолёта осуществляется при помощи тросов и тяг .

Электродистанционная система управления

Исторически появление ЭДСУ было связано с ненадёжностью работы тяг на некоторых самолётах (в СССР ЭДСУ появилась уже на АНТ-20), либо использования гермокабины на высотных истребителях, ввиду сложности выведения из таковой подвижных тяг (Пе-2). Однако жизненная необходимость в ЭДСУ возникла в связи с переходом к статически неустойчивым компоновкам истребителей, которые позволяли получить ряд преимуществ по сравнению с обычными (снижение балансировочного сопротивления и массы фюзеляжа, и как следствие, увеличение экономичности; улучшение манёвренности). По ряду причин (люфт в механической проводке и др.) на таких самолётах невозможно было применить традиционную бустерную необратимую систему управления.

Первым самолётом с аналоговой ЭДСУ стал американский A-5 «Виджилент». Первые серийные истребители с ЭДСУ — F-16, Су-27.

Несколько позже ЭДСУ появились и на пассажирских самолётах (впервые — на Airbus A320 и Ту-204). Большинство более современных пассажирских и военных самолётов также оснащены такой системой управления.

См. также


Воздушное судноПланер летательного аппаратаСамолётBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookScanEagleВертолётПтичье крылоWright Model BШасси летательного аппаратаЛопастной винтOlga E. CustodioБуревестники (пилотажная группа)Административный самолётРадиоуправляемый самолётSimple Plastic Airplane DesignGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconLockheed/Boeing F-22 RaptorGlider (aircraft)Eurofighter TyphoonCockpitFree flight (model aircraft)RotorcraftНесущий винтПодъёмная силаТяга (авиация)Cessna 337 SkymasterCessna O-2 SkymasterPush-pull configurationДвухбалочный самолётHawker HurricaneHawker FuryTwinjetРеактивный самолётLockheed SR-71 BlackbirdСамолёт-разведчикFlight airspeed recordAirspeedTransonicСкорость звукаMcDonnell XF-85 Goblinde Havilland MosquitoНочной истребительBoeing F/A-18E/F Super HornetПалубная авиацияIAI KfirШтурмовикGeneral Electric J79Axial compressorФорсажАвионикаМиГ-27Су-27Air superiority fighterСверхманёвренностьGloster MeteorNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsAir racingMesserschmitt Bf.109МонококФонарь (авиация)Dassault Mirage F1ПерехватчикMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80Boeing T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter TigerБоевой вертолётAirbus HelicoptersВоздушный шарДирижабльЛифтерGeneral Dynamics F-111InterdictorСтратегический бомбардировщикСамолёт радиоэлектронной борьбыТактикаВоенно-воздушное судноMQ-1 PredatorОборонное производствоAGM-114 HellfireРакетное оружиеDirect Attack Guided RocketMcDonnell Douglas AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterГазотурбинный двигательШирокофюзеляжный самолётТранспортный самолётАвиаперевозкиФюзеляжLockheed T-33 Shooting StarFlight trainingАвиакомпанияПолётАвиацияПосадка (авиация)ВзлётВзлётно-посадочная полосаАэродромАэропортГрузПассажирSchleicher K7Glider (sailplane)МонопланВоздухоплаваниеAircraft design processПланеризмАвиационный спортQuadcopterМультикоптер

This article uses material from the Wikipedia article "Система управления полётом самолёта", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht