powered by CADENAS

Social Share

Fortnite (19826 views - Game & Play & Gamification)

Fortnite — компьютерная игра в жанре survival, находящаяся в разработке компанией People Can Fly совместно с Epic Games, которая будет выпускать игру. Геймплей строится на сборе ресурсов днём и выживании ночью. Это будет первая игра от Epic на собственном движке Unreal Engine 4. Выпуск в раннем доступе состоялся 25 июля 2017 года.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fortnite

Fortnite

Fortnite
Разработчики

Epic Games
People Can Fly

Издатель

Epic Games

Дата анонса

10 декабря 2011 года

Дата выпуска

25 июля 2017 (ранний доступ)

Жанр

симулятор выживания

Платформы

Microsoft Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4

Игровой движок

Unreal Engine 4

Режимы игры

однопользовательский, многопользовательский

Управление

клавиатура, игровой контроллер и мышь

Сайт

Официальный сайт

Fortnite — компьютерная игра в жанре survival, находящаяся в разработке компанией People Can Fly совместно с Epic Games, которая будет выпускать игру. Геймплей строится на сборе ресурсов днём и выживании ночью. Это будет первая игра от Epic на собственном движке Unreal Engine 4. Выпуск в раннем доступе состоялся 25 июля 2017 года.

Геймплей

Fortnite — это кооперативная песочница на выживание, основными механиками которой являются исследование, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступающих монстров. Игроки будут кооперироваться, чтобы собирать предметы, которые они могут использовать для строительства форта днем, а ночью защищаться от зомби. Строительство будет основной механикой, при этом в игре будет «куча лута». Игроки могут строить и редактировать каждую стену своего форта с сеткой 3х3, строить лестницы, крышу и окна, ваяя их в соответствии с той или иной потребностью.[4] Благодаря этим элементом геймплея игра описывается как, по словам основателя Epic Games Тима Суини: «Смесь Minecraft и Left 4 Dead».[5] Местность и карта в игре генерируются случайным образом, и игрокам дается различное оружие дальнего боя, например, дробовик или снайперская винтовка, а также холодное оружие как катана.[6] В игре представлено четыре различных класса, а именно ниндзя, чужеземец, коммандос, и строитель. Разные классы имеют разные способности. Например, строитель быстрее и дешевле строит, а также усиливает сами строения. А способности к ближнему бою намного лучше у класса ниндзя, чем у других классов. Игроки могут также разрушать объекты окружающей среды и декорации, чтобы получить ресурсы. Когда игрок разбивает что-либо, он играет в мини игру, нужно бить в подсвечиваемые точки чтобы проходил двойной урон. Также можно создавать оружие, а навыки персонажа могут быть настроены через улучшения и повышение уровней. Различные части, такие как пол, ловушки, стены и крыша, могут быть сделаны из дерева, камня, или металла. Также будет представлен режим игрок против игрока (PvP), который будет вмещать до десяти игроков.[7]

Разработка

Fortnite был представлен 10 декабря 2011 года компанией Epic[8]. 8 апреля 2014 года, было объявлено, что игра будет бесплатной.[9] People Can Fly (ранее известный как Epic Games Poland) также будет работать над игрой.[10] Концепция игры появилась во время геймджема, на котором разработчики должны подготовить небольшую игру за ограниченное время.[11]

Альфа-версия игры была анонсирована и была доступна начиная со 2 декабря до 19 декабря 2014 года.[12][13] Версия для Mac была представлена на конференции WWDC 2015 8 июня 2015. Версия для OS X доступна для бета-тестирования с 2015 года.[14]

Продажи

26 июля 2017 года, было анонсировано, что уже продано более 500,000 предзаказов игры[15]. 18 августа 2017 года Epic подтвердили, что количество игроков в Fortnite достигло более миллиона человек[16]. Через две недели после выпуска бесплатного режима «Royale mode», в него уже играли более 10 миллионов игроков[17].



This article uses material from the Wikipedia article "Fortnite", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank