powered by CADENAS

Social Share

Электрофон (3243 views - Music)

Электрофо́н — по принятой в СССР терминологии — аппарат для воспроизведения звука с грампластинок, имеющий в своем составе электропроигрывающее устройство (ЭПУ), полный усилитель сигнала и встроенную либо выносную акустическую систему. В быту электрофон обычно называли прои́грывателем, но официальный термин «электропроигрыватель» обозначал аппарат, не имеющий встроенного усилителя (кроме, может быть, усилителя-корректора). До конца 1950-х годов в СССР устройства, аналогичные электрофону, назывались «радиограммофонами».
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Электрофон

Электрофон

Электрофо́н — по принятой в СССР терминологии — аппарат для воспроизведения звука с грампластинок, имеющий в своем составе электропроигрывающее устройство (ЭПУ), полный усилитель сигнала и встроенную либо выносную акустическую систему.

В быту электрофон обычно называли прои́грывателем, но официальный термин «электропроигрыватель» обозначал аппарат, не имеющий встроенного усилителя (кроме, может быть, усилителя-корректора). До конца 1950-х годов в СССР устройства, аналогичные электрофону, назывались «радиограммофонами»[1].

Устройство

Основным элементом большинства электрофонов является ЭПУ, выполненное в виде функционально законченного блока. В состав ЭПУ входят электродвигатель, массивный диск, тонарм с головкой звукоснимателя и различные вспомогательные устройства: автостоп, автомат для установки звукоснимателя на вводную канавку грампластинки, микролифт для плавного опускания и подъёма головки звукоснимателя и т. д.[2] Таким образом, электрофон можно представить как ЭПУ, оснащённое корпусом, источником питания, органами управления, усилителем и акустической системой. В отличие от электропроигрывателя, электрофон не требует каких-либо дополнительных устройств для воспроизведения грамзаписи.

История

Своим появлением электрофоны (как и электропроигрыватели) обязаны одной из первых систем звукового кино «Витафон»[3]. Фонограмма фильма воспроизводилась с грампластинки электрофоном, привод которого был синхронизирован с кинопроектором общим валом. Новая технология электромеханического звуковоспроизведения обеспечивала качественное громкое звучание, недоступное прежним «граммофонным» стандартам кинопоказа — «Гомон Хронофон» и другим[4].

Первый электрофон в СССР был разработан в 1932 г. и получил название ЭРГ («Электрорадиограммофон»)[5]. Предполагалось, что его производство будет развернуто на Московском электротехническом заводе «Мосэлектрик», но этого не произошло. Советская промышленность в предвоенные и военные годы производила в основном проигрыватели без усилителей, а первый массовый электрофон был выпущен лишь в 1953 г. Это был УП-2 («универсальный проигрыватель») вильнюсского завода «Эльфа»[6]. Он был собран на трех радиолампах и мог воспроизводить как обычные пластинки на 78 об/мин, так и долгоиграющие на 33 об/мин. В электрофоне «УП-2» еще использовались одноразовые «патефонные» иглы.

В 1957 г. был выпущен первый советский электрофон, пригодный для воспроизведения объемного звука — «Юбилейный-Стерео». Это было высококачественное устройство, имевшее уже три скорости вращения (была добавлена скорость 45 об/мин), встроенный усилитель на семи лампах и две выносные акустические системы. Но и стоимость «Юбилейного» по тем временам была запредельной — 1200 рублей при средней зарплате в стране около 700 рублей[7].

Официальное название «электрофон» (а не «радиограммофон») впервые получил «Молодёжный», выпускавшийся с 1965 г. Он же стал одним из первых электрофонов, в которых ЭПУ было выполнено в виде унифицированного блока. В «Молодёжные» устанавливалось III-ЭПУ-20 или II-ЭПУ-40[8].

Первым транзисторным электрофоном в нашей стране стал «Концертный-3» (1967 г.), при этом ламповые электрофоны продолжали выпускаться до 1980 г. Любопытно, что наиболее долго не снимавшаяся с производства архаичная модель называлась «Юность»[9].

Всего в СССР производилось около 40 различных моделей электрофонов. Начиная с 80-х гг. некоторые из них комплектовались ЭПУ импортного производства (чаще всего — польскими, фирмы Unitra). Из необычных конструкций стоит отметить электрофон «Каравелла-203-стерео», выпускавшийся с 1982 года на кировском заводе «Ладога». Пластинка в нём располагалась вертикально, а тонарм перемещался тангенциально. Помимо технических новшеств этот электрофон отличался и футуристическим внешним видом[10].

Современность

В России разработка и производство электрофонов в целом прекратились с распадом СССР, хотя небольшие партии из старого задела деталей выпускались до 1994 г. Популярность грампластинок как носителя звука в 90-е годы сильно снизилась, и многие электрофоны были выброшены за ненадобностью или по причине поломки. Азиатские производители «подхватили упавшее знамя», начав выпускать проигрыватели грампластинок, встроенные в музыкальные центры.

Однако в последние десять лет интерес к грамзаписи постепенно возрождается. С 2006 года продажи грампластинок демонстрируют устойчивый рост[11], в связи с чем электрофоны стали вновь востребованы. На отечественном вторичном рынке постоянно находится в продаже множество моделей советского производства и запчастей к ним, а импортные производители предлагают и новые электрофоны. Хотя аудиофилы и любители «винилового звука» часто предпочитают электрофонам проигрыватели, так как те позволяют не переплачивать за встроенный усилитель и акустические системы, которые у человека, скорее всего, уже есть.

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Электрофон", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit