powered by CADENAS

Social Share

Ханойская башня (26266 views - Game & Play & Gamification)

Ханойская башня является одной из популярных головоломок XIX века. Даны три стержня, на один из которых нанизаны восемь колец, причём кольца отличаются размером и лежат меньшее на большем. Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число ходов на другой стержень. За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Ханойская башня

Ханойская башня

Ханойская башня является одной из популярных головоломок XIX века. Даны три стержня, на один из которых нанизаны восемь колец, причём кольца отличаются размером и лежат меньшее на большем. Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число ходов на другой стержень. За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее.

История создания головоломки

Эту игру придумал французский математик Эдуард Люка в 1883 году[1], её продавали как забавную игрушку. Первоначально она называлась «Профессор Клаус (Claus) из Колледжа Ли-Су-Стьян (Li-Sou-Stian)»[1], но вскоре обнаружилось, что таинственный профессор из несуществующего колледжа — не более чем анаграмма фамилии изобретателя игры, профессора Люка (Lucas) из колледжа Сен-Луи (Saint Louis).

Решение

Существует несколько подходов к решению, все они дают идентичные результаты.

Рекурсивное решение

Рекурсивно решаем задачу «перенести башню из n−1 диска на 2-й штырь». Затем переносим самый большой диск на 3-й штырь, и рекурсивно решаем задачу «перенеси башню из n−1 диска на 3-й штырь».

Отсюда методом математической индукции заключаем, что минимальное число ходов, необходимое для решения головоломки, равно 2n − 1, где n — число дисков[2][3].

В информатике задачи, основанные на легенде о Ханойской башне, часто рассматривают в качестве примера использования рекурсивных алгоритмов и преобразования их к нерекурсивным.

«Треугольное» решение

Расположим штыри в виде треугольника. Начнём с самого маленького кольца и переложим его на любую отметку. В дальнейшем это кольцо нужно перемещать в том же направлении, что и при первом перекладывании. Затем перенесём какое-нибудь из оставшихся колец (такой ход единственный), после чего снова переложим самое маленькое кольцо и т. д. (Интересно заметить, что перенумеровав «кольца» по порядку, мы добьёмся неожиданного эффекта: чётные кольца будут перемещаться из одной вершины треугольника в другую в одном направлении, а не­чётные — в противоположном направлении.)

Циклическое решение

Обозначим через «1-2» такое действие: переложить диск или с 1-го штыря на 2-й, или со 2-го на 1-й, в зависимости от того, где он меньше. Тогда, чтобы решить головоломку с чётным количеством дисков, надо многократно повторять действия: 1-2, 1-3, 2-3. Если число дисков нечётно — 1-3, 1-2, 2-3.

Применение кода Грея для решения

Код Грея, рефлексный двоичный код в двоичной системе счисления, в котором два соседних значения различаются только в одном двоичном разряде. Изначально код Грея предназначался для защиты от ложного срабатывания электромеханических переключателей. Сегодня коды Грея широко используются для упрощения выявления и исправления ошибок в системах связи, а также в формировании сигналов обратной связи в системах управления. Код получил имя исследователя лабораторий Bell Labs Фрэнка Грея. Он использовал этот код в своей импульсной системе связи, для чего был написан патент за номером 2632058.

Коды Грея применяются в решении задачи о Ханойских башнях. Пусть N — количество дисков. Начнём с кода Грея длины N, состоящего из одних нулей (то есть G(0)), и будем двигаться по кодам Грея (от G(i) переходить к G(i+1)). Поставим в соответствие каждому I-ому биту текущего кода Грея I-ый диск (причём самому младшему биту соответствует наименьший по размеру диск, а самому старшему биту — наибольший). Поскольку на каждом шаге изменяется ровно один бит, то мы можем понимать изменение бита I как перемещение I-го диска. Заметим, что для всех дисков, кроме наименьшего, на каждом шаге имеется ровно один вариант хода (за исключением стартовой и финальной позиций). Для наименьшего диска всегда имеется два варианта хода, однако имеется стратегия выбора хода, всегда приводящая к ответу: если N нечётно, то последовательность перемещений наименьшего диска имеет вид f->t->r->f->t->r->… (где f-стартовый стержень, t-финальный стержень, r-оставшийся стержень), а если N чётно, то f->r->t->f->r->t->…

Варианты[править | править вики-текст]

С четырьмя и более стержнями[править | править вики-текст]

Хотя вариант с тремя стержнями имеет простое рекурсивное решение, оптимальное решение Ханойской башни с четырьмя стержнями долгое время являлось нерешённой проблемой.

Очевидно, что для любого количества стержней существует алгоритм для нахождения оптимальных решений, достаточно представить головоломку в виде неориентированного графа, сопоставив размещениям дисков вершины, а ходам — рёбра, и использовать любой алгоритм поиска (например, поиск в ширину) для нахождения оптимального решения. Однако эффективной стратегии определения оптимального решения для большого числа дисков нет: количество ходов, необходимое для решения головоломки с 10 стержнями и 1000 дисками, остаётся неизвестным.

Существует предположительно оптимальный алгоритм Фрейма — Стюарта, разработанный в 1941 году[4]. Связанная гипотеза Фрейма — Стюарта утверждает, что алгоритм Фрейма — Стюарта всегда находит оптимальное решение. Оптимальность алгоритма Фрейма — Стюарта была экспериментально проверена вплоть до 30 дисков на 4 стержнях[5]. В 2014 году было окончательно доказано, что для четырёх стержней Алгоритм Фрейма — Стюарта является оптимальным [6].

Другие варианты решения Ханойской башни с четырьмя стержнями рассматриваются в обзорной статье Пола Стокмайера[7].

Алгоритм Фрейма — Стюарта[править | править вики-текст]

Алгоритм Фрейма — Стюарта, дающий оптимальное решение для четырёх и предположительно оптимальное решение для большего количества стержней, описывается следующим образом:

  • Пусть — количество дисков.
  • Пусть — число стержней.
  • Определим как наименьшее число ходов, необходимое для переноса n дисков с использованием r стержней.

Алгоритм может быть описан рекурсивно:

  1. Для некоторого , , перенести верхние на стержень i, не являющийся ни начальным, ни конечным стержнем, затратив на это ходов.
  2. Не используя стержень i, содержащий теперь верхние дисков, перенести оставшиеся дисков на конечный стержень, используя только оставшиеся стержней и затратив на это ходов.
  3. Наконец, переместить верхние дисков на конечный стержень, затратив на это ходов.

На весь процесс требуется ходов. Значение выбирается таким образом, чтобы значение этого выражения было минимальным.

Легенды[править | править вики-текст]

Придуманная профессором Люка легенда гласит, что в Великом храме города Бенарес, под собором, отмечающим середину мира, находится бронзовый диск, на котором укреплены 3 алмазных стержня, высотой в один локоть и толщиной с пчелу. Давным-давно, в самом начале времён, монахи этого монастыря провинились перед богом Брахмой. Разгневанный Брахма воздвиг три высоких стержня и на один из них возложил 64 диска, сделанных из чистого золота. Причём так, что каждый меньший диск лежит на большем.

Как только все 64 диска будут переложены со стержня, на который Брахма сложил их при создании мира, на другой стержень, башня вместе с храмом обратятся в пыль и под громовые раскаты погибнет мир.

Количество перекладываний в зависимости от количества колец вычисляется по формуле .

Число перемещений дисков, которые должны совершить монахи, равно 18 446 744 073 709 551 615. Если бы монахи, работая день и ночь, делали каждую секунду одно перемещение диска, их работа продолжалась бы почти 585 миллиардов лет.

В культуре[править | править вики-текст]

В рассказе Эрика Фрэнка Рассела «Ваш ход» (Now Inhale, в другом переводе — «Игра на выживание»)[8], чтобы оттянуть время казни инопланетянами, главный герой выбирает игру в Ханойскую башню с 64 дисками в качестве последней игры. Объявленные правила модифицированы для двух игроков — игроки должны перекладывать диски по одному за ход, победителем считается тот, кто сделает последний ход. Герой называет такую игру «арки-маларки» и клянётся, что «священнослужители Бенаресского храма» на Земле играют в эту игру.

В фильме «Восстание планеты обезьян» Ханойскую башню используют в качестве проверки интеллекта подопытных. Обезьяна собирает головоломку из четырёх колец за двадцать ходов.

Ханойская башня — одна из традиционных головоломок в видеоиграх канадской компании BioWare — в частности, «Jade Empire», «Star Wars: Knights of the Old Republic» и «Mass Effect». Встречаются они и в квесте Legend of Kyrandia II.



This article uses material from the Wikipedia article "Ханойская башня", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank