powered by CADENAS

Social Share

Ручная кладь (1885 views - Consumer products)

Ручная кладь — груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Ручная кладь

Ручная кладь

Ручная кладь

Ручная кладь — груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.

Воздушный транспорт

Авиакомпании лимитируют количество мест ручной клади (как правило, одно место на пассажира) и её размеры, согласно рекомендациям IATA сумма длины, ширины и высоты места ручной клади не должна превышать 56 см x 45 см x 25 см[1]. У стоек регистрации часто стоят специальные стенды для проверки габаритов ручной клади. Максимальные размер и вес ручной клади устанавливается авиакомпанией и может составляет от 5 до 12 кг. Например Аэрофлот устанавливает габариты 55 см х 40 см х 20 см. Особо строго к размеру и массе ручной клади подходят бюджетные авиакомпании.

В ручной клади нельзя провозить опасные предметы, в частности, оружие. Содержимое ручной клади досматривается персоналом службы безопасности аэропорта перед выходом на посадку в присутствии её владельца. Основной багаж досматривается без присутствия пассажира. В ручной клади запрещено провозить ёмкости с жидкостью объёмом более 100 мл.

На время взлёта и посадки ручная кладь должна размещаться либо на полке для ручной клади над пассажирским креслом либо под впереди стоящим креслом. Особые правила в отношении ручной клади действуют в отношении мест, расположенных у аварийных выходов: здесь не разрешается размещать ручную кладь под сиденьем.

Наземный транспорт

Железнодорожный транспорт

Каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой на 1 проездной документ (билет) кроме мелких вещей ручную кладь массой не более 36 килограммов (для вагонов с 2-местными купе (СВ) — 50 килограммов), размер которой по сумме трёх измерений не превышает 180 см. Указанная ручная кладь независимо от рода и вида упаковки должна быть размещена в специально отведенных для этого местах таким образом, чтобы она не мешала другим пассажирам.

Не принимаются к перевозке в качестве ручной клади, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вещи (предметы), которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества. Огнестрельное оружие при перевозке в качестве ручной клади должно находиться в чехле, кобуре или специальном футляре в разряженном состоянии отдельно от патронов.

Наземный регулярный транспорт:

  • Пассажир имеет право на платный провоз багажа в сумме трех измерений не более 180 см, не более 2 мест в багажнике, а также бесплатный провоз ручной клади, занимающей не более 1 места, размерами не более 120 см в сумме трех измерений, также одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску, при условии, если её размещение в транспортном средстве не будет препятствовать входу пассажиров в транспортное средство, выходу пассажиров из транспортного средства, состав вещей ручной клади и её упаковка должны отвечать установленным правилам перевозок пассажиров[2]


This article uses material from the Wikipedia article "Ручная кладь", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library