Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Эту страницу предлагается объединить со страницей Дроссельная шайба. Пояснение причин и обсуждение — на странице Википедия:К объединению/10 июня 2013. Обсуждение длится не менее недели (подробнее). Не удаляйте шаблон до подведения итога обсуждения. |
Диафра́гма (от греч. διάφραγμα — перегородка) — сужающее устройство потока газа или жидкости в трубопроводе. Является трубопроводной арматурой в качестве первичного измерительного преобразователя для измерения объёмного расхода. Представляет собой пластинчатую перегородку с отверстием внутри трубы с жидкостью или газом.
Принцип действия, как и в трубе Вентури, основан на законе Бернулли, который устанавливает связь между скоростью потока и давлением в нём. В трубопроводе, по которому протекает жидкое или газообразное вещество, устанавливается диафрагма, создающая местное сужение потока. Максимальное сжатие потока происходит на некотором расстоянии за диафрагмой, образующееся при этом минимальное сечение потока называют сжатым сечением. Вследствие перехода части потенциальной энергии давления в кинетическую средняя скорость потока в суженном сечении повышается. Статическое давление потока после диафрагмы становится меньше, чем до неё. Разность этих давлений (перепад давления) тем больше, чем больше расход протекающего вещества. Разность давлений измеряется дифференциальным манометром.
Диафрагма выполняется в виде кольца. Отверстие в центре с выходной стороны в некоторых случаях может быть скошено. В зависимости от конструкции и конкретного случая диафрагма может вставляться в кольцевую камеру или нет (см. Виды диафрагм). Материалом изготовления диафрагм чаще всего является сталь 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72), в качестве материала для изготовления корпусов кольцевых камер может использоваться сталь 20 (ГОСТ 1050-88) или сталь 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-2014).
Предполагая течение жидкости, несжимаемой и невязкой, установившимся, ламинарным, в горизонтальной трубе (изменения уровня отсутствуют) с пренебрежимо маленькими потерями на трение, закон Бернулли сокращается до закона сохранения энергии между двумя точками на одной линии тока:
или
Из уравнения неразрывности:
или
и
:
Выражая :
и
Указанное выше выражение для представляет собой теоретический объемный расход. Введём
, а также коэффициент истечения
:
И, наконец, введём коэффициент расхода , который определим как
, для получения конечного уравнения для массового расхода жидкости через диафрагму:
Умножим полученное нами ранее уравнение (1) на плотность жидкости, чтобы получить выражение для массового расхода в любом сечении трубы:[1][2][3][4]
где | |
= объёмный расход (at any cross-section), м³/с | |
= массовый расход (at any cross-section), кг/с | |
= коэффициент истечения, безразмерная величина | |
= коэффициент расхода, безразмерная величина | |
= площадь сечения трубы, м² | |
= площадь сечения отверстия в диафрагме, м² | |
= диаметр трубы, м | |
= диаметр отверстия в диафрагме, м | |
= соотношение диаметров трубы и отверстия в диафрагме, безразмерная величина | |
= скорость жидкости до диафрагмы, м/с | |
= скорость жидкости внутри диафрагмы, м/с | |
= давление жидкости до диафрагмы, Па (кг/(м·с²)) | |
= давление жидкости после диафрагмы, Па (кг/(м·с²)) | |
= плотность жидкости, кг/м³. |
В основном, уравнение (2) применимо только для несжимаемых жидкостей. Но оно может быть модифицировано введением коэффициента расширения с целью учёта сжимаемости газов.
равен 1.0 для несжимаемых жидкостей и может быть вычислен для газов.[2]
Коэффициент расширения , который позволяет отследить изменение плотности идеального газа при изоэнтропийном процессе, может быть найден как:[2]
Для значений менее чем 0.25,
стремится к 0, что приводит к обращению последнего члена в 1. Таким образом, для большинства диафрагм справедливо выражение:
где | |
= коэффициент расширения, безразмерная величина | |
= | |
= отношение теплоёмкостей ( |
Подставив уравнение (4) в выражение для массового расхода (3) получим:
и
Таким образом, конечное выражение для несжатого (т.е., дозвукового) потока идеального газа через диафрагму для значений β меньших, чем 0.25:
Используя уравнение состояния идеального газа и фактор сжимаемости (вносится для корректировки ввиду отличия реальных газов от идеальных), выражение для практического использования при дозвуковом потоке реального газа через диафрагму для значений β меньших, чем 0.25:[3][4][5]
Помня что и
(уравнение состояния реального газа с учётом фактора сжимаемости)
где | |
= отношение теплоёмкостей ( | |
= массовый расход в произвольном сечении, кг/с | |
= расход реального газа до диафрагмы, м³/с | |
= расходный коэффициент диафрагмы, безразмерная величина | |
= площадь сечения отверстия в диафрагме, м² | |
= плотность реального газа до диафрагмы, кг/м³ | |
= давление газа до диафрагмы, Па (кг/(м·с²)) | |
= давление газа после диафрагмы, Па (кг/(м·с²)) | |
= молекулярная масса газа, кг/моль (также известна как молекулярный вес) | |
= универсальная газовая постоянная = 8.3145 Дж/(моль·К) | |
= абсолютная температура газа до диафрагмы, K | |
= фактор сжимаемости газа при |
Детальное описание критического и некритического течения газов, а также выражения для критического потока газа через диафрагму можно найти в статье про критический поток.
ДКС — диафрагма камерная стандартная.
Рассчитана [6] на условное давление до 10 МПа с условным проходом от 50 до 500 мм.
ДБС — диафрагма бескамерная стандартная.
Рассчитана [6] на условный проход от 300 до 500 мм и условное давление до 4 МПа.
This article uses material from the Wikipedia article "Диафрагма (измерение расхода)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD