powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Дверь (28656 views - Interior Design)

Дверь — проём в стене для входа и выхода из помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, печи, шкафа и т. п.), а также створ или несколько створов, закрывающие этот проём.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Дверь

Дверь

Дверь

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

  • RusCloud - SVG file
  • The Lexikon der gesamten Technik (dictionary of technology) from 1904 by Otto Lueger. - Picture
).

Дверь — проём в стене для входа и выхода из помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, печи, шкафа и т. п.), а также створ или несколько створов, закрывающие этот проём[1].

Составные части

Определяющие элементы

  1. Полотно, перекрывающее соответствующий ему по размеру проём.
  2. Навесное устройство, обеспечивающее перемещение полотна для освобождения проёма.
  3. Фиксирующее устройство, придаёт полотну устойчивость в закрытом состоянии.
  4. Ручка или иное приспособление для привода двери в открытое или закрытое положение.
  5. Декоративные элементы — наличники, лутки.

Дополнительные конструктивные элементы

  1. Дверная коробка — составляющая дверного блока, служит для навешивания на неё дверного полотна и расположения в ней ответной части фиксирующего устройства. Дверная коробка жестко крепится в дверном проеме, составляя с ним единое целое. Наличие коробки в комплекте двери свидетельствует о повышенной степени сопряжения проёма с дверью, для обеспечения лучшей изоляции разделяемых пространств.
  2. Порог — нижняя поперечная часть дверной коробки. Примечателен тем, что может не входить в комплект коробки либо иметь упрощённую конфигурацию.
  3. Притвор — небольшой равномерный выступ по всему периметру полотна и/или коробки, служащий ограничителем при закрывании, скрывающий зазоры между полотном и коробкой и повышающий изоляционные свойства двери.
  4. Наличники — специальные декоративные планки, которые закрывают шов, соединяющий дверной проем и коробку. В дверях из стали могут быть выполнены заодно с коробкой, повышая защитные свойства.
  5. Петли — традиционное устройства для удержания двери и обеспечения ее открытия и закрытия.

Аксессуары и фурнитура

  • Замок — обеспечивает заданную секретность блокировки двери.
  • Глазок — оптическое устройство для наблюдения за ситуацией с внешней стороны двери.
  • Доводчик дверного полотна — плавно возвращает дверь в закрытое положение.
  • Броненакладка — дополнительная защита секретного механизма от вскрытия.
  • Дверной упор — предназначен для предотвращения повреждения стены при открывании двери.
  • Дверная ручка или иное приспособление для привода двери в открытое или закрытое положение.
  • Противосъем — шип или сплошной контур, для защиты от вскрытия методом "разрушения петель".

Это лишь часть популярных дверных аксессуаров, перечень которых весьма широк.

Виды дверных ручек

Существует 2 основных вида дверных ручек:

  • стационарные — (ручки-скобы) максимально просты в конструкции, не имеют подвижных деталей. Стационарные ручки — дверные ручки, которые крепятся непосредственно к дверному полотну и не связаны никаким образом с механизмом замка. Их не нужно нажимать или поворачивать, а можно лишь тянуть дверь за ручку или толкать её. Простота конструкции обеспечивает удобство установки и долговечность использования. Стационарные ручки также часто называют «ручки-скобы» или «ручки-поручни». При установке стационарной ручки важно понимать, что она не должна мешать использованию замка (если ключевое отверстие будет находиться под ручкой — вставлять ключ будет крайне неудобно, если вообще возможно). Кроме того, собственно хватательная поверхность ручки должна находиться на достаточном удалении от края дверного полотна для того, чтобы исключить зажатие руки между ручкой и дверным косяком. Существует множество форм стационарных ручек, самые популярные среди них — это длинная-прямая, С-образная, П-образная;
  • фалевые ручки — представляют собой конструкцию с фалевой защелкой — язычком. Ручки данного типа бывают с поворотным или с нажимным механизмом.[2]

Классификация

Двери различают:

  • по материалу изготовления: стальные, деревянные, стеклянные, пластиковые, стеклопластиковые, алюминиевые и др.
  • по назначению: входные, межкомнатные [3], сантехнические, противопожарные, взрывозащитные, дымозащитные, пылезащитные, для банковских хранилищ, пулестойкие, химстойкие и пр.
  • по конструктивным особенностям: распашные, раздвижные купе (вдоль стены), раздвижные в пенал или кассету (в стену), откатные, складывающиеся, маятниковые (ротационные), решётчатые, арочные, с остеклением, двустворчатые и т. д.
  • по направлению открывания: левые, правые, симметричные.

Правые двери открываются против хода часовой стрелки, левые — по ходу часовой стрелки (при взгляде сверху).

Проще говоря:

  • если дверь открывать «на себя», и петли при этом расположены справа, то имеем дверь с «правым открыванием»,
  • если дверь открывать «на себя», и петли при этом расположены слева, то имеем дверь с «левым открыванием».

По конструкции двери бывают:

  • рамочные
  • филёнчатые
  • щитовые со сплошным или мелкопустотным заполнением
  • с порогом или без него
  • с фрамугой или без неё
  • остеклённые
  • глухие
  • арочные
  • радиусные
  • автоматические
  • противовзломные

По способам открывания двери делятся на:

  • распашные
  • качающиеся (маятниковые)
  • раздвижные (двери-купе, двери-пенал, двери-кассеты, входные, балконные)
  • подъёмно-раздвижные (грейферные)
  • складные
  • подъёмные
  • вращающиеся
  • автоматические
  • откатные

Различают двери:

  • повышенной влагостойкости, изготовленные для помещений с влажностью воздуха более 60 % (наружные и тамбурные двери).
  • двери нормальной влагостойкости, изготовленные для помещений с влажностью воздуха до 60 % (внутренние двери).

В зависимости от вида отделки поверхностей двери бывают:

  • с непрозрачным отделочным покрытием (красками, эмалями, декоративными пластиками или плёнками).
  • с прозрачным покрытием (лаками).
  • с отделкой натуральным или искусственным материалом (ламинат различных цветов,шпон)
  • c обтяжкой материей или кожезаменителем.

Художественный образ

Двери — часть интерьера. С ними связано множество русских народных художественных промыслов. Например, Городецкая роспись и т. п. С эстетической позиции наиболее привлекательны двери, в оформлении которых использованы цветные витражи.


В Библии наиболее часто встречается метафорическое значение вроде «от лежащей на лоне твоём стереги двери уст твоих» (Михей, 7:5). Или: «Се, стою у двери и стучу» (Откровение, 3:20). То есть подобно двери открывается человеческое сердце. По традиции Ветхого Завета художественный образ двери часто используется в различных произведениях искусства и в названиях научных работ. Чешский мыслитель-гуманист и зачинатель дидактики Я. Коменский создал трактат «Открытая дверь к языкам» (1631).


Особое значение образ дверей имеет в романе Гюстава Флобера «Саламбо» (1863). В главе «Гамилькар Барка» в описании дворца выделяются помеченные чёрным крестом двери с медными решётками. Подчеркивается «суровая пышность» красных дверей, а золотые переплёты заставляют солдат вспомнить торжественное и непроницаемое лицо владельца здания. Автор впервые вводит заглавную героиню в повествование через среднюю дверь верхней террасы дворца. Дверь открылась, пишет Флобер, чтобы красавица в чёрных одеждах показалась на её пороге. Не менее интересны предсказания Спендия, адресованные Мато. Спендий обещает солдату жалкую старость, когда слепой и хромой старик с посохом будет «ходить от двери к двери и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам рассола». То есть у романиста двери оказываются обязательным и драматичным элементом в составлении психологического портрета персонажей. В современной литературе эта традиция была развита американским НФ-писателем Л.Картером.


Известна повесть В.Катаева «Маленькая железная дверь в стене» (1964). Российский драматург А.Володин написал сценарий фильма «Звонят, откройте дверь» (1965). Творчество английской рок-группы Doors и личность Джима Моррисона стали объектом изучения в художественном фильме The Doors режиссёра Оливера Стоуна. Среди киноэстетов особо отмечен фильм «Осторожно, двери закрываются» (Sliding Doors, 1998) режиссёра Питера Хауитта с Гвинет Пэлтроу в главной роли.


Дверь — классический архетип иномирия. В традиционной научно-фантастической литературе дверь — это универсальный телепортационный канал. На рубеже ХХ и XXI века образ дверей получил новое значение в свете компьютеризации общества и развития киберпанка как цифровой выход в виртуальное пространство. В культовом фильме «Матрица» главный персонаж неоднократно оказывается перед дверью, что символизирует ситуацию жизненного выбора.

В контексте современности образ и описание запертой двери имеют преимущественно негативное понимание и прочтение. Также широко известен рассказ фантаста Герберта Уэллса — «Дверь в стене». Именно за этой зелёной дверью в белой стене, согласно рассказу, находился чудесный мир, личный рай мальчика.

Загадки

  • Не шагает, а ходит.
  • В сенях ходит, да в избу не заходит.
  • Ходит без ног, держит без рук.
  • И день, и ночь по одному полозу ходит.
  • И старый и малый за пупок тянут.
  • Два подьячих водят Марью вертячку (двери и петли).
  • Соловьиное гнёздышко ни в избе, ни на дворе (скрип).
  • Кто всякому руку подаёт? (дверная ручка).


This article uses material from the Wikipedia article "Дверь", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art