powered by CADENAS

Social Share

Lamborghini Aventador (22851 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Lamborghini Aventador (код кузова — LP700-4) — спортивный автомобиль, выпускающийся компанией Lamborghini. Автомобиль пришёл на смену Lamborghini Murciélago в 2011 году.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube

There have been several big, mid-engined, V-12 Lamborghinis over the years. Starting with the sinfully gorgeous Miura, through to the spaceship-looking, brand defining Countach, to the sinister Diablo, to the origamiish Murcielago, to the modern day Aventador, they’ve all been loud, sexy, attention-garnering beasts. But have they been any good to drive? Honestly? No, not especially. Not in the driver’s car sense of the word. Well friends, meet the latest Lambo Superveloce on this week’s episode of Ignition presented by Tire Rack (http://www.tirerack.com). Power is up, weight is down, and key handling bits are all new. Does the red monster live up to its name, which literally translates to “super fast?” Watch as Jonny Lieberman finds out!

Ignition appears every other Monday on the Motor Trend Youtube channel. http://www.youtube.com/motortrend 

Subscribe now to make sure you're in on all the action!
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=motortrend

Facebook - http://facebook.com/motortrendmag & https://www.facebook.com/mt.ignition
Twitter - http://twitter.com/motortrend & https://twitter.com/mt_ignition
Google+ - https://plus.google.com/+motortrend/p...
Instagram - @mt_ignition
Website - http://www.motortrend.com

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador
Общие данные
Производитель: Automobili Lamborghini S.p.A
Годы пр-ва: 2011 — настоящее время
Сборка: Сант'Агата-Болоньезе, Италия
Класс: Суперкар
Иные обозначения:
LP 700-4
7-скор. E-Gear
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4780 мм
Ширина: 2030 мм
2265 мм (с зеркалами)
Высота: 1136 мм
Колёсная база: 2700 мм
Масса: 1575 кг
На рынке
Предшественник
Предшественник
 
Связанные: Lamborghini Veneno
Похожие модели: Ferrari F12berlinetta
Сегмент: S-сегмент
Другое
Объём бака: 90 л
Дизайнер: Фелиппо Перини

Lamborghini Aventador (код кузова — LP700-4) — спортивный автомобиль, выпускающийся компанией Lamborghini. Автомобиль пришёл на смену Lamborghini Murciélago в 2011 году.

История названия

Как и с моделью Murciélago, материнская компания Audi эксплуатировала тему корриды. В рекламных материалах Lamborghini утверждалось, что Aventador — это знаменитый бык, выращенный сыновьями дона Челестино Куадри Видеса, прославившийся после одного из самых кровопролитных боёв в Сарагосе, за который получил престижную награду «Trofeo de la Peña La Madroñera» за выдающуюся храбрость на арене. Приставка LP 700-4 в конце названия означает техническое оснащение автомобиля, где 700 обозначает мощность в л. с., а 4 — полный привод.

Характеристики

Lamborghini Aventador
LP 700-4

Aventador оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 л. с. Дизайн был разработан Фелиппо Перини. Всего будет собрано 4 тысячи экземпляров. Автомобиль развивает максимальную скорость 350 км/ч (218 миль/ч). Разгон до 100 км/ч занимает 2.9 сек. Стоимость автомобиля составляет около $350 000.

Top Gear

31 июля 2011 года Aventador был рассмотрен на автомобильном шоу Top Gear, получив смешанные отзывы от Ричарда Хаммонда. Ричард, хотя и впечатлённый работой и поведением машины, выражал озабоченность нехваткой характера и опасности, связанной с вождением предыдущих суперкаров Lamborghini. Стиг проехал на Aventador круг Top Gear со временем 1.16.5, опередив Bugatti Veyron Super Sport.

Aventador J

Выполнен в единственном экземпляре и представляет собой предсерийный образец будущего Lamborghini Aventador Roadster. Оснащён 700-сильным мотором V12, роботизированной КПП от купе и полным приводом. Максимальная скорость составляет 350 км/ч, а чтобы разогнаться до 100 км/ч Aventador J требуется всего 3,1 секунды. Карбоновый монокок новинки подвергся переработке. На классическом Aventador он состоит из кабины и крыши, соединённых болтами и склеенных, а на спайдере крыша заменена парой массивных карбоновых дуг за сиденьями. Лобовое стекло в Aventador J лишь «обозначено» парой стеклянных карманов перед водительским и пассажирским сиденьями. Кроме того, в автомобиле нет кондиционера и аудиосистемы. Автомобиль продан ещё до премьеры за 2,1 миллиона евро[источник не указан 1202 дня].

Aventador LP720-4 50° Anniversario

Лимитированная версия, в 200 единиц (100 купе и 100 родстеров), представленная на Шанхайском автошоу в 2013 году в честь 50-летия компании. Каждый экземпляр имеет табличку с логотипом 50° который наносится вручную опытными специалистами, а также серийным номером. [1]

На LP720-4 стоит тот же двигатель 6.5L V12, но более мощный, 720 л.с(530кВт @8250 об/мин) и 700 Нм (@5500 об/мин), за счет использования переработанного ЭБУ, вес составляет 1550 кг что на 25 кг меньше. Была доработана аэродинамика, увеличены передние сплиттеры и воздухозаборники, по бокам установили небольшие закрылки, как утверждают в Lamborghini, задняя часть совершенно новая, имеет лучший диффузор и вентиляцию для охлаждения двигателя, все это позволяет добиться аэродинамической эффективности на 50% больше чем в LP700-4[2].

Разгон до 100 км/ч и максимальная скорость не изменились, 2.9 секунд и 350 км/ч соответственно. Цвет Giallo Maggio (майский желтый) является данью уважения к наиболее предпочтительному цвету выбранным Ламборгини для Miura в мае 1963 года. Структура краски имеет прозрачные и сильно отражающиеся частицы для придания блеска. Также доступны и другие цвета по программе индивидуализации Personam. Интерьер автомобиля обит полуанилиновой кожей, специально изготовленной для LP720[1].

Производство

Производственные показатели[3][4]
Год Количество единиц
2011 447
2012 976
2013 1 113
2014 1 110
Общий объём производства 3 646

Тюнинг

DMC Aventador LP 900-4 "SV"

DMC Aventador LP 900-4 "SV" был представлен 12 декабря 2012 года. Новинка получила новый аэродинамический обвес с огромным задним спойлером, который значительно увеличивает прижимную силу на высоких скоростях и выхлопную систему с четырьмя массивными выхлопными трубами. Итальянский автопроизводитель, совместно со своим официальным тюнером DMC Design увеличили мощность двигателя до 900 л. с. В комплект усовершенствований двигателя вошла система впрыска топлива с 12 раздельными дроссельными заслонками (по одной на каждый цилиндр соответственно), ЧИП-тюнинг двигателя и титановая выхлопная система, которая полностью в сборе весит всего 3 килограмма 450 грамм, что составляет 1/10 веса стандартного выхлопа с весом в 34 килограмма. Всего построено 10 автомобилей DMC Aventador LP 900-4 "SV".

Mansory Aventador LP 700-4

Mansory Aventador LP 700-4 был впервые показан на Женевском автосалоне в 2012 году. Двигатель автомобиля был также модернизирован, вследствие чего мощность увеличилась до 754 л. с., а крутящий момент вырос до 750 Н•м. Максимальная скорость была увеличена до 355 км/ч, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 2,8 секунды.

SR Auto

SR Auto Aventador LP 700-4 "Project Eternal"

SR Auto Aventador LP 700-4 "Project Eternal" – первый тюнинг-проект компании SR Auto. На стандартный Aventador LP 700-4 с тёмным матовым окрасом были установлены новые черные диски PUR 4OUR Monoblock от производителя колесных дисков – PUR Wheels – диаметром 19' спереди и 20' сзади.

SR Auto Aventador LP 700-4 "Project Verus"

SR Auto Aventador LP 700-4 "Project Verus" является одним из последних проектов 2012 года ателье SR Auto. Автомобиль был окрашен в чёрный цвет, как и его новые диски PUR 4OUR Depth от производителя колёсных дисков PUR Wheels диаметром 20' спереди и 21' сзади.

Интересные факты

  • Lamborghini Aventador LP 700-4 существует на обложке игры Need for Speed: The Run, но доступна для игры только в издании Limited Edition.
  • Lamborghini Aventador LP 700-4 сняли в фильме "Форсаж 7".
  • Полиция Дубая весной 2013 года получила в распоряжение патрульную версию суперкара Lamborghini Aventador, окрашенную в служебные цвета местных правоохранительных органов[5].
  • Модель автомобиля была использована, как альфа-форма трансформера Локдаун из одноименного фильма "Трансформеры: Эпоха истребления".


This article uses material from the Wikipedia article "Lamborghini Aventador", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus