powered by CADENAS

Social Share

Хаски (24662 views - Animals)

Ха́ски (англ. Husky) — общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, отличающихся быстрой манерой тянуть упряжку. Они представляют собой постоянно меняющуюся помесь из самых быстрых собак. Аляскинский маламут, напротив, является самой крупной и самой мощной ездовой собакой, и использовался для более тяжёлых нагрузок. Хотя доставка грузов и людей при помощи собачьих упряжек во многом ушла в историю, в последние годы многие компании предлагают туристам прокатиться на собачьих упряжках в заснеженных регионах. Хаски сегодня содержат как домашних животных; существуют группы людей, которые занимаются тем, что ищут пристанище ушедшим на покой по старости ездовым собакам.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Хаски

Хаски

Ха́ски (англ. Husky) — общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, отличающихся быстрой манерой тянуть упряжку.[1] Они представляют собой постоянно меняющуюся помесь из самых быстрых собак. Аляскинский маламут, напротив, является самой крупной и самой мощной ездовой собакой,[2] и использовался для более тяжёлых нагрузок. Хотя доставка грузов и людей при помощи собачьих упряжек во многом ушла в историю, в последние годы многие компании предлагают туристам прокатиться на собачьих упряжках в заснеженных регионах.[3] Хаски сегодня содержат как домашних животных; существуют группы людей, которые занимаются тем, что ищут пристанище ушедшим на покой по старости ездовым собакам.[4]

Этимология

Словом husky изначально назвали эскимосов (или инуитов), «…известных как хаски, сокращение от хаскимос — так произносили слово „эскимос“ английские моряки торговых судов» («…known as Huskies, a contraction of Huskimos, the pronunciation given to the word „Eskimos“ by the English sailors of trading vessels.»).[5] Использование слова хаски применительно к собакам впервые отмечено в 1852 году для собак, которых содержали инуиты.

Происхождение

Почти вся генетическая близость собак с серым волком связана с примесью.[6] Однако некоторые арктические породы также проявляют генетическую близость с ныне вымершим таймырским волком из Северной Азии из-за примеси: сибирский хаски и гренландская собака (которая также исторически связана с арктическими популяциями человека), и в меньшей степени шарпей и финский шпиц. График смешения гренландской собаки показывает оптимальный вариант в 3,5 % общий материал; однако пропорция предков колебались в пределах от 1,4 % до 27,3 %, что согласуется с данными и указывает на смесь между таймырским волком и предками этих четырёх высокоширотных пород.

Такая интрогрессия могла обеспечить первым собакам, живущим в высоких широтах, фенотипические вариации, полезные для адаптации к новой и сложной обстановке, внося весомый вклад в развитие хаски. Это также указывает на то, что предки нынешних пород происходят из более чем одного региона.[7]

Характеристики

Хаски — энергичны и спортивны. Они обычно имеют толстую двойную шерсть, которая может быть серой, чёрной, медно-красной, или белой.[8] Такая шерсть защищает в морозную погоду от переохлаждения. Их глаза обычно светло-голубые, хотя они могут также быть коричневыми, зелёными, синими, жёлтыми, или гетерохромными. Хаски более склонны к увеиту, чем большинство других пород.[9]

Породы

Хаски были выведены коренными народами Арктики.[10]

Примеры этих пород в современную эпоху были выборочно разведены и зарегистрированы в различных кинологических клубах как современные чистокровные породы, в том числе сибирских хаски и лабрадор хаски. Сахалинский хаски — японское ездовая собака, связанная с японским шпицем и Акита-ину.

Аляскинский хаски — это разновидность ездовых собак, появившихся на Аляске (а не в Сибири и других районах Арктики), а Маккензи-ривер-хаски — это подтип, относящийся к разным собачьим популяциям в Арктике и субарктических регионах Аляски и Канады.

К другим породам хаски относятся гренландская собака, самоед и сиба-ину.

Альтернативная деятельность

Так как многие владельцы теперь имеют собак-хаски в качестве домашних животных в условиях, которые не идеальны для катания на санках, были найдены другие виды деятельности, которые хороши для собаки и приносят удовольствие владельцу.

  • Скиджоринг — это альтернатива упряжке, но в основном используется в схожих условиях, на санках за исключением того, что владелец (лыжник по пересеченной местности) не нужна полная свора для участия.
  • Пеший туризм с собакой — альтернатива для владельцев, которые живут ближе к лесным тропам. Хозяин путешествует со своими собаками вдоль тропы по дикой местности. Эта деятельность позволяет владельцу и собаке упражняться без использования сильного чувства вытягивания. Некоторые компании делают походное снаряжение специально для собак, в которых они могут носить свое снаряжение, включая воду, пищу и миски для каждой.
  • Картинг — это городская альтернатива езде на собачьих упряжках. Здесь собака может тянуть телегу, которая содержит либо товары или человека. Эти тележки можно купить или сделать самому.
  • Байкджоринг — разновидность ездового спорта, в котором собачья упряжка запрягается в велосипед. Собака или группа собак может быть прикреплены буксирным тросом, чтобы также тянуть велосипедиста.

Хаски в популярной культуре

Фраза three dog night, то есть когда так холодно, что вам потребуется три собаки в постели, чтобы согреться, возникла у чукчей из Сибири, которые держали сибирских хаски большая белая собака, которая стала современной породой сибирский хаски.[11]

Хаски являются талисманами нескольких высших учебных заведений в США, включая Баптистский университет Хьюстона, Вашингтонский университет, в Университете штата Коннектикут, Блумсбергский университета Пенсильвании, Северо-Восточный университет, Мичиганский технологический университет, Университет Северного Иллинойса,[12] Сент-Клаудский государственный университет,[13] Университет Южного Мэна,[14] и Университет округа Висконсин-Марафон.[15] они также являются талисманами Университета святой Марии (Галифакс),[16] Колледжа Джорджа Браун (Торонто),[17] и Университета Саскачевана в Канаде.[18]

Во время Второй мировой войны вторжение союзников на Сицилию в 1943 году было названо «Операция Хаски».[19]

Хаски снялись в нескольких кинокартинах, в частности в контексте санках, в том числе Балто, Железная Воля, Снежные псы и Белый плен.[20]

Считается, что сага «Сумерки», в которой фигурируют оборотни, и ТВ-шоу «Игра престолов», в котором в основном участвовали «Ужасные волки» в течение первого сезона, вызвали всплеск популярности пород хаски; однако, животные благотворительные организации также наблюдали массовый рост числа владельцев, отказавшихся от этих собак, из-за особенностей содержания.[21][22][23]

В телесериале Строго на юг наполовину хаски — наполовину волк по имени «Дифенбейкер» был питомцем главного героя.



This article uses material from the Wikipedia article "Хаски", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus