Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Луносвет).
<imagemap>: неправильная фигура на строке 7, каждая строка должна начинаться с одного из следующих: default, rect, circle или poly
Фи́тинг (англ. fitting, от fit — прилаживать, монтировать, собирать) — соединительная часть трубопровода, устанавливаемого для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат и для герметичного перекрытия трубопровода и прочих вспомогательных целей.
Фитинги, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются прямыми, фитинги, скрепляющие концы труб разного диаметра, — переходными.
В зависимости от назначения фитинги подразделяются на:
В основном, металлические фитинги из чёрных металлов изготавливаются из ковкого чугуна, стали, а фитинги из цветных металлов изготавливают из латуни, иногда из меди. При производстве фитингов применяют и другие металлы, но много реже. Существуют пластмассовые фитинги, применяемые, в основном, для труб из пластиков, например, полипропилена.
Фитинги для металлических труб делятся на резьбовые, сварные (с гладкими концами под сварку), фланцевые и обжимные. Резьбовые фитинги для водопроводных и газопроводных стальных труб изготавливают с цилиндрической резьбой. Для создания герметичного соединения цилиндрическую резьбу уплотняют льняной прядью, смоченной железным суриком, замешанным на натуральной олифе, лентой ФУМ, или специальной уплотняющей нитью.
Фитинги для металлических водогазопроводных труб изготовляют, в основном, из ковкого чугуна и из стали. Наружная и внутренняя поверхность фитинга не должны иметь раковин и инородных включений. Торцовые плоскости фитингов должны быть перпендикулярны к осям проходов.
Чтобы придать большую прочность, фитинги из ковкого чугуна снабжают по краям специальным буртиком — утолщением. У стальных фитингов буртиков нет.
В основном, фитинги выпускают с диаметром условного прохода (Dy) от 8 до 100 мм. Как правило, применяют такие фитинги для трубопроводов, температура рабочей жидкости в которых не выше 175 °C и давление не выше 1,6 МПа, при любом значении Dy (для стальных фитингов) и при Dy не более 40 мм (для фитингов из ковкого чугуна).
Обжимные фитинги позволяют соединять трубы без использования резьбы или сварки. Обжимные фитинги бывают с одним или с двумя уплотнительными кольцами, выполненными из различных материалов. Краткие характеристики обжимных фитингов: надёжная герметизация газовой среды и обхват трубы, простота многократного монтажа и демонтажа, высокое сопротивление вибрационной усталости и надёжное соединение труб.
Обжимные фитинги с двумя кольцами широко используются для трубной обвязки приборов КИПиА, метрологии, в компрессорном и газотурбинном оборудовании, везде, где системы находятся под достаточно высоким давлением. Как правило, такие фитинги применяются с калиброванными трубками небольших диаметров из нержавеющей стали 316.
Фитинги для металлопластиковых труб имеют то же назначение, что и фитинги для металлических. Для их стыковки с трубами используется цанговое соединение. Также они бывают переходными с цангового на резьбовое соединение, для стыковки металлопластиковых труб и труб металлических. Одно из самых надёжных соединений для металлопластиковых труб — пресс-соединение (пресс-фитинговое соединение). Оно достигается обжимом металлопластиковой трубы вокруг штуцера фитинга нержавеющей гильзой. У каждого производителя пресс-фитингов есть свой профиль обжима. В качестве инструмента для обжима используют или инструмент, рекомендуемый производителем пресс-фитингов (что является правильным), или пресс-инструмент сторонних производителей с пресс-клещами определённого внутреннего профиля, соответствующего данному фитингу. Следующим по популярности после пресс-фитингов известны фитинги с разрезным кольцом или компрессионные фитинги, которые предназначены для соединения металлопластиковых труб систем отопления и водоснабжения открытой проводкой. В эксплуатации применяют соединительные элементы диаметров 16, 20, 26, 32 мм. Данная система является обслуживаемой, которую нельзя использовать при скрытой проводке. Для монтажа систем пресс-фитингом необходим специальный инструмент, а для монтажа компрессионных фитингов нужна пара разводных ключей.
Фитинги для полипропиленовых труб имеют то же назначение, что и фитинги для металлических. Для их соединения с трубами применяется сварка. Сварка обычно выполняется специальным устройством, разогревающим соединяемые поверхности до 260 °C. Фитинги также бывают переходными со сварного соединения на резьбовое для соединения полипропиленовых труб и труб из металла.
Неотъемлемая часть гидравлической системы, они устанавливаются на концы всех гибких трубопроводов для присоединения, разветвления и поворота. Фитинги изготавливаются из различных металлов, но всегда должны выдерживать необходимые нагрузки и обеспечивать безопасность их использования. Самым распространённым материалом является сталь с защитным гальваническим покрытием. Для особых условий эксплуатации, фитинги могут быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из цветных металлов. Существуют различные российские и зарубежные стандарты (DIN, SAE, ГОСТ и т. д.), соответствие которым, гарантирует совместимость фитингов, и их взаимозаменяемость. По запросу клиента могут быть изготовлены и нестандартные изделия по документации или образцам заказчика.
Любой фитинг состоит из 2 частей, хвостовик и присоединительная часть. По типу хвостовика все фитинги можно разделить на несколько групп:
a) Multifit (универсальный хвостовик) — самый популярный вариант исполнения. Встречаются также под следующими названиями: универсальный, ёлочка и т. д. Название введено фирмой Manuli в конце прошлого века. Каждый производитель фитингов делает данный хвостовик со своими отличиями, но, как правило, все они имеют одинаковые основные геометрические размеры. Процент фитингов с таким хвостовиком на рынке превышает 95 %. Используются практически с любыми рукавами, за исключением рукавов с 6 навивками (R15 и R13).
b) Interlock — применяется при опрессовке РВД с четырьмя или с шестью навивками. Обладает высокой устойчивостью к гидроударам большой мощности. Имеет, в отличие от хвостовика Multifit, более сложную и массивную конструкцию. Для установки фитинга Interlock всегда частично снимаются внутренний и наружный слои рукава. Существует несколько вариантов исполнения, поэтому для опрессовки необходимо брать фитинг и обжимную муфту одного производителя, либо совместимые.
c) 19 серия — тип фитинга для опрессовки РВД с четырьмя навивками больших диаметров. По факту является средним вариантом между Multifit и Interlock. Для установки снятие внутреннего слоя не требуется, только наружного.
d) Многоразовые — ремонтные фитинги, устанавливаются на рукав без обжима при помощи конусов и резьбовых соединений. Применяются только для резиновых оплеточных рукавов. Встречаются с разной резьбой, поэтому рекомендуется использовать фитинг и муфту одного производителя, либо совместимые. Установка фитингов и муфт такого типа носит только временный характер, советуем заменить на обжимные, при первой же возможности.
e) SC серия — разработаны для опрессовки рукавов с четырьмя и шестью навивками без снятия внутреннего и наружного слоев. На рынке данный хвостовик появился недавно, отличается более низкой стоимостью и легкостью опрессовки. Испытания рукавов в реальных условиях показали высокое качество подобного обжима. Отличие данной серии от серии Interlock заключается в том, что при изготовлении РВД с использованием серии CS не требуется снимать внутренний и наружный слои резины рукава. Отсутствие процедуры снятия слоев резины существенно упрощает производственный процесс. Сокращается время, затраченное на производство одного рукава высокого давления, не требуется покупка специального окорочного оборудования.
К разработке новой серии компанию подтолкнули эксплуатирующие организации, которые стали жаловаться на утечку масла из под муфты при высоких и сверх высоких давлениях, как правило – это тяжелые машины.
Анализ среза рукава высокого давления в сборе с фитингом Interlock показал некоторые недостатки этой конструкции. Была предложена альтернатива, которая с успехом используется в мире[1].
Независимо от хвостовика, фитинги можно разделить на две группы:
a) Нерезьбовые — фитинги, не имеющие резьбовых элементов.
i. Connector — ремонтный фитинг, предназначен для ремонта рукавов и представляет из себя два хвостовика соединённых в замковой части. Как правило, хвостовики делаются одного диаметра, но возможны модификации. Используется в качестве неразборного соединения места разрыва рукава, что позволяет при небольших затратах продолжить эксплуатацию РВД. Практическое применение показало, что установка более 1 такого фитинга не имеет смысла, так как рукав при дальнейшей эксплуатации будет рваться в других местах по истечении небольшого периода времени. Рекомендуем как временный вариант, с расчётом максимально быстрой замены РВД целиком.
ii. Banjo — кольцевой фитинг. Предназначен для крепления при помощи специального полого болта Banjo. Болты данного типа бывают с 2 типами резьбы, метрической и трубной дюймовой (BSP), соответственно и фитинги изготавливаются с разными отверстиями под болт, и классифицируются, как Banjo метрический и Banjo BSP. Для выбора данного фитинга необходимо знать 2 параметра, диаметр хвостовика и диаметр отверстия. Banjo для метрических болтов должны соответствовать стандарту DIN 7642.
iii. Steck — фитинг замкового типа. Уплотнение достигается при помощи резинового кольца, которое надевается на переднюю часть фитинга, в специальную проточку. При установке фитинг блокируется замком, который входит в предназначенный для этого паз. Изготавливаются согласно стандарту DIN 20043 / SAE J1467. Сегодня применяются достаточно редко, несмотря на кажущиеся удобство и быстроту подключения, этот стандарт вытеснен БРС (быстро разъёмными соединениями ISOA, FIRG, HPA и т. д.). Объясняется это тем, что все БРС при размыкании имеют запор, который не даёт вытекать гидравлической жидкости, соответственно на фитингах Steck, таковой отсутствует.
iv. DKWC Штуцер — фитинг для моек высокого давления Karcher. Представляет собой модификацию фитинга Steck.
v. BEL и BES — фитинги представляющие из себя гладкую трубу. Установка этих фитингов происходит при помощи специальных врезных колец и гаек, сами фитинги резьбы не имеют. BEL и BES отличаются между собой некоторыми наружными диаметрами и толщиной стенок трубы. Бывают в исполнении с углом изгиба 45° и 90°. Соответствуют стандарту DIN 2353. В настоящее время эти стандарты вытеснены метрическими фитингами DKOL (DKL) и DKOS (DKS) и встречаются, как правило, только на старой технике.
vi. UTS — фитинг под припой. Представляет собой стакан, в который могут вставляться различные элементы и припаиваться. Для выбора необходимо знать диаметр хвостовика и внутренний диаметр стакана.
vii. Фланцы — фитинги-фланцы, имеющие в качестве присоединительной части фланец. Производятся с углом изгиба 45° и 90°. В зависимости от диаметра фланца различают несколько стандартов:
1. 3000psi - согласно стандарту SAE J516/J518, лёгкая серия.
2. 6000psi — согласно стандарту SAE J516/J518, тяжёлая серия.
3. Komatsu - фланец разработанный японской фирмой Komatsu с диаметром фланца 34 мм.
4. Supercat - усиленная версия фланца 6000psi, отличается от него толщиной тарелки, она всегда 14,3 мм.
Для обеспечения герметичности соединения, при использовании фланцев, у них имеется специальная проточка, в которую вставляется уплотнительное кольцо. Кольца изготавливаются из разных материалов и, как правило, не входят в комплект поставки фланцев, и их следует приобретать отдельно. Для подбора фланца необходимо знать три параметра: диаметр хвостовика, диаметр тарелки фланца и толщину тарелки. Крепление фланцев осуществляется с помощью специальных зажимов, которые бывают разрезными (состоят из 2 половинок) и неразрезными (надеваются на фланец перед опрессовкой).
b) Резьбовые - фитинги, имеющие в своей конструкции элементы с резьбой. По типу резьбы делятся на три группы:
i. Метрическая резьба (DIN/ГОСТ) — европейский стандарт резьбы. Имеет широкую линейку размеров, разные шаги резьбы. Резьбы этого типа параллельные (цилиндрические), но встречаются и конические.
1. DK - российский стандарт, соответствует ГОСТ 42705-81. Фитинг с наружной резьбой (Штуцер) имеет внутренний конус 37°, фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет сферическое уплотнение, благодаря этому у стандарта очень низкие требования к качеству сопрягаемых поверхностей. Фитинг с внутренней резьбой (Гайка) может уплотняться в штуцера с внутренним конусом от 24° до 60°, но не обязательно. Это один из самых универсальных и распространённых фитингов в России и СНГ, практически все отечественные производители используют в своей технике фитинги именно этого стандарта. Следует обратить внимание на то, что в данном стандарте фитинги могут изготавливаться с одним диаметром резьбы, но с разным шагом, наиболее распространёнными являются: 1; 1,5 и 2 мм. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90° .
2. DKI (JIS-74) — Фитинг с наружной резьбой (Штуцер) имеет наружный конус 74°, фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет внутренний конус 74°. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°.
3. DKM — европейский стандарт DIN 20078/3863. Фитинг с наружной резьбой (Штуцер) имеет внутренний конус 60°, фитинг с внутренней резьбой(Гайка) имеет наружный конус 60°. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°.
4. DK-Flat — Фитинги с наружной и внутренней резьбой имеют плоскую поверхность уплотнения, для достижения герметичности между плоскостями ложится уплотнение из резины, или другого аналогичного материала. Наиболее широко используются в сантехнике. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°.
5. DKL и DKS — европейский стандарт DIN20078/3868. DKL — лёгкая серия, а DKS — тяжёлая. Фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет наружный конус 24°. Фитинги производятся с углом изгиба 45° и 90°. DKL отличается от DKS пайпом (диаметр трубы), также, на некоторых размерах, они имеют разные резьбы. Для фитингов с наружной резьбой, размером пайпа будет диаметр в конце конуса уплотнения, для фитингов с внутренней резьбой в начале конуса. В настоящий момент данные стандарты вытеснены более современными модификациями DKOL и DKOS. Ответные части, фитинг с наружной резьбой (Штуцер), у этих стандартов абсолютно идентичны стандартам DKOL и DKOS соответственно.
6. DKOL и DKOS — европейский стандарт DIN 20066/3861. DKOL — лёгкая серия, а DKOS — тяжёлая. Являются усовершенствованной версией фитингов DKL и DKS, в конструкцию которых внесли резиновое уплотнительное кольцо, что облегчило установку, а также снизило требования к сопрягаемым конусам. Фитинг с наружной резьбой (Штуцер) имеет внутренний конус 24°, фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет наружный конус 24°. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°. DKOL отличается от DKOS пайпом (диаметр трубы), также, на некоторых размерах, они имеют разные резьбы. Для фитингов с наружной резьбой, размером пайпа будет диаметр в конце конуса уплотнения, для фитингов с внутренней резьбой в начале конуса.
7. DKFM и DKFG — французский стандарт. Являются модификацией фитингов DKL и DKS. Фитинг с наружной резьбой (Штуцер) имеет внутренний конус 24°, фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет наружный конус 24°. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°. DKFM и DKFG отличается от DKL и DKS и между собой пайпом (диаметр трубы). Для фитингов с наружной резьбой, размером пайпа будет диаметр в конце конуса уплотнения, для фитингов с внутренней резьбой в начале конуса.
8. DKWC - Фитинг с гайкой M22x1.5 для моек высокого давления Karcher. Имеет элементы уплотнения от Steck и DK. Широко используется всеми производителями моек высокого давления, как для любительских, так и для профессиональных. Всегда изготавливается с одной резьбой и одинаковой уплотнительной частью, но есть модификации с длинной или короткой гайкой. Гайка выполнена в пластике, для возможности закручивания вручную, без инструмента.
9. JIS-Komatsu — японский стандарт фитингов JIS B 8363. Встречаются фитинги только с внутренней резьбой (Гайкой) и внутренним конусом 60°. Отличительной чертой является дополнительный шестигранник на ниппеле, который облегчает установку РВД на технику, и предотвращает перекручивание рукава. Обычно встречаются только прямые, но с недавнего времени появились и с углом изгиба 90°.
10. NKT - российский стандарт. Фитинг с наружной конической метрической резьбой по ГОСТ 633-80. Уплотнение достигается за счёт деформации резьбы штуцера при затягивании. Устанавливаются на буровые рукава.
ii. Трубная дюймовая резьба (BSP) — английский стандарт резьбы. Используется английская система исчисления в дюймах, один дюйм равен примерно 30,3 мм. Широко применяется в трубной промышленности, и в сантехнике в частности. Шаг резьбы измеряется в витках на 1 дюйм.
1. BSP - английский стандарт BS5200. Фитинг с наружной резьбой (Штуцер) имеет внутренний конус 60°, фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет наружный конус 60°. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°. Один из самых распространённых фитингов с трубной дюймовой резьбой.
2. BSP-Flat — Фитинги с наружной и внутренней резьбой имеют плоскую поверхность уплотнения, для достижения герметичности между плоскостями ложится уплотнение из резины, или другого аналогичного материала. Наиболее широко используются в сантехнике. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°.
3. BSPT — английский стандарт BS21. Фитинги с внешней конической резьбой (Штуцер) и углом профиля резьбы у вершины 55°. Уплотнение при установке обеспечивается за счёт деформации резьбы штуцера. Применяются в бурильной и другой технике для подземных работ.
4. BSP(O’Ring) — английский стандарт BS5200. Фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет наружный конус 60°. Модификация стандарта BSP, на внешний конус фитинга добавлено уплотнительное кольцо, что снижает требования к сопрягаемым поверхностям конусов и облегчает установку. Фитинги производятся с углом изгиба 45° и 90°.
5. NPTF — американский стандарт SAE J516. Фитинги с внешней конической резьбой (Штуцер) и углом профиля резьбы у вершины 60°. Фитинг также имеет внутренний конус 60°, что даёт ему возможность уплотняться по конусу с NPSM. Уплотнение при установке обеспечивается за счёт деформации резьбы или по конусу.
6. NPSM — американский стандарт резьбы. Фитинги с внутренней резьбой (Гайка) имеет наружный конус 60° и углом профиля резьбы у вершины 60°.
7. JIS-Toyota — японский стандарт JIS B 8363. Встречаются фитинги только с внутренней резьбой (Гайкой) и внутренним конусом 60°. Отличительной чертой является дополнительный шестигранник на ниппеле, который облегчает установку РВД на технику, и предотвращает перекручивание рукава. Обычно встречаются только прямые, но с недавнего времени появились и с углом изгиба 90°.
iii. Дюймовая резьба (SAE) — американский стандарт резьбы. Используется американская система исчисления в дюймах, один дюйм равен примерно 25,4 мм. Применяется практически на всей технике американских фирм, вне зависимости от того, в какой стране эта техника произведена. Шаг резьбы измеряется в витках на 1 дюйм.
1. JIC — американский стандарт SAE J516/J514. Фитинг с наружной резьбой (Штуцер) имеет наружный конус 74°, фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет внутренний конус 74°. Фитинги с внутренней резьбой (Гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°. Иногда в каталогах угол конуса обозначается как 37°, но это только до оси фитинга, реальное значение 74°.
2. ORFS - американский стандарт SAE J516/J1453. Фитинги с наружной и внутренней резьбой имеют плоскую поверхность уплотнения, для достижения герметичности между плоскостями ложится уплотнение из резины, или другого аналогичного материала. Фитинги с внутренней резьбой (гайкой) производятся с углом изгиба 45° и 90°. Отличительной особенностью является наличие специальной проточки на торце фитинга с наружной резьбой (штуцер) для уплотнительного резинового кольца круглого сечения.
3. SAE — американский стандарт SAE J516/J512. Фитинг с внутренней резьбой (Гайка) имеет внутренний конус 90°. Фитинги представлены с углом изгиба 90°. Неиспользуемый в настоящее время стандарт, встречается только на устаревшем оборудовании.
This article uses material from the Wikipedia article "Фитинг", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign