powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Бинарная операция (18339 views - Mathematics)

Бина́рная опера́ция (от лат. bi — два) — математическая операция, принимающая два аргумента и возвращающая один результат (то есть с арностью два).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Бинарная операция

Бинарная операция

Бина́рная опера́ция (от лат. bi — два) — математическая операция, принимающая два аргумента и возвращающая один результат (то есть с арностью два).

Определение

Пусть  — тройка непустых множеств. Бинарной операцией или двуме́стной опера́цией в паре со значениями в называется отображение , где

Если , то действие называется внутренним, если или  — внешним. В частности, любое внутреннее действие является внешним.

Замечание

Бинарную операцию принято обозначать знаком действия, который ставится между операндами (инфиксная форма записи). Например, для произвольной бинарной операции результат её применения к двум элементам и записывается в виде .

Это не значит, что не используются другие формы записи бинарных операций. Существуют и другие виды записи:

Типы бинарных операций[править | править код]

Коммутативная операция[править | править код]

Бинарная операция называется коммутативной, если её результат не зависит от перестановки операндов, то есть

Ассоциативная операция[править | править код]

Бинарная операция называется ассоциативной, если

Для ассоциативной операции результат вычисления не зависит от порядка вычисления (расстановки скобок), и потому позволяется опускать скобки в записи. Для неассоциативной операции выражение при однозначно не определено.

Существует также более слабое, чем ассоциативность, свойство: альтернативная операция.

Примеры[править | править код]

Примерами бинарных операций могут служить сложение, умножение и вычитание на поле вещественных чисел. Сложение и умножение чисел являются коммутативными и ассоциативными операциями, а вычитание — нет.

Записи[править | править код]

Мультипликативная запись[править | править код]

Если абстрактную бинарную операцию на называют умноже́нием, то её результат для элементов называют их произведе́нием и обозначают или . В этом случае нейтральный элемент , то есть элемент удовлетворяющий равенствам

называется едини́чным элеме́нтом относительно выбранной бинарной операции.

Аддитивная запись[править | править код]

Если бинарную операцию называют сложе́нием, то образ пары элементов называют су́ммой и обозначают . Обычно, если бинарную операцию называют сложением, то она предполагается коммутативной. Нейтральный элемент в аддитивной записи обозначают символом 0, называют нулевы́м элеме́нтом и пишут

Обратная операция[править | править код]

Если операция обладает биективностью, то у неё существуют обратные операции. Для бинарной операции может быть до двух обратных операций (левая и правая), в случае коммутативной операции — они совпадают.

Теорема 1

Для любой бинарной операции, существует не более одного нейтрального элемента, либо эти нейтральные элементы равны

Теорема 2

Если бинарная операция ассоциативна, то для каждого элемента существует не более одного обратного

См. также[править | править код]



This article uses material from the Wikipedia article "Бинарная операция", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mathematics

Mathematics, math, calculation, technology